Skip to main content

Grove - EMG 检测器

EMG 检测器是连接人体和电子设备的桥梁,传感器收集微小的肌肉信号,然后通过二级放大和滤波处理,输出信号可以被 Arduino 识别。您可以将此信号添加到您的控制系统中。

note

该传感器不能用于医疗目的。

在待机模式下,输出电压为 1.5V。当检测到肌肉活动时,输出信号上升,最大电压为 3.3V。您可以在 3.3V 或 5V 系统中使用此传感器。

特性

  • Grove 兼容
  • 3.5mm 连接器
  • 6 个一次性表面电极
  • 电源电压:3.3V-5V
  • 1000mm 电缆引线
  • 无需额外电源
tip

有关 Grove 模块的更多详细信息,请参考 Grove 系统

支持的平台

ArduinoRaspberry Pi
caution

上述提到的支持平台是模块软件或理论兼容性的指示。在大多数情况下,我们只为 Arduino 平台提供软件库或代码示例。不可能为所有可能的 MCU 平台提供软件库/演示代码。因此,用户必须编写自己的软件库。

硬件概述

  • J2:Grove 接口,连接到模拟 I/O;
  • J1:EMG 一次性表面电极连接器。
  • U1:INA331IDGKT,差分放大器。
  • U2、U3:OPA333,零漂移放大器。

演示

此演示将向您展示如何使用 Grove - LCD RGB 背光,我们需要一个 Seeeduino V3.0、一个 Grove - LED Bar 和 Grove - Base Shield。

硬件安装

将 Grove - Base Shield 插入 Seeeduino,然后将 Grove - LED Bar 连接到 D8,将 Grove - EMG 传感器连接到 A0。

最后,将三个电极贴到您的肌肉上,并保持每个电极之间的距离。

tip

该产品的零件清单最近已更新。您可能会收到两种规格的连接线,它们的功能完全相同,只是颜色不同,对应关系如下图所示。

下载代码并上传

您可以在 github 上下载演示代码,点击这里,然后将其解压到任何地方。

然后将代码上传到 Seeeduino,如果您在代码上传方面有任何问题,请参考 Seeeduino 入门指南

移动

下载演示代码完成后,需要大约 5 秒钟进行初始化,初始化时您应该保持静止。

您可以看到在初始化时,LED Bar 会从第 10 级降到第 0 级。当 LED Bar 全部关闭时,您现在可以移动了。

当您移动时,您会发现 LED Bar 的级别会发生变化。

资源

技术支持与产品讨论

感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...