Grove-编码器

该模块是一个增量式旋转编码器。它对轴的旋转信号进行编码,并通过电子脉冲输出信号。Grove – 编码器是 Grove 系列产品之一,具有标准的 Grove 接口。 当您需要为项目添加旋转旋钮时,例如扬声器的音量旋钮、选择面板或数字输入,这将是您的首选。
特性
- 增量式编码器。
- Grove 接口。
- 360 度旋转。
规格参数
| 项目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 电压 | 4.5 | 5 | 5.5 | V |
| 电流 | 10 | 20 | 30 | mA |
| 尺寸 | 20x 20 | mm | ||
| 净重 | 12 | g |
支持的平台
| Arduino | Raspberry Pi |
|---|---|
|
|
caution
上述提到的支持平台是/是该模块软件或理论兼容性的指示。在大多数情况下,我们只为 Arduino 平台提供软件库或代码示例。不可能为所有可能的 MCU 平台提供软件库/演示代码。因此,用户必须编写自己的软件库。
开始使用
note
如果这是您第一次使用Arduino,我们强烈建议您在开始之前先查看Arduino入门指南。
与Arduino一起使用
硬件
- 步骤1. 准备以下物品:
| Seeeduino V4.2 | Base Shield | Grove - 环形LED | Grove - 编码器 |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
- 步骤2. 将Grove-编码器连接到Grove-Base Shield的D2端口。
- 步骤3. 将Grove-环形LED连接到Grove-Base Shield的D5端口。
- 步骤4. 将Grove-Base Shield插入Seeeduino。
- 步骤5. 通过USB线将Seeeduino连接到PC。
note
如果我们没有Grove Base Shield,我们也可以直接将Grove-编码器和Grove-环形LED连接到Seeeduino,如下所示。
| Seeeduino | Grove-编码器 |
|---|---|
| 5V | 红色 |
| GND | 黑色 |
| D3 | 白色 |
| D2 | 黄色 |
| Seeeduino | Grove-环形LED |
|---|---|
| 5V | 红色 |
| GND | 黑色 |
| D6 | 白色 |
| D5 | 黄色 |
note
如果您想将Grove-编码器更改为其他端口,请在Encoder.cpp中更改digitalRead(2)和digitalRead(3)。
软件
- 步骤1. 从Github下载编码器库、环形LED库、TimerOne库。
- 步骤2. 参考如何安装库为Arduino安装库。
- 步骤3. 将代码复制到Arduino IDE中并上传。如果您不知道如何上传代码,请查看如何上传代码。
#include <CircularLED.h>
#include <Encoder.h>
#include <TimerOne.h>
CircularLED circularLED(6,5);
unsigned int LED[24];
int index_LED;
void setup()
{
encoder.Timer_init();
}
void loop()
{
if (encoder.rotate_flag ==1)
{
if (encoder.direct==1)
{
index_LED++;
if (index_LED>23)
index_LED=24;
SenttocircularBar(index_LED);
}
else
{
index_LED--;
if(index_LED<0)
index_LED=0;
SenttocircularBar(index_LED);
}
encoder.rotate_flag =0;
}
}
void SenttocircularBar(int index)
{
for (int i=0;i<24;i++)
{
if (i<index)
{
LED[i]=0xff;
}
else
LED[i]=0;
}
circularLED.CircularLEDWrite(LED);
}
- 步骤4. 灯光将随着编码器的旋转而改变,如下所示。

note
当按下时,它能够产生另一个信号。但是由于Grove信号线数量的限制,该模块没有输出此信号。
原理图在线查看器
资源
- [Eagle] Grove-Encoder Eagle 文件
- [库文件] TimeOne 库
- [库文件] Encoder 库
- [库文件] CircularLED 库
- [演示] Arduino 论坛中的演示
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。