Grove - 指纹传感器

指纹传感器是一款光学指纹传感器,可以让指纹检测和验证变得超级简单。它内置了一个高性能的DSP芯片AS601,用于图像渲染、计算、特征查找和搜索。您还可以直接录入新的指纹 - 最多可以在板载FLASH存储器中存储162个指纹。镜头中有一个红色LED,在拍照时会亮起,让您知道它的工作状态。它易于使用,是您能获得的最好的指纹传感器。
规格参数
- 供电电压:3.6~6.0 V
- 工作电流(最大):120 mA
- 指纹成像时间:1.0 S
- 匹配模式:比较模式 1:1
- 搜索模式:1:N
- 存储容量:162个模板
- 误识率:0.001%(安全等级3)
- 拒识率:1.0%(安全等级3)
- 波特率:9600, 19200, 28800, 38400, 57600bps(默认为57600)
- 接口:TTL串口
- 工作温度:-20 ~ +50 ℃
- 接口
| 引脚编号 | 名称 | 类型 | 功能描述 |
|---|---|---|---|
| 1 | Vin | in | 正电源输入端(线色:红色) |
| 2 | TD | out | 串行数据输出,TTL逻辑电平(线色:黄色) |
| 3 | RD | in | 串行数据输入,TTL逻辑电平(线色:白色) |
| 4 | GND | - | 信号地(线色:黑色) |
支持的平台
| Arduino | Raspberry Pi | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
caution
上述提到的支持平台是/是该模块软件或理论兼容性的指示。在大多数情况下,我们只为Arduino平台提供软件库或代码示例。不可能为所有可能的MCU平台提供软件库/演示代码。因此,用户必须编写自己的软件库。
入门指南
指纹传感器模块通常用于保险箱 - 它有一个高性能的DSP芯片,用于图像渲染、计算、特征查找和搜索。连接到任何具有TTL串口的微控制器或系统,发送数据包来拍照、检测指纹、哈希和搜索。您还可以直接录入新的指纹 - 最多可以在板载FLASH存储器中存储162个指纹。镜头中有一个红色LED,在拍照时会亮起,让您知道它的工作状态。
- 将传感器连接到Grove - Base Shield的数字端口2。
- 将Grove - Base Shield插入Arduino,并使用USB线将Arduino连接到PC。
当您插入电源时,您可以看到红色LED闪烁,这表示传感器正在工作。

- 下载指纹传感器库并将其解压到Arduino IDE的libraries文件夹中,路径为:..\arduino-1.0.1\libraries。
该库可以录入和搜索,因此非常适合任何项目。它可以帮助您在10分钟内开始运行。使用光学指纹传感器基本上有两个要求。首先,您需要录入指纹 - 这意味着为每个指纹分配ID号,以便稍后查询它们。一旦您录入了所有指纹,您就可以轻松地"搜索"传感器,要求它识别当前拍摄的是哪个ID(如果有的话)。
- 通过路径直接打开录入代码:File->Example->FingerPrint->Enroll。
- 将代码上传到Arduino。
- 启动串口工具并选择Arduino使用的ComNum和BaudRate。
- 选择"SendNew"选项。发送您要使用的ID号。您可以使用多达162个ID号。它会要求您将手指按在传感器上。此时,您应该看到红色LED闪烁。


- 如果您的按压正常,您可以看到以下消息。然后您需要重复这个过程,以获得第二次清晰的指纹。使用同一根手指!成功后您将看到消息。

- 如果出现问题,如指纹不清晰或图像有问题,您需要重新操作。

一旦您完成指纹录入,最好进行快速测试以确保它能在数据库中找到。
- 打开演示代码:fingerprint 并上传它。
- 当提示时,将不同/相同的手指按在传感器上。如果是同一根手指,您应该得到匹配的ID编号,如下所示。

- 如果不是数据库中的手指,串口将不会输出任何内容。
tip
有关Grove模块的更多详细信息,请参考Grove系统
资源
- [库文件] 指纹传感器库文件
- [数据手册] 智安泰ZFM-206系列数据手册(适用于此版本,但为简体中文)
- [数据手册] 智安泰ZFM-20系列数据手册(适用于旧系列,但为英文)
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。