Grove - 甲醛传感器
_v1.02-SCH/101020972_Front-05.jpg)
Grove 甲醛传感器可以检测范围为 0~1000 ppb 的甲醛,具有低酒精交叉敏感性和高稳定性,使用寿命长达 6 年。内置的 RHT 传感器确保其在不同温度和湿度下保持良好性能,并通过 UART 和 I2C 接口传输数据。
特性
- 对酒精的低交叉敏感性
- 标准甲醛测量范围:0 ~ 1000 ppb
- 长期稳定性,使用寿命达 6 年
- 专利电化学单元,具有防干燥技术
- I2C/UART 接口,输出经过寿命校准
- 在不同温度和湿度下保持性能:通过 Sensirion RHT 传感器进行补偿
规格
| 参数 | 值/范围 |
|---|---|
| 供电电压范围 | 3.3V 或 5V |
| 测量范围 | 0 到 1,000 ppb |
| 响应时间 | <2 分钟 |
| 检测限 | <20 ppb |
| 接口 | I2C / UART |
| 甲醛精度 | ±20 ppb 或 ±测量值的 20%,以较大者为准 |
支持的平台
| Arduino | Raspberry | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
上述支持的平台仅表示模块的软件或理论兼容性。我们通常仅为 Arduino 平台提供软件库或代码示例。无法为所有可能的 MCU 平台提供软件库或演示代码,因此用户需要自行编写软件库。
入门指南
如果这是您第一次使用 Arduino,我们强烈建议您在开始之前查看 Arduino 入门指南。
使用 Arduino
硬件
- 步骤 1. 准备以下物品:
| Seeeduino V4.2 | Base Shield | Grove-甲醛传感器 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
- 步骤 2. 将 Grove-甲醛传感器上的按钮设置为 "1" 位置。
_v1.02-SCH/hardware1.png)
- 步骤 3. 将 Grove - Base Shield 插入 Seeeduino,并将 Grove-甲醛传感器连接到 Grove-Base Shield 的 I²C 接口。
- 步骤 4. 通过 USB 数据线将 Seeeduino 连接到 PC。
_v1.02-SCH/Arduous-link.jpg)
如果您没有 Grove Base Shield,仍然可以直接将 Grove-甲醛传感器连接到 Seeeduino,如下所示。
| Seeeduino | Grove-响度传感器 |
|---|---|
| 5V | 红色 |
| GND | 黑色 |
| SDA | 白色 |
| SCL | 黄色 |
软件
-
步骤 1. 下载 Grove-甲醛传感器库 以使用 Grove 甲醛传感器,并安装它。
-
步骤 2. 打开 Arduino IDE。将以下代码复制到 Arduino IDE 并上传。如果您不知道如何上传代码,我们提供了关于如何上传代码的指南。
您也可以通过在库管理器中搜索 Sensirion I2C SFA3X 来直接下载库。
#include <Arduino.h>
#include <SensirionI2CSfa3x.h>
#include <Wire.h>
SensirionI2CSfa3x sfa3x;
void setup() {
Serial.begin(115200);
while (!Serial) {
delay(100);
}
Wire.begin();
uint16_t error;
char errorMessage[256];
sfa3x.begin(Wire);
// 开始测量
error = sfa3x.startContinuousMeasurement();
if (error) {
Serial.print("执行 startContinuousMeasurement() 时出错: ");
errorToString(error, errorMessage, 256);
Serial.println(errorMessage);
}
}
void loop() {
uint16_t error;
char errorMessage[256];
delay(1000);
int16_t hcho;
int16_t humidity;
int16_t temperature;
error = sfa3x.readMeasuredValues(hcho, humidity, temperature);
if (error) {
Serial.print("执行 readMeasuredValues() 时出错: ");
errorToString(error, errorMessage, 256);
Serial.println(errorMessage);
} else {
Serial.print("甲醛浓度:");
Serial.print(hcho / 5.0);
Serial.print("\t");
Serial.print("湿度:");
Serial.print(humidity / 100.0);
Serial.print("\t");
Serial.print("温度:");
Serial.println(temperature / 200.0);
}
}
- 步骤 4. 在此程序中,Seeeduino 可以实时监测甲醛气体浓度、空气湿度和温度数据。通过打开“串口监视器”,结果应如下所示:
_v1.02-SCH/test.png)
使用 Raspberry Pi
硬件
- 步骤 1. 准备以下物品:
| Raspberry Pi | Grove Base Hat for Raspberry Pi | Grove-甲醛传感器 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
- 步骤 2. 将 Grove Base Hat for Raspberry Pi 插入 Raspberry Pi。
- 步骤 3. 将 Grove-甲醛传感器连接到 Grove Base Hat for Raspberry Pi 的 I²C 接口。
- 步骤 4. 通过 USB 数据线将 Raspberry Pi 连接到电脑。
_v1.02-SCH/raspberry-link.jpg)
软件
-
步骤 1. 按照 设置软件 配置 Raspberry Pi 的开发环境。
-
步骤 2. 下载 Grove-甲醛传感器库 并解压到 Raspberry Pi。
-
步骤 3. 进入示例代码目录。以下命令可以监测甲醛浓度、湿度和温度。
cd ~/raspberry-pi-i2c-sfa3x-master
make
./sfa3x_i2c_example_usage
:::提示 在本教程中,我们使用路径 ~/embedded-sfa3x-main/i2c 而不是 /home/pi/Desktop/embedded-sfa3x-main/i2c,请确保步骤 2 和步骤 3 使用相同的路径。 :::
以下是 sfa3x_i2c_example_usage.c 的代码。
#include <stdio.h> // printf
#include "sensirion_common.h"
#include "sensirion_i2c_hal.h"
#include "sfa3x_i2c.h"
/**
* 如果您的平台上没有控制台输出 (PRINTF),请使用以下代码
*/
//#define printf(...)
int main(void) {
int16_t error = 0;
sensirion_i2c_hal_init();
error = sfa3x_device_reset();
if (error) {
printf("重置设备时出错: %i\n", error);
return -1;
}
uint8_t device_marking[42];
error = sfa3x_get_device_marking(&device_marking[0], sizeof(device_marking));
if (error) {
printf("获取设备标记时出错: %i\n", error);
return -1;
}
printf("设备标记: %s\n", device_marking);
// 开始测量
error = sfa3x_start_continuous_measurement();
if (error) {
printf("执行 sfa3x_start_continuous_measurement() 时出错: %i\n", error);
}
for (;;) {
// 读取测量值
int16_t hcho;
int16_t humidity;
int16_t temperature;
sensirion_i2c_hal_sleep_usec(500000);
error = sfa3x_read_measured_values(&hcho, &humidity, &temperature);
if (error) {
printf("执行 sfa3x_read_measured_values() 时出错: %i\n", error);
} else {
printf("测量结果:\n");
printf(" 甲醛浓度: %.1f\n", hcho / 5.0f);
printf(" 相对湿度: %.2f\n", humidity / 100.0f);
printf(" 温度: %.2f\n", temperature / 200.0f);
}
}
error = sfa3x_stop_measurement();
if (error) {
printf("执行 sfa3x_stop_measurement() 时出错: %i\n", error);
}
return 0;
}
:::提示 如果一切正常,以下结果将显示如下: :::
pi@raspberrypi:~/Downloads/embedded-sfa3x-main/i2c $ ./sfa3x_i2c_example_usage
设备标记: 211117825F073B80
测量结果:
甲醛浓度: 0.0
相对湿度: 70.19
温度: 27.41
您可以通过简单地按 ++ctrl+c++ 退出此程序。
可升级为工业传感器
通过 SenseCAP S2110 控制器 和 S2100 数据记录仪,您可以轻松将 Grove 转换为 LoRaWAN® 传感器。Seeed 不仅帮助您进行原型设计,还为您提供使用 SenseCAP 系列坚固耐用的 工业传感器 扩展项目的可能性。
SenseCAP S210x 系列凭借 IP66 防护外壳、蓝牙配置、全球 LoRaWAN® 网络兼容性、内置 19 Ah 电池以及强大的 APP 支持,成为工业应用的最佳选择。该系列包括土壤湿度、空气温湿度、光照强度、CO2、EC 传感器以及一款 8 合 1 气象站。尝试最新的 SenseCAP S210x,助力您的下一个成功的工业项目。







_v1.02-SCH/GroveFormaldehydehardware.jpg)