Grove - GSR 传感器

GSR 代表皮肤电反应,是一种测量皮肤电导率的方法。强烈的情绪会刺激你的交感神经系统,导致汗腺分泌更多汗液。Grove - GSR 允许你通过简单地将两个电极连接到一只手的两个手指上来检测这种强烈的情绪。这是一个有趣的方式来创建与情绪相关的项目,如睡眠质量监测器。
Grove-GSR 传感器测量的是人体的电阻,而不是电导率!
版本
| 产品版本 | 变更 | 发布日期 |
|---|---|---|
| Grove - GSR_Sensor V1.0 | 初始版本 | 2013年6月19日 |
| Grove - GSR_Sensor V1.2 | 在 M324PW-TSSOP14 和 GND 之间添加 C3 100nf | 2014年7月31日 |
规格参数
| 参数 | 值/范围 |
|---|---|
| 工作电压 | 3.3V/5V |
| 灵敏度 | 通过电位器可调 |
| 输入信号 | 电阻,而非电导率 |
| 输出信号 | 电压,模拟读数 |
| 手指接触材料 | 镍 |
更多关于 Grove 模块的详细信息请参考 Grove 系统
支持的平台
| Arduino | Raspberry Pi | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
上述提到的支持平台是/是该模块软件或理论兼容性的指示。在大多数情况下,我们只为 Arduino 平台提供软件库或代码示例。不可能为所有可能的 MCU 平台提供软件库/演示代码。因此,用户必须编写自己的软件库。
开始使用
与Arduino一起使用
硬件
- 步骤1. 我们需要准备以下物品:
| Seeeduino V4.2 | Base Shield | Grove - GSR |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
- 步骤2. 将Grove-GSR连接到Base Shield的A0端口。
- 步骤3. 将Base Shield插入Seeeduino-V4.2。
- 步骤4. 使用USB线将Seeeduino-V4.2连接到PC。

如果我们没有Base Shield,不用担心,传感器可以直接连接到您的Arduino。请按照下表与Arduino连接。
| Seeeduino | Grove-GSR传感器 |
|---|---|
| GND | 黑色 |
| 5V | 红色 |
| NC | 白色 |
| A0 | 黄色 |
软件
- 步骤1. 将代码复制到Arduino IDE中并上传。
const int GSR=A0;
int sensorValue=0;
int gsr_average=0;
void setup(){
Serial.begin(9600);
}
void loop(){
long sum=0;
for(int i=0;i<10;i++) //Average the 10 measurements to remove the glitch
{
sensorValue=analogRead(GSR);
sum += sensorValue;
delay(5);
}
gsr_average = sum/10;
Serial.println(gsr_average);
}
- 步骤2. 不要佩戴GSR传感器。
- 步骤3. 从Arduino IDE点击工具-> 串口绘图器
- 步骤4. 使用螺丝刀调节电阻器,直到串口输出最小化。此时的串口数据记为Serial_calibration。
- 步骤5. 佩戴GSR传感器。
- 步骤6. 我们将看到下面的图表。请深呼吸并观察趋势。

人体电阻 = ((1024 + 2 x Serial_Port_Reading) x 10000)/(Serial_calibration - Serial_Port_Reading)
- 单位是欧姆;
- Serial_Port_Reading是串口显示的值(0~1023之间);
- Serial_calibration来自步骤4(使用螺丝刀调节电阻器,直到串口输出最小化。此时的串口数据记为Serial_calibration)。
与Raspberry Pi一起使用(配合Grove Base Hat for Raspberry Pi)
硬件
- 步骤1. 本项目中使用的物品:
| Raspberry pi | Grove Base Hat for RasPi | Grove - GSR传感器 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
- 步骤2. 将Grove Base Hat插入Raspberry Pi。
- 步骤3. 将Grove - GSR传感器连接到Base Hat的A0端口。
- 步骤4. 通过USB线将Raspberry Pi连接到PC。

对于步骤3,您可以将Grove - GSR传感器连接到任何模拟端口,但请确保您使用相应的端口号更改命令。
软件
- 步骤1. 按照设置软件配置开发环境。
- 步骤2. 通过克隆grove.py库下载源文件。
cd ~
git clone https://github.com/Seeed-Studio/grove.py
- 步骤3. 执行以下命令运行代码。
cd grove.py/grove
nano grove_gsr_sensor.py
然后您应该在此文件中复制以下代码,并按++ctrl+x++退出并保存。
import math
import sys
import time
from grove.adc import ADC
class GroveGSRSensor:
def __init__(self, channel):
self.channel = channel
self.adc = ADC()
@property
def GSR(self):
value = self.adc.read(self.channel)
return value
Grove = GroveGSRSensor
def main():
if len(sys.argv) < 2:
print('Usage: {} adc_channel'.format(sys.argv[0]))
sys.exit(1)
sensor = GroveGSRSensor(int(sys.argv[1]))
print('Detecting...')
while True:
print('GSR value: {0}'.format(sensor.GSR))
time.sleep(.3)
if __name__ == '__main__':
main()
- 步骤4. 执行以下命令运行代码
python grove_gsr_sensor.py 0
如果一切顺利,您将能够看到以下结果
pi@raspberrypi:~/grove.py/grove $ python grove_gsr_sensor.py 0
Detecting...
GSR value: 503
GSR value: 503
GSR value: 503
GSR value: 503
GSR value: 503
GSR value: 383
GSR value: 256
GSR value: 314
GSR value: 348
GSR value: 361
GSR value: 368
GSR value: 371
^CTraceback (most recent call last):
File "grove_gsr_sensor.py", line 69, in <module>
main()
File "grove_gsr_sensor.py", line 66, in main
time.sleep(.3)
KeyboardInterrupt
您可以通过简单地按ctrl+c退出此程序。
您可能已经注意到,对于模拟端口,丝印引脚号类似于A1, A0,但在命令中我们使用参数0和1,与数字端口相同。因此请确保您将模块插入正确的端口,否则可能会出现引脚冲突。
FAQ
Q1: 输出的单位是什么?
A1: 我们通过电压测量信号,并以 (0~1023) 的形式打印到 COM 端口。
Grove - GSR v1.0
Grove - GSR v1.2
资源
- [PDF] 下载 Wiki PDF
- [Eagle] Grove - GSR v1.0 Eagle 文件
- [Eagle] Grove - GSR v1.2 Eagle 文件
- [数据手册] LM324 数据手册
项目
eMotion - 迈向更美好的未来:我们相信可以使用生物识别传感器、Helium 平台的安全性和 Google Cloud 的强大功能来识别可能的焦虑状态。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。