Grove - 气体传感器(MQ2)

Grove - 气体传感器(MQ2)模块适用于气体泄漏检测(家庭和工业)。它适合检测H2、LPG、CH4、CO、酒精、烟雾或丙烷。由于其高灵敏度和快速响应时间,可以尽快进行测量。传感器的灵敏度可以通过电位器进行调节。
传感器 | 气体类型 | 立即购买 |
| MQ2 | 可燃气体,烟雾 | |
| MQ3 | 酒精蒸汽 | |
| MQ5 | 液化石油气,天然气,城市煤气 | |
| MQ9 | 一氧化碳,煤气,液化气 |
我们已经发布了Seeed气体传感器选择指南,它将帮助您选择最适合您需求的气体传感器。
特性
- 检测范围广
- 稳定且使用寿命长
- 响应快速且灵敏度高
有关 Grove 模块的更多详细信息,请参考 Grove 系统
规格参数
| 项目 | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 工作电压 | 4.9 | 5 | 5.1 | V |
| PH | 加热功耗 | 0.5 | - | 800 | mW |
| RL | 负载电阻 | 可调节 | |||
| RH | 加热器电阻 | - | 33 | - | Ω |
| Rs | 传感电阻 | 3 | - | 30 | kΩ |
支持的平台
| Arduino | Raspberry | ArduPy |
|---|---|---|
|
|
|
上述提到的支持平台表示该模块的软件或理论兼容性。在大多数情况下,我们只为 Arduino 平台提供软件库或代码示例。无法为所有可能的 MCU 平台提供软件库/演示代码。因此,用户必须编写自己的软件库。
应用创意
- 气体泄漏检测
- 玩具
- 物联网应用
- 智能检测
入门指南
当气体浓度增加时,气体传感器的输出电压会增加。可以通过旋转电位器来调节灵敏度。有关 MQ-2 传感器的详细信息,请参考资源部分提供的数据手册。
请注意,传感器的最佳预热时间为 24 小时以上。
与 Arduino 配合使用
硬件
- 步骤 1. 准备以下物品:
| Seeeduino V4.2 | Base Shield | Grove-气体传感器-MQ2 |
|---|---|---|
|
|
|
| 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
- 步骤 2. 将 Grove-气体传感器-MQ2 连接到 Grove-Base Shield 的 A0 端口。
- 步骤 3. 将 Grove - Base Shield 插入 Seeeduino。
- 步骤 4. 通过 USB 线将 Seeeduino 连接到 PC。

如上图所示,将 Grove - 气体传感器(MQ2) 连接到 A0 端口。
如果我们没有 Grove Base Shield,我们也可以直接将 Grove-气体传感器-MQ2 连接到 Seeeduino,如下所示。
| Seeeduino | Grove-气体传感器-MQ2 |
|---|---|
| 5V | 红色 |
| GND | 黑色 |
| 未连接 | 白色 |
| A0 | 黄色 |
软件
这里有一些示例,请将下面的代码复制并粘贴到新的 Arduino 草图中,并分别上传它们。如果您不知道如何上传代码,请查看如何上传代码。
基础示例:气体检测
在这个示例中,传感器连接到 A0 引脚。显示从传感器读取的电压值。这个值可以用作阈值来检测气体浓度的任何增加/减少。
void setup() {
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
float sensor_volt;
float sensorValue;
sensorValue = analogRead(A0);
sensor_volt = sensorValue/1024*5.0;
Serial.print("sensor_volt = ");
Serial.print(sensor_volt);
Serial.println("V");
delay(1000);
}
测量:近似值
这些示例演示了了解气体近似浓度的方法。根据 MQx 传感器的数据手册,这些方程式是在标准条件下测试的,并未经过校准。它可能会因温度或湿度的变化而有所不同。
请将气体传感器保持在清洁的空气环境中。
void setup() {
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
float sensor_volt;
float RS_air; // 在清洁空气中获取 RS 的值
float R0; // 在 H2 中获取 R0 的值
float sensorValue;
// 通过测试 100 次获取平均数据
for(int x = 0 ; x < 100 ; x++)
{
sensorValue = sensorValue + analogRead(A0);
}
sensorValue = sensorValue/100.0;
sensor_volt = sensorValue/1024*5.0;
RS_air = (5.0-sensor_volt)/sensor_volt; // 省略 * RL
R0 = RS_air/9.8; // 从图表中得出,在清洁空气中 RS/R0 的比值为 9.8(使用 WebPlotDigitizer 找到)
Serial.print("sensor_volt = ");
Serial.print(sensor_volt);
Serial.println("V");
Serial.print("R0 = ");
Serial.println(R0);
delay(1000);
}
然后,打开 Arduino IDE 的串口监视器。记下 R0 的值,这将在下一个程序中使用。请在读数稳定后记下 R0。
将下面的 R0 替换为上面测试的 R0 值。
将传感器暴露在上面列出的任何一种气体中。
void setup() {
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
float sensor_volt;
float RS_gas; // 在气体中获取 RS 的值
float ratio; // 获取 RS_GAS/RS_air 的比值
int sensorValue = analogRead(A0);
sensor_volt=(float)sensorValue/1024*5.0;
RS_gas = (5.0-sensor_volt)/sensor_volt; // 省略 * RL
/*-将名称"R0"替换为第一次测试演示中的 R0 值-*/
ratio = RS_gas/R0; // ratio = RS/R0
/*-----------------------------------------------------------------------*/
Serial.print("sensor_volt = ");
Serial.println(sensor_volt);
Serial.print("RS_ratio = ");
Serial.println(RS_gas);
Serial.print("Rs/R0 = ");
Serial.println(ratio);
Serial.print("\n\n");
delay(1000);
}
现在,我们可以从下图中获取气体浓度。

根据图表,我们可以看到我们能够测试的最小浓度是100ppm,最大浓度是10000ppm,换句话说,我们可以获得0.01%到1%之间的气体浓度。但是,我们无法提供公式,因为比率和浓度之间的关系是非线性的。
与树莓派一起使用(配合Grove树莓派底板)
硬件
- 步骤1. 本项目中使用的物品:
| 树莓派 | Grove树莓派底板 | Grove-气体传感器-MQ2 |
|---|---|---|
|
|
|
| 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
- 步骤2. 将Grove底板插入树莓派。
- 步骤3. 将Grove-气体传感器MQ2连接到底板的A0端口。
- 步骤4. 通过USB线将树莓派连接到PC。

对于步骤3,您可以将Grove-气体传感器MQ2连接到任何模拟端口,但请确保您使用相应的端口号更改命令。
软件
- 步骤1. 按照设置软件配置开发环境。
- 步骤2. 通过克隆grove.py库下载源文件。
cd ~
git clone https://github.com/Seeed-Studio/grove.py
- 步骤3. 执行以下命令编写代码。
cd grove.py/grove
nano grove_gas_sensor_mq2.py
然后您应该在此文件中复制以下代码,并按++ctrl+x++退出并保存。
import math
import sys
import time
from grove.adc import ADC
class GroveGasSensorMQ2:
def __init__(self, channel):
self.channel = channel
self.adc = ADC()
@property
def MQ2(self):
value = self.adc.read(self.channel)
return value
Grove = GroveGasSensorMQ2
def main():
if len(sys.argv) < 2:
print('Usage: {} adc_channel'.format(sys.argv[0]))
sys.exit(1)
sensor = GroveGasSensorMQ2(int(sys.argv[1]))
print('Detecting...')
while True:
print('Gas value: {0}'.format(sensor.MQ2))
time.sleep(.3)
if __name__ == '__main__':
main()
- 步骤4. 执行以下命令运行代码
python grove_gas_sensor_mq2.py 0
如果一切顺利,您将能够看到以下结果
pi@raspberrypi:~/grove.py/grove $ python grove_gas_sensor_mq2.py 0
Detecting...
Gas value: 760
Gas value: 714
Gas value: 675
Gas value: 637
Gas value: 603
Gas value: 568
Gas value: 535
Gas value: 506
Gas value: 481
Gas value: 464
Gas value: 449
Gas value: 429
Gas value: 413
Gas value: 456
Gas value: 470
Gas value: 440
Gas value: 404
Gas value: 373
Gas value: 352
Gas value: 339
Gas value: 330
^CTraceback (most recent call last):
File "grove_gas_sensor_mq2.py", line 69, in <module>
main()
File "grove_gas_sensor_mq2.py", line 66, in main
time.sleep(.3)
KeyboardInterrupt
您可以通过简单地按++ctrl+c++退出此程序。
您可能已经注意到,对于模拟端口,丝印引脚号类似于A1, A0,但是在命令中我们使用参数0和1,就像数字端口一样。所以请确保您将模块插入正确的端口,否则可能会出现引脚冲突。
与树莓派一起使用(配合GrovePi_Plus)
硬件
- 步骤1. 准备以下物品:
| 树莓派 | GrovePi_Plus | Grove-气体传感器-MQ2 |
|---|---|---|
|
|
|
| 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
- 步骤2. 将GrovePi_Plus插入树莓派。
- 步骤3. 将Grove-气体传感器-MQ2连接到GrovePi_Plus的A0端口。
- 步骤4. 通过USB线将树莓派连接到PC。

软件
- 步骤1. 按照设置软件配置开发环境。
- 步骤2. Git克隆Github仓库。
cd ~
git clone https://github.com/DexterInd/GrovePi.git
- 步骤3. 执行以下命令使用此传感器
cd ~/GrovePi/Software/Python
python grove_gas_sensor.py
以下是 grove_gas_sensor.py 的代码:
#!/usr/bin/env python
#
# GrovePi 使用 Grove 气体传感器的示例
#
# GrovePi 连接 Raspberry Pi 和 Grove 传感器。您可以在这里了解更多关于 GrovePi 的信息:http://www.dexterindustries.com/GrovePi
#
# 对这个示例有疑问?请在这里的论坛上提问:http://forum.dexterindustries.com/c/grovepi
#
'''
## 许可证
MIT 许可证 (MIT)
GrovePi for the Raspberry Pi:一个用于将 Grove 传感器连接到 Raspberry Pi 的开源平台。
版权所有 (C) 2017 Dexter Industries
特此免费授予任何获得本软件及相关文档文件("软件")副本的人
不受限制地处理软件的权利,包括但不限于使用、复制、修改、合并、
发布、分发、再许可和/或销售软件副本的权利,并允许向其提供软件的
人员这样做,但须符合以下条件:
上述版权声明和本许可声明应包含在软件的所有副本或重要部分中。
本软件按"原样"提供,不提供任何形式的明示或暗示保证,包括但不限于
适销性、特定用途适用性和非侵权性的保证。在任何情况下,作者或版权
持有人均不对任何索赔、损害或其他责任负责,无论是在合同诉讼、侵权
诉讼或其他诉讼中,还是由软件或软件的使用或其他交易引起的、由软件
引起的或与软件相关的。
'''
# 注意:
# 有 5 种气体传感器
# MQ2 - 可燃气体、烟雾
# MQ3 - 酒精蒸汽
# MQ5 - 液化石油气、天然气、城市煤气
# MQ9 - 一氧化碳、煤气、液化气
# 02 - 氧气
# 灵敏度可以通过板载电位器调节
#
# https://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_Gas_Sensor
# https://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_Gas_Sensor(MQ5)
# https://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_Gas_Sensor(O%E2%82%82)
import time
import grovepi
# 将 Grove 气体传感器连接到模拟端口 A0
# SIG,NC,VCC,GND
gas_sensor = 0
grovepi.pinMode(gas_sensor,"INPUT")
while True:
try:
# 获取传感器值
sensor_value = grovepi.analogRead(gas_sensor)
# 计算气体密度 - 数值越大表示气体密度越高
density = (float)(sensor_value / 1024.0)
print("sensor_value =", sensor_value, " density =", density)
time.sleep(.5)
except IOError:
print ("Error")
与 Wio Terminal (ArduPy) 一起使用
硬件
- 步骤 1. 准备以下物品:
| Raspberry pi | GrovePi_Plus | Grove-Gas_Sensor-MQ2 |
|---|---|---|
|
|
|
| 立即获取 | 立即获取 | 立即获取 |
- 步骤 2. 将 GrovePi_Plus 插入 Raspberry。
- 步骤 3. 将 Grove-Gas_Sensor-MQ2 连接到 GrovePi_Plus 的 A0 端口。
- 步骤 4. 通过 USB 线缆将 Raspberry 连接到 PC。

软件
- 步骤 1. 按照 设置软件 配置开发环境。
- 步骤 2. Git 克隆 Github 仓库。
cd ~
git clone https://github.com/DexterInd/GrovePi.git
- 步骤 3. 执行以下命令来使用此传感器
cd ~/GrovePi/Software/Python
python grove_gas_sensor.py
以下是 grove_gas_sensor.py 的代码:
#!/usr/bin/env python
#
# GrovePi 使用 Grove 气体传感器的示例
#
# GrovePi 连接 Raspberry Pi 和 Grove 传感器。您可以在这里了解更多关于 GrovePi 的信息:http://www.dexterindustries.com/GrovePi
#
# 对这个示例有疑问?请在这里的论坛上提问:http://forum.dexterindustries.com/c/grovepi
#
'''
## 许可证
MIT 许可证 (MIT)
GrovePi for the Raspberry Pi:一个用于将 Grove 传感器连接到 Raspberry Pi 的开源平台。
版权所有 (C) 2017 Dexter Industries
特此免费授予任何获得本软件及相关文档文件("软件")副本的人
不受限制地处理软件的权利,包括但不限于使用、复制、修改、合并、
发布、分发、再许可和/或销售软件副本的权利,并允许向其提供软件的
人员这样做,但须符合以下条件:
上述版权声明和本许可声明应包含在软件的所有副本或重要部分中。
本软件按"原样"提供,不提供任何形式的明示或暗示保证,包括但不限于
适销性、特定用途适用性和非侵权性的保证。在任何情况下,作者或版权
持有人均不对任何索赔、损害或其他责任负责,无论是在合同诉讼、侵权
诉讼或其他诉讼中,还是由软件或软件的使用或其他交易引起的、由软件
引起的或与软件相关的。
'''
# 注意:
# 有 5 种气体传感器
# MQ2 - 可燃气体、烟雾
# MQ3 - 酒精蒸汽
# MQ5 - 液化石油气、天然气、城市煤气
# MQ9 - 一氧化碳、煤气、液化气
# 02 - 氧气
# 灵敏度可以通过板载电位器调节
#
# https://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_Gas_Sensor
# https://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_Gas_Sensor(MQ5)
# https://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_Gas_Sensor(O%E2%82%82)
import time
import grovepi
# 将 Grove 气体传感器连接到模拟端口 A0
# SIG,NC,VCC,GND
gas_sensor = 0
grovepi.pinMode(gas_sensor,"INPUT")
while True:
try:
# 获取传感器值
sensor_value = grovepi.analogRead(gas_sensor)
# 计算气体密度 - 数值越大表示气体密度越高
density = (float)(sensor_value / 1024.0)
print("sensor_value =", sensor_value, " density =", density)
time.sleep(.5)
except IOError:
print ("Error")
使用 Wio Terminal (ArduPy)
硬件
- 步骤 1. 准备以下物品:
| Wio Terminal | Grove - 气体传感器(MQ2) |
|---|---|
|
|
| 立即获取 | 立即获取 |
-
步骤 2. 将 Grove - 气体传感器(MQ2) 连接到 Wio Terminal 的 A0 Grove 端口。
-
步骤 3. 通过 USB Type-C 线缆将 Wio Terminal 连接到 PC。

软件
-
步骤 1. 按照 ArduPy 入门指南 在 Wio Terminal 上配置 ArduPy 开发环境。
-
步骤 2. 确保 ArduPy 固件已刷入 Wio Terminal。更多信息请参考 这里。
aip build
aip flash
- 步骤 3. 复制以下代码并保存为
ArduPy-mq2.py:
from machine import Pin, ADC
from machine import LCD
from machine import Sprite
import time
mq2 = ADC(Pin(13))
lcd = LCD()
spr = Sprite(lcd) # Create a buff
def main():
spr.createSprite(320, 240)
while True:
spr.setTextSize(2)
spr.fillSprite(spr.color.BLACK)
spr.setTextColor(lcd.color.ORANGE)
spr.drawString("MQ2 Reading", 90, 10)
spr.drawFastHLine(40, 35, 240, lcd.color.DARKGREY)
spr.setTextColor(lcd.color.WHITE)
spr.drawString("- Current Level: ", 20, 50)
spr.drawNumber(mq2.read(), 220,50)
spr.pushSprite(0,0)
time.sleep_ms(500)
print("MQ2 Gas Sensor Reading is: ", mq2.read())
if __name__ == "__main__":
main()
- 步骤 4. 将
ArduPy-mq2.py保存到您知道的位置。运行以下命令并将<YourPythonFilePath>替换为您的ArduPy-mq2.py位置。
aip shell -n -c "runfile <YourPythonFilePath>"
# 示例:
# aip shell -n -c "runfile /Users/ansonhe/Desktop/ArduPy-mq2.py"
- 步骤 5. 我们将在终端中看到如下显示的气体值,同时在 Wio Terminal LCD 屏幕上显示。
ansonhe@Ansons-Macbook-Pro ~:aip shell -n -c "runfile /Users/ansonhe/Desktop/ArduPy-mq2.py"
Positional argument (/dev/cu.usbmodem1414301) takes precedence over --open.
Connected to ardupy
MQ2 Gas Sensor Reading is: 60
MQ2 Gas Sensor Reading is: 61
MQ2 Gas Sensor Reading is: 62
MQ2 Gas Sensor Reading is: 62
MQ2 Gas Sensor Reading is: 64
MQ2 Gas Sensor Reading is: 63
MQ2 Gas Sensor Reading is: 66
MQ2 Gas Sensor Reading is: 64
MQ2 Gas Sensor Reading is: 65
MQ2 Gas Sensor Reading is: 65
MQ2 Gas Sensor Reading is: 65
MQ2 Gas Sensor Reading is: 64

原理图在线查看器
资源
- [参考资料] 什么是LEL
- [原理图] Grove 气体传感器 - EAGLE(原理图和电路板)文件
- [原理图] Grove 气体传感器 - PDF 原理图
- [数据手册] MQ-2 数据手册
项目
Arduino 和 MQ2 气体传感器:Grove 气体传感器(MQ2)模块适用于气体泄漏检测(家庭和工业)。它适合检测 H2、LPG、CH4 和 CO。
可扩展智能空气质量监测和响应 使用 Intel Edison 计算模块、Amazon AWS、通过 Kibana 可视化和无人机的空气质量监测!
Octopod:智能物联网家庭自动化项目 Octopod,一个独特形状的全屋自动化系统,让您可以监控家庭并通过 AI 和智能 RFID 锁保持安全。
技术支持和产品讨论
可升级为工业传感器
使用 SenseCAP S2110 控制器和 S2100 数据记录器,您可以轻松将 Grove 转换为 LoRaWAN® 传感器。Seeed 不仅帮助您进行原型设计,还为您提供了使用 SenseCAP 系列坚固工业传感器扩展项目的可能性。
IP66 外壳、蓝牙配置、与全球 LoRaWAN® 网络的兼容性、内置 19 Ah 电池以及来自 APP 的强大支持使 SenseCAP S210x 成为工业应用的最佳选择。该系列包括土壤湿度、空气温湿度、光照强度、CO2、EC 和 8 合 1 气象站传感器。为您下一个成功的工业项目尝试最新的 SenseCAP S210x。