Grove - 气体传感器(MQ3)

Grove - 气体传感器(MQ3)模块对于气体泄漏检测(家庭和工业)非常有用。它适用于检测酒精、苯、CH4、己烷、液化石油气、一氧化碳。由于其高灵敏度和快速响应时间,可以尽快进行测量。传感器的灵敏度可以通过电位器进行调节。
注意
传感器值仅反映在允许误差范围内气体浓度的近似趋势,它不代表确切的气体浓度。检测空气中的某些成分通常需要更精确和昂贵的仪器,这不能用单个气体传感器来完成。如果您的项目旨在获得非常精确水平的气体浓度,那么我们不推荐这个气体传感器。传感器 | 气体类型 | 立即购买 |
| MQ2 | 可燃气体、烟雾 | |
| MQ3 | 酒精蒸汽 | |
| MQ5 | 液化石油气、天然气、城市煤气 | |
| MQ9 | 一氧化碳、煤气、液化气 |
我们已经发布了Seeed气体传感器选择指南,它将帮助您选择最适合您需求的气体传感器。
特性
- 对酒精高敏感度,对苯的敏感度较小
- 稳定且使用寿命长
- 响应快速且高敏感度
更多关于Grove模块的详细信息请参考Grove系统
规格参数
| 项目 | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 工作电压 | 4.9 | 5 | 5.1 | V |
| PH | 加热功耗 | 0.5 | - | 750 | mW |
| RL | 负载电阻 | 可调 | |||
| RH | 加热器电阻 | - | 33 | - | Ω |
| Rs | 传感电阻 | 1 | - | 8 | MΩ |
| Scope | 检测浓度范围 | 0.05 | - | 10 | mg/L |
应用
- 酒精检测器。
- 酒精测试仪。
- 玩具。
硬件概述
这是一个模拟输出传感器。需要连接到Grove底板的任意一个模拟接口。本教程中使用的示例使用A0模拟引脚。将此模块连接到底板的A0端口。
也可以通过跳线直接将Grove模块连接到Arduino,连接方式如下表所示:
| Arduino | 气体传感器 |
|---|---|
| 5V | VCC |
| GND | GND |
| NC | NC |
| Analog A0 | SIG |
当气体浓度增加时,气体传感器的输出电压会增加。可以通过调节电位器来调整灵敏度。请注意传感器的最佳预热时间为24小时以上。有关MQ-3传感器的详细信息,请参考资源部分提供的数据手册。
支持的平台
| Arduino | Raspberry | ArduPy |
|---|---|---|
|
|
|
上述提到的支持平台是/是该模块软件或理论兼容性的指示。在大多数情况下,我们只为Arduino平台提供软件库或代码示例。不可能为所有可能的MCU平台提供软件库/演示代码。因此,用户必须编写自己的软件库。
入门指南
与Arduino一起使用
| Seeeduino V4.2 | Base Shield | Grove - 气体传感器(MQ3) |
|---|---|---|
|
|
|
| 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |

如上图所示,将Grove - 气体传感器(MQ3)连接到A0端口。
气体检测:基础示例
在这个示例中,传感器连接到A0引脚。显示从传感器读取的电压值。这个值可以用作阈值来检测气体浓度的任何增加/减少。
void setup() {
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
float sensor_volt;
float sensorValue;
sensorValue = analogRead(A0);
sensor_volt = sensorValue/1024*5.0;
Serial.print("sensor_volt = ");
Serial.print(sensor_volt);
Serial.println("V");
delay(1000);
}
测量:近似值
这个示例演示了一种了解气体近似浓度的方法。根据MQ3传感器的数据手册,这些方程式是在标准条件下测试的,并未经过校准。它可能会因温度或湿度的变化而有所不同。
- 将气体传感器置于清洁空气环境中。上传下面的程序。
void setup()
{
Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
float sensor_volt;
float RS_air; // 在清洁空气中获取RS的值
float R0; // 在酒精中获取R0的值
float sensorValue;
/*--- 通过测试100次获取平均数据 ---*/
for(int x = 0 ; x < 100 ; x++)
{
sensorValue = sensorValue + analogRead(A0);
}
sensorValue = sensorValue/100.0;
/*-----------------------------------------------*/
sensor_volt = sensorValue/1024*5.0;
RS_air = (5.0-sensor_volt)/sensor_volt; // 省略 *RL
R0 = RS_air/60.0; // 从图表中得出清洁空气中RS/R0的比值为60(使用WebPlotDigitizer找到)
Serial.print("sensor_volt = ");
Serial.print(sensor_volt);
Serial.println("V");
Serial.print("R0 = ");
Serial.println(R0);
delay(1000);
}
- 然后,打开Arduino IDE的串口监视器。记下R0的值,这需要在下一个程序中使用。请在读数稳定后记下R0值。
将下面的R0替换为上面测试的R0值。将传感器暴露在上面列出的任何一种气体中。
void setup() {
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
float sensor_volt;
float RS_gas; // 在气体中获取RS的值
float ratio; // 获取RS_GAS/RS_air的比值
int sensorValue = analogRead(A0);
sensor_volt=(float)sensorValue/1024*5.0;
RS_gas = (5.0-sensor_volt)/sensor_volt; // 省略 *RL
/*-将名称"R0"替换为第一次测试演示中R0的值-*/
ratio = RS_gas/R0; // ratio = RS/R0
/*-----------------------------------------------------------------------*/
Serial.print("sensor_volt = ");
Serial.println(sensor_volt);
Serial.print("RS_ratio = ");
Serial.println(RS_gas);
Serial.print("Rs/R0 = ");
Serial.println(ratio);
Serial.print("\n\n");
delay(1000);
}
现在,我们可以从下图中获取气体浓度。

根据图表,我们可以看到我们能够测试的最小浓度是0.1mg/L,最大浓度是10mg/L。但是,我们无法提供公式,因为比率和浓度之间的关系是非线性的。不过,我们也可以将mg/L转换为ppm,这样可能更方便我们观察数值。
与树莓派一起使用(配合Grove树莓派扩展板)
硬件
- 步骤1. 本项目中使用的物品:
| 树莓派 | Grove树莓派扩展板 | Grove - 气体传感器(MQ3) |
|---|---|---|
|
|
|
| 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
- 步骤2. 将Grove扩展板插入树莓派。
- 步骤3. 将Grove - 气体传感器(MQ3)连接到扩展板的A0端口。
- 步骤4. 通过USB线将树莓派连接到PC。

对于步骤3,您可以将Grove - 气体传感器(MQ3)连接到任何模拟端口,但请确保您在命令中使用相应的端口号。
软件
- 步骤1. 按照设置软件配置开发环境。
- 步骤2. 通过克隆grove.py库下载源文件。
cd ~
git clone https://github.com/Seeed-Studio/grove.py
- 步骤3. 执行以下命令编写代码。
cd grove.py/grove
nano grove_gas_sensor_mq3.py
然后您应该在此文件中复制以下代码,并按++ctrl+x++退出并保存。
import math
import sys
import time
from grove.adc import ADC
class GroveGasSensorMQ3:
def __init__(self, channel):
self.channel = channel
self.adc = ADC()
@property
def MQ3(self):
value = self.adc.read(self.channel)
return value
Grove = GroveGasSensorMQ3
def main():
if len(sys.argv) < 2:
print('Usage: {} adc_channel'.format(sys.argv[0]))
sys.exit(1)
sensor = GroveGasSensorMQ3(int(sys.argv[1]))
print('Detecting...')
while True:
print('Gas value: {0}'.format(sensor.MQ3))
time.sleep(.3)
if __name__ == '__main__':
main()
- 步骤4. 执行以下命令运行代码。
python grove_gas_sensor_mq3.py 0
如果一切顺利,您将能够看到以下结果
pi@raspberrypi:~/grove.py/grove $ python grove_gas_sensor_mq3.py 0
Detecting...
Gas value: 564
Gas value: 564
Gas value: 564
Gas value: 565
Gas value: 565
Gas value: 565
Gas value: 566
Gas value: 566
Gas value: 566
Gas value: 566
Gas value: 566
^CTraceback (most recent call last):
File "grove_gas_sensor_mq3.py", line 69, in <module>
main()
File "grove_gas_sensor_mq3.py", line 66, in main
time.sleep(.3)
KeyboardInterrupt
您可以通过简单地按++ctrl+c++退出此程序。
您可能已经注意到,对于模拟端口,丝印引脚号类似于A0, A1,但在命令中我们使用参数0和1,就像数字端口一样。所以请确保您将模块插入正确的端口,否则可能会出现引脚冲突。
与Wio Terminal一起使用(ArduPy)
硬件
- 步骤1. 准备以下物品:
| Wio Terminal | Grove - 气体传感器(MQ3) |
|---|---|
|
|
| 立即购买 | 立即购买 |
-
步骤2. 将Grove - 气体传感器(MQ3)连接到Wio Terminal的A0端口。
-
步骤3. 通过USB Type-C线将Wio Terminal连接到PC。

软件
-
步骤1. 按照ArduPy入门指南在Wio Terminal上配置ArduPy开发环境。
-
步骤2. 确保ArduPy固件已刷入Wio Terminal。更多信息,请参考这里。
aip build
aip flash
- 步骤3. 复制以下代码并保存为
ArduPy-mq3.py:
from machine import Pin, ADC
from machine import LCD
from machine import Sprite
import time
mq3 = ADC(Pin(13))
lcd = LCD()
spr = Sprite(lcd) # Create a buff
def main():
spr.createSprite(320, 240)
while True:
spr.setTextSize(2)
spr.fillSprite(spr.color.BLACK)
spr.setTextColor(lcd.color.BLUE)
spr.drawString("MQ3 Reading", 90, 10)
spr.drawFastHLine(40, 35, 240, lcd.color.DARKGREY)
spr.setTextColor(lcd.color.WHITE)
spr.drawString("- Current Level: ", 20, 50)
spr.drawNumber(mq3.read(), 220,50)
spr.pushSprite(0,0)
time.sleep_ms(500)
print("MQ3 Gas Sensor Reading is: ", mq3.read())
if __name__ == "__main__":
main()
- 步骤 4. 将
ArduPy-mq3.py保存到您知道的位置。运行以下命令并将<YourPythonFilePath>替换为您的ArduPy-mq3.py位置。
aip shell -n -c "runfile <YourPythonFilePath>"
# 示例:
# aip shell -n -c "runfile /Users/ansonhe/Desktop/ArduPy-mq3.py"
- 步骤 5. 我们将看到气体值显示在终端上,如下所示,并显示在 Wio Terminal LCD 屏幕上。
ansonhe@Ansons-Macbook-Pro ~:aip shell -n -c "runfile /Users/ansonhe/Desktop/ArduPy-mq3.py"
Positional argument (/dev/cu.usbmodem1413101) takes precedence over --open.
Connected to ardupy
MQ3 Gas Sensor Reading is: 609
MQ3 Gas Sensor Reading is: 611
MQ3 Gas Sensor Reading is: 614
MQ3 Gas Sensor Reading is: 616
MQ3 Gas Sensor Reading is: 618
MQ3 Gas Sensor Reading is: 621
MQ3 Gas Sensor Reading is: 623
MQ3 Gas Sensor Reading is: 625
MQ3 Gas Sensor Reading is: 627
MQ3 Gas Sensor Reading is: 628
MQ3 Gas Sensor Reading is: 629
MQ3 Gas Sensor Reading is: 632

原理图在线查看器
资源
推荐阅读 / 参考资料
- 如何选择气体传感器
- 什么是 LEL
原理图
数据手册
技术支持与产品讨论
可升级为工业传感器
使用 SenseCAP S2110 控制器和 S2100 数据记录器,您可以轻松将 Grove 转换为 LoRaWAN® 传感器。Seeed 不仅帮助您进行原型设计,还为您提供了使用 SenseCAP 系列坚固的工业传感器扩展项目的可能性。
IP66 外壳、蓝牙配置、与全球 LoRaWAN® 网络的兼容性、内置 19 Ah 电池以及来自 APP 的强大支持使 SenseCAP S210x 成为工业应用的最佳选择。该系列包括土壤湿度、空气温湿度、光照强度、CO2、EC 和 8 合 1 气象站传感器。为您下一个成功的工业项目尝试最新的 SenseCAP S210x。