Grove - 氧气传感器(MIX8410)

Grove - 氧气传感器(MIX8410)是一种用于测试空气中氧气浓度的传感器,基于电化学电池的原理工作。当输出与氧气浓度成正比的电压值时,您可以参考氧气浓度线性特性图清楚地了解当前的氧气浓度。它非常适合在环境保护中检测氧气浓度。Grove - 氧气传感器(MIX8410)是一个有机反应模块,当将其置于空气中时可以提供少量电流,我们不需要为其提供外部电源,输出电压会随着时间电流的变化而变化。
Grove - 氧气传感器(MIX8410)相比旧版本Grove - 氧气传感器(ME2-O2-Ф20)是一个新发布的版本。那么我们在哪些方面进行了更新呢?新版本采用了先进的防泄漏处理,大大降低了泄漏概率,解决了旧版本的泄漏问题。新版本的输出电流更低,因此电解液消耗更慢,传感器寿命更长。此外,新旧版本的底部引脚、物理尺寸、顶部驱动板和使用方法都是相同的。
我们已经发布了Seeed气体传感器选择指南,它将帮助您选择最适合您需求的气体传感器。
特性
- 高灵敏度(0.1±0.03 mA),线性输出
- 高稳定性,响应时间<10秒
- 环保设计
- 先进的防泄漏技术,大大降低泄漏概率
- 低输出电流,传感器寿命更长
有关Grove模块的更多详细信息,请参考Grove系统
规格参数
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 测量范围 | 0-25% |
| 过载浓度 | 30% |
| 灵敏度 | 0.05~0.15 mA(在空气中) |
| 重复性 | ±2% |
| 响应时间(t90) | < 10s |
| 稳定性 | < 2% / 月 |
| 推荐负载 | 100Ω |
| 长期漂移 | < 5% / 年 |
| 温度范围 | -20 °C~50 °C |
| 预热时间 | 20分钟 |
| 存储温度 | 0-25 °C |
| 输入电压 | 3.3V / 5V |
| 检测寿命 | 两年(空气中) |
安装时可以焊接引线,禁止焊接接触传感器; 通电老化时间不少于30分钟; 避免长期接触有机挥发性溶剂; 使用或存储环境不能是酸碱环境。
硬件
电压转换器

XC6206332MR 将 3.3v/5v 输入转换为 3.3v。
电流源

MIX8410-O2 是电流源。标签 #3 点的电压为 R7 * 电流(MIX8410-O2)。
放大器

放大器的增益为 241,SIGA 电压是标签 #3 点电压的 241 倍。

这里是 MIX8410 输出电流与 O2 浓度之间的相关性。20% 浓度 O2 的电流约为 96uA。因此 Grove SIGA 电压 @ 20% 浓度 = R7 * 电流(MIX8410) * 241 = 100 * 96uA * 241 = 2.314V。
由于个体差异,MIX8410 的电流范围为 8uA~100uA。因此传感器输出电压也会有所不同。请在开始时将传感器暴露在新鲜空气中,并获取输出电压的读数作为参考。您可以参考此示例在开始时进行校准,然后读取传感器值。
支持的平台
| Arduino | Raspberry Pi |
|---|---|
|
|
上述提到的支持平台表示该模块的软件或理论兼容性。在大多数情况下,我们只为 Arduino 平台提供软件库或代码示例。不可能为所有可能的 MCU 平台提供软件库/演示代码。因此,用户必须编写自己的软件库。
入门指南
本章节基于 Win10 和 Arduino IDE 1.7.9
这个新的 Grove 气体传感器 O2(MIX8410) 的使用方法与旧版 ME2-O2-Ф20 完全相同。
这是一个易于使用的模块,您需要做的就是将信号引脚(Grove 线缆的黄色引脚)连接到控制器的 ADC 输入端。如果您的控制器没有内置 ADC,建议使用 Grove - I2C ADC。
这里我们将通过一个简单的演示来展示 Grove - 氧气传感器(MIX8410) 的工作原理。首先,您需要准备以下物品:
| Seeeduino V4 | Grove - 氧气传感器(MIX8410) | Base Shield |
|---|---|---|
|
|
|
| 立即获取 | 立即获取 | 立即获取 |
连接
得益于 Grove 系列模块的优势,您无需焊接或使用面包板,只需将模块连接到 Base Shield 的正确端口即可。在这个演示中,我们只有一个 Grove 模块。
- Grove - 氧气传感器(MIX8410) 是一个模拟输入模块,在此演示中我们将其连接到 A0

###将代码上传到 Arduino
将以下代码复制到 Arduino IDE。
// Grove - 气体传感器(O2) 测试代码
// 注意:
// 1. 传感器需要大约 5-10 分钟的预热时间
// 2. 如需要请修改 VRefer
const float VRefer = 3.3; // adc 参考电压
const int pinAdc = A0;
void setup()
{
// 在这里放置您的设置代码,只运行一次:
Serial.begin(9600);
Serial.println("Grove - 氧气传感器(MIX8410) 测试代码...");
}
void loop()
{
// 在这里放置您的主要代码,重复运行:
float Vout =0;
Serial.print("Vout =");
Vout = readO2Vout();
Serial.print(Vout);
Serial.print(" V, O2 浓度为 ");
Serial.println(readConcentration());
delay(500);
}
float readO2Vout()
{
long sum = 0;
for(int i=0; i<32; i++)
{
sum += analogRead(pinAdc);
}
sum >>= 5;
float MeasuredVout = sum * (VRefer / 1023.0);
return MeasuredVout;
}
float readConcentration()
{
// Vout 采样参考 3.3V
float MeasuredVout = readO2Vout();
//float Concentration = FmultiMap(MeasuredVout, VoutArray,O2ConArray, 6);
//当输出电压为 2.0V 时,
float Concentration = MeasuredVout * 0.21 / 2.0;
float Concentration_Percentage=Concentration*100;
return Concentration_Percentage;
}
然后选择正确的开发板和 COM 端口,接着点击上传按钮,这个过程需要几秒钟。
###获取数据
打开 Arduino IDE 的串口监视器,您现在就可以获取数据了。
传感器需要大约 20~30 分钟的预热时间,否则您会得到较大的数值。

开始使用树莓派(配合Grove树莓派底板)
硬件
- 步骤 1. 本项目使用的物品:
| 树莓派 | Grove树莓派底板 | Grove - 气体传感器 O₂(MIX8410) |
|---|---|---|
|
|
|
| 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
- 步骤 2. 将Grove底板插入树莓派。
- 步骤 3. 将Grove - 气体传感器 O₂(MIX8410)连接到底板的模拟端口A0。
- 步骤 4. 通过USB线将树莓派连接到PC。

软件
- 步骤 1. 按照设置软件配置开发环境。
- 步骤 2. 通过克隆grove.py库下载源文件。
cd ~
git clone https://github.com/Seeed-Studio/grove.py
- 步骤 3. 执行以下命令创建python代码。
cd grove.py/grove/
nano MIX8410.py
- 步骤 4. 将以下代码复制到文件中:
import time , sys, math
from adc import ADC
__all__ = ["GroveMix8410Sensor"]
VRefer = 3.3
total = 0
Measuredvout = 0
class GroveMix8410:
def __init__(self, channel):
self.channel = channel
self.adc = ADC()
@property
def Mix8410(self):
value = self.adc.read(self.channel)
if value != 0:
voltage = value*3.3/1024.0
Mix8410Value = voltage* 0.21 *100/ 2.0
return Mix8410Value
else:
return 0
Grove = GroveMix8410
def main():
if len(sys.argv) < 2:
print('Usage: {} adc_channel'.format(sys.argv[0]))
sys.exit(1)
sensor = GroveMix8410(int(sys.argv[1]))
print('Detecting 02 value...')
while True:
print('Mix8410 Value: {0}'.format(sensor.Mix8410))
time.sleep(1)
if __name__ == '__main__':
main()
- 步骤 5. 使用Ctrl+O保存,Ctrl+X退出。
- 步骤 6. 运行以下命令执行:
python MIX8410.py 0
如果一切顺利,您将能够看到以下结果。
pi@raspberrypi:~/grove.py/grove$ python MIX8410.py 0
Detecting 02 value...
Mix8410 Value: 23.6419354839
Mix8410 Value: 23.9129032258
Mix8410 Value: 23.9467741935
Mix8410 Value: 23.9467741935
Mix8410 Value: 23.8451612903
Mix8410 Value: 23.9467741935
Mix8410 Value: 23.9467741935
Mix8410 Value: 23.9467741935
Mix8410 Value: 23.9806451613
Mix8410 Value: 23.9467741935
Mix8410 Value: 23.9467741935
Mix8410 Value: 23.9806451613
Mix8410 Value: 23.9467741935
Mix8410 Value: 23.9129032258
Mix8410 Value: 23.9129032258
Mix8410 Value: 23.9129032258
Mix8410 Value: 23.9467741935
Mix8410 Value: 23.9129032258
原理图在线查看器
资源
项目
LoRa IoTea:应用于茶园的自动信息采集系统。它是智能农业信息采集的一部分。
带照明和降雨功能的植物盒子 您从未见过这样的植物浇水方式。
技术支持与产品讨论
可升级为工业传感器
通过 SenseCAP S2110 控制器和 S2100 数据记录器,您可以轻松将 Grove 传感器转换为 LoRaWAN® 传感器。Seeed 不仅帮助您进行原型设计,还为您提供了使用 SenseCAP 系列坚固的工业传感器扩展项目的可能性。
IP66 外壳、蓝牙配置、与全球 LoRaWAN® 网络的兼容性、内置 19 Ah 电池以及来自 APP 的强大支持,使 SenseCAP S210x 成为工业应用的最佳选择。该系列包括土壤湿度、空气温湿度、光照强度、CO2、EC 传感器以及 8 合 1 气象站。为您下一个成功的工业项目尝试最新的 SenseCAP S210x。