Grove - 霍尔传感器

霍尔传感器基于霍尔效应工作。霍尔效应是指在电导体中,当电流通过导体且磁场垂直于电流时,会在导体横向产生电压差。此Grove模块上有一个连续时间开关。当垂直于霍尔传感器的磁场(南极性)超过工作点阈值 BOP 时,设备的输出会切换为低电平(开启);当磁场消失时,输出会切换为高电平(关闭)。该模块可用于测量转速(RPM)。
版本追踪
| 修订版 | 描述 | 发布日期 |
|---|---|---|
| Grove - 霍尔传感器 v0.9b | 初始公开发布 | 2011年10月3日 |
特性
- Grove 兼容接口
- 400ns 上升和下降的转换时间
- 连续时间霍尔效应传感器
- 反向电池保护
有关Grove模块的更多详细信息,请参考 Grove 系统
规格
| 项目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 电源电压 | 3.8 | 5.0 | 24 | V |
| 电源电流 | 4.1 | - | 24 | mA |
| 工作温度 | -40 | - | 85 | ºC |
支持的平台
| Arduino | Raspberry Pi | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
上述提到的支持平台仅表示模块的软件或理论兼容性。我们通常仅为 Arduino 平台提供软件库或代码示例。无法为所有可能的 MCU 平台提供软件库或演示代码,因此用户需要自行编写软件库。
应用创意
- 转速计。
- 简单的直流电机。
入门指南
如果这是您第一次使用 Arduino,我们强烈建议您在开始之前查看 Arduino 入门指南。
使用 Arduino
演示
霍尔传感器通过利用 Arduino/Seeeduino 上的外部中断来使用。在此示例中,我们使用数字引脚 2 上的中断 0。有关其他中断,请参阅 attachInterrupt()。
硬件
- 步骤 1. 准备以下物品:
| Seeeduino V4.2 | Base Shield | Grove - 霍尔传感器 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
- 步骤 2. 将 Grove - 霍尔传感器连接到 Grove-Base Shield 的 D2 端口。
- 步骤 3. 将 Grove - Base Shield 插入 Seeeduino。
- 步骤 4. 使用 USB 数据线将 Seeeduino 连接到电脑。
如果没有 Grove Base Shield,我们也可以直接将 Grove - 霍尔传感器连接到 Seeeduino,如下所示。
| Seeeduino | Grove - 霍尔传感器 |
|---|---|
| 5V | 红色 |
| GND | 黑色 |
| 未连接 | 白色 |
| D2 | 黄色 |
软件
-
步骤 1. 下载 霍尔传感器代码。
-
步骤 2. 打开两个代码中的一个。例如 Demo MagnetControlLED。
-
步骤 3. 将代码复制到 Arduino IDE 并上传。如果您不知道如何上传代码,请查看 如何上传代码。
/****************************************************************************/
// 功能:当一个南极朝上的磁铁靠近传感器时,LED 将会亮起。否则,LED 将会熄灭。
// 硬件:Grove - 霍尔传感器, Grove - LED
// Arduino IDE: Arduino-1.0
// 作者: FrankieChu
// 日期: 2013年1月20日
// 版本: v1.0
// 来自 www.seeedstudio.com
//
// 此库是免费软件;您可以根据 GNU 较小通用公共许可证的条款重新分发和/或修改它;
// 或者根据自由软件基金会发布的版本 2.1 或更高版本。
//
// 此库分发的目的是希望它能有用,但没有任何保证;甚至没有隐含的
// 适销性或特定用途的适用性保证。有关详细信息,请参阅 GNU 较小通用公共许可证。
//
// 您应该已经收到此库随附的 GNU 较小通用公共许可证副本;如果没有,请联系
// 自由软件基金会,地址:51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA。
//
/*磁性引脚和 LED 引脚的宏定义*/
#define HALL_SENSOR 2
#define LED 4//Grove - LED 连接到 Arduino 的 D4
void setup()
{
pinsInit();
}
void loop()
{
if(isNearMagnet())//霍尔传感器是否靠近磁铁?
{
turnOnLED();
}
else
{
turnOffLED();
}
}
void pinsInit()
{
pinMode(HALL_SENSOR, INPUT);
pinMode(LED,OUTPUT);
}
/*如果霍尔传感器靠近南极朝上的磁铁,*/
/*它将返回 true,否则返回 false。*/
boolean isNearMagnet()
{
int sensorValue = digitalRead(HALL_SENSOR);
if(sensorValue == LOW)//如果传感器值为 LOW?
{
return true;//是的,返回 true
}
else
{
return false;//不是,返回 false
}
}
void turnOnLED()
{
digitalWrite(LED,HIGH);
}
void turnOffLED()
{
digitalWrite(LED,LOW);
}
- 步骤 4. 当一个南极朝上的磁铁靠近传感器时,LED 将会亮起。否则,LED 将会熄灭。
使用 Codecraft
硬件
步骤 1. 将一个 Grove - 霍尔传感器连接到 D2 端口,并将一个 Grove - 红色 LED 连接到 Base Shield 的 D4 端口。
步骤 2. 将 Base Shield 插入您的 Seeeduino/Arduino。
步骤 3. 使用 USB 数据线将 Seeeduino/Arduino 连接到电脑。
软件
步骤 1. 打开 Codecraft,添加 Arduino 支持,并将主程序拖到工作区域。
如果这是您第一次使用 Codecraft,请参阅 Codecraft 使用 Arduino 指南。
步骤 2. 按下图拖动模块或打开页面底部提供的 cdc 文件。

将程序上传到您的 Arduino/Seeeduino。
代码上传完成后,当霍尔传感器检测到磁场变化时,LED 将会亮起。
原理图在线查看器
资源
-
[Eagle] Grove-霍尔传感器原理图
-
[演示] 霍尔传感器演示代码
-
[数据手册] A1101 数据手册
-
[Codecraft] CDC 文件
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持,以确保您使用我们的产品时获得最佳体验。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。