Grove - 触觉马达

Grove - 触觉马达是一款集成了 DRV2605L 的 Grove 模块,它可以为您的项目带来更多的触觉体验。这款马达专为各种效果设计,例如提升和降低振动级别,适用于可穿戴设备和其他物联网设备。目前,我们已经开发了一款易于使用的库,总共模拟了123种振动模式,这将使您的原型开发更加快速。此外,您还可以使用 DRV2605L 驱动开发更高级的功能,从而在加速度一致性、启动时间和停止时间方面提升执行器性能,并且可以通过共享的 I2C 兼容总线或 PWM 输入信号进行访问。
特性
- 更多振动效果。
- 加快您的项目原型开发过程。
- 易于使用的库,包含123种振动模式。
- 强大的驱动器,可实现更高级的功能。
tip
有关 Grove 模块的更多详细信息,请参考 Grove 系统
规格
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 工作电压 | 3.3~5.0 V |
| 波纹(最大功率时) | 50~100 mV |
| 最大功率 | 750 mW |
| I2C 速度 | 100 kHz |
| 振动效果 | 123 种 |
| 驱动器 | DRV2605L |
| 接口 | I2C |
| 默认 I2C 地址 | 0x5A |
支持的平台
| Arduino | Raspberry Pi | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
caution
上述提到的支持平台仅表示模块的软件或理论兼容性。我们通常仅为 Arduino 平台提供软件库或代码示例。不可能为所有可能的 MCU 平台提供软件库或演示代码,因此用户需要自行编写软件库。
应用场景
- 手机、平板电脑。
- 可穿戴设备。
- 遥控器、触控设备。
- 工业人机界面。
硬件概览
正面视图:

背面视图:

入门指南
note
如果这是您第一次使用 Arduino,我们强烈建议您在开始之前查看 Arduino 入门指南。
使用 Arduino
硬件
- 步骤 1. 准备以下物品:
| Seeeduino V4.2 | Base Shield | Grove - Haptic motor |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
- 步骤 2. 将 Grove - Haptic motor 连接到 Grove-Base Shield 的 I2C 端口。
- 步骤 3. 将 Grove - Base Shield 插入 Seeeduino。
- 步骤 4. 使用 USB 数据线将 Seeeduino 连接到电脑。

note
如果没有 Grove Base Shield,我们也可以直接将 Grove - Haptic motor 连接到 Seeeduino,如下所示。
| Seeeduino | Grove - Haptic motor |
|---|---|
| 5V | 红色 |
| GND | 黑色 |
| SDA | 白色 |
| SCL | 黄色 |
软件
- 步骤 1. 从 Github 下载 Grove_Haptic Motor。
- 步骤 2. 参考 如何安装库 为 Arduino 安装库。
- 步骤 3. 将以下代码复制到 Arduino IDE 并上传。如果您不知道如何上传代码,请查看 如何上传代码。
#include <drv2605.h>
DRV2605 haptic;
void setup()
{
Serial.begin(9600);
/* 软件 I2C = false,详细信息 = true */
if (haptic.init(false, true) != 0) Serial.println("初始化失败!");
if (haptic.drv2605_AutoCal() != 0) Serial.println("自动校准失败!");
delay(2000);
}
void loop()
{
/*
unsigned char i;
for(i=1;i<124;i++)
{
Serial.print("效果编号: ");
Serial.println(i);
haptic.drv2605_Play_Waveform(i);
delay(2000);
}
*/
haptic.drv2605_Play_Waveform(118);
delay(2000);
}
- 步骤 4. 您将会感受到振动效果。
warning
切勿触摸驱动器 DRV2605L,否则可能会造成损坏。

原理图在线查看器
资源
- [库文件] Grove-Haptic Motor 库
- [Eagle] Grove-Haptic Motor 原理图
- [PDF] Grove-Haptic Motor 原理图
- [数据手册] 关于驱动电路 DRV2605L 的更多信息
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持,以确保您使用我们的产品时拥有顺畅的体验。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。