Grove - Heelight 传感器

Grove – Heelight 传感器是一个智能语音传感器,可以识别多达 500 个数字语音命令。它最初用于 Heelight——一个可以通过数字声波控制的智能彩色灯泡。现在我们将这个传感器引入到小巧精致的 Grove 模块中,让您能够在基于 Arduino 的项目中实现智能控制。
特性
-
数字语音识别
-
支持超过 500 个数字语音命令
-
兼容 Grove 系统
规格参数
| 产品名称 | Grove-Heelight 传感器 |
|---|---|
| 工作电压 | DC 3.3V~5V |
| 工作电流 | 15mA |
| 识别范围 | 0.1~10m |
| 角度范围 | 360° |
| 尺寸 | 20*20mm |
| 波特率 | 115200 |
| 串口输出 | TTL 逻辑电平 |
入门指南
我们需要什么?
| 名称 | 功能 | 数量 | 链接 |
|---|---|---|---|
| Base Shield V2 | 提供 Grove 连接器 | 1 | 立即获取 |
| Seeeduino V4.2 | 控制器 | 1 | 立即获取 |
| Grove - Heelight 传感器 | 传感器 | 1 | 立即获取 |
硬件连接
- 将 Base Shield V2 插到 Seeeduino V4.2 上
- 将 Grove - Heelight 传感器连接到 Base Shield V2 的 D6 端口。
上传代码
在上传代码之前,请确保您已经选择了正确的开发板和 COM 端口。对于 Seeeduino V4.2,我们可以选择 Arduino/Genuino Uno。
这是一个基本示例,可以展示传感器的能力,当它接收(或听到)不同的数字声音时,会在串口监视器中输出不同的十六进制值。您也可以在资源中下载此示例
/*
Software serial multple serial test
Receives from the hardware serial, sends to software serial.
Receives from software serial, sends to hardware serial.
The circuit:
* RX is digital pin 10 (connect to TX of other device)
* TX is digital pin 11 (connect to RX of other device)
Note:
Not all pins on the Mega and Mega 2560 support change interrupts,
so only the following can be used for RX:
10, 11, 12, 13, 50, 51, 52, 53, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69
Not all pins on the Leonardo support change interrupts,
so only the following can be used for RX:
8, 9, 10, 11, 14 (MISO), 15 (SCK), 16 (MOSI).
created back in the mists of time
modified 25 May 2012
by Tom Igoe
based on Mikal Hart's example
This example code is in the public domain.
*/
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(6, 7); // RX, TX
void setup()
{
// Open serial communications and wait for port to open:
Serial.begin(57600);
mySerial.begin(115200);
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
}
Serial.println("Goodnight moon!");
// set the data rate for the SoftwareSerial port
//mySerial.println("Hello, world?");
}
void loop() // run over and over
{
if (mySerial.available())
{
Serial.print(mySerial.read(),HEX);
Serial.print(" ");
Serial.print(mySerial.read(),HEX);
Serial.print(" ");
Serial.print(mySerial.read(),HEX);
Serial.print(" ");
Serial.print(mySerial.read(),HEX);
Serial.println();
}
if (Serial.available())
mySerial.write(Serial.read());
}
结果
打开串口监视器,将波特率设置为 57600,然后播放声音。我们为您准备了 511 个不同的数字声音。每次播放一个声音时,heelight 传感器都会输出一个与声音对应的十六进制值,十六进制值的最后 2 个字符与声音值相同。

如果通过 PC 或其他扬声器播放我们提供的特定声音时此传感器工作不正常,请将音量设置为较低水平。我们建议在 Windows PC 上设置为 10/100。
资源
技术支持与产品讨论
可升级为工业传感器
通过 SenseCAP S2110 控制器和 S2100 数据记录器,您可以轻松将 Grove 转换为 LoRaWAN® 传感器。Seeed 不仅帮助您进行原型设计,还为您提供了使用 SenseCAP 系列坚固的工业传感器扩展项目的可能性。
IP66 外壳、蓝牙配置、与全球 LoRaWAN® 网络的兼容性、内置 19 Ah 电池以及来自 APP 的强大支持,使 SenseCAP S210x 成为工业应用的最佳选择。该系列包括土壤湿度、空气温湿度、光照强度、CO2、EC 传感器以及 8 合 1 气象站。为您下一个成功的工业项目尝试最新的 SenseCAP S210x。