Grove - 高精度气压传感器 DPS310
Grove - 高精度气压传感器 (DPS310)

气压检测在环境传感或高度测量中非常有用。Grove 气压传感器基于英飞凌 DPS310,这是一款小型化的数字气压传感器,具有高精度。它可以测量 300 至 1200 hPa 的压力范围,精度为 ±0.002hPa,这意味着您最多可以检测到 ±2cm 的高度变化。
BMP280 vs. BME280 vs. DPS310
我们已经发布了 Grove - 气压传感器 (BMP280) 和 Grove - 气压传感器 (BME280),下面通过表格对比展示 Grove-DPS310 的强大性能。
| 项目 | Grove-BMP280 | Grove-BME280 | Grove-DPS310 |
|---|---|---|---|
| 压力范围 | 300 ~ 1100 hPa | 300 ~ 1100 hPa | 300 ~ 1200 hPa |
| 温度范围 | -40 ~ 85 ℃ | -40 ~ 85 ℃ | -40 ~ 85 °C |
| 压力精度 | - | - | ± 0.002 hPa (或 ±0.02 m) |
| 压力准确度(绝对值) | ± 1 hPa (或 ±8 m) | ± 1 hPa (或 ±8 m) | ± 1 hPa (或 ±8 m) |
| 压力准确度(相对值) | ± 0.12 hPa | ± 0.12 hPa | ± 0.06 hPa (或 ±0.5 m) |
| 压力分辨率 | 0.18 Pa | 0.18 Pa | 0.06 Pa |
| 湿度 | - | 0 ~ 100% | - |
| 通信方式 | I2C/SPI | I2C/SPI | I2C/SPI |
规格参数
| 项目 | 值 |
|---|---|
| 工作电压 | 3.3V / 5V |
| 工作气压范围 | 300 至 1200hPa |
| 精度 | ±0.002hPa |
| 接口 | I2C,SPI |
| I2C 地址 | 默认地址为 0x77,短路时地址为 0x76 |
当使用 SPI 模式通信时,请勿选择 I2C 地址为 0x76,否则 SPI 将无法正常读取数据(由于 I2C 和 SPI 共享引脚,I2C 地址为 0x76 等同于 MOSI 引脚接地)。
特性
- 高压精度:± 0.002 hPa(或 ±0.02 m)
- 高压准确度:± 0.06 hPa(或 ±0.5 m)- 相对;± 1 hPa(或 ±8 m)- 绝对
- 宽范围:压力:300 – 1200 hPa;温度:-40 – 85 °C
- 易于使用:Grove IIC(带中断)/ SPI
- 低功耗
典型应用
- 室内导航(楼层检测,例如购物中心和停车场)
- 健康与运动(精确的海拔增益和垂直速度)
- 户外导航(提高 GPS 启动时间和精度,隧道中的惯性导航)
- 气象站(“微气象”和本地天气预报)
- 无人机(飞行稳定性和高度控制)
更多关于 Grove 模块的详细信息,请参考 Grove 系统
硬件概览

支持的平台
| Arduino | Raspberry Pi | BeagleBone | Wio | LinkIt ONE |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
上述提到的支持平台仅表示模块的软件或理论兼容性。我们通常只为 Arduino 平台提供软件库或代码示例。不可能为所有可能的 MCU 平台提供软件库/演示代码。因此,用户需要自行编写软件库。
入门指南
如果这是您第一次使用 Arduino,我们强烈建议您在开始之前查看 Arduino 入门指南。
使用 Arduino
硬件
所需材料
| Seeeduino V4.2 | Base Shield | 高精度气压传感器 |
|---|---|---|
|
|
|
| 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
-
步骤 1. 将 Grove - 高精度气压传感器 (DPS310) 连接到 Grove-Base Shield 的 I2C 端口。
-
步骤 2. 将 Grove-Base Shield 插入 Seeeduino。
-
步骤 3. 使用 USB 数据线将 Seeeduino 连接到 PC。
软件
如果这是您第一次使用 Arduino,我们强烈建议您在开始之前查看 Arduino 入门指南。
-
步骤 1. 从 Github 下载 DPS310-Pressure-Sensor 库。
-
步骤 2. 参考 如何安装库 为 Arduino 安装库。
-
步骤 3. 将以下代码复制到 Arduino IDE 并上传。
#include <Dps310.h>
Dps310 Dps310PressureSensor = Dps310();
void setup()
{
Serial.begin(9600);
while (!Serial);
Dps310PressureSensor.begin(Wire);
Serial.println("Init complete!");
}
void loop()
{
float Detection_array[10];
uint8_t oversampling = 7;
int16_t ret;
int i;
int size = 10;
int state1;
int state2;
/* 在以下两个循环中,分别检测前后时间的压力状态。
采样数量为 10。去除偏差较大的值,并计算平均值。*/
ret = Dps310PressureSensor.measurePressureOnce(Detection_array[0], oversampling);
state1 = Detection_array[0];
for (i = 1; i < 9; i++)
{
ret = Dps310PressureSensor.measurePressureOnce(Detection_array[i], oversampling);
if (Detection_array[i] - Detection_array[i - 1] < 5)
{
state1 += Detection_array[i];
}
else
{
size -= 1;
}
}
state1 = state1 / size;
delay(100);
ret = Dps310PressureSensor.measurePressureOnce(Detection_array[0], oversampling);
state2 = Detection_array[0];
for (i = 1; i < 9; i++)
{
ret = Dps310PressureSensor.measurePressureOnce(Detection_array[i], oversampling);
if (Detection_array[i] - Detection_array[i - 1] < 5)
{
state2 += Detection_array[i];
}
else
{
size -= 1;
}
}
state2 = state2 / size;
if (ret != 0)
{
Serial.print("FAIL! ret = ");
Serial.println(ret);
}
/* 计算气压差以判断是否摔倒 */
else if (state2 - state1 > 4)
{
Serial.println("You fell down. Do you need help?");
delay(5000);
}
else
Serial.println("It's ok!");
}
/*********************************************************************************************************
END FILE
*********************************************************************************************************/
-
步骤 4. 上传示例代码。如果您不知道如何上传代码,请查看 如何上传代码。
-
步骤 5. 打开串口监视器。如果一切正常,当您模拟跌倒或将其掉落到地面时,它会告诉您是否需要帮助。
资源
- [库文件] DPS310-压力传感器
- [数据手册] DPS310-数据手册
- [压缩包] Grove-高精度气压传感器-(DPS310)
原理图在线查看器
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供各种支持,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。