Grove - I2C 电机驱动器 (L298P)

Grove - I2C 电机驱动器 (L298P) 是一款通用的步进电机和伺服电机驱动器。它内嵌 STM32 芯片,用于烧录代码以控制电机驱动器。这是一款双通道电机驱动器,每个通道支持最高 1A 电流。您还可以使用 I2C 接口从外围微控制器传输数据。默认的 I2C 地址为 0x0f,您可以通过连接 I2C 线帽来更改电机驱动器的地址。I2C 地址可在 0x00 到 0x0f 之间选择。
特性
- MCU:STM32f030f4P6 微控制器,用于烧录代码并控制电机驱动器。
- L298P 电机驱动芯片:常用于电机驱动,可驱动步进电机和伺服电机。
- 可选 I2C 地址:通过更改线帽连接,可将 I2C 地址设置为 0x00 到 0x0f,默认 I2C 地址为 0x0f。
- 双通道输出:每个通道支持 1A 电流,最大支持 2A 电流;需要 6V-12V DC 电压输入。
- 用户 LED:每个通道的绿色 LED 表示顺时针方向,红色 LED 表示逆时针方向。
规格
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| MCU | STM32f030f4P6 |
| 电源 | 6-12V DC |
| 接口 | Grove I2C |
| I2C 地址 | 默认 0x0f,可通过连接线帽更改 |
| 通道 | 2 |
| 输出电流 | 最大 2A,每通道 1A |
| 输出电压 | 5V |
支持的平台
| Arduino | Raspberry Pi | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
入门指南
使用 Arduino 平台
所需材料
| Seeeduino V4.2 | Base Shield | Grove - I2C Motor Driver (L298P) |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
硬件连接

-
步骤 1 将 Grove - I2C Motor Driver (L298P) 连接到 Grove-Base Shield 的 I2C 端口。
-
步骤 2 将 Grove - Base Shield 插入 Seeeduino。
-
步骤 3 使用 USB 数据线将 Seeeduino 连接到电脑。
软件代码 1 - 直流电机
#include "Grove_I2C_Motor_Driver.h"
#define I2C_ADDRESS 0x0f /* 默认 I2C 地址为 0x0f */
void setup() {
Serial.begin(9600);
Motor.begin(I2C_ADDRESS);
}
void loop() {
// 设置 MOTOR1 的速度,顺时针,速度范围:-100~100
Motor.speed(MOTOR1, 50);
// 设置 MOTOR2 的速度,逆时针
Motor.speed(MOTOR2, -70);
delay(2000);
// 改变 MOTOR1 的速度和方向
Motor.speed(MOTOR1, -100);
// 改变 MOTOR2 的速度和方向
Motor.speed(MOTOR2, 100);
delay(2000);
// 停止 MOTOR1 和 MOTOR2
Motor.stop(MOTOR1);
Motor.stop(MOTOR2);
delay(2000);
}
-
步骤 1 从 Github 下载 Grove_I2C_Motor_Driver_v1_3 库。
-
步骤 2 参考 如何安装库 来为 Arduino 安装库。
-
步骤 3 将代码复制到 Arduino IDE 并上传。如果您不知道如何上传代码,请查看 如何上传代码。
通过 speed() 函数,您可以以所需速度驱动一个电机。
-
motor_id 表示使用哪个电机。可以填写 MOTOR1 或 MOTOR2。
-
_speed 表示设置给电机的速度。可以填写 -100~100。当 _speed > 0 时,直流电机顺时针运行;当 _speed < 0 时,直流电机逆时针运行。绝对值越大,直流电机的速度越快。
通过 stop() 函数,您可以停止正在运行的直流电机。
- motor_id 表示使用哪个电机。可以填写 MOTOR1 或 MOTOR2。
软件代码 2 - 步进电机
#include <Grove_I2C_Motor_Driver.h>
#define I2C_ADDRESS 0x0f // 默认 I2C 地址为 0x0f
void setup() {
Serial.begin(9600);
Motor.begin(I2C_ADDRESS);
// 驱动步进电机
// _step: -1024~1024,当 _step > 0 时,步进电机顺时针运行;当 _step < 0 时,步进电机逆时针运行;
// 当 _step 为 512 时,步进电机将完成一次完整转动;如果 _step 为 1024,步进电机将完成两次转动。
Motor.StepperRun(-1024);
Motor.StepperRun(512);
}
void loop() {
// 在此处编写您的代码
}
以 24BYJ48 步进电机 为例,硬件安装如下图所示:

24BYJ48 步进电机与 I2C Motor Driver 的连接如下图所示:

- _step 表示设置给步进电机运行的步数。可以填写 -1024~1024。当 _step > 0 时,步进电机顺时针运行;当 _step < 0 时,步进电机逆时针运行。当 _step 为 512/-512 时,步进电机将完成一次完整转动;如果 _step 为 1024/-1024,步进电机将完成两次转动。步进电机在完成设定步数后会自动停止。
如果遇到 PWM 频率无法更改且固定为 24Hz 的情况,需要使用 Jlink 或 ST-link 更新固件。您可以在以下链接找到新固件:
要更改 PWM 频率,请使用 Motor.frequence(50),其中值为频率,最大可达 255Hz。
原理图在线查看器
资源
-
[PDF] STM32f030f4P6 数据手册
-
[PDF] L298P 数据手册
-
[PDF] 硬件原理图
-
[Zip] 电机驱动库
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持,以确保您使用我们的产品时获得流畅的体验。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。