Grove - I2C FM 接收器

Grove - I2C FM接收器是一个宽带FM接收模块,该模块基于RDA5807M芯片。RDA5807M系列是最新一代单芯片广播FM立体声收音机调谐器,具有完全集成的合成器。RDA5807M系列具有强大的低中频数字音频处理器。Grove - I2C FM接收器具有耳机插孔,因此可以连接到耳机或音频设备。
版本
| 版本 | 变更 | 发布日期 |
|---|---|---|
| Grove - I2C FM Receiver v1.0 | 初始版本 | 2017年5月18日 |
| Grove - I2C FM Receiver v1.1 | 更改了一些组件以使电路板更稳定 | 2018年4月17日 |
特性
- Grove接口
- 支持全球频段:50 - 115MHz
- 支持RDS/RBDS
- 低功耗
- 耳机接口
- 数字自动增益控制
- 输入电压:3.3V - 5V
有关Grove模块的更多详情,请参阅Grove系统
支持的平台
| Arduino | Raspberry Pi | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
上述支持的平台表示该模块的软件或理论兼容性。在大多数情况下,我们只为Arduino平台提供软件库或代码示例。无法为所有可能的MCU平台提供软件库/演示代码。因此,用户必须编写自己的软件库。
入门指南
如果这是您第一次使用Arduino,我们强烈建议您在开始之前先查看Arduino入门指南。
与Arduino一起使用
硬件
所需材料
| Seeeduino V4.2 | Base Shield | Grove - I2C FM Receiver v1.1 | Grove - Button x 2 | Grove - Rotary Angle Sensor |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 立即获取 | 立即获取 | 立即获取 | 立即获取 | 立即获取 |
-
步骤1. 将Grove - I2C FM接收器连接到Grove-Base Shield的IIC端口。
-
步骤2. 将Grove - Button 1连接到D2端口,将Grove - Button 2连接到D3端口。
-
步骤3. 将Grove - Base Shield插入Seeeduino。
-
步骤4. 通过USB电缆将Seeeduino连接到PC。

如果我们没有Grove Base Shield,我们也可以直接将Grove - 温湿度传感器Pro连接到Seeeduino,如下所示。
| Seeeduino | Grove - I2C FM Receiver v1.1 |
|---|---|
| 5V | 红色 |
| GND | 黑色 |
| SDA | 白色 |
| SCL | 黄色 |
| Seeeduino | Grove - Button 1 |
|---|---|
| 5V | 红色 |
| GND | 黑色 |
| Null | 白色 |
| D2 | 黄色 |
| Seeeduino | Grove - Button 2 |
|---|---|
| 5V | 红色 |
| GND | 黑色 |
| Null | 白色 |
| D3 | 黄色 |
| Seeeduino | Grove - Rotary Angle Sensor |
|---|---|
| 5V | 红色 |
| GND | 黑色 |
| Null | 白色 |
| A0 | 黄色 |
软件
-
步骤1. 下载Grove-I2C FM接收器库,然后安装库。
-
步骤2. 参考如何安装库为Arduino安装库。
-
步骤3. 将以下代码复制到您的Arduino IDE中,然后保存并编译。
/*
* I2C_FM.ino
* Grove-I2C_FM_Receiver模块的演示代码
*
* Copyright (c) 2012 seeed technology inc.
* Author : Jack Shao ([email protected])
* Create Time: Jul 2014
* Change Log :
*
* The MIT License (MIT)
*
* Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
* of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
* in the Software without restriction, including without limitation the rights
* to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
* copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
* furnished to do so, subject to the following conditions:
*
* The above copyright notice and this permission notice shall be included in
* all copies or substantial portions of the Software.
*
* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
* IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
* FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
* AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
* LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
* OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
* THE SOFTWARE.
*/
//
/*
* I2C_FM.ino的修改版本,由Mel Patrick - Wabbit Wanch Design修改
* 修改了在FM频段中向上或向下扫描的例程
* 修改了测试接收电台信号强度的例程
* 修改了支持低音增强和单声道信号的例程
* RSSI,在设置电台后过早读取会得到一个小值
* 所以最好等一下(50ms)再尝试。minSignalStrength将
* 跳过锁定信号弱的电台(您可以设置MONO位)以获得
* 这些电台的更好接收。
*/
#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
#include <EEPROM.h>
#define BTNUP 2// 用于向上搜索(常闭按钮)
#define VOL_POT A0// 音量电位计 对数锥度 10K
#define BTNDN 3// 用于向下搜索(常闭按钮)
uint16_t gChipID = 0;
uint8_t RDA5807P_REGW[10];
#define I2C_ADDR 0x10
#define READ 1
#define WRITE 0
#define ADRW 0x20
#define ADRR 0x21
//
//#define _SHARE_CRYSTAL_24MHz_
//#define _SHARE_CRYSTAL_12MHz_
#define _SHARE_CRYSTAL_32KHz_
//#define _FM_STEP_50K_
//5807M,5807FP,5807NN,5807NP
uint8_t RDA5807N_initialization_reg[]={
#if defined(_SHARE_CRYSTAL_24MHz_)
0xC4, 0x51, //02H:
#elif defined(_SHARE_CRYSTAL_12MHz_)
0xC4, 0x11, //02H:
#elif defined(_SHARE_CRYSTAL_32KHz_)
0xC4, 0x01,//将01改为05启用RDS/RBDS
#else
0xC0, 0x01,
#endif
0x00, 0x00,
0x04, 0x00,
0xC3, 0xad, //05h
0x60, 0x00,
0x42, 0x12,
0x00, 0x00,
0x00, 0x00,
0x00, 0x00, //0x0ah
0x00, 0x00,
0x00, 0x00,
0x00, 0x00,
0x00, 0x00,
0x00, 0x00,
0x00, 0x00, //0x10h
0x00, 0x19,
0x2a, 0x11,
0xB0, 0x42,
0x2A, 0x11, //
0xb8, 0x31, //0x15h
0xc0, 0x00,
0x2a, 0x91,
0x94, 0x00,
0x00, 0xa8,
0xc4, 0x00, //0x1ah
0xF7, 0xcF,
0x12, 0x14, //0x1ch
0x80, 0x6F,
0x46, 0x08,
0x00, 0x86, //10000110
0x06, 0x61, //0x20H
0x00, 0x00,
0x10, 0x9E,
0x23, 0xC8,
0x04, 0x06,
0x0E, 0x1C, //0x25H //0x04 0x08
};
int16_t freq = 10110;
uint16_t vol = 1;
//
// 添加的项目 - Mel
boolean bassBit = true;// 低音增强
boolean monoBit = false;// 强制单声道而非立体声
const boolean seekUP = true;
const boolean seekDN = false;
uint8_t minSignalStrength = 36;// 低于此值的信号可能需要设置单声道标志以获得更好的接收
uint8_t signalStrength;
long previousMillis = 0;// 上次调用函数的时间
long interval = 2000;// 信号强度函数的间隔(2秒)
int8_t stationStep = 10;// 电台之间的kHz步长(北美 = 10)
boolean hasVolumePot = true;// 标志是否连接了电位计
//
void setup()
{
Wire.begin();
loadDefaults();// 加载之前电台设置的默认值
Serial.begin(9600);
Serial.println("已启动");
//=======================
//rda5807上电
RDA5807P_PowerOnReset();
RDA5807P_SetMute(false);
//=======================
pinMode(BTNUP, INPUT_PULLUP);
pinMode(VOL_POT, INPUT);
pinMode(BTNDN, INPUT_PULLUP);
//=======================
RDA5807P_SetVolumeLevel(vol);// 如果没有连接音量电位计,请使用此选项(0-15)
RDA5807P_SetFreq( freq );
}
void loop()
{
unsigned long currentMillis = millis();
if(currentMillis - previousMillis > interval) {
// 保存上次闪烁LED的时间
previousMillis = currentMillis;
showSignalStrength();
}
//
if (digitalRead(BTNUP) == 1)
{
delay(100);
if (digitalRead(BTNUP) == 1)
fmSeek(seekUP);
while(digitalRead(BTNUP) == 1);
}
if (digitalRead(BTNDN) == 1)
{
delay(100);
if (digitalRead(BTNDN) == 1)
fmSeek(seekDN);
while(digitalRead(BTNDN) == 1);
}
if (hasVolumePot == true) setVolume();// 使用此选项读取电位计
}
//
void setVolume() {
unsigned int temp_vol;
temp_vol = analogRead( VOL_POT );
if (abs(temp_vol - vol)>5)
{
if (vol != temp_vol) {// 除非电位计移动,否则不用改变音量
vol = temp_vol;
unsigned char hex_vol = map(vol, 0, 1023, 0, 0xf);
RDA5807P_SetVolumeLevel(hex_vol);
saveDefaults();// 将新音量保存到EEPROM
}
}
}
//
void fmSeek(boolean theDir) {
int signalStrength;
if (!theDir) {
Serial.println("开始向下搜索...");
}
else
{
Serial.println("开始向上搜索...");
}
do {
do{
if (theDir == seekUP) {
freq += stationStep;
}
else
{
freq -= stationStep;
}
if (freq > 10800) freq = 8800;
if (freq < 8800) freq = 10800;
//Serial.println(freq);
}
while(!RDA5807P_ValidStop(freq));
delay(50);
signalStrength = RDA5807P_GetSigLvl(freq);// 根据数据表最大值为63,但我见过更多
}
while (signalStrength < minSignalStrength);// 最小信号强度,继续寻找
showRadioStation();
saveDefaults();// 将新电台选择保存到EEPROM
}
//
void showRadioStation() {
Serial.print("稳定频率:");
Serial.print(((float)freq)/100.0f);
Serial.println("MHz");
}
//
void showSignalStrength() {
signalStrength = RDA5807P_GetSigLvl(freq);// 最大值为63...如上所述
Serial.print("信号强度: ");
Serial.println(signalStrength);
}
//===========================================================
// FM函数
//===========================================================
unsigned char OperationRDAFM_2w(unsigned char operation, unsigned char *data, int numBytes)
{
if(operation == READ)
{
Wire.requestFrom(I2C_ADDR, numBytes);
for(int i=0;i<numBytes;i++)
{
*data++ = Wire.read();
}
}
else
{
Wire.beginTransmission(I2C_ADDR);
for(int i=0;i<numBytes;i++)
{
Wire.write(*data++);
}
Wire.endTransmission();
}
return 0;
}
/**
* @brief 在RDA5807P上电时重置RDA5807P
* @author RDA RDA Ri'an Zeng
* @date 2008-11-05
* @param void
* @return void
* @retval
*/
void RDA5807P_PowerOnReset(void)
{
RDA5807P_Intialization();
}
/**
* @brief RDA5807P断电功能
* @author RDA Ri'an Zeng
* @date 2008-11-05
* @param void
* @return void
* @retval
*/
void RDA5807P_PowerOffProc(void)
{
RDA5807P_REGW[1] &= (~1);
OperationRDAFM_2w(WRITE, &(RDA5807P_REGW[0]), 2);
}
/**
* @brief 将RDA5807P设置为静音模式
* @author RDA Ri'an Zeng
* @date 2008-11-05
* @param bool mute: 如果mute为true,则设置静音;如果mute为false,则设置非静音
* @return void
* @retval
*/
void RDA5807P_SetMute(boolean mute)
{
if(mute)
RDA5807P_REGW[0] &= ~(1<<6);
else
RDA5807P_REGW[0] |= 1<<6;
RDA5807P_REGW[0] |= monoBit<<5;
RDA5807P_REGW[0] |= bassBit<<4;
OperationRDAFM_2w(WRITE, &(RDA5807P_REGW[0]), 2);//RDA5807M_REGW
delay(50); //延迟50毫秒
}
//
/*************************************************
* @brief 设置频率功能
* @author RDA Ri'an Zeng
* @date 2008-11-05
* @param int16_t curFreq:频率值
* @return void
* @retval
***********************************************/
void RDA5807P_SetFreq(int16_t curFreq)
{
uint16_t curChan;
curChan=RDA5807P_FreqToChan(curFreq);
if((curFreq >= 6500)&&(curFreq < 7600))
{
RDA5807P_REGW[3] = 0x0c;
}
else if((curFreq >= 7600)&&(curFreq < 10800))
{
RDA5807P_REGW[3] = 0x08;// 设置BAND位(00xx = 87-108,01xx=76-91,10xx=76-108,11xx=65-76
// 对于北美,由于某种未知原因,这必须设置为10xx
}
//SetNoMute
RDA5807P_REGW[0] |= 1<<6;
RDA5807P_REGW[0] |= monoBit<<5;
RDA5807P_REGW[0] |= bassBit<<4;
//handleBits();
RDA5807P_REGW[2]=curChan>>2;
RDA5807P_REGW[3]=(((curChan&0x0003)<<6)|0x10) | (RDA5807P_REGW[3]&0x0f); //设置调谐位
OperationRDAFM_2w(WRITE, &(RDA5807P_REGW[0]), 4);
delay(50); //延迟5毫秒
showRadioStation();
}
//
/**
* @brief 自动搜索的电台判断
* @在自动搜索模式下,使用此功能判断频率是否有电台
* @author RDA Ri'an Zeng
* @date 2008-11-05
* @param int16_t freq:频率值
* @return bool: 如果返回true,该频率有真实电台;否则没有电台
* @retval
*/
boolean RDA5807P_ValidStop(int freq)
{
uint8_t RDA5807P_reg_data[4]={
0 };
uint8_t falseStation = 0;
uint8_t i=0;
uint16_t curChan;
if((freq >= 6500)&&(freq < 7600))
{
RDA5807P_REGW[3] = 0x0c;
}
else if((freq >= 7600)&&(freq < 10800))
{
RDA5807P_REGW[3] = 0x08;// 设置BAND位(00xx = 87-108,01xx=76-91,10xx=76-108,11xx=65-76
// 对于北美,由于某种未知原因,这必须设置为10xx
}
curChan=RDA5807P_FreqToChan(freq);
//SetNoMute 第9位是搜索方向(0=向下搜索,1=向上搜索)。
//02H 14
RDA5807P_REGW[0] |= 1<<6;// 寄存器0是第15位到第8位(这里移位到第14位)
RDA5807P_REGW[0] |= monoBit<<5;
RDA5807P_REGW[0] |= bassBit<<4;
//handleBits();
RDA5807P_reg_data[0]=RDA5807P_REGW[0];
RDA5807P_reg_data[1]=RDA5807P_REGW[1];
RDA5807P_reg_data[2]=curChan>>2;//03H 15:8 CHAN
RDA5807P_reg_data[3]=(((curChan&0x0003)<<6)|0x10) | (RDA5807P_REGW[3]&0x0f);//
OperationRDAFM_2w(WRITE,&(RDA5807P_reg_data[0]), 4);
delay(50); //延迟25毫秒
if (0x5808 == gChipID)
OperationRDAFM_2w(READ,&(RDA5807P_reg_data[0]), 4); //
else
{
do
{
i++;
if(i>5) return 0;
delay(30);
//读取REG0A&0B
OperationRDAFM_2w(READ,&(RDA5807P_reg_data[0]), 4);
}
while((RDA5807P_reg_data[0]&0x40)==0);
}
//检查FM_TRUE
if((RDA5807P_reg_data[2] &0x01)==0) falseStation=1;//0B 8 FM TRUE
if(freq==9600) falseStation=1;// 北美 - 如果向下扫描,收音机会因某种原因锁定在9600!
delay(50);
if (falseStation==1)
return 0;
else
return 1;
}
/**
* @brief 获取当前频率的信号强度(RSSI)
* @author RDA Ri'an Zeng
* @date 2008-11-05
* @param int16_t curf:频率值
* @return uint8_t: 信号强度(RSSI)
* @retval
*/
uint8_t RDA5807P_GetSigLvl( int16_t curf )
{
uint8_t RDA5807P_reg_data[4]={
0 };
OperationRDAFM_2w(READ,&(RDA5807P_reg_data[0]), 4);
delay(50); //延迟50毫秒
return (RDA5807P_reg_data[2]>>1); /*??rssi*/
}
/**
* @brief 设置FM音量
* @最好使用系统音量操作来替换此功能
* @author RDA Ri'an Zeng
* @date 2008-11-05
* @param uint8_t level: 音量值
* @return void
* @retval
*/
void RDA5807P_SetVolumeLevel(uint8_t level)
{
uint8_t RDA5807P_reg_data[8];
uint8_t i = 0;
for (i=0;i<8;i++)
RDA5807P_reg_data[i] = RDA5807P_REGW[i];
RDA5807P_reg_data[7]=(( RDA5807P_REGW[7] & 0xf0 ) | (level & 0x0f));
RDA5807P_reg_data[3] &= (~(0x10));//禁用调谐
OperationRDAFM_2w(WRITE, &(RDA5807P_reg_data[0]), 8);
delay(50); //延迟50毫秒
}
/**
* @brief 初始化RDA5807P
* @author RDA Ri'an Zeng
* @date 2008-11-05
* @param void
* @return bool:如果为true,操作成功;否则失败
* @retval
**/
boolean RDA5807P_Intialization(void)
{
uint8_t error_ind = 0;
uint8_t RDA5807P_REGR[10]={
0x0 };
uint8_t i = 0;
RDA5807P_REGW[0] = 0x00;
RDA5807P_REGW[0] |= monoBit<<5;
RDA5807P_REGW[0] |= bassBit<<4;
RDA5807P_REGW[1] = 0x02;
error_ind = OperationRDAFM_2w(WRITE, (uint8_t *)&RDA5807P_REGW[0], 2);//软复位
delay(50);
error_ind = OperationRDAFM_2w(READ, (uint8_t *)&RDA5807P_REGR[0], 10);
delay(50);
gChipID = RDA5807P_REGR[8];
gChipID = ((gChipID << 8) | RDA5807P_REGR[9]);
Serial.print("芯片ID: 0x");
Serial.println(gChipID, HEX);
for (i=0;i<8;i++) {
RDA5807P_REGW[i] = RDA5807N_initialization_reg[i];
}
error_ind = OperationRDAFM_2w(WRITE, (uint8_t *)&RDA5807N_initialization_reg[0], 2); //上电
delay(600);
//Serial.println(sizeof(RDA5807N_initialization_reg));
error_ind = OperationRDAFM_2w(WRITE, (uint8_t *)&RDA5807N_initialization_reg[0], sizeof(RDA5807N_initialization_reg));
delay(50); //延迟50毫秒
if (error_ind )
return 0;
else
return 1;
}
//
/**
* @brief 将频率转换为频道值
* @author RDA Ri'an Zeng
* @date 2008-11-05
* @param uint16 frequency:转换的频率
* @return uint16: 频道值
* @retval
* 在美国,调频广播电台在从87.8 MHz到108.0 MHz的频段内工作,
* 总共20.2 MHz。它被分为101个频道,每个0.2 MHz宽,指定为"频道200"到"频道300"。
* 在实际应用中,没有人(除了FCC)使用这些频道号;而是使用频率。
*/
uint16_t RDA5807P_FreqToChan(uint16_t frequency) {
uint8_t channelSpacing = 10;
uint16_t channel = 0;
if((frequency >= 6500)&&(frequency < 7600))
{
channel = (frequency - 6500)/channelSpacing;
}
else if((frequency >= 7600)&&(frequency < 10800))
{
channel = (frequency - 7600)/channelSpacing;
}
return (channel);
}
//
void loadDefaults() {
char myCode[9] = "Grove_FM";
char myInit[9] = "blank123";
/*
* EEPROM中的字节映射
* 8, 9 重启的默认频率
* 10, 11 收音机的当前预设音量(如果没有连接电位计则使用)
*/
for (int i=0; i < 8; i++) {
myInit[i] = EEPROM.read(i);// 读出来看是否已初始化
}
if (strcmp(myCode, myInit) == 0) {// 如果这是零(我们之前写过一些),那么读取值
freq = epReadINT(8);// 从eeprom 8和9读回频率的INT值(一个INT需要两个字节)
if (!hasVolumePot) vol = epReadINT(10);// 读回音量设置,但除非标志为false否则不使用
}
else// 我们没有任何默认值,所以必须先保存一些
{
for (int i=0; i < 8; i++) {
EEPROM.write(i, myCode[i]);// 将此写入EEPROM以显示我们已保存
}
saveDefaults();// 写入当前默认设置
}
}
//
void saveDefaults() {
epWriteINT(8, freq);// 写入重启用的INT的两个字节
epWriteINT(10, vol);// 写入当前音量电位计设置
}
//
void epWriteINT(int where, int theVal) {
union uData
{
byte stuff[2];
int f1;// 2字节内存
}
u;
u.f1 = theVal;// 复制到联合体
for (int j=0; j < 2; j++) {// 现在我们必须写出2字节内存
EEPROM.write(where + j, u.stuff[j]);// 写入EEPROM
}
}
//
long epReadINT(int where) {
union uData
{
byte stuff[2];
int f1;// 2字节内存
}
u;
for (int j=0; j < 2; j++) {
u.stuff[j]=EEPROM.read(where + j);// 读回此内存位置的2个字节
}
return u.f1;
}
//
void epWriteLong(int where, long theVal) {
union uData
{
byte stuff[4];
long f1;// 4字节内存
}
u;
u.f1 = theVal;// 复制到联合体
for (int j=0; j < 4; j++) {// 现在我们必须写出4字节内存
EEPROM.write(where + j, u.stuff[j]);// 写入EEPROM
}
}
//
long epReadLong(int where) {
union uData
{
byte stuff[4];
long f1;// 4字节内存
}
u;
for (int j=0; j < 4; j++) {
u.stuff[j]=EEPROM.read(where + j);// 读回此内存位置的4个字节
}
return u.f1;
}
-
步骤4. 上传演示程序。如果您不知道如何上传代码,请查看如何上传代码。
-
步骤5. 通过点击工具-> 串口监视器打开Arduino IDE的串口监视器。或者同时按++ctrl+shift+m++键。如果一切正常,您将得到结果。
结果应该是这样的:
已启动
芯片ID: 0x5808
稳定频率:102.60MHz
信号强度: 46
信号强度: 46
信号强度: 45
信号强度: 45
信号强度: 45
信号强度: 45
开始向下搜索...
稳定频率:94.00MHz
信号强度: 44
信号强度: 51
信号强度: 51
信号强度: 50
信号强度: 50
信号强度: 51
现在您可以收听FM电台了,您可以按下Grove- button 1和Grove- button 2来更换电台。您可以旋转Grove - Rotary Angle Sensor来调节音量。
玩得开心~
在线原理图查看器
资源
- [Zip] Grove - I2C FM Receiver v1.0 Eagle文件
- [PDF] RDA5807数据表
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。