Grove - I2C 电机驱动器 V1.2

Grove I2C 电机驱动器是 Grove 系列的新成员,具有同样易于使用的接口。其核心是一个双通道 H 桥驱动芯片(L298N),每通道可处理高达 2A 的电流,由 Atmel ATmega8L 控制,用于处理与 Arduino 等设备的 I2C 通信。两个电机可以同时驱动,并设置为不同的速度和方向。它可以为两个有刷直流电机或一个四线两相步进电机供电。需要 6V 至 15V 的电源为电机供电,并且板载 5V 电压调节器可以为 I2C 总线和 Arduino 供电(通过跳线选择)。所有驱动线路都通过二极管保护,防止反向电动势。
易于使用的软件接口并不是唯一的便利功能,因为 Grove I2C 电机驱动器设计旨在让您快速上手。它配备了一个电源 LED 和四个 LED,用于指示每个电机是否运行以及运行方向。螺丝端子便于电机和电源连接,而 Grove 系统插头和 I2C 接口使您能够将驱动器与许多其他设备进行菊花链连接。
版本追踪
| 版本 | 描述 | 发布日期 |
|---|---|---|
| v1.0 | 首次公开发布 | 2012年5月17日 |
| v1.2 | 通过硬件设置 I2C 地址 | 2012年7月2日 |
特性
-
Grove 兼容
-
I2C 接口
-
可控制电机的速度和方向
-
通道数量:2
-
可通过硬件更改从地址
规格
| 项目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作电压 | 6 | - | 15 | VDC |
| 每通道最大输出电流 | 0.5 | A | ||
| 最大总电流 | 1.0 | A | ||
| I2C 总线输入/输出电压 | 5 | V | ||
| 通信协议 | I2C | / | ||
接口功能

78M05 IC: 5V 电压调节器
L298 IC: 双全桥驱动器
Atmega8 IC: 控制电机旋转
注意: 螺丝端子上的输入电压被调节为 5V,并通过跳线 (J4) 连接到 I2C +5V。如果同时使用螺丝端子的外部电源和 I2C 接头供电,请移除跳线。如果需要为 I2C 总线提供 5V 电压,请使用跳线。
应用场景
该电机驱动器可以用于驱动任何额定电流不超过 2A 且电压为 5V 的有刷电子电机。可以同时驱动两个电机,并分别设置不同的速度和方向。速度可以完全按比例设置,并由板载的 ATmega8 使用 PWM 控制。通过 Arduino 或 Seeeduino 发送的 I2C 命令来设置速度。
它非常适合用于机器人、自制遥控车、机箱风扇、高功率 LED 照明或任何涉及比例负载控制的项目。
注意事项
-
当电流超过 1A 时,板子会非常热。请勿用手触碰!
-
支持 Arduino IDE(1.0 或更高版本)。
使用方法
I2C 电机驱动器基于 L298 芯片。L298 不仅是一个双电机驱动器,它还是一个双 H 桥。H 桥是一种特定的晶体管配置,允许您切换电流方向。因此,当连接到电机时,这意味着您可以让电机向两个方向旋转,并且通过 PWM 输入,您可以使用 Arduino 以任何速度控制电机旋转。由于 L298 具有两个 H 桥,您不仅可以让机器人前进和后退,还可以通过让每个轮子朝不同方向旋转来实现转向。
现在,让我们使用 I2C 电机驱动器来控制两个直流电机或一个步进电机正向或反向旋转。
设置 I2C 电机驱动器的地址
- 通过拨码开关设置地址,这是新 I2C 电机驱动器新增的功能。

- 然后确保程序中的地址设置与 I2C 电机驱动器上的地址设置相同。程序中的默认地址设置为 0x0f。
#define I2CMotorDriverAdd 0x0f // 设置 I2C 电机驱动器的地址
如何驱动两个直流电机

- 首先需要注意的是,您需要为直流电机提供外部电源,Arduino 的 5V 引脚无法提供足够的电力来驱动两个电机,如果这样做可能会损坏您的 Arduino。
然后按照以下程序编写您的 Arduino:
#include <Wire.h>
.......
.......
< 驱动函数 >
.......
.......
void setup() {
Wire.begin(); // 加入 I2C 总线(主设备地址可选)
delayMicroseconds(10000); // 等待电机驱动器初始化
}
void loop() {
while(1) {
MotorSpeedSetAB(100,20);
delay(10); // 需要这个延迟
MotorDirectionSet(0b1010); //0b1010 正向旋转
delay(1000);
MotorDirectionSet(0b0101); //0b0101 反向旋转
delay(500);
}
}
在这个程序中,Arduino 首先通过 MotorSpeedSetAB() 命令设置两个直流电机的速度,然后通过 MotorDirectionSet() 命令设置直流电机的工作方向。有关详细信息,请参考 Grove-I2C_Motor_Driver_V1.2#Function_Reference,您可以在 Grove-I2C_Motor_Driver_V1.2#Resources 下载所有示例代码。
如何驱动一个四线步进电机
I2C 电机驱动器也可以用来驱动一个四线步进电机。将步进电机连接到 I2C 电机驱动器的输出引脚,然后通过 I2C 总线将电机驱动器连接到您的 Arduino/Seeeduino。按照以下程序编写您的 Arduino:
#include <Wire.h>
.......
.......
< 驱动函数 >
.......
.......
void setup() {
Wire.begin(); // 加入 I2C 总线(主设备地址可选)
delayMicroseconds(10000); // 等待电机驱动器初始化
}
void loop() {
while(1) {
MotorSpeedSetAB(100,100); // 驱动步进电机时,速度应设置为 100
delay(10);
MotorDirectionSet(0b0001);
delay(4);
MotorDirectionSet(0b0011);
delay(4);
MotorDirectionSet(0b0010);
delay(4);
MotorDirectionSet(0b0110);
delay(4);
MotorDirectionSet(0b0100);
delay(4);
MotorDirectionSet(0b1100);
delay(4);
MotorDirectionSet(0b1000);
delay(4);
MotorDirectionSet(0b1001);
delay(4);
}
}
连接的四线步进电机会旋转,您可以在 Arduino 程序中调整旋转速度或步数。您还可以使用其他步进电机库来控制它,所有示例代码可以在 Resource 中下载。

函数参考
1. void MotorSpeedSetAB(unsigned char MotorSpeedA , unsigned char MotorSpeedB)
描述:定义电机1和电机2的速度
MotorSpeedA:直流电机A的速度,范围应为 0~100;
MotorSpeedB:直流电机B的速度,范围应为 0~100;
使用示例:
Serial.println("发送直流电机速度 100");
MotorSpeedSetAB(100,100);//定义电机1和电机2的速度;
delay(10); //需要这个延迟
2. void 电机PWM频率设置(无符号字符 频率)
描述:设置PWM的预分频频率,默认值为 0x03。
Frequence:PWM的预分频频率。
3. void MotorDirectionSet(unsigned char Direction)
描述:调整电机的旋转方向。
Direction:可以是正向/反向旋转。
使用示例:
MotorDirectionSet(0b1010); //"0b1010" 定义输出极性,“10”表示 M+ 为“正极”,而 M- 为“负极”
// 驱动直流电机时,请确保 M+ 和 M- 是不同的极性。
delay(1000);
MotorDirectionSet(0b0101); //0b0101 反向旋转
delay(500);
4. void MotorDriectionAndSpeedSet(unsigned char Direction,unsigned char MotorSpeedA,unsigned char MotorSpeedB)
描述:同时调整电机的方向和速度。
在线原理图查看器
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供各种支持,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。