Skip to main content

Grove - IMU 10DOF v2.0

pir

Grove-IMU 10DOF v2.0 是 Grove-IMU-10DOF 的升级版本,将 BMP180 替换为 BMP280。作为广泛采用的 BMP180 的继任者,BMP280 在所有需要精确压力测量的应用中提供了高性能。该模块基于 MPU-9250 和 BMP280,MPU-9250 是一个 9 轴运动跟踪设备,结合了 3 轴陀螺仪、3 轴加速度计、3 轴磁力计和数字运动处理器(DMP),而 BMP280 是一种高精度、超低功耗的数字压力传感器,适用于消费类应用。该模块非常适合智能手机、平板电脑和可穿戴设备的应用。

pir

版本

产品版本变化发布日期
Grove - IMU 10DOF基于 MPU-9250 BMP180 2015年3月
Grove - IMU 10DOF v2.0将 BMP180 传感器升级为 BMP280 (来自 BOSCH)2016年9月

规格

  • I2C Grove 接口,包括 GND、VCC、SDA、SCL。
  • MPU-9250 I2C 地址可选
  • 低功耗
  • 400kHz 快速模式 I2C,用于与所有寄存器通信
  • 数字输出 X、Y 和 Z 轴角速度传感器(陀螺仪),具有用户可编程的全量程范围:±250、±500、±1000 和 ±2000°/秒
  • 数字输出 3 轴加速度计,具有可编程的全量程范围:±2g、±4g、±8g 和 ±16g
  • 数字输出磁力计,具有全量程范围:±4800uT
  • 数字输出气压计,范围为 300 ~ 1100hPa(相对于海平面 +9000m ~ -500m)
  • 尺寸:25.43mm x 20.35mm
  • I2C 地址:默认连接 I2C 选择焊盘的 a 和 b 地址为 0x68,如果连接 b 和 c 地址则为 0x69
note

如果您想使用多个 I2C 设备,请参考 软件 I2C

tip

更多关于 Grove 模块的详细信息,请参考 Grove 系统

支持的平台

ArduinoRaspberry Pi

pir

pir

caution

上述提到的支持平台仅表示模块的软件或理论兼容性。我们通常仅为 Arduino 平台提供软件库或代码示例。不可能为所有可能的 MCU 平台提供软件库或演示代码。因此,用户需要自行编写软件库。

硬件概览

pir

  • MPU-9250 I2C 地址选择焊盘,默认连接 ab 地址为 0x68,如果连接 bc 地址为 0x69。

  • MPU-9250 中断引脚,中断需要配置,可用的中断源包括:运动检测、FIFO 溢出、数据就绪、I2C 主错误。

  • 轴的方向: 下图显示了灵敏度轴的方向以及旋转的极性。

    pir

  • BMP280 是一种专为移动应用设计的绝对气压传感器。传感器模块封装在一个极其紧凑的 8 引脚金属盖 LGA 封装中,尺寸仅为 2.0 × 2.5 mm²,封装高度为 0.95 mm。其小巧的尺寸和低功耗(2.7 μA @1Hz)使其能够应用于电池驱动的设备,例如手机、GPS 模块或手表。

入门指南

使用 Arduino

硬件

  • 步骤 1. 准备以下物品:
Seeeduino V4.2基础扩展板基础扩展板

pir

pir

pir

立即购买立即购买立即购买
  • 步骤 2. 将 Grove - IMU 10DOF v2.0 连接到基础扩展板的 I2C 接口。
  • 步骤 3. 将 Grove - 基础扩展板插入 Seeeduino。
  • 步骤 4. 使用 USB 数据线将 Seeeduino 连接到电脑。

pir

软件

  • 步骤 1. 下载 Grove-IMU_10DOF_v2 库
  • 步骤 2. 请按照 如何安装 Arduino 库 的步骤安装库。
  • 步骤 3. 重启 Arduino IDE。通过以下路径打开 “IMM_10DOF_Test” 示例:File -> Example -> GROVE_IMU_10DOF_V2-master -> IMU_10DOF_V2_Test

pir

  • 步骤 4. 上传代码。注意,我们需要选择正确的板类型和 COM 端口。 上传后可以看到以下结果:

pir

资源

项目

摩托车数据应用:像专业人士一样从骑行中学习!摩托车赛车团队多年来一直使用IMU数据,有了RideData+Arduino,你也可以轻松做到。

技术支持与产品讨论

感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持,确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...