Grove - IMU 9DOF(lcm20600+AK09918)

Grove - IMU 9DOF (lcm20600+AK09918) 是一款 9 自由度的 IMU(惯性测量单元),它结合了陀螺仪、加速度计和电子罗盘。我们使用了两个芯片 LCM20600 和 AK09918 来实现这三种功能。
LCM20600 是一个 6 轴运动跟踪设备,结合了 3 轴陀螺仪和 3 轴加速度计。陀螺仪 是一种用于测量或保持方向和角速度的设备,通常用于测量旋转和扭曲。加速度计 是一种测量实际加速度的设备。
AK09918 是一款采用高灵敏度霍尔传感器技术的 3 轴 电子罗盘 IC。我们使用电子罗盘来测量磁力,它可以为我们提供方向信息。
顾名思义,只需使用这个小模块,您就可以测量 9 自由度:x/y/z 轴的角旋转、x/y/z 轴的加速度以及 x/y/z 轴的磁力。
多么神奇的模块!只需使用这个模块,就可以构建您自己的运动和方向系统😄
特性
- 具有可编程 FSR 的 3 轴陀螺仪,范围为 ±250 dps、±500 dps、±1000 dps 和 ±2000 dps
- 具有可编程 FSR 的 3 轴加速度计,范围为 ±2g、±4g、±8g 和 ±16g
- 具有 0.15 μT/LSB(典型值)灵敏度的 3 轴电子罗盘
- 用户可编程中断
- 16 位 ADC 分辨率和用于加速度测量的可编程滤波器
- 磁测量的 16 位 ADC 分辨率
- 1 KB FIFO 缓冲区使应用处理器能够以突发方式读取数据(LCM20600)
- 嵌入式温度传感器
- 磁传感器溢出监控功能
- 内置振荡器作为内部时钟源
规格
| 项目 | 值 |
|---|---|
| 工作电压 | 3.3V / 5V |
| 工作温度 | -30°C 至 +85°C |
| 陀螺仪全量程范围 | ±250 dps、±500 dps、±1000 dps、±2000 dps |
| 陀螺仪灵敏度比例因子 | 131 LSB/(dps)@±250 dps 65.5 LSB/(dps)@±500 dps 32.8 LSB/(dps)@±1000 dps 16.4 LSB/(dps)@±2000 dps |
| 加速度计全量程范围 | ±2g、±4g、±8g、±16g |
| 加速度计灵敏度比例因子 | 16384 LSB/g@±2g / 8192 LSB/g@±4g / 4096 LSB/g@±8g / 2048 LSB/g@±16g |
| 磁传感器测量范围 | ±4912μT(典型值) |
| 磁传感器灵敏度 | 0.15μT(典型值) |
| 接口 | I^2^C |
| I^2^C 地址 | LCM20600 / 0x69(默认) / 0x68(可选) / AK09918 / 0x0C |
应用
- 智能手机和平板电脑
- 可穿戴传感器
硬件概述
引脚分布


LCM20600 的默认 I2C 地址是 0x69,您可以将其更改为 0x68。中央焊盘连接到地址线,您可以通过切断线路并重新焊接来更改 I2C 地址。为了您和他人的安全,请小心使用可能使用的刀具或焊枪。
原理图
电源

由于 LCM20600 的工作电压范围为 1.71V 至 3.45V,而 AK09918 的工作电压范围为 1.65V 至 1.95V,我们使用电源转换芯片 XC6206P182MR 为两个芯片提供稳定的 1.8V。
双向电平转换电路

这是一个典型的双向电平转换电路,用于连接 I^2^C 总线的两个不同电压部分。两个芯片的 I2C 总线使用 1.8V,如果 Arduino 的 I2C 总线使用 5V 或 3.3V,则需要此电路。在上面的原理图中,Q1 和 Q2 是 N-Channel MOSFET CJ2102,它们充当双向开关。为了更好地理解这一部分,您可以参考 AN10441。
支持的平台
| Arduino | Raspberry Pi |
|---|---|
|
|
上述提到的支持平台仅表示模块的软件或理论兼容性。我们通常仅为 Arduino 平台提供软件库或代码示例。不可能为所有可能的 MCU 平台提供软件库或演示代码。因此,用户需要自行编写软件库。
入门指南
使用 Arduino
硬件
所需材料
| Seeeduino V4.2 | Base Shield | Grove - IMU 9DOF |
|---|---|---|
|
|
|
| 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
-
步骤 1. 将 Grove - IMU 9DOF (lcm20600+AK09918) 连接到 Grove-Base Shield 的 I^2^C 端口。
-
步骤 2. 将 Grove - Base Shield 插入 Seeeduino。
-
步骤 3. 使用 USB 数据线将 Seeeduino 连接到电脑。

如果没有 Grove Base Shield,我们也可以直接将此模块连接到 Seeeduino,如下所示。
| Seeeduino | Grove - IMU 9DOF |
|---|---|
| 5V | 红色 |
| GND | 黑色 |
| SDA | 白色 |
| SCL | 黄色 |
软件
如果这是您第一次使用 Arduino,我们强烈建议您在开始之前查看 Arduino 入门指南。
-
步骤 1. 从 Github 下载 Grove - IMU 9DOF (lcm20600+AK09918) 库。
-
步骤 2. 参考 如何安装库 为 Arduino 安装库。
-
步骤 3. 重启 Arduino IDE。打开示例代码,可以通过以下三种方式打开:
- 在 Arduino IDE 中直接通过路径打开:File --> Examples --> Grove IMU 9DOF ICM20600 AK09918 --> compass。

- 在电脑中打开,点击 compass.ino 文件,该文件位于 XXXX\Arduino\libraries\Seeed_ICM20600_AK09918-master\examples\compass 文件夹中,XXXX 是您安装 Arduino IDE 的位置。

- 或者,您可以直接点击代码块右上角的图标
将以下代码复制到 Arduino IDE 的新草图中。
#include "AK09918.h"
#include "ICM20600.h"
#include <Wire.h>
AK09918_err_type_t err;
int32_t x, y, z;
AK09918 ak09918;
ICM20600 icm20600(true);
int16_t acc_x, acc_y, acc_z;
int32_t offset_x, offset_y, offset_z;
double roll, pitch;
// 在您的位置查找磁偏角
// http://www.magnetic-declination.com/
double declination_shenzhen = -2.2;
void setup()
{
// 加入 I2C 总线(I2Cdev 库不会自动完成此操作)
Wire.begin();
err = ak09918.initialize();
icm20600.initialize();
ak09918.switchMode(AK09918_POWER_DOWN);
ak09918.switchMode(AK09918_CONTINUOUS_100HZ);
Serial.begin(9600);
err = ak09918.isDataReady();
while (err != AK09918_ERR_OK)
{
Serial.println("等待传感器");
delay(100);
err = ak09918.isDataReady();
}
Serial.println("2 秒后开始 8 字形校准。");
delay(2000);
calibrate(10000, &offset_x, &offset_y, &offset_z);
Serial.println("");
}
void loop()
{
// 获取加速度
acc_x = icm20600.getAccelerationX();
acc_y = icm20600.getAccelerationY();
acc_z = icm20600.getAccelerationZ();
Serial.print("A: ");
Serial.print(acc_x);
Serial.print(", ");
Serial.print(acc_y);
Serial.print(", ");
Serial.print(acc_z);
Serial.println(" mg");
Serial.print("G: ");
Serial.print(icm20600.getGyroscopeX());
Serial.print(", ");
Serial.print(icm20600.getGyroscopeY());
Serial.print(", ");
Serial.print(icm20600.getGyroscopeZ());
Serial.println(" dps");
ak09918.getData(&x, &y, &z);
x = x - offset_x;
y = y - offset_y;
z = z - offset_z;
Serial.print("M: ");
Serial.print(x);
Serial.print(", ");
Serial.print(y);
Serial.print(", ");
Serial.print(z);
Serial.println(" uT");
// 滚转/俯仰角(弧度)
roll = atan2((float)acc_y, (float)acc_z);
pitch = atan2(-(float)acc_x, sqrt((float)acc_y*acc_y+(float)acc_z*acc_z));
Serial.print("滚转角: ");
Serial.println(roll*57.3);
Serial.print("俯仰角: ");
Serial.println(pitch*57.3);
double Xheading = x * cos(pitch) + y * sin(roll) * sin(pitch) + z * cos(roll) * sin(pitch);
double Yheading = y * cos(roll) - z * sin(pitch);
double heading = 180 + 57.3*atan2(Yheading, Xheading) + declination_shenzhen;
Serial.print("航向角: ");
Serial.println(heading);
Serial.println("--------------------------------");
delay(500);
}
void calibrate(uint32_t timeout, int32_t *offsetx, int32_t *offsety, int32_t*offsetz)
{
int32_t value_x_min = 0;
int32_t value_x_max = 0;
int32_t value_y_min = 0;
int32_t value_y_max = 0;
int32_t value_z_min = 0;
int32_t value_z_max = 0;
uint32_t timeStart = 0;
ak09918.getData(&x, &y, &z);
value_x_min = x;
value_x_max = x;
value_y_min = y;
value_y_max = y;
value_z_min = z;
value_z_max = z;
delay(100);
timeStart = millis();
while((millis() - timeStart) < timeout)
{
ak09918.getData(&x, &y, &z);
/* 更新 x 轴最大/最小值 */
if(value_x_min > x)
{
value_x_min = x;
// Serial.print("更新 value_x_min: ");
// Serial.println(value_x_min);
}
else if(value_x_max < x)
{
value_x_max = x;
// Serial.print("更新 value_x_max: ");
// Serial.println(value_x_max);
}
/* 更新 y 轴最大/最小值 */
if(value_y_min > y)
{
value_y_min = y;
// Serial.print("更新 value_y_min: ");
// Serial.println(value_y_min);
}
else if(value_y_max < y)
{
value_y_max = y;
// Serial.print("更新 value_y_max: ");
// Serial.println(value_y_max);
}
/* 更新 z 轴最大/最小值 */
if(value_z_min > z)
{
value_z_min = z;
// Serial.print("更新 value_z_min: ");
// Serial.println(value_z_min);
}
else if(value_z_max < z)
{
value_z_max = z;
// Serial.print("更新 value_z_max: ");
// Serial.println(value_z_max);
}
Serial.print(".");
delay(100);
}
*offsetx = value_x_min + (value_x_max - value_x_min)/2;
*offsety = value_y_min + (value_y_max - value_y_min)/2;
*offsetz = value_z_min + (value_z_max - value_z_min)/2;
}
库中包含3个示例:
test_6axis
此示例展示如何从 ICM20600 获取陀螺仪和加速度数据。
test_magnet
此示例展示如何从 AK09918 获取磁力数据。
compass
此示例获取磁力数据和加速度数据,用于计算俯仰角和横滚角,并制作一个指南针应用。
-
步骤 4. 上传示例代码。如果您不知道如何上传代码,请查看如何上传代码。
-
步骤 5. 打开 Arduino IDE 的 串口监视器,点击 工具->串口监视器,或者同时按下 ++ctrl+shift+m++ 键。将波特率设置为 9600。
如果一切正常,当您打开串口监视器时,会弹出提示——2秒后开始进行8字校准。 这意味着为了校准此模块,您需要移动它并在空中画出数字8的轨迹。当 "......." 出现时,您可以开始校准。
2秒后开始进行8字校准。
.......................................................................
A: -362, -205, 738 mg
G: -45, 12, -1 dps
M: -6, -23, -33 uT
Roll: -15.53
Pitch: 25.30
Heading: 23.99
--------------------------------
A: -269, 583, 61 mg
G: 102, 377, -2 dps
M: 18, -21, -18 uT
Roll: 84.03
Pitch: 24.65
Heading: 215.58
--------------------------------
A: -495, 229, 37 mg
G: -43, -231, 201 dps
M: 7, -30, 6 uT
Roll: 80.83
Pitch: 64.90
Heading: 21.76
--------------------------------
如您所见,指南针示例的结果包括三个参数:Roll(横滚角)、Pitch(俯仰角)和 Heading(航向角)。这些是 欧拉角 的术语(点击了解更多信息)。
功能表
| 功能 | 描述 |
|---|---|
| ICM20600 | |
| initialize() | 初始化芯片 ICM20600,默认设置:陀螺仪的测量范围为 ±2000 dps / 加速度计的测量范围为 ±16g |
| setGyroScaleRange(gyro_scale_type_t range) | 初始化后,您可以设置陀螺仪的测量范围以满足您的需求,参数 gyro_scale_type_t range 的选项包括:RANGE_250_DPS / RANGE_500_DPS / RANGE_1K_DPS / RANGE_2K_DPS / 例如: icm20600.setGyroScaleRange(RANGE_1K_DPS); 这行代码将陀螺仪的测量范围更改为 ±1000 dps |
| setAccScaleRange(acc_scale_type_t range) | 初始化后,您可以设置加速度计的测量范围以满足您的需求,参数 acc_scale_type_t range 的选项包括:RANGE_2G / RANGE_4G / RANGE_8G / RANGE_16G / 例如: icm20600.setAccScaleRange(RANGE_8G); 这行代码将加速度计的测量范围更改为 ±8g |
| getGyroscope(int16_t* x, int16_t* y, int16_t* z)) | 您可以使用此函数同时获取陀螺仪 X/Y/Z 三轴数据,数据单位为 dps |
| getGyroscopeX(void) getGyroscopeY(void) getGyroscopeZ(void) | 或者,您可以分别使用这些函数获取陀螺仪 X/Y/Z 三轴数据,数据单位为 dps |
| getRawGyroscopeX(void) getRawGyroscopeY(void) getRawGyroscopeZ(void) | 这些函数直接从 ICM20600 的寄存器中获取原始数据,而不将数据单位转换为 dps |
| getAcceleration(int16_t* x, int16_t* y, int16_t* z) | 您可以使用此函数同时获取 X/Y/Z 三轴加速度,数据单位为 mg |
| getAccelerationX(void) getAccelerationY(void) getAccelerationZ(void) | 或者,您可以分别使用这些函数获取 X/Y/Z 三轴加速度,数据单位为 mg |
| getRawAccelerationX(void) getRawAccelerationY(void) getRawAccelerationZ(void) | 这些函数直接从 ICM20600 的寄存器中获取原始数据,而不将数据单位转换为 mg |
| getTemperature(void) | 您可以使用此函数获取温度 |
| AK09918 | |
| getData(int32_t *axis_x, int32_t *axis_y, int32_t *axis_z) | 您可以使用此函数获取三轴的磁力数据。 |
原理图在线查看器
资源
-
[Zip] Seeed ICM20600+AK09918 库
-
[PDF] ICM-20600 数据手册
-
[PDF] AK09918 数据手册
-
[PDF] CJ2102 数据手册
项目
这是该产品的介绍视频,包含简单演示,您可以尝试观看。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。