Grove - 红外发射器

红外发射器通过红外 LED 传输红外信号,同时另一端有一个 红外接收器 用于接收信号。红外 LED 类似于其他 LED,其波长中心约为 940nm。我们不仅可以使用发射器传输数据或命令,还可以模拟遥控器,通过 Arduino 控制家用电器。红外发射器可以可靠地传输信号,最远可达 10 米。超过 10 米时,接收器可能无法接收到信号。我们通常将两个 Grove 模块——红外接收器 和 Grove - 红外发射器一起使用。
版本
| 产品版本 | 变更 | 发布日期 |
|---|---|---|
| Grove - 红外发射器 v1.0 | 初始版本 | 2015年11月1日 |
| Grove - 红外发射器 v1.1 | 更改红外发射管位置 | 2016年7月24日 |
| Grove - 红外发射器 v1.2 | 更改 C1 的值以使功率更稳定 | 2016年12月14日 |
应用
- 高功率需求的红外遥控单元
- 自由空间传输系统
- 光学计数器和卡片读取器的红外光源
规格
| 参数 | 值/范围 |
|---|---|
| 工作电压 | 3.3/5V |
| 峰值波长 | 940nm |
| 半强度角 | ϕ = ± 17° |
| 辐射强度 | 72 mW/sr |
| 距离 | 10米(最大) |
| 工作温度 | -40℃ 至 +80℃ |
| 尺寸 | 20mmX20mm |
更多关于 Grove 模块的详细信息,请参考 Grove 系统
支持的平台
| Arduino | Raspberry Pi | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
上述提到的支持平台仅表示模块的软件或理论兼容性。我们通常仅为 Arduino 平台提供软件库或代码示例。无法为所有可能的 MCU 平台提供软件库或演示代码,因此用户需要自行编写软件库。
入门指南
Grove - 红外发射器可以发送数据,而 Grove - 红外接收器可以接收数据。
使用 Arduino
如果这是您第一次使用 Arduino,我们强烈建议您在开始之前查看 Arduino 入门指南。
硬件
- 步骤 1. 准备以下物品:
| Seeeduino V4.2 | Base Shield | Grove - 红外发射器 | Grove - 红外接收器 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
-
步骤 2. 将 Grove - 红外发射器连接到一个 Grove Base Shield 的端口 D3。
-
步骤 3. 将 Grove - 红外接收器连接到另一个 Grove Base Shield 的端口 D2。
-
步骤 4. 将 Grove Base Shield 插入 Seeeduino。
-
步骤 5. 使用 USB 数据线将 Seeeduino 连接到电脑。

如果没有 Grove Base Shield,我们也可以直接将模块连接到 Seeeduino,如下所示。
| Seeeduino | Grove - 红外发射器 |
|---|---|
| 5V | 红色 |
| GND | 黑色 |
| 未连接 | 白色 |
| D3 | 黄色 |
| Seeeduino | Grove - 红外接收器 |
|---|---|
| 5V | 红色 |
| GND | 黑色 |
| 未连接 | 白色 |
| D2 | 黄色 |
软件
-
步骤 1. 从 Github 下载 Seeed_Arduino_IR。
-
步骤 2. 参考 如何安装库 为 Arduino 安装库。
将以下 发送示例代码 复制到 Arduino IDE:
发送示例代码:
/* send.ino 示例代码用于 IRLib2
* 演示如何发送代码。
*/
#include <IRLibSendBase.h> // 首先包含发送基础库
//现在仅包含您实际使用的协议。
//编号最低的协议应首先包含,其他顺序可以随意。
#include <IRLib_P01_NEC.h>
#include <IRLib_P02_Sony.h>
#include <IRLibCombo.h> // 在所有协议之后,包含此文件
// 上述所有内容自动创建一个通用发送类 "IRsend",仅包含您需要的协议。
// 现在声明一个发送器实例。
IRsend mySender;
#define IR_SEND_PWM_PIN D3
void setup() {
Serial.begin(9600);
delay(2000); while (!Serial); //为 Leonardo 延迟
Serial.println(F("每次您在串行监视器中按下一个键,我们都会发送信号。"));
}
void loop() {
if (Serial.read() != -1) {
//每次从串行端口接收到字符时发送代码。
//您可以修改此代码以在按下连接到数字输入引脚的按钮时发送信号。
//在以下语句中替换设备可用的值和协议。
mySender.send(SONY,0xa8bca, 20);//Sony DVD 电源 A8BCA, 20 位
//mySender.send(NEC,0x61a0f00f,0);//NEC TV 电源按钮=0x61a0f00f
Serial.println(F("发送信号。"));
}
}
将以下 接收示例代码 复制到 Arduino IDE:
接收示例代码:
/* rawR&cv.ino 示例代码用于 IRLib2
* 演示如何捕获未知协议的原始时间值。
* 您将使用此代码捕获信号。它将在串行监视器中输出数据,
* 您可以将其剪切并粘贴到 "rawSend.ino" 示例代码中。
*/
// 推荐仅使用 IRLibRecvPCI 或 IRLibRecvLoop 以获得最佳效果
#include <IRLibRecvPCI.h>
IRrecvPCI myReceiver(2);//接收器的引脚号
void setup() {
Serial.begin(9600);
delay(2000); while (!Serial); //为 Leonardo 延迟
myReceiver.enableIRIn(); // 启动接收器
Serial.println(F("准备接收红外信号"));
}
void loop() {
//持续循环直到接收到完整信号
if (myReceiver.getResults()) {
Serial.println(F("将以下行剪切并粘贴到 rawSend.ino 的指定位置"));
Serial.print(F("\n#define RAW_DATA_LEN "));
Serial.println(recvGlobal.recvLength,DEC);
Serial.print(F("uint16_t rawData[RAW_DATA_LEN]={\n\t"));
for(bufIndex_t i=1;i<recvGlobal.recvLength;i++) {
Serial.print(recvGlobal.recvBuffer[i],DEC);
Serial.print(F(", "));
if( (i % 8)==0) Serial.print(F("\n\t"));
}
Serial.println(F("1000};"));//添加任意尾随空格
myReceiver.enableIRIn(); //重新启动接收器
}
}
- 步骤 7. 点击 工具->串行监视器 或同时按下 ++ctrl+shift+m++ 键,打开 Arduino IDE 的 串行监视器。
对于 发送示例代码,串行监视器应如下所示:

对于 接收示例代码,串行监视器应如下所示:

有关库的更多高级用法,请查看 Seeed_Arduino_IR。
原理图在线查看器
资源
- [Zip] Grove-红外发射器 Eagle 文件
- [Lib] 红外发送和接收库
- [Pdf] TSAL6200 数据手册
项目
IR LaunchPad 到 LaunchPad 通信:使用 Grove 红外发射器和接收器从一个 LaunchPad 向另一个 LaunchPad 发送文本!
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。