Grove - 红外温度传感器

红外温度传感器是一种非接触式温度测量模块。它由116个串联的热电偶元件组成,位于一个浮动微膜上,传感器的黑色表面能够很好地吸收入射的热红外辐射,从而在输出端产生电压响应。该传感器根据目标温度输出模拟电压(0~1.1V)。
版本
| 产品版本 | 变更 | 发布日期 |
|---|---|---|
| Grove - 红外温度传感器 v1.0 | 初始版本 | 2015年12月11日 |
| Grove - 红外温度传感器 v1.1 | 优化布局 | 2016年7月24日 |
| Grove - 红外温度传感器 v1.2 | 更换电源芯片以使电源更稳定 | 2018年2月10日 |
规格参数
- 电压:3-5V
- 测量电流消耗:160-200 uA
- 测量范围:-10~100°C
- 保持时间:2S
- 工作温度:-10~80 °C
- 存储温度:-35-80 °C
有关Grove模块的更多详细信息,请参考Grove系统
支持的平台
| Arduino | Raspberry Pi | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
上述提到的支持平台是/是该模块软件或理论兼容性的指示。在大多数情况下,我们只为Arduino平台提供软件库或代码示例。不可能为所有可能的MCU平台提供软件库/演示代码。因此,用户必须编写自己的软件库。
入门指南
使用 Arduino
以下示例演示了一个简单的应用,用于测量传感器周围的环境温度和传感器前方目标物体的温度。并在串口监视器上打印结果。
如果这是您第一次使用 Arduino,我们强烈建议您在开始之前先查看 Arduino 入门指南。
- 步骤 1. 准备以下材料:
| Seeeduino V4.2 | Base Shield | Grove - 红外温度传感器 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
-
步骤 2. 将 Grove - 红外温度传感器连接到 Grove-Base Shield 的 A0 端口。
-
步骤 3. 将 Grove - Base Shield 插入 Seeeduino。
-
步骤 4. 通过 USB 线将 Seeeduino 连接到 PC。

如果我们没有 Grove Base Shield,我们也可以直接将 Grove - 温湿度传感器 Pro 连接到 Seeeduino,如下所示。
| Seeeduino | Grove - 红外温度传感器 |
|---|---|
| 5V | 红色 |
| GND | 黑色 |
| A1 | 白色 |
| A0 | 黄色 |
软件
- 步骤 1. 下载 示例代码,然后双击打开示例。
在测量温度之前,您需要进行简单的设置。在测试前按照以下说明操作,您将获得准确的结果。
- 步骤 2. 调节传感器电压
上传示例程序后,让传感器在正常环境中放置超过 5 分钟,使传感器温度与周围温度相同。然后打开串口监视器检查传感器输出的电压。理想情况下,当环境温度等于传感器温度时,红外传感器 (TP-538U) 输出为 0V。我们应该通过硬件调节参考电压,偏移量为 0.5V。如下所示,传感器电压为 0.014V,我们只需要在程序中将 offset_vol 值更改为您从串口监视器获得的 0.014。


- 步骤 3. 调节传感器检测距离
根据我们的实验,传感器的标称测量距离是 9CM,但我们不能确保所有传感器都具有相同的特性。因此,如果您想要准确的结果,您需要使用冰水混合物来调节测量 0℃,并使用沸水来调节 100℃。之后,您可以获得传感器的有效距离。
具体的测量方法是在一个具有平坦表面的深色容器中装满冰和水。等待容器降到 0℃,保持传感器与物体之间 9CM 的距离,前后移动传感器并检查结果,如果输出为 0℃,记下距离值。用同样的方法检查沸水。当您获得一对数值时,进行平均计算。您现在可以在刚刚获得的额定距离内开始测量。
现在我们可以测量传感器周围的环境温度。传感器应用在标称距离内,您可以在其他距离尝试,但距离-温度图表无论是传感器制造商还是我们都没有获得,您可以按照上述两个说明绘制它。我们在示例代码中保留了变量 "temperature_range"。我们假设目标距离是 3 cm,您测量的系数可能是 5 左右。希望您尝试愉快。

1. 示例代码不支持 Atmega168。
2. 为了获得准确的测量,距离(D)和目标直径(S)的比率 D:S 必须小于 0.5。

-
步骤 4. 上传示例。如果您不知道如何上传代码,请查看 如何上传代码。
-
步骤 5. 通过点击 工具-> 串口监视器 打开 Arduino IDE 的 串口监视器。或者同时按 ++ctrl+shift+m++ 键。如果一切正常,您将获得温度。
结果应该如下所示:

Grove-红外温度传感器 V1.0
Grove-红外温度传感器 V1.2
资源
- [Zip] Grove-红外温度传感器 V1.2 Eagle 文件
- [Zip] Grove-红外温度传感器 V1.0 Eagle 文件
- [Zip] OTP-538U 数据手册
- [Zip] 演示代码
- [Zip] 红外温度演示代码(带串行LCD)
技术支持与产品讨论
可升级为工业传感器
通过 SenseCAP S2110 控制器和 S2100 数据记录器,您可以轻松将 Grove 转换为 LoRaWAN® 传感器。Seeed 不仅帮助您进行原型设计,还为您提供了通过 SenseCAP 系列坚固的工业传感器扩展项目的可能性。
IP66 外壳、蓝牙配置、与全球 LoRaWAN® 网络的兼容性、内置 19 Ah 电池以及来自 APP 的强大支持,使 SenseCAP S210x 成为工业应用的最佳选择。该系列包括土壤湿度、空气温湿度、光照强度、CO2、EC 传感器以及 8 合 1 气象站。为您下一个成功的工业项目尝试最新的 SenseCAP S210x。