Grove - LED 灯条

Grove – LED 灯条由一个 10 段 LED 指示条和一个 MY9221 LED 控制芯片组成。它可以用作剩余电池电量、电压、水位、音乐音量或其他需要梯度显示的值的指示器。LED 灯条图中有 10 个 LED 灯条:一个红色,一个黄色,一个浅绿色,以及七个绿色灯条。提供示例代码以帮助您快速上手。它会按顺序从红色到绿色点亮 LED,最终整个灯条图都会被点亮。想要更进一步?请自行编写代码实现您自己的效果。
版本
| 产品版本 | 更改内容 | 发布日期 |
|---|---|---|
| Grove – LED 灯条 V1 | 初始版本 | 2014年6月 |
| Grove – LED 灯条 V2 | 改进了电源供应 | 2015年10月 |
特点
- 输入电压:3.3V/5V
- 每个 LED 段可通过代码单独控制
- 直观显示
- 灵活的电源选项,支持 3-5.5DC
- 提供示例代码
- 兼容 Suli 库
有关 Grove 模块的更多详细信息,请参考 Grove 系统
规格
| 参数 | 值/范围 |
|---|---|
| 工作电压 | 3.3/5V |
| 工作温度 | -20℃ 至 +80℃ |
| 峰值发射波长-红色(电流 20mA) | 630-637nm |
| 峰值发射波长-黄绿色(电流 20mA) | 570-573nm |
| 峰值发射波长-黄色(电流 20mA) | 585-592nm |
| 每段亮度-红色(电流 20mA) | 50-70mcd |
| 每段亮度-黄绿色(电流 20mA) | 28-35mcd |
| 每段亮度-黄色(电流 20mA) | 45-60mcd |
| LED 段数 | 10 |
| 尺寸 | 40mm * 20mm |
支持的平台
| Arduino | Raspberry Pi |
|---|---|
|
|
上述提到的支持平台仅表示模块的软件或理论兼容性。我们通常仅为 Arduino 平台提供软件库或代码示例。不可能为所有可能的 MCU 平台提供软件库/示例代码。因此,用户需要自行编写软件库。
入门指南
如果这是您第一次使用 Arduino,我们强烈建议您在开始之前查看 Arduino 入门指南。
使用 Arduino
硬件
- 步骤 1. 准备以下物品:
| Seeeduino V4.2 | 基础扩展板 | Grove-LED 灯条 |
|---|---|---|
|
|
|
| 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
- 步骤 2. 将 Grove-LED Bar 连接到 Grove-Base Shield 的 D8 端口。
- 步骤 3. 将 Grove-Base Shield 插入 Seeeduino。
- 步骤 4. 使用 USB 数据线将 Seeeduino 连接到电脑。

如果没有 Grove Base Shield,也可以直接将 Grove-LED Bar 连接到 Seeeduino,如下所示。
| Seeeduino | Grove-LED Bar |
|---|---|
| 5V | 红色 |
| GND | 黑色 |
| D9 | 白色 |
| D8 | 黄色 |
软件
-
步骤 1. 从 Github 下载 Grove - LED Bar Library。
-
步骤 2. 参考 如何安装库 为 Arduino 安装库。
-
步骤 3. 重启 Arduino IDE。通过以下路径打开 “Level” 示例:File --> Examples --> Grove LED Bar --> Level。

- 步骤 4. 上传示例代码。如果您不知道如何上传代码,请查看 如何上传代码。
运行结果应如下所示:

使用 Raspberry Pi
硬件
- 步骤 1. 准备以下物品:
| Raspberry Pi | GrovePi_Plus | Grove-LED Bar |
|---|---|---|
|
|
|
| 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
-
步骤 2. 将 GrovePi_Plus 插入 Raspberry Pi。
-
步骤 3. 将 Grove-LED Bar 连接到 GrovePi_Plus 的 D5 端口。
-
步骤 4. 使用 USB 数据线将 Raspberry Pi 连接到电脑。

软件
在本教程中,我们使用路径 ~/GrovePi/ 而不是 /home/pi/Desktop/GrovePi,请确保步骤 2 和步骤 3 使用相同的路径。
我们强烈建议您更新固件,否则某些传感器可能会出现错误。
如果您使用的是 Raspberry Pi 且 Raspberrypi OS >= Bullseye,您必须仅使用 Python3 命令行。
- 步骤 3. Git 克隆 Github 仓库。
cd ~
git clone https://github.com/DexterInd/GrovePi.git
- 步骤 4. 导航到示例代码目录:
cd yourpath/GrovePi/Software/Python/
以下是 grove_ledbar.py 的代码。
import time
import grovepi
import random
# 将 Grove LED Bar 连接到数字端口 D5
# DI,DCKI,VCC,GND
ledbar = 5
grovepi.pinMode(ledbar,"OUTPUT")
time.sleep(1)
i = 0
# LED Bar 方法
# grovepi.ledBar_init(pin,orientation)
# grovepi.ledBar_orientation(pin,orientation)
# grovepi.ledBar_setLevel(pin,level)
# grovepi.ledBar_setLed(pin,led,state)
# grovepi.ledBar_toggleLed(pin,led)
# grovepi.ledBar_setBits(pin,state)
# grovepi.ledBar_getBits(pin)
while True:
try:
print "测试 1) 初始化 - 红到绿"
# ledbar_init(pin,orientation)
# orientation: (0 = 红到绿, 1 = 绿到红)
grovepi.ledBar_init(ledbar, 0)
time.sleep(.5)
print "测试 2) 设置等级"
# ledbar_setLevel(pin,level)
# level: (0-10)
for i in range(0,11):
grovepi.ledBar_setLevel(ledbar, i)
time.sleep(.2)
time.sleep(.3)
grovepi.ledBar_setLevel(ledbar, 8)
time.sleep(.5)
grovepi.ledBar_setLevel(ledbar, 2)
time.sleep(.5)
grovepi.ledBar_setLevel(ledbar, 5)
time.sleep(.5)
print "测试 3) 开关单个 LED"
# ledbar_setLed(pin,led,state)
# led: 哪个 LED (1-10)
# state: 关闭或打开 (0,1)
grovepi.ledBar_setLed(ledbar, 10, 1)
time.sleep(.5)
grovepi.ledBar_setLed(ledbar, 9, 1)
time.sleep(.5)
grovepi.ledBar_setLed(ledbar, 8, 1)
time.sleep(.5)
grovepi.ledBar_setLed(ledbar, 1, 0)
time.sleep(.5)
grovepi.ledBar_setLed(ledbar, 2, 0)
time.sleep(.5)
grovepi.ledBar_setLed(ledbar, 3, 0)
time.sleep(.5)
print "测试 4) 切换单个 LED"
# 翻转单个 LED - 如果当前是打开状态,则变为关闭状态,反之亦然
# ledbar_toggleLed(ledbar, led)
grovepi.ledBar_toggleLed(ledbar, 1)
time.sleep(.5)
grovepi.ledBar_toggleLed(ledbar, 2)
time.sleep(.5)
grovepi.ledBar_toggleLed(ledbar, 9)
time.sleep(.5)
grovepi.ledBar_toggleLed(ledbar, 10)
time.sleep(.5)
print "测试 5) 设置状态 - 使用 10 位控制所有 LED"
# ledbar_setBits(ledbar, state)
# state: (0-1023) 或 (0x00-0x3FF) 或 (0b0000000000-0b1111111111) 或 (int('0000000000',2)-int('1111111111',2))
for i in range(0,32):
grovepi.ledBar_setBits(ledbar, i)
time.sleep(.2)
time.sleep(.3)
print "测试 6) 获取当前状态"
# state = ledbar_getBits(ledbar)
# state: (0-1023) 每个 LED 的一个位
state = grovepi.ledBar_getBits(ledbar)
print "前 5 个 LED 点亮时,状态应为 31 或 0x1F"
print state
# 位移左移五位
state = state << 5
# 状态现在应为 992 或 0x3E0
# 保存后,最后 5 个 LED 将点亮而不是前 5 个 LED
time.sleep(.5)
print "测试 7) 设置状态 - 保存刚刚修改的状态"
# ledbar_setBits(ledbar, state)
# state: (0-1023) 每个 LED 的一个位
grovepi.ledBar_setBits(ledbar, state)
time.sleep(.5)
print "测试 8) 交换方向 - 绿到红 - 当前状态保留"
# ledbar_orientation(pin,orientation)
# orientation: (0 = 红到绿, 1 = 绿到红)
# 当您反转 LED Bar 的方向时,所有方法都知道如何处理新的 LED 索引
# 绿到红
grovepi.ledBar_orientation(ledbar, 1)
time.sleep(.5)
# 红到绿
grovepi.ledBar_orientation(ledbar, 0)
time.sleep(.5)
# 绿到红
grovepi.ledBar_orientation(ledbar, 1)
time.sleep(.5)
print "测试 9) 再次设置等级"
# ledbar_setLevel(pin,level)
# level: (0-10)
# 注意红色 LED 现在的索引是 10 而不是 1
for i in range(0,11):
grovepi.ledBar_setLevel(ledbar, i)
time.sleep(.2)
time.sleep(.3)
print "测试 10) 再次设置单个 LED"
# ledbar_setLed(pin,led,state)
# led: 哪个 LED (1-10)
# state: 关闭或打开 (0,1)
grovepi.ledBar_setLed(ledbar, 1, 0)
time.sleep(.5)
grovepi.ledBar_setLed(ledbar, 3, 0)
time.sleep(.5)
grovepi.ledBar_setLed(ledbar, 5, 0)
time.sleep(.5)
print "测试 11) 再次切换单个 LED"
# ledbar_toggleLed(ledbar, led)
grovepi.ledBar_toggleLed(ledbar, 2)
time.sleep(.5)
grovepi.ledBar_toggleLed(ledbar, 4)
time.sleep(.5)
print "测试 12) 获取状态"
# state = ledbar_getBits(ledbar)
# state: (0-1023) 每个 LED 的一个位
state = grovepi.ledBar_getBits(ledbar)
# 最后 5 个 LED 点亮,因此状态应为 992 或 0x3E0
# 位移右移五位
state = state >> 5
# 状态现在应为 31 或 0x1F
print "测试 13) 再次设置状态"
# ledbar_setBits(ledbar, state)
# state: (0-1023) 每个 LED 的一个位
grovepi.ledBar_setBits(ledbar, state)
time.sleep(.5)
print "测试 14) 步进"
# 遍历所有 10 个 LED
for i in range(0,11):
grovepi.ledBar_setLevel(ledbar, i)
time.sleep(.2)
time.sleep(.3)
print "测试 15) 弹跳"
# 打开前两个 LED
grovepi.ledBar_setLevel(ledbar, 2)
# 获取当前状态(应为 0x3)
state = grovepi.ledBar_getBits(ledbar)
# 向右弹跳
for i in range(0,9):
# 位移左移并更新
state <<= 1;
grovepi.ledBar_setBits(ledbar, state)
time.sleep(.2)
# 向左弹跳
for i in range(0,9):
# 位移右移并更新
state >>= 1;
grovepi.ledBar_setBits(ledbar, state)
time.sleep(.2)
time.sleep(.3)
print "测试 16) 随机"
for i in range(0,21):
state = random.randint(0,1023)
grovepi.ledBar_setBits(ledbar, state)
time.sleep(.2)
time.sleep(.3)
print "测试 17) 反转"
# 设置每隔一个 LED 打开 - 341 或 0x155
state = 341
for i in range(0,5):
grovepi.ledBar_setBits(ledbar, state)
time.sleep(.2)
# 位运算 XOR 所有 10 个 LED 打开与当前状态
state = 0x3FF ^ state
grovepi.ledBar_setBits(ledbar, state)
time.sleep(.2)
time.sleep(.3)
print "测试 18) 遍历所有可能的组合"
for i in range(0,1024):
grovepi.ledBar_setBits(ledbar, i)
time.sleep(.1)
time.sleep(.4)
except KeyboardInterrupt:
grovepi.ledBar_setBits(ledbar, 0)
break
except IOError:
print "错误"
- 步骤 5. 运行示例程序。
sudo python3 grove_ledbar.py
在线原理图查看器
资源
- [Eagle&PDF]Grove - LED Bar Eagle 文件
- [库文件]Grove - LED Bar 库
- [库文件]Suli 兼容库
- [数据手册]MY9221 数据手册
- [更多阅读]木质激光枪
项目
Grove LED Bar v2.0:Calliope Mini 配备了两个 Grove 接口。在这个项目中,我想探索如何与这些 Seeed Grove 部件进行通信。
Grove LED Bar 控制器与 Bean+:学习使用流行的 Grove 组件与新的 LightBlue Bean+ 的基础知识,开始构建自己的项目!
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供各种支持,确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。