Grove - LED灯串

Grove - LED灯串模块本质上是一个LED驱动器,用于驱动包装中包含的LED灯串。模块的工作电压为3.3V/5V。然而,LED灯串需要12V的工作电压。因此,该模块使用AIC1896电流模式升压DC-DC转换器为LED灯串提供所需的电压。LED灯串长度为5米,包含50个RGB LED,均匀分布在灯串上。您可以用它来装饰圣诞树、点亮派对或装饰房间。
特性
-
与LED灯串配合使用
-
包装中包含5米长的LED灯串
-
5米长的灯串上均匀分布50个RGB LED,呈现多彩效果
-
使用JST 2.0接口将LED灯串连接到驱动模块
-
使用标准4针Grove电缆连接到其他Grove模块
接口功能

- ① JST 2.0接口:用于连接LED灯串
- ② Grove接口:SIG(引脚1)为高电平时点亮LED灯串,为低电平时关闭灯串
使用方法
按照以下步骤使用该模块构建一个示例电路:
-
首先使用JST2.0两线接口将LED灯串连接到Grove - LED灯串模块。
-
将LED灯串模块连接到电路的输出端(电源模块的右侧)。在电路的输入端,您可以使用一系列基于传感器的输入模块(如Grove - 光传感器、Grove - 声音传感器、Grove - 按钮或Grove - 滑动电位器)。
-
给电路供电。
-
当输入模块提供触发信号时,LED灯串会点亮:
如果直接将光传感器连接到电路的输入端,您会看到在明亮的光线下LED灯会点亮。如果您希望灯在黑暗中点亮,可以在光传感器和电源模块之间添加一个Grove - NOT模块。
如果使用声音传感器,您会看到在检测到声音时LED灯会点亮。同样,如果您希望反转功能,或者换句话说,您希望灯始终点亮,除非有声音,可以在声音传感器和电源模块之间添加一个Grove - NOT模块。
如果使用像Grove - 按钮模块上的瞬时开关,只需按下按钮即可点亮灯串。
- 如果使用滑动电位器,将滑块从GND位置移动到VCC,您会看到灯的亮度随着提供的电压增加而增加。
以下是使用Grove - USB电源模块构建的Grove电路示例:

如果您没有Grove - USB电源模块,可以使用Grove - DC插孔电源模块来点亮LED灯串。
可用性
此 Grove 模块可作为以下 Grove 套件系列的一部分提供:
或者,它也可以在 Seeed Studio Bazaar 单独购买。
在线原理图查看器
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供各种支持,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。