Grove - RGB LED 环(20 - WS2813 Mini)

Grove - RGB LED 环(20 - WS2813 Mini)是 WS2813 数字 RGB LED 环 的迷你版本。RGB LED 环采用 3535 尺寸的 LED,每个 LED 内部嵌入了一个微控制器。WS2813 的驱动芯片位于 LED 内部,因此每个 LED 都是可寻址的。每个 LED 都具有恒流驱动,因此即使电压发生变化,颜色也会非常一致。
特性
- 控制电路和 RGB 芯片集成在 3535 组件中,形成外部控制像素。
- 智能反接保护。
- 内置信号整形电路。
- 256 灰度级和 16777216 全彩显示。
- 串行级联接口,数据接收和解码仅依赖一条信号线。
- 数据传输速度高达 800Kbps。
- 双信号线版本,信号断点连续传输。
信号断点连续传输

只要没有两个或更多相邻的 LED 损坏,其余 LED 就能够正常工作。
规格
| 项目 | 值 |
|---|---|
| 电源 | 3.3V/5V |
| 静态电流 | 0.7mA/LED |
| RGB 通道恒流 | 16mA/LED |
| 刷新频率 | 2KHz |
| 复位时间 | >280μs |
| 工作温度 | -25~85℃ |
| 存储温度 | -40~105℃ |
典型应用
- 护栏管系列、点光显示系列、柔性/刚性灯条系列、模块系列应用。
- 舞台服装照明、创新小工具或其他电子产品。
硬件概览
引脚分布

硬件详情
WS2813B-Mini
WS2813-Mini 是一种智能控制 LED 光源,其控制电路和 RGB 芯片集成在 3535 组件的封装中。其内部包括智能数字端口数据锁存和信号整形放大驱动电路,还包括精密内部振荡器和 12V 电压可编程恒流控制部分,从而实现高度一致的颜色效果。
支持的平台
| Arduino | Raspberry Pi |
|---|---|
|
|
上述提到的支持平台仅表示模块的软件或理论兼容性。我们通常仅为 Arduino 平台提供软件库或代码示例。不可能为所有可能的 MCU 平台提供软件库或演示代码,因此用户需要自行编写软件库。
入门指南
使用 Arduino
硬件
| Seeeduino V4.2 | Base Shield | Grove - RGB LED Ring | Grove - Button |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
-
步骤 1. 将 Grove - Button 连接到 Grove - Base Shield 的 D2 端口。
-
步骤 2. 将 Grove - RGB LED Ring 连接到 Grove - Base Shield 的 D6 端口。
-
步骤 3. 将 Grove - Base Shield 插入 Seeeduino。
1. 如果您使用的是 Arduino UNO,建议连接到直流电源以避免最大 Vcc 电压波动超过 100mV。
2. 如果您使用的是 Seeeduino V4.2,则无需连接直流电源。然而,如果您切换到使用 3V3 为 Grove 供电,主板在通电时会重新启动。请注意,这不会影响使用。
- 步骤 4. 使用 USB 线将 Seeeduino 连接到 PC。

热插拔不支持,您可能需要在任何替换或更改之前断开 Arduino 的电源连接。
现在,我们将演示如何运行代码 'buttoncycler'。这是一个使用额外输入设备(按钮)触发 LED 环变化的示例。如果您希望运行其他程序,操作类似,唯一的变化是您需要断开按钮与 Base Shield 的 D2 端口连接,因为您不再使用它。
软件
如果这是您第一次使用 Arduino,我们强烈建议您在开始之前查看 Arduino 入门指南。
-
步骤 1. 从 Github 下载 Grove-RGB_LED_Ring-20-WS2813Mini 库。
-
步骤 2. 参考 如何安装库 为 Arduino 安装库。
-
步骤 3. 重启 Arduino IDE。打开示例,您可以通过以下三种方式打开:
- 直接在 Arduino IDE 中通过路径打开:File --> Examples --> Adafruit NeoPixel --> buttoncycler。

- 在您的电脑中打开文件,点击 basic_demo.ino,您可以在文件夹 XXXX\Arduino\libraries\Seeed_LED_Ring\examples\buttoncycler\buttoncycler.ino 中找到它,其中 XXXX 是您安装 Arduino IDE 的位置。

- 或者,您可以直接点击图标

在代码块右上角,将以下代码复制到 Arduino IDE 的新草图中。
由于当前的限制,程序中 LED 的亮度受限。如果您坚持调整亮度限制,可以修改 setBrightness() 函数。但这可能导致灯光无法正常工作。
buttoncycler
运行此代码后,当您按下按钮时,它将切换到新的像素动画。请注意,您需要按下按钮一次以启动第一个动画!
#include "Adafruit_NeoPixel.h"
#define BUTTON_PIN 2 // 数字 IO 引脚连接到按钮。此引脚将使用
// 上拉电阻驱动,因此开关应暂时将引脚拉至地面。
// 在高 -> 低转换时,按钮按下逻辑将执行。
#define PIXEL_PIN 6 // 数字 IO 引脚连接到 NeoPixels。
#define PIXEL_COUNT 20
// 参数 1 = 条带中的像素数量,neopixel stick 有 8 个
// 参数 2 = 引脚号(大多数有效)
// 参数 3 = 像素类型标志,根据需要相加:
// NEO_RGB 像素为 RGB 位流连接
// NEO_GRB 像素为 GRB 位流连接,适用于 neopixel stick
// NEO_KHZ400 400 KHz 位流(例如 FLORA 像素)
// NEO_KHZ800 800 KHz 位流(例如高密度 LED 条),适用于 neopixel stick
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(PIXEL_COUNT, PIXEL_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
bool oldState = HIGH;
int showType = 0;
void setup() {
pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
strip.setBrightness(255);
strip.begin();
strip.show(); // 初始化所有像素为“关闭”
}
void loop() {
// 获取当前按钮状态。
bool newState = digitalRead(BUTTON_PIN);
// 检查状态是否从高变低(按钮按下)。
if (newState == LOW && oldState == HIGH) {
// 短暂延迟以消除按钮抖动。
delay(20);
// 消除抖动后检查按钮是否仍为低。
newState = digitalRead(BUTTON_PIN);
if (newState == LOW) {
showType++;
if (showType > 9)
showType=0;
startShow(showType);
}
}
// 将最后的按钮状态设置为旧状态。
oldState = newState;
}
void startShow(int i) {
switch(i){
case 0: colorWipe(strip.Color(0, 0, 0), 50); // 黑色/关闭
break;
case 1: colorWipe(strip.Color(255, 0, 0), 50); // 红色
break;
case 2: colorWipe(strip.Color(0, 255, 0), 50); // 绿色
break;
case 3: colorWipe(strip.Color(0, 0, 255), 50); // 蓝色
break;
case 4: theaterChase(strip.Color(127, 127, 127), 50); // 白色
break;
case 5: theaterChase(strip.Color(127, 0, 0), 50); // 红色
break;
case 6: theaterChase(strip.Color( 0, 0, 127), 50); // 蓝色
break;
case 7: rainbow(20);
break;
case 8: rainbowCycle(20);
break;
case 9: theaterChaseRainbow(50);
break;
}
}
// 用一种颜色填充点,一个接一个
void colorWipe(uint32_t c, uint8_t wait) {
for(uint16_t i=0; i < strip.numPixels(); i++) {
strip.setPixelColor(i, c);
strip.show();
delay(wait);
}
}
void rainbow(uint8_t wait) {
uint16_t i, j;
for(j=0; j<256; j++) {
for(i=0; i<strip.numPixels(); i++) {
strip.setPixelColor(i, Wheel((i+j) & 255));
}
strip.show();
delay(wait);
}
}
// 略有不同,这使得彩虹在整个范围内均匀分布
void rainbowCycle(uint8_t wait) {
uint16_t i, j;
for(j=0; j<256*5; j++) { // 彩虹循环 5 次
for(i=0; i< strip.numPixels(); i++) {
strip.setPixelColor(i, Wheel(((i * 256 / strip.numPixels()) + j) & 255));
}
strip.show();
delay(wait);
}
}
// 剧院风格的爬行灯。
void theaterChase(uint32_t c, uint8_t wait) {
for (int j=0; j<10; j++) { // 执行 10 次追逐循环
for (int q=0; q < 3; q++) {
for (int i=0; i < strip.numPixels(); i=i+3) {
strip.setPixelColor(i+q, c); // 每隔三个像素打开一个
}
strip.show();
delay(wait);
for (int i=0; i < strip.numPixels(); i=i+3) {
strip.setPixelColor(i+q, 0); // 每隔三个像素关闭一个
}
}
}
}
// 带有彩虹效果的剧院风格爬行灯
void theaterChaseRainbow(uint8_t wait) {
for (int j=0; j < 256; j++) { // 在轮盘上循环所有 256 种颜色
for (int q=0; q < 3; q++) {
for (int i=0; i < strip.numPixels(); i=i+3) {
strip.setPixelColor(i+q, Wheel( (i+j) % 255)); // 每隔三个像素打开一个
}
strip.show();
delay(wait);
for (int i=0; i < strip.numPixels(); i=i+3) {
strip.setPixelColor(i+q, 0); // 每隔三个像素关闭一个
}
}
}
}
// 输入一个值 0 到 255 来获取颜色值。
// 颜色是 r - g - b - 返回到 r 的过渡。
uint32_t Wheel(byte WheelPos) {
WheelPos = 255 - WheelPos;
if(WheelPos < 85) {
return strip.Color(255 - WheelPos * 3, 0, WheelPos * 3);
}
if(WheelPos < 170) {
WheelPos -= 85;
return strip.Color(0, WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3);
}
WheelPos -= 170;
return strip.Color(WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3, 0);
}
!!! 注意 库文件可能会更新。此代码可能不适用于更新后的库文件,因此我们建议您使用前两种方法。
如果一切顺利,您将能够看到 LED 环的第一个动画,并且在按下按钮后可以触发新的动画。
其他示例:
RGBW 灯带测试
#include "Adafruit_NeoPixel.h"
#ifdef __AVR__
#include <avr/power.h>
#endif
#define PIN 6
#define NUM_LEDS 20
#define BRIGHTNESS 255
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(NUM_LEDS, PIN, NEO_GRBW + NEO_KHZ800);
byte neopix_gamma[] = {
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5,
5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10,
10, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16,
17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 24, 24, 25,
25, 26, 27, 27, 28, 29, 29, 30, 31, 32, 32, 33, 34, 35, 35, 36,
37, 38, 39, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50,
51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68,
69, 70, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 89,
90, 92, 93, 95, 96, 98, 99,101,102,104,105,107,109,110,112,114,
115,117,119,120,122,124,126,127,129,131,133,135,137,138,140,142,
144,146,148,150,152,154,156,158,160,162,164,167,169,171,173,175,
177,180,182,184,186,189,191,193,196,198,200,203,205,208,210,213,
215,218,220,223,225,228,231,233,236,239,241,244,247,249,252,255 };
void setup() {
// 适用于 Trinket 5V 16MHz,如果您未使用 Trinket,可以删除以下三行代码
#if defined (__AVR_ATtiny85__)
if (F_CPU == 16000000) clock_prescale_set(clock_div_1);
#endif
// Trinket 特殊代码结束
strip.setBrightness(BRIGHTNESS);
strip.begin();
strip.show(); // 初始化所有像素为“关闭”
}
void loop() {
// 一些示例程序,展示如何显示像素:
colorWipe(strip.Color(255, 0, 0), 50); // 红色
colorWipe(strip.Color(0, 255, 0), 50); // 绿色
colorWipe(strip.Color(0, 0, 255), 50); // 蓝色
colorWipe(strip.Color(0, 0, 0, 255), 50); // 白色
whiteOverRainbow(20,75,5);
pulseWhite(5);
// fullWhite();
// delay(2000);
rainbowFade2White(3,3,1);
}
// 逐个点填充颜色
void colorWipe(uint32_t c, uint8_t wait) {
for(uint16_t i=0; i < strip.numPixels(); i++) {
strip.setPixelColor(i, c);
strip.show();
delay(wait);
}
}
void pulseWhite(uint8_t wait) {
for(int j = 0; j < 256 ; j++){
for(uint16_t i=0; i < strip.numPixels(); i++) {
strip.setPixelColor(i, strip.Color(0,0,0, neopix_gamma[j] ) );
}
delay(wait);
strip.show();
}
for(int j = 255; j >= 0 ; j--){
for(uint16_t i=0; i<strip.numPixels(); i++) {
strip.setPixelColor(i, strip.Color(0,0,0, neopix_gamma[j] ) );
}
delay(wait);
strip.show();
}
}
void rainbowFade2White(uint8_t wait, int rainbowLoops, int whiteLoops) {
float fadeMax = 100.0;
int fadeVal = 0;
uint32_t wheelVal;
int redVal, greenVal, blueVal;
for(int k = 0 ; k < rainbowLoops ; k ++){
for(int j=0; j<256; j++) { // 5 次循环显示所有颜色
for(int i=0; i< strip.numPixels(); i++) {
wheelVal = Wheel(((i * 256 / strip.numPixels()) + j) & 255);
redVal = red(wheelVal) * float(fadeVal/fadeMax);
greenVal = green(wheelVal) * float(fadeVal/fadeMax);
blueVal = blue(wheelVal) * float(fadeVal/fadeMax);
strip.setPixelColor( i, strip.Color( redVal, greenVal, blueVal ) );
}
// 第一次循环,淡入!
if(k == 0 && fadeVal < fadeMax-1) {
fadeVal++;
}
// 最后一次循环,淡出!
else if(k == rainbowLoops - 1 && j > 255 - fadeMax ){
fadeVal--;
}
strip.show();
delay(wait);
}
}
delay(500);
for(int k = 0 ; k < whiteLoops ; k ++){
for(int j = 0; j < 256 ; j++){
for(uint16_t i=0; i < strip.numPixels(); i++) {
strip.setPixelColor(i, strip.Color(0,0,0, neopix_gamma[j] ) );
}
strip.show();
}
delay(2000);
for(int j = 255; j >= 0 ; j--){
for(uint16_t i=0; i < strip.numPixels(); i++) {
strip.setPixelColor(i, strip.Color(0,0,0, neopix_gamma[j] ) );
}
strip.show();
}
}
delay(500);
}
void whiteOverRainbow(uint8_t wait, uint8_t whiteSpeed, uint8_t whiteLength ) {
if(whiteLength >= strip.numPixels()) whiteLength = strip.numPixels() - 1;
int head = whiteLength - 1;
int tail = 0;
int loops = 3;
int loopNum = 0;
static unsigned long lastTime = 0;
while(true){
for(int j=0; j<256; j++) {
for(uint16_t i=0; i<strip.numPixels(); i++) {
if((i >= tail && i <= head) || (tail > head && i >= tail) || (tail > head && i <= head) ){
strip.setPixelColor(i, strip.Color(0,0,0, 255 ) );
}
else{
strip.setPixelColor(i, Wheel(((i * 256 / strip.numPixels()) + j) & 255));
}
}
if(millis() - lastTime > whiteSpeed) {
head++;
tail++;
if(head == strip.numPixels()){
loopNum++;
}
lastTime = millis();
}
if(loopNum == loops) return;
head%=strip.numPixels();
tail%=strip.numPixels();
strip.show();
delay(wait);
}
}
}
void fullWhite() {
for(uint16_t i=0; i<strip.numPixels(); i++) {
strip.setPixelColor(i, strip.Color(0,0,0, 255 ) );
}
strip.show();
}
// 略有不同,这使得彩虹在整个灯带上均匀分布
void rainbowCycle(uint8_t wait) {
uint16_t i, j;
for(j=0; j<256 * 5; j++) { // 5 次循环显示所有颜色
for(i=0; i< strip.numPixels(); i++) {
strip.setPixelColor(i, Wheel(((i * 256 / strip.numPixels()) + j) & 255));
}
strip.show();
delay(wait);
}
}
void rainbow(uint8_t wait) {
uint16_t i, j;
for(j=0; j<256; j++) {
for(i=0; i<strip.numPixels(); i++) {
strip.setPixelColor(i, Wheel((i+j) & 255));
}
strip.show();
delay(wait);
}
}
// 输入一个 0 到 255 的值以获取颜色值。
// 颜色是 r - g - b 的过渡,然后回到 r。
uint32_t Wheel(byte WheelPos) {
WheelPos = 255 - WheelPos;
if(WheelPos < 85) {
return strip.Color(255 - WheelPos * 3, 0, WheelPos * 3,0);
}
if(WheelPos < 170) {
WheelPos -= 85;
return strip.Color(0, WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3,0);
}
WheelPos -= 170;
return strip.Color(WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3, 0,0);
}
uint8_t red(uint32_t c) {
return (c >> 16);
}
uint8_t green(uint32_t c) {
return (c >> 8);
}
uint8_t blue(uint32_t c) {
return (c);
}
简单示例
#include "Adafruit_NeoPixel.h"
#ifdef __AVR__
#include <avr/power.h>
#endif
// Arduino 上连接到 NeoPixels 的引脚
// 如果使用 Trinket 或 Gemma,建议将其改为 1
#define PIN 6
// Arduino 上连接的 NeoPixels 数量
#define NUMPIXELS 20
// 设置 NeoPixel 库时,需要告诉它像素数量以及使用哪个引脚发送信号。
// 注意,对于较旧的 NeoPixel 条带,可能需要更改第三个参数——有关可能的值,请参阅 strandtest 示例。
Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
int delayval = 500; // 延迟半秒
void setup() {
// 以下代码适用于 Trinket 5V 16MHz,如果不是使用 Trinket,可以删除这三行代码
#if defined (__AVR_ATtiny85__)
if (F_CPU == 16000000) clock_prescale_set(clock_div_1);
#endif
// Trinket 特殊代码结束
pixels.setBrightness(255);
pixels.begin(); // 初始化 NeoPixel 库
}
void loop() {
// 对于一组 NeoPixels,第一个 NeoPixel 的索引为 0,第二个为 1,以此类推直到像素数量减一。
for(int i=0;i<NUMPIXELS;i++){
// pixels.Color 接受 RGB 值,范围从 0,0,0 到 255,255,255
pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(0,150,0)); // 中等亮度的绿色
pixels.show(); // 将更新后的像素颜色发送到硬件
delay(delayval); // 延迟一段时间(以毫秒为单位)
}
}
简单的新操作符示例
#include "Adafruit_NeoPixel.h"
#ifdef __AVR__
#include <avr/power.h>
#endif
// Arduino 上连接到 NeoPixels 的引脚
// 如果使用 Trinket 或 Gemma,建议将其改为 1
#define PIN 6
// Arduino 上连接的 NeoPixels 数量
int numPixel = 20;
// 颜色顺序,更多信息请参阅 https://github.com/adafruit/Adafruit_NeoPixel/blob/master/Adafruit_NeoPixel.h
uint8_t colorOrder = 0x52; // 或直接使用 NEO_GBR
// 定义新的 NeoPixel 指针
Adafruit_NeoPixel *pixels;
int delayval = 500; // 延迟半秒
void setup() {
// 以下代码适用于 Trinket 5V 16MHz,如果不是使用 Trinket,可以删除这三行代码
#if defined (__AVR_ATtiny85__)
if (F_CPU == 16000000) clock_prescale_set(clock_div_1);
#endif
// Trinket 特殊代码结束
// 此处可以从 EEPROM 或其他地方读取 numPixel 和 colorOrder 的值
// 使用新值创建一个新的 NeoPixel 实例
pixels = new Adafruit_NeoPixel(numPixel, PIN, colorOrder);
pixels->setBrightness(255);
pixels->begin(); // 初始化 NeoPixel 库
}
void loop() {
// 对于一组 NeoPixels,第一个 NeoPixel 的索引为 0,第二个为 1,以此类推直到像素数量减一。
for(int i=0;i<numPixel;i++){
// pixels.Color 接受 RGB 值,范围从 0,0,0 到 255,255,255
pixels->setPixelColor(i, pixels->Color(0,150,0)); // 中等亮度的绿色
pixels->show(); // 将更新后的像素颜色发送到硬件
delay(delayval); // 延迟一段时间(以毫秒为单位)
}
}
Strand 测试
#include "Adafruit_NeoPixel.h"
#ifdef __AVR__
#include <avr/power.h>
#endif
#define PIN 6
// 参数 1 = 条带中的像素数量
// 参数 2 = Arduino 引脚号(大多数有效)
// 参数 3 = 像素类型标志,根据需要相加:
// NEO_KHZ800 800 KHz 位流(大多数 NeoPixel 产品使用 WS2812 LED)
// NEO_KHZ400 400 KHz(经典 'v1'(非 v2)FLORA 像素,WS2811 驱动器)
// NEO_GRB 像素使用 GRB 位流(大多数 NeoPixel 产品)
// NEO_RGB 像素使用 RGB 位流(v1 FLORA 像素,非 v2)
// NEO_RGBW 像素使用 RGBW 位流(NeoPixel RGBW 产品)
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(20, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
// 重要提示:为了减少 NeoPixel 烧毁风险,请在像素电源线上添加 1000 uF 电容器,
// 在第一个像素的数据输入端添加 300 - 500 欧姆电阻,并尽量减少 Arduino 和第一个像素之间的距离。
// 避免在通电电路上连接...如果必须连接,请先连接 GND。
void setup() {
// 以下代码适用于 Trinket 5V 16MHz,如果不是使用 Trinket,可以删除这三行代码
#if defined (__AVR_ATtiny85__)
if (F_CPU == 16000000) clock_prescale_set(clock_div_1);
#endif
// Trinket 特殊代码结束
strip.begin();
strip.setBrightness(255);
strip.show(); // 初始化所有像素为“关闭”
}
void loop() {
// 一些示例过程,展示如何显示像素:
colorWipe(strip.Color(255, 0, 0), 50); // 红色
colorWipe(strip.Color(0, 255, 0), 50); // 绿色
colorWipe(strip.Color(0, 0, 255), 50); // 蓝色
//colorWipe(strip.Color(0, 0, 0, 255), 50); // 白色 RGBW
// 发送一个剧院像素追逐效果...
theaterChase(strip.Color(127, 127, 127), 50); // 白色
theaterChase(strip.Color(127, 0, 0), 50); // 红色
theaterChase(strip.Color(0, 0, 127), 50); // 蓝色
rainbow(20);
rainbowCycle(20);
theaterChaseRainbow(50);
}
// 用颜色逐个填充点
void colorWipe(uint32_t c, uint8_t wait) {
for(uint16_t i=0; i < strip.numPixels(); i++) {
strip.setPixelColor(i, c);
strip.show();
delay(wait);
}
}
void rainbow(uint8_t wait) {
uint16_t i, j;
for(j=0; j<256; j++) {
for(i=0; i<strip.numPixels(); i++) {
strip.setPixelColor(i, Wheel((i+j) & 255));
}
strip.show();
delay(wait);
}
}
// 稍有不同,这使得彩虹在整个范围内均匀分布
void rainbowCycle(uint8_t wait) {
uint16_t i, j;
for(j=0; j<256*5; j++) { // 彩虹循环 5 次
for(i=0; i< strip.numPixels(); i++) {
strip.setPixelColor(i, Wheel(((i * 256 / strip.numPixels()) + j) & 255));
}
strip.show();
delay(wait);
}
}
// 剧院风格的爬行灯
void theaterChase(uint32_t c, uint8_t wait) {
for (int j=0; j<10; j++) { // 执行 10 次追逐循环
for (int q=0; q < 3; q++) {
for (uint16_t i=0; i < strip.numPixels(); i=i+3) {
strip.setPixelColor(i+q, c); // 每隔三个像素打开一个
}
strip.show();
delay(wait);
for (uint16_t i=0; i < strip.numPixels(); i=i+3) {
strip.setPixelColor(i+q, 0); // 每隔三个像素关闭一个
}
}
}
}
// 带有彩虹效果的剧院风格爬行灯
void theaterChaseRainbow(uint8_t wait) {
for (int j=0; j < 256; j++) { // 在轮盘上循环所有 256 种颜色
for (int q=0; q < 3; q++) {
for (uint16_t i=0; i < strip.numPixels(); i=i+3) {
strip.setPixelColor(i+q, Wheel( (i+j) % 255)); // 每隔三个像素打开一个
}
strip.show();
delay(wait);
for (uint16_t i=0; i < strip.numPixels(); i=i+3) {
strip.setPixelColor(i+q, 0); // 每隔三个像素关闭一个
}
}
}
}
// 输入一个值 0 到 255,获取一个颜色值。
// 颜色是从红色到绿色到蓝色再回到红色的过渡。
uint32_t Wheel(byte WheelPos) {
WheelPos = 255 - WheelPos;
if(WheelPos < 85) {
return strip.Color(255 - WheelPos * 3, 0, WheelPos * 3);
}
if(WheelPos < 170) {
WheelPos -= 85;
return strip.Color(0, WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3);
}
WheelPos -= 170;
return strip.Color(WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3, 0);
}
原理图在线查看器
资源
-
[PDF] WS2813-Mini 数据手册
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持,以确保您使用我们的产品时拥有顺畅的体验。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。