Grove - MP3 v3.0

Grove - MP3 是一个基于 WT2003S-20SS 音频解码器的 20x40mm 超迷你音乐模块。它支持采样率为 848KHz、比特率为 8320Kbps 的高质量 MP3 格式音频文件。为了扩展存储容量,我们在模块背面添加了一个 TF 卡插槽。TF 卡采用 DIO 接口模式,支持最大 32GB,支持 FAT16 和 FAT32 文件系统。现在有了这个小巧的音乐模块,你可以随身携带成百上千首音乐。
顾名思义,Grove - MP3 V3 是 Grove - MP3 V2 的升级版本。与 Grove MP3 V2 相比,V3 增加了一个 JST2.0 扬声器端口,使您可以同时通过扬声器和 3.5mm 耳机输出音频。
特性
- 支持 MP3 格式音频文件
- 采样率:8
48KHz / 比特率:8320Kbps - 支持最大 32GB TF 卡
- 支持扬声器和耳机同时输出音频
- 兼容 3.3V 和 5V 平台
- 支持 32 级音量调节
规格
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 供电电压 | 3.3V / 5V |
| 采样率 | 8 |
| 接口 | I2C(默认 I2C 地址:0x36)且不可更改 |
| 输出 | 扬声器 / 3.5mm 音频插孔 |
| 分辨率 | 支持 32 级音量调节 |
硬件概览
支持的平台
| Arduino | Raspberry Pi | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
入门指南
使用 Arduino
所需材料
| Seeeduino V4.2 | Base Shield | Grove - MP3 V3 -音乐播放器 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
此外,您可以考虑我们的新产品 Seeeduino Lotus M0+,它相当于 Seeeduino V4.2 和 Base Shield 的组合。
硬件连接
-
步骤 1. 将 Grove - MP3 V3 音乐播放器连接到 Base Shield 的 D2 端口。
-
步骤 2. 将 Grove - Base Shield 插入 Seeeduino。
-
步骤 3. 使用 USB 数据线将 Seeeduino 连接到电脑。

软件
:::提示 如果这是您第一次使用 Arduino,我们强烈建议您在开始之前查看 Arduino 入门指南。 :::
-
步骤 1. 将您的
.mp3音乐文件复制到 TF 卡,并将它们保存到 TF 卡的根目录。 -
步骤 2. 从 Github 下载 Seeed_Serial_MP3 库。
:::注意 参考 如何安装库 来为 Arduino 安装库。 :::
- 步骤 3. 重启 Arduino IDE。通过以下路径打开 WT2003S_Terminal_Player 示例:文件 → 示例 → Seeed_Serial_MP3_Player → WT2003S_Terminal_Player。您可以使用此模块播放
.mp3格式的音乐文件,并通过 3.5mm 音频插孔、JST2.0 扬声器端口播放音频,甚至可以同时输出。
以下是 WT2003S_Terminal_Player 示例代码:
#include "WT2003S_Player.h"
#ifdef __AVR__
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial SSerial(2, 3); // RX, TX
#define COMSerial SSerial
#define ShowSerial Serial
WT2003S<SoftwareSerial> Mp3Player;
#endif
#ifdef ARDUINO_SAMD_VARIANT_COMPLIANCE
#define COMSerial Serial1
#define ShowSerial SerialUSB
WT2003S<Uart> Mp3Player;
#endif
#ifdef ARDUINO_ARCH_STM32F4
#define COMSerial Serial
#define ShowSerial SerialUSB
WT2003S<HardwareSerial> Mp3Player;
#endif
uint8_t vol = 10;
uint32_t spi_flash_songs = 0;
uint32_t sd_songs = 0;
STROAGE workdisk = SD;
struct Play_history {
uint8_t disk;
uint16_t index;
char name[8];
}* SPISong, *SDSong;
void readSongName(struct Play_history* ph, uint32_t num, STROAGE disk) {
Mp3Player.volume(0);
delay(100);
switch (disk) {
case SPIFLASH:
Mp3Player.playSPIFlashSong(0x0001);
break;
case SD:
Mp3Player.playSDRootSong(0x0001);
break;
case UDISK:
Mp3Player.playUDiskRootSong(0x0001);
break;
}
ShowSerial.println("2...");
for (int i = 0; i < num ; i++) {
delay(300);
ph[i].disk = disk;
ph[i].index = Mp3Player.getTracks();
Mp3Player.getSongName(ph[i].name);
Mp3Player.next();
}
ShowSerial.println("4...");
Mp3Player.pause_or_play();
Mp3Player.volume(14);
delay(100);
}
void getAllSong() {
uint8_t diskstatus = Mp3Player.getDiskStatus();
ShowSerial.println(diskstatus);
spi_flash_songs = Mp3Player.getSPIFlashMp3FileNumber();
ShowSerial.print("SPIFlash:");
ShowSerial.println(spi_flash_songs);
if (spi_flash_songs > 0) {
SPISong = (struct Play_history*)malloc((spi_flash_songs + 1) * sizeof(struct Play_history));
readSongName(SPISong, spi_flash_songs, SPIFLASH);
}
if (diskstatus && 0x02) { // 有 SD 卡
sd_songs = Mp3Player.getSDMp3FileNumber();
ShowSerial.print("SD:");
ShowSerial.println(sd_songs);
if (sd_songs > 0) {
SDSong = (struct Play_history*)malloc((sd_songs + 1) * sizeof(struct Play_history));
ShowSerial.println("1...");
readSongName(SDSong, sd_songs, SD);
}
}
}
void printSongs() {
ShowSerial.print("-------------------");
ShowSerial.print("索引");
ShowSerial.print("<-------->");
ShowSerial.print("名称");
ShowSerial.print("-------------------");
ShowSerial.println();
ShowSerial.println("-------------------SPI Flash-------------------------------");
for (int i = 0 ; i < spi_flash_songs; i++) {
ShowSerial.print("-------------------");
ShowSerial.print(SPISong[i].index);
ShowSerial.print("<-------->");
ShowSerial.print(SPISong[i].name);
ShowSerial.print("-------------------");
ShowSerial.println();
}
ShowSerial.println("-------------------SD 卡-------------------------------");
for (int i = 0 ; i < sd_songs; i++) {
ShowSerial.print("-------------------");
ShowSerial.print(SDSong[i].index);
ShowSerial.print("<-------->");
ShowSerial.print(SDSong[i].name);
ShowSerial.print("-------------------");
ShowSerial.println();
}
}
void setup() {
while (!ShowSerial);
ShowSerial.begin(9600);
COMSerial.begin(9600);
ShowSerial.println("+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++");
Mp3Player.init(COMSerial);
ShowSerial.println("0...");
getAllSong();
printMenu();
printSongs();
}
void loop() {
if (ShowSerial.available()) {
char cmd = ShowSerial.read();
switch (cmd) {
case '+': {
ShowSerial.print("音量增加: ");
vol = Mp3Player.getVolume();
Mp3Player.volume(++vol);
ShowSerial.print(vol);
ShowSerial.println();
break;
}
case '-': {
ShowSerial.print("音量减少: ");
vol = Mp3Player.getVolume();
if (--vol > 31) {
vol = 0;
}
Mp3Player.volume(vol);
ShowSerial.print(vol);
ShowSerial.println();
break;
}
case 't': {
uint8_t status;
ShowSerial.print("状态:");
status = Mp3Player.getStatus();
if (status == 0x01) {
ShowSerial.print("播放中");
}
if (status == 0x02) {
ShowSerial.print("停止");
}
if (status == 0x03) {
ShowSerial.print("暂停");
}
ShowSerial.println();
break;
}
case 'n': {
Mp3Player.next();
break;
}
case 'p': {
Mp3Player.pause_or_play();
break;
}
case 'w': {
Mp3Player.playMode(SINGLE_SHOT);
break;
}
case 'x': {
Mp3Player.playMode(SINGLE_CYCLE);
break;
}
case 'y': {
Mp3Player.playMode(CYCLE);
break;
}
case 'z': {
Mp3Player.playMode(RANDOM);
break;
}
case 'c': {
ShowSerial.print(Mp3Player.copySDtoSPIFlash());
break;
}
case '1':
case '2':
case '3':
case '4':
case '5':
case '6':
case '7':
case '8':
case '9':
ShowSerial.print("播放:");
if (workdisk == SD) {
Mp3Player.playSDRootSong(cmd - '0' - 1);
ShowSerial.print(cmd + ": ");
ShowSerial.print(SDSong[cmd - '0'].name);
}
if (workdisk == SPIFLASH) {
Mp3Player.playSPIFlashSong(cmd - '0' - 1);
ShowSerial.print(cmd + ": ");
ShowSerial.print(SPISong[cmd - '0'].name);
}
ShowSerial.println();
break;
default:
break;
}
}
}
void printMenu(void) {
ShowSerial.println("MP3 命令列表:");
ShowSerial.println("-----------------");
ShowSerial.println("'+' 或 '-' : 增加/减少音量");
ShowSerial.println("'1' ~ '9' : 选择歌曲");
ShowSerial.println("'n' : 下一首歌曲");
ShowSerial.println("'s' : 切换播放磁盘,SPI Flash");
ShowSerial.println("'p' : 播放或暂停");
ShowSerial.println("'w' : 设置播放模式为单次播放");
ShowSerial.println("'x' : 设置播放模式为单曲循环");
ShowSerial.println("'y' : 设置播放模式为全部循环");
ShowSerial.println("'z' : 设置播放模式为随机播放");
ShowSerial.println("'c' : 将 MP3 文件复制到 SPI Flash");
ShowSerial.println(" (是的,这确实按复制顺序进行。)");
ShowSerial.println();
ShowSerial.println("按任意其他键显示此菜单");
ShowSerial.println();
}
-
步骤 3. 上传示例代码。如果您不知道如何上传代码,请查看如何上传代码。
-
步骤 4. 打开 Arduino IDE 的 串口监视器,点击 工具->串口监视器。或者同时按下 ++ctrl+shift+m++ 键。将波特率设置为 9600。
-
步骤 5. 结果应如下图所示。根据命令列表播放音乐或使用其他实用功能。

常见问题解答
Q1# TF 卡无法识别。
A1: 检查 TF 卡的文件系统,确保其为 FAT16 或 FAT32 文件系统。
资源
- [ZIP] Grove - MP3 V3 原理图
- [PDF] WT2003S 数据手册
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们将为您提供多种支持,确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。