Skip to main content

Grove - MP3 v2.0

Grove - MP3 v2.0 是一个小型且紧凑的音频模块。它支持对 MP3、WAV 和 WMV 格式的音频文件进行各种操作,例如随机播放音乐、播放特定文件中的音乐等。通过串行通信,您可以使用所有预定义的命令或命令组合来操作音乐文件。该模块还支持 FAT16 和 FAT32 等通用文件系统。它配备了 Grove UART 接口、3.5 mm 音频插孔和 micro-SD 卡槽。使用该模块,您可以为您的静音应用程序增添一些声音。

版本​

产品版本变更内容发布日期
Grove - MP3 v1.0初始版本2013年4月28日
Grove - MP3 v2.0更换为 KT403A2015年12月15日

特性​

  • 对音频文件的通用操作
  • 板载 micro-SD 卡槽和 3.5 mm 音频插孔
  • 支持采样率:8 / 11.025 / 12 / 16 / 22.05 / 24 / 32 / 44.1 / 48(KHz)
  • 24 位 DAC 输出,最大动态输出范围为 90 dB,信噪比为 85 dB
  • 支持 MP3、WMV 和 WAV 音频格式以及 FAT16、FAT32 文件系统
  • 内嵌 10 级均衡器
tip

更多关于 Grove 模块的详细信息,请参考 Grove 系统

应用场景​

  • 用于任何应用的中级音频模块。

规格参数​

参数值
输入电压5 V (DC)
工作电流(无信号输出状态)小于 15 mA
工作电流小于 40 mA
芯片KT403A (数据手册)
芯片 LDO 输出电压3.3 V
芯片输出电流最大 100mA
支持的文件格式MP3、WAV、WMA
SD 卡支持的最大内存8 GB
采样率8 / 11.025 / 12 / 16 / 22.05 / 24 / 32 / 44.1 / 48(KHz)

支持的平台​

ArduinoRaspberry Pi
caution

上述提到的支持平台仅表示模块的软件或理论兼容性。我们通常仅为 Arduino 平台提供软件库或代码示例。不可能为所有可能的 MCU 平台提供软件库或演示代码。因此,用户需要自行编写软件库。

硬件概览​

入门指南​

note

如果这是您第一次使用 Arduino,我们强烈建议您在开始之前查看 Arduino 入门指南。

使用 Arduino 播放​

硬件​

  • 步骤 1. 准备以下物品:
Seeeduino V4.2Base ShieldGrove - MP3 v2.0
enter image description hereenter image description hereenter image description here
立即购买立即购买立即购买
note

我们还需要一个存有音乐的 SD 卡,以及带有 3.5 mm 音频插孔的耳机或立体声设备。

  • 步骤 2. 将 Grove-MP3 v2.0 连接到 Grove-Base Shield 的 D2 端口。
  • 步骤 3. 将 Grove - Base Shield 插入 Seeeduino。
  • 步骤 4. 使用 USB 数据线将 Seeeduino 连接到 PC。

note

如果没有 Grove Base Shield,我们也可以直接将 Grove-MP3 v2.0 连接到 Seeeduino,如下所示。

SeeeduinoGrove-MP3 v2.0
5V红线
GND黑线
D3白线
D2黄线

软件​

  • 步骤 1. 从 Github 下载 Grove-MP3 v2.0。
  • 步骤 2. 参考 如何安装库 为 Arduino 安装库。
  • 步骤 3. 您可以选择 Seeed_Serial_MP3_Player/examples/KT403A_Terminal_player 示例并上传到 Arduino。如果您不知道如何上传代码,请查看 如何上传代码。
  • 步骤 4. 我们将在 COM 终端看到如下信息。

note

对于高级编程,您可以 下载 KT403A 芯片的数据手册。

  • 步骤 5. 请输入相关命令以播放音乐。
tip

该库支持 AVR/SAMD/STM32F4 设备,同时支持硬件和软件串口。

串口分为两种。一种是 COMSerial,表示与 Grove-MP3 模块连接的通信端口。另一种是 ShowSerial,表示与 PC 连接的串口信息显示端口。

大多数 Arduino 板至少有一个串口,有些有多个串口(例如 Arduino Mega 有 4 个串口)。它通过数字引脚 0 (RX) 和 1 (TX) 与计算机通过 USB 通信。因此,如果您在引脚 D0 和 D1 上连接 UART 设备,则在通过 USB 下载程序之前必须移除它们。否则会导致上传失败。有时您需要的串口比硬件串口可用数量更多。如果是这种情况,您可以使用软件串口,它通过软件模拟串口硬件。软件串口需要 Arduino 控制器的大量帮助来发送和接收数据,因此它不如硬件串口快速或高效。有关串口的更多信息,请参考 Seeed Arduino Serial。

  • AVR: 在以下示例中,我们将软件串口定义为 COMSerial(连接到 Grove-MP3 模块)。并非所有数字引脚都可以用于软件串口。您可以参考 Software Serial 了解详细的引脚信息。我们将硬件串口定义为 ShowSerial(连接到 PC)。如果您使用 Arduino Mega,可以将硬件串口连接到 ShowSerial,并将其他 Serial1/Serial2/Serial3 连接到 COMSerial。因此,您可以参考 AVR Mega 的设置。

  • SAMD: 在以下示例中,SAMD 不支持软件串口。我们使用硬件串口 Serial1 与 Grove-MP3 模块通信,并使用 SerialUSB 在 PC 上打印消息。

  • STM32F4: 在以下示例中,我们使用硬件串口 Serial 与 Grove-MP3 模块通信,并使用 SerialUSB 在 PC 上打印消息。

note

有关串口的更多信息,请参考 Seeed Arduino Serial。

#ifdef __AVR__
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial SSerial(2, 3); // RX, TX
#define COMSerial SSerial
#define ShowSerial Serial

KT403A<SoftwareSerial> Mp3Player;
#endif

#ifdef ARDUINO_SAMD_VARIANT_COMPLIANCE
#define COMSerial Serial1
#define ShowSerial SerialUSB

KT403A<Uart> Mp3Player;
#endif

#ifdef ARDUINO_ARCH_STM32F4
#define COMSerial Serial
#define ShowSerial SerialUSB

KT403A<HardwareSerial> Mp3Player;
#endif

在线原理图查看器​

资源​

项目​

基于 Arduino 的安全项目使用 Cayenne:基于 Arduino 的家庭安全项目。当检测到入侵者时发送短信/电子邮件警报。为授权人员提供个性化消息。

叶子钢琴:我们使用触摸传感器制作了一架钢琴,并使用树叶作为琴键。

技术支持与产品讨论​

感谢您选择我们的产品!我们提供多种支持渠道,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通方式,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...