Grove-机械键帽

Grove-机械键帽是一种带有内置 LED 的机械开关。255 全彩 RGB LED 使其能够简单方便地显示开关的状态。该键帽非常可靠,具有 20,000,000 次按压操作寿命。
您会发现这是一个有趣且稳定的模块,可以用于制作一些非常有趣的项目或产品。实际上,您甚至可以使用多个 Grove-机械键帽制作一个机械键盘。
20,000,000 次操作应以每分钟 300 次循环的速率连续进行,无负载。
特性
- 可编程 LED
- 可靠的机械结构
- 超长操作寿命
规格
| 项目 | 值 |
|---|---|
| 工作电压 | 3v-5v |
| 绝缘电阻 | 100MΩ 最小值 |
| 接触电阻 | 200 mΩ 最大值 |
| 无负载操作寿命 | 20,000,000 |
应用
- 汽车设备
- 可视设备
- 家用电器
- 信息设备
硬件
引脚图

原理图

K1 连接到按钮,当按键打开时,SIG1 将通过 R2 被拉低,此时 SIG1 的输出应为低电平。 当按钮被按下时,K1 将闭合,SIG1 将连接到 VCC,此时 SIG1 的输出变为高电平。
在本节中我们仅展示部分原理图,完整文档请参考 资源
支持的平台
| Arduino | Raspberry Pi | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
上述提到的支持平台仅表示模块的软件或理论兼容性。在大多数情况下,我们仅为 Arduino 平台提供软件库或代码示例。不可能为所有可能的 MCU 平台提供软件库或演示代码。因此,用户需要自行编写软件库。
入门指南
如果这是您第一次使用 Arduino,我们强烈建议您在开始之前查看 Arduino 入门指南。
使用 Arduino
硬件
所需材料
| Seeeduino V4.2 | Base Shield | Grove-机械按键帽 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
-
步骤 1. 将 Grove-机械按键帽连接到 Grove-Base Shield 的 D2 端口。
-
步骤 2. 将 Grove-Base Shield 插入 Seeeduino。
-
步骤 3. 使用 USB 数据线将 Seeeduino 连接到电脑。

如果没有 Grove Base Shield,我们也可以直接将 Grove-机械按键帽连接到 Seeeduino,如下所示。
| Seeeduino | Grove-机械按键帽 |
|---|---|
| 5V | 红色 |
| GND | 黑色 |
| D3 | 白色 |
| D2 | 黄色 |
软件
-
步骤 1. 从 Github 下载 Adafruit_NeoPixel-master 库。
-
步骤 2. 参考 如何安装库 为 Arduino 安装库。
-
步骤 3. 打开 Arduino IDE 并创建一个新文件,然后将以下代码复制到新文件中。
/**
* 这是一个 Grove - 机械按键帽的示例。
* 每次按下按键都会改变 SK6805 RGB LED 的颜色。SK6805 是一个与 NeoPixel 兼容的芯片。
*
* 致谢:
* Adafruit_NeoPixel - https://github.com/adafruit/Adafruit_NeoPixel/blob/master/COPYING
*/
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#define BUTTON_PIN 2 // 数字 IO 引脚连接到按钮。此引脚将使用上拉电阻驱动,因此开关应暂时将引脚拉至地面。
// 在高 -> 低转换时,按钮按下逻辑将执行。
#define PIXEL_PIN 3 // 数字 IO 引脚连接到 NeoPixels。
#define PIXEL_COUNT 60
// 参数 1 = 灯条中的像素数量,neopixel stick 有 8 个
// 参数 2 = 引脚编号(大多数有效)
// 参数 3 = 像素类型标志,根据需要相加:
// NEO_RGB 像素为 RGB 位流连接
// NEO_GRB 像素为 GRB 位流连接,适用于 neopixel stick
// NEO_KHZ400 400 KHz 位流(例如 FLORA 像素)
// NEO_KHZ800 800 KHz 位流(例如高密度 LED 灯条),适用于 neopixel stick
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(PIXEL_COUNT, PIXEL_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
bool oldState = LOW;
uint8_t color_pos = 0;
int i=0;
int longpress=2000;
long timecheck;
void setup() {
pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
strip.begin();
strip.clear();
strip.show(); // 初始化所有像素为“关闭”
Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
// 获取当前按钮状态。
bool newState = digitalRead(BUTTON_PIN);
// 检查状态是否从低变高(按钮按下)。
if (newState == HIGH && oldState == LOW) {
timecheck = millis();
// 短暂延迟以消除按钮抖动。
delay(20);
// 检查消抖后按钮是否仍为低。
newState = digitalRead(BUTTON_PIN);
if (newState == HIGH){
color_pos+=8;
strip.setPixelColor(0, Wheel(color_pos));
strip.show();
}
}
if( millis()-timecheck > 300)
{
if (digitalRead(BUTTON_PIN)==HIGH)
{
if(millis()-timecheck > longpress)
{
while(digitalRead(BUTTON_PIN) == HIGH)
{
strip.setPixelColor(0,Wheel(color_pos));
strip.show();
delay(300);
strip.setPixelColor(0,0,0,0);
strip.show();
delay(300);
bool newState = digitalRead(BUTTON_PIN);
}
strip.setPixelColor(0,0,0,0);
strip.show();
timecheck = millis();
}
}
}
// 将最后的按钮状态设置为旧状态。
oldState = newState;
}
// 输入一个值 0 到 255 来获取颜色值。
// 颜色是 r - g - b - 返回 r 的过渡。
uint32_t Wheel(byte WheelPos) {
WheelPos = 255 - WheelPos;
if(WheelPos < 85) {
return strip.Color(255 - WheelPos * 3, 0, WheelPos * 3);
}
if(WheelPos < 170) {
WheelPos -= 85;
return strip.Color(0, WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3);
}
WheelPos -= 170;
return strip.Color(WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3, 0);
}
-
步骤 4. 上传示例代码。如果您不知道如何上传代码,请查看 如何上传代码。
-
步骤 5. 每次按下 Grove-机械按键帽,您将看到 LED 颜色发生变化。如果按住按钮约 2 秒钟,您将看到呼吸灯效果。
使用 Raspberry Pi
硬件
- 步骤 1. 本项目使用的材料:
| Raspberry Pi | Grove Base Hat for RasPi | Grove - 机械按键帽 |
|---|---|---|
![]() | ||
| 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
- 步骤 2. 将 Grove Base Hat 插入到树莓派中。
- 步骤 3. 将 Grove - Mech Keycap 连接到 Base Hat 的 PWM 端口(端口 12)。
对于 PWM 功能,pin 可以是以下表格中 pin 列的值,并将设备连接到对应的插槽。
| Pin | 插槽 |
|---|---|
| 18 | D18 |
| 12 | PWM |
- 步骤 4. 使用 USB 数据线将树莓派连接到电脑。

软件
- 步骤 1. 按照 设置软件 的说明配置开发环境。
- 步骤 2. 通过克隆 grove.py 库下载源文件。
cd ~
git clone https://github.com/Seeed-Studio/grove.py
- 步骤 3. 执行以下命令运行代码。
cd grove.py/grove
sudo python grove_mech_keycap.py 12
Unix 有一个“安全模型”。作为普通用户,你可以执行一些操作,但不能访问同一台计算机上其他用户的文件。作为用户,你也不应该能够导致计算机停止工作。而 "/dev/mem" 允许你进行比更改 GPIO 更“危险”的操作。因此,/dev/mem 必须对普通用户进行保护。因此,为了运行此代码,你需要在命令行中输入 sudo python grove_mech_keycap.py。
以下是 grove_mech_keycap.py 的代码。
import time
from grove.button import Button
from grove.factory import Factory
class GroveKeycap(object):
def __init__(self, pin):
# 高电平 = 按下
self.__btn = Factory.getButton("GPIO-HIGH", pin)
# 单个 WS2812 LED
self.__led = Factory.getOneLed("WS2812-PWM", pin + 1)
self.__on_event = None
self.__btn.on_event(self, GroveKeycap.__handle_event)
@property
def on_event(self):
return self.__on_event
@on_event.setter
def on_event(self, callback):
if not callable(callback):
return
self.__on_event = callback
def __handle_event(self, evt):
# print("event index:{} event:{} pressed:{}".format(evt['index'], evt['code'], evt['presesed']))
if callable(self.__on_event):
self.__on_event(evt['index'], evt['code'], evt['time'])
return
self.__led.brightness = self.__led.MAX_BRIGHT
event = evt['code']
if event & Button.EV_SINGLE_CLICK:
self.__led.light(True)
print("turn on LED")
elif event & Button.EV_DOUBLE_CLICK:
self.__led.blink()
print("blink LED")
elif event & Button.EV_LONG_PRESS:
self.__led.light(False)
print("turn off LED")
Grove = GroveKeycap
def main():
from grove.helper import SlotHelper
sh = SlotHelper(SlotHelper.PWM)
pin = sh.argv2pin()
ledbtn = GroveKeycap(pin)
# 删除下面的 ''' 对以开始你的实验
'''
# 自定义事件处理程序
def cust_on_event(index, event, tm):
print("event with code {}, time {}".format(event, tm))
ledbtn.on_event = cust_on_event
'''
while True:
time.sleep(1)
if __name__ == '__main__':
main()
如果一切正常,你将能够看到以下结果。如果单击按键帽,你会看到 "turn on LED";如果双击按键帽,你会看到 "blink LED";长按按键帽会显示 "turn off LED"。
pi@raspberrypi:~/grove.py/grove $ sudo python grove_mech_keycap.py 12
Hat Name = 'Grove Base Hat RPi'
turn on LED
turn on LED
blink LED
turn on LED
turn off LED
^CTraceback (most recent call last):
File "grove_mech_keycap.py", line 98, in <module>
main()
File "grove_mech_keycap.py", line 94, in main
time.sleep(1)
KeyboardInterrupt
你可以通过按下 ++ctrl+c++ 来退出此程序。
原理图在线查看器
资源
- [Zip] Grove-Mech Keycap Eagle 文件
- [Zip] Adafruit_NeoPixel-master
- [PDF] 开关产品简介
项目
这是该产品的介绍视频,包含简单的演示,您可以尝试一下。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供各种支持,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。