Grove - 微型摄像头

如果您正在寻找一款小型摄像头,也许 Grove - 微型摄像头会是您的最佳选择。这是一款可以通过 Arduino 控制的微型摄像头。它集成了图像处理功能,可以生成 1280*720 的 JPEG 图像。拍摄的照片存储在 SD 卡中,您可以通过 Mini 8Pin USB 接口读取 SD 卡信息。
特点
- 标准 USB 接口和 Grove 接口
- 高分辨率
- 小巧轻便
更多关于 Grove 模块的详细信息,请参考 Grove 系统
规格参数
| 项目 | 性能参数 |
|---|---|
| CPU | ARM9 |
| 视频解码 | H.263 加速 |
| 视频格式 | AVI |
| 视频编码 | MPEG4 |
| 视频分辨率 | 640*480 |
| 视频帧率 | 30FPS |
| 运行软件 | 支持 AVI 播放器 |
| 照片格式 | JPEG |
| 图像分辨率 | 1280*720 |
| 充电模式 | DC5V |
| 数据通信接口 | Mini 8Pin USB |
| 存储介质 | Micro SD (最大 32G) |
演示
与普通摄像头不同,Grove - 微型摄像头可以通过 Arduino/Seeeduino 控制。
现在让我们使用 Grove - 微型摄像头实现以下功能:每次有人靠近时拍摄一张照片。
为实现此功能,我们需要一个 Grove - PIR 动作传感器,它可以检测一定范围内的动作。
让我们开始制作:
- 将 SD 卡插入 SD 卡插槽,SD 卡不包含在 Grove 中,其容量不能超过 32G。
- 将 Grove - 微型摄像头连接到 Grove - 基础扩展板的 D2 端口,并将 Grove - PIR 动作传感器连接到 D5 端口。
- 将 Grove - 基础扩展板插入 Arduino/Seeeduino,然后使用 USB 数据线将 Arduino/Seeeduino 连接到 PC。
- 打开 Arduino IDE,将以下代码复制并粘贴到一个新草图中:
/* 使用数字 2 控制摄像头 */
/* 使用数字 5 接收传感器信号 */
#define KEY 2
#define PIR_MOTION_SENSOR 5
void setup()
{
Serial.begin(9600);
pinMode(KEY,OUTPUT);
pinMode(PIR_MOTION_SENSOR,INPUT);
delay(100);
enterStandbyMode();
makeVideo(5000);
}
void loop()
{
int sensorValue = digitalRead(PIR_MOTION_SENSOR);
if(sensorValue == HIGH) //当传感器值为 HIGH 时,表示有人靠近
{
takePicture();
delay(5000);
}
}
void takePicture(void)
{
digitalWrite(KEY,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(KEY,LOW);
delay(1000);
}
void enterStandbyMode(void)
{
//将 key 引脚设置为高电平 2 秒,进入待机状态
digitalWrite(KEY,HIGH);
delay(2000);
digitalWrite(KEY,LOW);
delay(1000);
}
void makeVideo(long int videoTime)
{
//再次将 key 引脚设置为高电平 2 秒,从待机状态进入视频状态
digitalWrite(KEY,HIGH);
delay(2000);
digitalWrite(KEY,LOW);
delay(videoTime); //录制视频,时长为 videoTime,单位为毫秒
//停止视频
digitalWrite(KEY,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(KEY,LOW);
delay(1000);
}
void PoweroffMode(void)
{
//将 key 引脚设置为高电平 5 秒,进入关机状态
digitalWrite(KEY,HIGH);
delay(5000);
digitalWrite(KEY,LOW);
delay(1000);
}
- 上传代码。
- 现在 SD 卡中应该有一个视频,因为我们在 Setup() 中调用了一次函数。要播放视频,您可以直接通过 USB 数据线将摄像头连接到 PC,或者使用读卡器读取视频文件。如果有人靠近摄像头工作时,您还应该在 SD 卡中找到一些照片。
参考
以下是该微型摄像头的状态描述。它有 5 种工作状态。
1. 待机: 在关机状态下,将 key 设置为高电平 2 秒,红色 LED 会亮起。微型摄像头进入待机状态。
2. 关机: 将 key 设置为高电平 5 秒,摄像头进入关机状态,红色 LED 会熄灭。
3. 拍照: 在开机状态下,将 key 设置为高电平约 1000 毫秒,摄像头可以拍摄一张照片。红色 LED 会闪烁一次,表示已拍摄一张照片。随后,它会自动进入待机状态。
4. 视频: 在待机状态下,将 key 设置为高电平 2 秒,摄像头会进入视频状态,红色 LED 会持续闪烁。要停止录制,将 key 设置为高电平约 1000 毫秒,摄像头会进入待机状态。
5. 文件存储: 使用 USB 数据线将摄像头连接到 PC,您可以打开图像文件和视频文件。您也可以通过 SD 卡读卡器访问 SD 卡中的文件。
原理图在线查看器
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持,以确保您使用我们的产品时拥有顺畅的体验。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。