Grove - Mixer Pack V2

包含的13个Grove模块是传感器模块、执行器、逻辑和电源模块的组合,使用极其简单且有趣。在几分钟内,您就可以设计新电路并组装功能原型。
通过连接不同的输入和输出模块,可以制作各种项目。例如,声音或光传感器可以用作输入来触发输出,如点亮LED或激活小型直流电机电路。逻辑门模块可以为输入触发输出的逻辑增加更多灵活性。
这些模块是小巧多彩的电子元件,对儿童和成人来说都非常有趣。
使用Grove - Mixer Pack V2,您可以轻松学习电子学的基本概念,同时提高应用这些概念的实践能力。这是通过制作您自己的交互式项目进入精彩电子世界的完美方式。
开箱
打开这个Grove混合包,您会发现以下物品:

-
混合手册,帮助您快速开始项目。其中包括包装中所有Grove模块的基本信息,并向您展示如何构建一些示例项目。
-
13个Grove模块:
- Grove模块配件:
使用方法
使用混合套装中的Grove模块构建Grove电路非常简单。
所有电路都是通过组合以下四种类型的模块来构建的:
-
电源模块 这些模块为电路提供电源。Grove混合套装V2包含1个电源模块 - Grove - DC插孔电源。无论您要构建什么,您都需要使用这个模块。
-
输入模块 这些模块通常用于将感官输入传递到电路中。Grove混合套装V2有4个输入模块 - 光传感器、声音传感器、滑动电位器和瞬时开关。基于从这些模块接收到的输入,您可以选择使用输出模块触发一个动作。
-
输出模块 来自输入模块的触发器可以使用输出模块转换为动作。Grove混合套装V2有5个输出模块 - LED灯、LED灯串、录音器、风扇电机和蜂鸣器。
-
逻辑门模块 这些模块与输入模块结合使用,可以用来增强触发特定输出的逻辑。Grove混合套装V2有3个逻辑门模块 - 分别用于AND、OR和NOT门功能。
构建您的第一个电路
您可以通过3个简单步骤使用Grove模块构建Grove电路:

按照以下步骤顺序使用Grove模块构建Grove电路:
步骤1 - 将电源模块连接到电源 首先,将可靠的电源连接到电源模块。您可以使用9V电池,通过套装附带的9V电池连接线连接到Grove - DC插孔电源模块。或者,您可以使用常见的墙式电源适配器,如用于手机充电的5V/1A适配器。将Grove电源模块连接到电源后,将模块上的开/关开关转到开启位置。电源模块板上的绿色LED应该亮起。如果没有发生这种情况,请仔细检查您的连接和电源。如果绿色LED亮起,这意味着您有一个可靠的工作电源。现在将开关转回关闭位置,然后进行下一步。
步骤2 - 将输入模块连接到电源模块 使用4针Grove线缆,将您希望为电路选择的输入模块连接到电源模块。将电源模块放在您面前,将输入模块放在电源模块的左侧。然后使用4针Grove线缆,将一端插入输入模块,另一端插入电源模块的左侧Grove连接器。例如,要使用瞬时开关来开启和关闭LED,请使用4针Grove线缆将Grove - 按钮模块连接到电源模块的左侧。 输入模块可以直接连接到电源模块,也可以通过逻辑门模块连接。
步骤3 - 将输出模块连接到电源模块 使用4针Grove线缆,将您希望为电路选择的输出模块连接到电源模块。将电源模块放在您面前,输入模块已经连接到电源模块的左侧。然后使用4针Grove线缆,将一端插入输出模块,另一端插入电源模块的右侧Grove连接器。例如,要构建一个点亮LED的电路,请使用Grove线缆将Grove - 红色LED模块连接到电源模块的右侧。 输出模块总是以这种方式直接连接到电源模块。

- 步骤1

- 步骤2

- 步骤3

按下瞬时开关点亮LED
使用逻辑门模块
逻辑门模块可以用来增强逻辑,基于这些逻辑,一个输入模块或一组输入模块可以用来触发所需的输出。它们通常放置在Grove电路中的输入模块和电源模块之间。
有三种类型的逻辑门模块:
Grove - NOT模块
这是所有逻辑门模块中最简单的,连接到一个输入模块。它简单地获取输入模块生成的信号并将其反转。来自输入模块的高电平信号被转换为低电平信号。来自输入模块的低电平信号被转换为传向输出模块的高电平信号。

典型用法:_ 基于LDR的光传感器模块,如Grove - 光传感器,在明亮光线下产生HIGH信号,在黑暗中产生LOW信号。因此,它可以用来在明亮光线下点亮LED,在黑暗中关闭LED。但是,您可能需要一个在黑暗中LED灯点亮,在明亮光线下保持关闭的电路。这可以通过在Grove - 光传感器输入模块和Grove - DC插孔电源模块之间添加一个Grove - NOT模块来实现。使用NOT门时,您会观察到在明亮光线下,当LDR表现出低电阻且光传感器模块产生的信号为HIGH时,NOT门将其反转为LOW信号,LED灯在明亮光线下不再点亮。另外,当环境黑暗且LDR表现出高电阻,光传感器模块产生的信号为LOW时,NOT门将LOW信号转换为HIGH信号,导致LED灯在黑暗中点亮。
Grove - OR模块
该模块可以连接两个输入模块。其目的是当连接到它的两个输入模块中至少有一个提供HIGH信号时产生HIGH信号。如果从两个输入模块接收到的信号都是LOW,OR门向输出模块提供LOW信号。

Grove - AND模块
该模块可以连接两个输入模块。其目的是仅当连接到它的两个输入模块都提供HIGH信号时才产生HIGH信号。如果从两个输入模块中任何一个接收到的信号是LOW,AND门向输出模块提供LOW信号。

Grove 模块详情
Grove - DC 插孔电源

Grove - DC 插孔电源模块为混音包中的所有其他模块供电。可以通过标准圆柱形 DC 插头连接电源。电源可以是 9V 电池或任何 5.5-20V 墙式适配器。该模块在宽输入电源范围内可实现 2A 连续输出电流,具有出色的负载和线路调节能力。
Grove - 录音机

Grove - 录音机模块可以录制 8-20 秒的音频并播放。默认录制时间为 10 秒。该模块使用非易失性存储,这意味着录制的声音或音频在模块关闭时不会丢失。它保持存储在内存中,当模块重新开启时,可以再次播放相同的声音或音频。该模块非常易于控制 - 只需按下板载按钮即可录制,并连接包装中包含的扬声器即可听到播放。
Grove - LED 灯串

Grove - LED 灯串模块本质上是混音包中包含的 LED 灯串的 LED 驱动器。模块的工作电压为 3.3V/5V,但灯串需要 12V 输入。因此,该模块使用升压 DC-DC 转换器来提供点亮 LED 灯串所需的电压。配套的 LED 灯串是一条 5 米长的 RGB LED 灯串,您可以用它来装饰圣诞树或装饰家中的一部分。
Grove - 迷你风扇

Grove - 迷你风扇模块是基于 AVR Atmega168 微控制器的 DC 电机驱动器。它可以用来运行混音包中包含的 DC 电机。包装中还包含的软叶风扇可以连接到电机上,制作有趣的儿童项目。由于是软叶,风扇完全安全,没有任何受伤的可能。对于高级项目,该模块上的微控制器也可以重新编程来运行伺服电机。
Grove - NOT

Grove - NOT 模块提供逻辑非门的功能。NOT 模块左侧有一个输入,右侧有一个输出。当模块的输入信号为高电平时,输出为低电平。当模块的输入信号为低电平时,输出为高电平。
Grove - OR

Grove - OR 模块提供逻辑或门的功能。它左侧有两个输入,右侧有一个输出。当两个输入中的任何一个接收到高电平信号时,这个逻辑或门模块的输出变为高电平。
Grove - AND

Grove - AND 模块提供逻辑与门的功能。它左侧有两个输入,右侧有一个输出。只有当两个输入都接收到高电平信号时,这个逻辑与门模块的输出才变为高电平。
Grove - 蜂鸣器

Grove - 蜂鸣器模块以压电蜂鸣器作为主要组件。压电器可以连接到数字输出,当输出为高电平时会发出音调。或者,它可以连接到模拟脉宽调制输出以产生各种音调和效果。
Grove - 光传感器

Grove - 红色 LED

Grove - 声音传感器

Grove - 滑动电位器
Grove - 滑动电位器模块集成了一个总阻值为 10KΩ 的线性可变电阻器。当您将滑杆从一侧移动到另一侧时,其输出电压将从 0 V 变化到您施加的 Vcc。它通过标准 4 针 Grove 电缆连接到其他 Grove 模块。其中三个引脚连接到 OUT(引脚 1)、Vcc(引脚 3)和 GND(引脚 4),而第四个引脚(引脚 2)连接到绿色指示 LED。LED 用于直观地表示电位器上的电阻变化。
Grove - 按钮

这个包装中包含的 Grove - Button 模块是来自 Seeed Studio 的 Grove - Button 模块的新版本。它包含一个独立的"瞬时开/关"按钮。"瞬时"意味着按钮在释放后会自动回弹。按钮在按下时输出高电平信号,释放时输出低电平信号。按钮向 Grove 接口的 SIG 引脚发送信号,而 NC 引脚完全不使用。
示例项目
Grove Mixer Pack 模块和配件可用于构建许多有趣的项目。您随包装收到的 Mixer Handbook 中也提供了一些可以制作的项目示例。下面也列出了一些项目。
光敏 LED
按照这些逐步图形说明来构建您的项目:
1.排列您电路所需的模块

2.使用 4 针 Grove 电缆连接模块

3.测试电路

夜光串灯
零件清单:
按照这些逐步图形说明来构建您的项目:
1.排列您电路所需的模块

2.使用 4 针 Grove 电缆连接模块并通电

3.测试电路

其他项目创意
以下是您可以尝试的其他一些项目:
-
随音乐闪烁的灯光 提示: 使用声音传感器和 LED 串灯的组合。您能让灯光与音乐同步闪烁吗?如果您演奏钢琴等乐器,看看您演奏时灯光如何响应。
-
仅在黑暗中随音乐闪烁的灯光 提示: 使用声音和光线传感器与 LED 串灯的组合。您能猜出需要与这 2 个传感器一起使用哪些逻辑门模块吗?您需要两个!
-
为您的自行车头盔添加 LED 灯 提示: 此电路与上面显示的光敏灯项目相同。使用 9V 电池让您的项目便携!
-
使用压电蜂鸣器作为自行车喇叭
-
成为间谍! 提示: 使用录音机秘密录制某人的声音并播放给他们听。
-
在上学前为妈妈留下爱的留言 提示: 像上面的项目一样使用录音机。这次,用您自己的声音为您爱的人(妈妈、爸爸、兄弟姐妹...任何人)录制您最喜欢的留言,让他们知道当您不在时可以自己播放!
-
修复旧的坏掉的玩具电动车 提示: 您有旧的电动玩具车停止工作了吗?很可能它的电机运行良好,是其他地方出了问题。看看您能否打开玩具并取出连接到车轮的电机,使用 Grove - Mini Fan 模块为其供电。尝试使用 9V 电池供电,使用滑动电位器调节速度。
-
可变速个人风扇 提示: 这很简单,不需要提示 ;) 用这个让自己免受炎热之苦!
可用性
可在 SeeedStudio Bazaar 购买:
原理图在线查看器
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在此为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。