Grove - 土壤湿度传感器

这款土壤湿度传感器可用于检测土壤的湿度,或判断传感器周围是否有水,让你花园里的植物在口渴时能够向人类发出求助信号。这个传感器非常易于使用,你只需将其插入土壤中即可读取数据。借助该传感器,你可以做一个小项目,让植物向你发送类似“我现在很渴,请给我浇点水”的信息。
版本
| 产品版本 | 变更 | 发布日期 |
|---|---|---|
| Grove - Moisture Sensor V1.4 | 初始版本 | 2014 年 6 月 |
可升级为工业级传感器
借助 SenseCAP S2110 controller 和 S2100 data logger,你可以轻松将 Grove 升级为 LoRaWAN® 传感器。Seeed 不仅帮助你完成原型开发,还为你提供使用 SenseCAP 系列坚固工业级传感器扩展项目的可能性。
SenseCAP S210x 系列工业级传感器为环境感知提供开箱即用的体验。对于土壤状况监测,请参考性能和可靠性更高的 S2105 无线土壤湿度、温度和 EC 传感器。该系列包括用于土壤湿度、空气温度和湿度、光照强度、CO2、EC 以及 8 合 1 气象站的传感器。尝试最新的 SenseCAP S210x,用于你下一个成功的工业项目。
| SenseCAP 工业级传感器 |
| S2105 土壤湿度 & 温度 & EC |
特性
- 基于土壤电阻率测量的土壤湿度传感器
- 易于使用
- 2.0 cm X 6.0 cm Grove 模块
关于 Grove 模块的更多细节请参考 Grove System
规格
| 项目 | 条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电压 | - | 3.3 | - | 5 | V |
| 电流 | - | 0 | - | 35 | mA |
| 输出值 | 传感器在干燥土壤中,传感器在潮湿土壤中,传感器在水中 | 0, 300, 700, | - | 300, 700, 950 | - |
支持的平台
| Arduino | Raspberry Pi |
|---|---|
![]() | ![]() |
上面提到的支持平台仅表示该模块在软件或理论上的兼容性。在大多数情况下,我们只为 Arduino 平台提供软件库或代码示例。不可能为所有可能的 MCU 平台提供软件库或演示代码,因此用户需要自行编写软件库。
应用构想
- 植物园艺
- 湿度检测
- 一致性测量
入门指南
如果这是你第一次使用 Arduino,我们强烈建议你在开始之前先查看Arduino 入门指南。
使用 PlatformIO 进行体验
硬件
- 步骤 1. 准备以下物品:
| XIAO ESP32 C3 | Seeed Studio Grove Base for XIAO | Grove - Soil Moisture Sensor |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 立即获取 | 立即获取 | 立即获取 |
- 步骤 2. 将 Grove-Moisture Sensor 连接到 Seeed Studio Grove Base for XIAO 的 A0 端口。
- 步骤 3. 将 XIAO 插入 Seeed Studio Grove Base for XIAO。
- 步骤 4. 通过 USB 线将 XIAO 连接到电脑。

软件
- 步骤 1. 将代码复制到 PlatformIO 中
int sensorPin = A0;
int sensorValue = 0;
void setup() {
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
// read the value from the sensor:
sensorValue = analogRead(sensorPin);
Serial.print("Moisture = " );
Serial.println(sensorValue);
delay(1000);
}
- 步骤 2. 我们将在终端上看到如下所示的湿度显示。
Moisture = 0
Moisture = 31
Moisture = 48
Moisture = 139
Moisture = 155
Moisture = 124
Moisture = 236
Moisture = 218
Moisture = 215
Moisture = 221
你可以在产品详情页的 “Wiki & Learn” 部分找到一些实用或艺术性的演示。
使用 Arduino 进行体验
硬件
- 步骤 1. 准备以下物品:
| Seeeduino V4.2 | Base Shield | Grove-Moisture Sensor |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 立即获取 | 立即获取 | 立即获取 |
- 步骤 2. 将 Grove-Moisture Sensor 连接到 Grove-Base Shield 的 A0 端口。
- 步骤 3. 将 Grove - Base Shield 插入 Seeeduino。
- 步骤 4. 通过 USB 线将 Seeeduino 连接到电脑。

如果我们没有 Grove Base Shield,也可以像下面这样将 Grove-Moisture Sensor 直接连接到 Seeeduino。
| Seeeduino | Grove-Moisture Sensor |
|---|---|
| 5V | 红色 |
| GND | 黑色 |
| Not Conencted | 白色 |
| A0 | 黄色 |
软件
- 步骤 1. 将代码复制到 Arduino IDE 中并上传。如果你不知道如何上传代码,请查看如何上传代码。
int sensorPin = A0;
int sensorValue = 0;
void setup() {
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
// read the value from the sensor:
sensorValue = analogRead(sensorPin);
Serial.print("Moisture = " );
Serial.println(sensorValue);
delay(1000);
}
- 步骤 2. 我们将在终端上看到如下所示的湿度显示。
Moisture = 0
Moisture = 31
Moisture = 48
Moisture = 139
Moisture = 155
Moisture = 124
Moisture = 236
Moisture = 218
Moisture = 215
Moisture = 221
使用 Codecraft 进行体验
硬件
步骤 1. 将 Grove - Moisture Sensor 连接到 Base Shield 的 A0 端口。
步骤 2. 将 Base Shield 插到你的 Seeeduino/Arduino 上。
步骤 3. 通过 USB 线将 Seeeduino/Arduino 连接到电脑。
软件
步骤 1. 打开 Codecraft,添加 Arduino 支持,并拖动一个主程序到工作区。
如果这是你第一次使用 Codecraft,请同时参考在 Arduino 上使用 Codecraft 的指南。
步骤 2. 按下图拖动积木,或者打开本页末尾可下载的 cdc 文件。

将程序上传到你的 Arduino/Seeeduino。
当代码上传完成后,你会在串口监视器中看到显示的湿度值。
使用 Raspberry Pi 玩转(搭配 Grove Base Hat for Raspberry Pi)
硬件
- 步骤 1. 本项目中使用的器件:
| Raspberry pi | Grove Base Hat for RasPi | Grove - Moisture Sensor |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| 立即获取 | 立即获取 | 立即获取 |
- 步骤 2. 将 Grove Base Hat 插到 Raspberry Pi 上。
- 步骤 3. 将 Grove - Moisture Sensor 连接到 Base Hat 的 A0 端口。
- 步骤 4. 通过 USB 线将 Raspberry Pi 连接到电脑。

软件
- 步骤 1. 按照 Setting Software 配置开发环境。
- 步骤 2. 通过克隆 grove.py 库来下载源文件。
cd ~
git clone https://github.com/Seeed-Studio/grove.py
- 步骤 3. 执行下面的命令来运行代码。
cd grove.py/grove
python grove_moisture_sensor.py 0
下面是 grove_moisture_sensor.py 代码。
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
#
# The MIT License (MIT)
#
# Grove Base Hat for the Raspberry Pi, used to connect grove sensors.
# Copyright (C) 2018 Seeed Technology Co.,Ltd.
'''
This is the code for
- Grove - Moisture Sensor <https://www.seeedstudio.com/Grove-Moisture-Sensor-p-955.html>`_
Examples:
.. code-block:: python
import time
from grove.grove_moisture_sensor import GroveMoistureSensor
# connect to alalog pin 2(slot A2)
PIN = 2
sensor = GroveMoistureSensor(PIN)
print('Detecting moisture...')
while True:
m = sensor.moisture
if 0 <= m and m < 300:
result = 'Dry'
elif 300 <= m and m < 600:
result = 'Moist'
else:
result = 'Wet'
print('Moisture value: {0}, {1}'.format(m, result))
time.sleep(1)
'''
import math
import sys
import time
from grove.adc import ADC
__all__ = ["GroveMoistureSensor"]
class GroveMoistureSensor:
'''
Grove Moisture Sensor class
Args:
pin(int): number of analog pin/channel the sensor connected.
'''
def __init__(self, channel):
self.channel = channel
self.adc = ADC()
@property
def moisture(self):
'''
Get the moisture strength value/voltage
Returns:
(int): voltage, in mV
'''
value = self.adc.read_voltage(self.channel)
return value
Grove = GroveMoistureSensor
def main():
from grove.helper import SlotHelper
sh = SlotHelper(SlotHelper.ADC)
pin = sh.argv2pin()
sensor = GroveMoistureSensor(pin)
print('Detecting moisture...')
while True:
m = sensor.moisture
if 0 <= m and m < 300:
result = 'Dry'
elif 300 <= m and m < 600:
result = 'Moist'
else:
result = 'Wet'
print('Moisture value: {0}, {1}'.format(m, result))
time.sleep(1)
if __name__ == '__main__':
main()
如果一切顺利,你将能够看到如下结果:
pi@raspberrypi:~/grove.py/grove $ python grove_moisture_sensor.py 0
Detecting moisture...
Moisture value: 0, Dry
Moisture value: 1, Dry
Moisture value: 25, Dry
Moisture value: 3, Dry
Moisture value: 0, Dry
Moisture value: 0, Dry
Moisture value: 0, Dry
Moisture value: 0, Dry
Moisture value: 0, Dry
Moisture value: 1, Dry
^CTraceback (most recent call last):
File "grove_moisture_sensor.py", line 74, in <module>
main()
File "grove_moisture_sensor.py", line 71, in main
time.sleep(1)
KeyboardInterrupt
你可以使用该传感器来检测空气质量。按 ++ctrl+c++ 退出。
你可能已经注意到,对于模拟端口,丝印引脚编号类似 A1, A0,然而在命令中我们使用的参数是 0 和 1,与数字端口相同。所以请确保你将模块插入正确的端口,否则可能会发生引脚冲突。
使用 Raspberry Pi 玩转(搭配 GrovePi_Plus)
硬件
- 步骤 1. 准备以下物品:
| Raspberry pi | GrovePi_Plus | Grove-Moisture Sensor |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 立即获取 | 立即获取 | 立即获取 |
- 步骤 2. 将 GrovePi_Plus 插到 Raspberry 上。
- 步骤 3. 将 Grove-Moisture Sensor 连接到 GrovePi_Plus 的 A0 端口。
- 步骤 4. 通过 USB 线将 Raspberry 连接到电脑。

软件
- 步骤 1. 按照 Setting Software 配置开发环境。
- 步骤 2. Git 克隆 Github 仓库。
cd ~
git clone https://github.com/DexterInd/GrovePi.git
- 步骤 3. 执行下面的命令,使用 Grove-Moisture Sensor 测量湿度。
cd ~/GrovePi/Software/Python
python grove_moisture_sensor.py
下面是 grove_moisture_sensor.py 代码。
# Here are suggested sensor values:
# Min Typ Max Condition
# 0 0 0 sensor in open air
# 0 20 300 sensor in dry soil
# 300 580 700 sensor in humid soil
# 700 940 950 sensor in water
import time
import grovepi
# Connect the Grove Moisture Sensor to analog port A0
# SIG,NC,VCC,GND
sensor = 0
while True:
try:
print(grovepi.analogRead(sensor))
time.sleep(.5)
except KeyboardInterrupt:
break
except IOError:
print ("Error")
- 步骤 4. 我们将在终端上看到如下所示的湿度显示。
pi@raspberrypi:~/GrovePi/Software/Python $ python grove_moisture_sensor.py
0
90
130
150
160
218
238
使用 TI LaunchPad 玩转
硬件
下面的示例演示了一个简单的土壤湿度检测应用。通过它,你可以根据传感器输出的结果来判断植物是否需要浇水。

软件
/*
Moisture-Sensor
The following sketch demonstrates a simple application of sensing
the moisture of the soil. You can know whether a plant needs water
or not by observing the results that the sensor outputs.
The circuit:
* Moisture-Sensor attached to pin 24 (J6 plug on Grove Base BoosterPack)
* one side pin (either one) to ground
* the other side pin to +VCC
* LED anode (long leg) attached to RED_LED
* LED cathode (short leg) attached to ground
- NOTE:
This example code is in the public domain.
https://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_Moisture_Sensor
*/
#include "TM1637.h"
/* Macro Define */
#define CLK 39 /* 4-digital display clock pin */
#define DIO 38 /* 4-digiral display data pin */
#define BLINK_LED RED_LED /* blink led */
#define MOISTURE_PIN 24 /* pin of moisture sensor */
#define THRESHOLD_VALUE 300 /* threshold for watering the flowers */
#define ON HIGH /* led on */
#define OFF LOW /* led off */
#define _handle_led(x) digitalWrite(BLINK_LED, x) /* handle led */
/* Global Varibles */
TM1637 tm1637(CLK, DIO); /* 4-digital display object */
int analog_value = 0; /* varible to store the value coming from rotary angle
sensor */
int8_t bits[4] = {0}; /* array to store the single bits of the value */
/* the setup() method runs once, when the sketch starts */
void setup() {
/* Initialize 4-digital display */
tm1637.init();
tm1637.set(BRIGHT_TYPICAL);
/* declare the red_led pin as an OUTPUT */
pinMode(BLINK_LED, OUTPUT);
}
/* the loop() method runs over and over again */
void loop() {
analog_value = analogRead(MOISTURE_PIN); /* read the value from the sensor */
/* if the value is smaller than threshold, turn on led */
if(analog_value < THRESHOLD_VALUE) {
_handle_led(ON);
} else {
_handle_led(OFF);
}
memset(bits, 0, 4); /* reset array when we use it */
for(int i = 3; i >= 0; i--) {
/* get single bits of the analog value */
bits[i] = analog_value % 10;
analog_value = analog_value / 10;
tm1637.display(i, bits[i]); /* display by 4-digital display */
}
delay(200);
}
常见问题
Q1: 输出代表什么?电压还是计数值?
A1: 输出是电压值。使用 analogRead() 时,5V 会被分成 1023 份。所以输出值 = Vout * 1023/5。输出电压越高,湿度越高。
原理图在线查看器
资源
-
[Eagle&PDF]Grove - Moisture Sensor v1.4 原理图
-
[Codecraft]CDC 文件
项目
使用 AWS IoT 的植物监测系统:如果你计划去度假,这里有一个很棒的项目,可以使用 dweet.io 和 AWS IoT 来跟踪你的植物的温度和土壤湿度。
技术支持与产品讨论
感谢你选择我们的产品!我们将为你提供多种支持,以确保你在使用我们产品的过程中尽可能顺利。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。