Grove - 气体传感器 V2(多通道)

我们已经发布了Seeed气体传感器选择指南,它将帮助您选择最适合您需求的气体传感器。
Grove - 多通道气体传感器 V2 具有4个测量单元,每个单元对各种气体都很敏感,这意味着您能够同时获得四组数据。通过这四组数据也可以判断不同种类的气体。该模块中使用的气体传感器基于MEMS技术,具有尺寸小、测量稳定性好的优点,更适合定性而非定量测量。
特性
- 一个封装内有四个完全独立的传感器元件。
- 能够检测多种气体,包括一氧化碳(CO)、二氧化氮(NO2)、乙醇(C2H5CH)、挥发性有机化合物(VOC)等。
- 定性检测,而非定量检测。
- 紧凑的尺寸便于部署。
规格参数
| 项目 | 值 |
|---|---|
| MCU | STM32F030 |
| 接口 | Grove I2C |
| I2C地址 | 0x08 |
| 输出电压 | 3.3V~5V |
| 传感器 | GM-102B; GM-302B; GM-502B; GM-702B |
GM-102B
| 产品类型 | GM-102B |
|---|---|
| V0(V) | 2.5-4.5 |
| V0-VS(V) | ≥1.0 |
| 负载 | 可调 |
| 响应时间(tres,S) | ≤30 |
| 恢复时间(trec,S) | ≤60 |
| 加热电阻(RH,Ω) | 80±20 |
| 工作电压(V) | VH=2.0±0.1 AC或DC VC=5.0±0.1DC |
GM-302B
| 产品类型 | GM-302B | ||
|---|---|---|---|
| 标准封装 | 陶瓷封装 | ||
| 浓度 | 1~500ppm | ||
标准电路条件 | 回路电压 | VC | ≤24V DC |
| 加热电压 | VH | 2.5V±0.1V AC或DC | |
| 负载电阻 | RL | 可调 | |
| 标准测试条件下的气体传感器特性 | 加热电阻 | RH | 60~100Ω(室温) |
| 加热功耗 | PH | ≤50mW | |
| 敏感体电阻 | RS | 1KΩ~30KΩ(在50ppm乙醇中) | |
| 灵敏度 | S | Rs(在空气中)/Rs(在50ppm乙醇中)≥3.0 | |
| 浓度斜率 | α | ≤0.9(R200ppm/R50ppm乙醇) | |
标准测试条件 | 温度/湿度 | 20℃±2℃;55%±5%RH | |
| 标准测试电路 | VH:2.5V±0.1V; VC:5.0V±0.1V | ||
| 预热时间 | 少于48小时 | ||
GM-502B
| 产品类型 | GM-502B | ||
|---|---|---|---|
| 标准封装 | 陶瓷封装 | ||
| 浓度 | 1~500ppm | ||
| 标准电路条件 | 回路电压 | VC | ≤24V DC |
| 加热电压 | VH | 2.5V±0.1V AC 或 DC | |
| 负载电阻 | RL | 可调 | |
| 标准测试条件下的气体传感器特性 | 加热电阻 | RH | 80Ω ± 20Ω(室温) |
| 加热功耗 | PH | ≤50mW | |
| 敏感体电阻 | RS | 1KΩ~30KΩ (在50ppm乙醇中) | |
| 灵敏度 | S | R0 (在空气中) / Rs (在50ppm乙醇中) ≥3.0 | |
| 浓度斜率 | α | ≤0.9 (R200ppm / R50ppm 乙醇) | |
| 标准测试条件 | 温度 / 湿度 | 20℃ ± 2℃;55% ± 5%RH | |
| 标准测试电路 | VH:2.5V ± 0.1V; VC:5.0V ± 0.1V | ||
GM-702B
| 产品类型 | GM-702B | ||
|---|---|---|---|
| 标准封装 | 陶瓷封装 | ||
| 浓度 | 5~5000ppm(CO) | ||
标准电路条件 | 回路电压 | VC | ≤24V DC |
加热电压 | VH | 2.5V±0.1V AC 或 DC(高温) 0.5V±0.1V AC 或 DC(低温) | |
| 负载电阻 | RL | 60s±1s(高温);90s±1s(低温) | |
| 标准测试条件下的气体传感器特性 | 加热电阻 | RH | 可调 |
| 加热功耗 | PH | 80Ω±20Ω(室温) | |
| 敏感体电阻 | RS | ≤50mW | |
| 灵敏度 | S | 1KΩ~30KΩ(在150ppmCO中) | |
| 浓度斜率 | α | R0(在空气中)/Rs(在150ppmCO中)≥3 | |
标准测试条件 | 温度 / 湿度 | 20℃±2℃;55%±5%RH | |
| 标准测试电路 | VH: 2.5V±0.1V(高温) 0.5V±0.1V(低温) VC : 5.0V±0.1V | ||
样本测试结果
特性描述

图中Rs代表传感器在不同浓度气体中的电阻值;R0代表传感器在洁净空气中的电阻值。图中所有测试均在标准测试条件下完成。黄线是甲苯,蓝线是乙醇,红线是丙酮,紫线是甲醛,与下面图表中的颜色相同。

图表3中的输出电压是传感器串联负载电阻(RL)两端的电压。图中测试在标准测试条件下完成,测试气体为50ppm乙醇。图表4中的输出电压是传感器串联负载电阻(RL)两端的电压。图中所有测试均在标准测试条件下完成。

图表5中Rs代表传感器在不同浓度气体中的电阻值;R0代表传感器在洁净空气中的电阻值。图中所有测试均在标准测试条件下完成。黄线是甲苯,蓝线是乙醇,红线是丙酮,紫线是甲醛,与下面图表中的颜色相同。在图表6中,Rs代表在50ppm乙醇和各种温度/湿度下的电阻值;Rs0代表在50ppm乙醇、20℃和55%相对湿度下的电阻值。

图表7中的输出电压是传感器串联负载电阻(RL)两端的电压。图中测试在标准测试条件下完成,测试气体为50ppm乙醇。图表8中的输出电压是传感器串联负载电阻(RL)两端的电压。图中所有测试均在标准测试条件下完成。

在图表9中,Rs代表传感器在不同浓度气体中的电阻值;R0代表传感器在洁净空气中的电阻值。图中所有测试均在标准测试条件下完成。黑线是CO,红线是CH4,紫线是H2,粉线是空气。在图表10中,Rs代表在150ppmCO和各种温度/湿度下的电阻值;Rs0代表在150ppmCO、20℃、55%相对湿度下的电阻值。

图表11中的电压是传感器串联负载电阻(RL)两端的电压。图中测试在标准测试条件下完成,测试气体为150ppmCO。 图表12中的输出电压是传感器串联负载电阻(RL)两端的电压。图中所有测试均在标准测试条件下完成。
支持的平台
| Arduino | Raspberry Pi |
|---|---|
|
|
入门指南
所需材料
| Wio Terminal | Grove-多通道气体传感器 V2 |
|---|---|
![]() | |
| 立即购买 | 立即购买 |
硬件概述


硬件连接图像中的模块与上面硬件图表中的模块具有相同的排列。如您在硬件图表中所见,左侧的轮廓区域是 Grove 接口。有四个带有小孔的方块指的是气体传感器。当带有传感器的板子与 Wio Terminal 连接时,气体信息将显示在屏幕上。
-
步骤 1. 将 Grove - 多通道气体传感器 V2 连接到 Grove-Base Shield 的 I2C 端口。将 Grove - Base Shield 插入 Wio Terminal。并通过 USB 线将 Wio Terminal 连接到 PC。
-
步骤 2. 从 Github 下载 Grove_Multichannel_Gas_Sensor_v2 库。并参考如何安装库为 Arduino 安装库。
-
步骤 3. 将代码复制到 Wio Terminal 并上传。如果您不知道如何上传代码,请查看如何上传代码。
-
步骤 4. 参考如何安装 TFT LCD 库来安装 TFT LCD 库。最后,从下面的软件代码上传代码,数据必须成功显示。
软件代码
#include <TFT_eSPI.h>
#include <Multichannel_Gas_GMXXX.h>
#include <Wire.h>
GAS_GMXXX<TwoWire> gas;
TFT_eSPI tft;
// Stock font and GFXFF reference handle
TFT_eSprite spr = TFT_eSprite(&tft); // Sprite
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
tft.begin();
tft.setRotation(3);
spr.createSprite(tft.width(),tft.height());
gas.begin(Wire, 0x08); // use the hardware I2C
}
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
int val;
spr.fillSprite(TFT_BLACK);
spr.setFreeFont(&FreeSansBoldOblique18pt7b);
spr.setTextColor(TFT_BLUE);
spr.drawString("Gas Terminal", 60 - 15, 10 , 1);// Print the test text in the custom font
for(int8_t line_index = 0;line_index < 5 ; line_index++)
{
spr.drawLine(0, 50 + line_index, tft.width(), 50 + line_index, TFT_GREEN);
}
spr.setFreeFont(&FreeSansBoldOblique9pt7b); // Select the font
// GM102B NO2 sensor
val = gas.getGM102B();
if (val > 999) val = 999;
spr.setTextColor(TFT_WHITE);
spr.drawString("NO2:", 60 - 24, 100 -24 , 1);// Print the test text in the custom font
spr.drawRoundRect(60 - 24,100,80,40,5,TFT_WHITE);
spr.setTextColor(TFT_WHITE);
spr.drawNumber(val,60 - 20,100+10,1);
spr.setTextColor(TFT_GREEN);
// GM302B C2H5CH sensor
val = gas.getGM302B();
if (val > 999) val = 999;
spr.setTextColor(TFT_WHITE);
spr.drawString("C2H5CH:", 230 -24 , 100 - 24 , 1);// Print the test text in the custom font
spr.drawRoundRect(230 - 24,100,80,40,5,TFT_WHITE);
spr.setTextColor(TFT_WHITE);
spr.drawNumber(val,230 - 20,100+10,1);
spr.setTextColor(TFT_GREEN);
// GM502B VOC sensor
val = gas.getGM502B();
if (val > 999) val = 999;
spr.setTextColor(TFT_WHITE);
spr.drawString("VOC:", 60 - 24, 180 -24 , 1);// Print the test text in the custom font
spr.drawRoundRect(60 - 24,180,80,40,5,TFT_WHITE);
spr.setTextColor(TFT_WHITE);
spr.drawNumber(val,60 - 20,180+10,1);
spr.setTextColor(TFT_GREEN);
// GM702B CO sensor
val = gas.getGM702B();
if (val > 999) val = 999;
spr.setTextColor(TFT_WHITE);
spr.drawString("CO:", 230 -24 , 180 - 24, 1);// Print the test text in the custom font
spr.drawRoundRect(230 - 24 ,180,80,40,5,TFT_WHITE);
spr.setTextColor(TFT_WHITE);
spr.drawNumber(val ,230 - 20 ,180+10,1);
spr.setTextColor(TFT_GREEN);
spr.pushSprite(0, 0);
delay(100);
}
- 模块应避免放置在挥发性硅化合物蒸汽中,否则会导致灵敏度降低且不可恢复。
- 模块应避免暴露在高浓度腐蚀性气体(如 H2S、SOX、Cl2、HCl 等)中,否则会造成不可逆损坏。
- 模块不应放置在水中或冰中。
- 模块通电后,传感器在工作过程中会加热到一定程度,这是正常现象。
- 用户必须在开始测量气体前预热模块。
- 该传感器获得的数值是模拟值,只能用作定性测量结果,不能用于定量测量。
原理图在线查看器
资源
- [Zip] Grove_Multichannel_Gas_Sensor_v2 库
- [PDF] GM-102B 技术参数.pdf
- [PDF] GM-302B MEMS 技术参数v2.1.pdf
- [PDF] 样品测试结果.pdf
- [PDF] GM-502B MEMS VOC 技术参数 v2.1.pdf
- [PDF] GM-702B 技术参数(Ver1.1).pdf
技术支持与产品讨论
可升级为工业传感器
通过 SenseCAP S2110 控制器和 S2100 数据记录器,您可以轻松将 Grove 转换为 LoRaWAN® 传感器。Seeed 不仅帮助您进行原型设计,还为您提供了通过 SenseCAP 系列坚固的工业传感器扩展项目的可能性。
IP66 外壳、蓝牙配置、与全球 LoRaWAN® 网络的兼容性、内置 19 Ah 电池以及来自 APP 的强大支持使 SenseCAP S210x 成为工业应用的最佳选择。该系列包括土壤湿度、空气温湿度、光照强度、CO2、EC 传感器以及 8 合 1 气象站。为您下一个成功的工业项目尝试最新的 SenseCAP S210x。