Grove - 多通道气体传感器
![]() | ![]() |
Grove – 多通道气体传感器是一款环境检测传感器,内置 MiCS-6814 芯片,可以检测多种有害气体。由于其多通道设计,可以同时测量三种气体,因此可以帮助您监测多种气体的浓度。
该传感器属于 Grove 系统,您可以将其插入 Base shield 并直接与 Arduino 配合使用,无需任何跳线。它的接口是 I2C,因此将其插入 Base shield 的 I2C 端口,然后就可以开始使用了。
注意
传感器数值仅反映气体浓度在允许误差范围内的大致趋势,并不代表精确的气体浓度。检测空气中的某些成分通常需要更精确和昂贵的仪器,这是单个气体传感器无法做到的。如果您的项目旨在获得非常精确的气体浓度,那么我们不推荐使用这款气体传感器。我们已经将产品升级为 多通道气体传感器 v2,提供了更详细的文档和更多的板载传感器模块。此外,我们还发布了 Seeed 气体传感器选择指南,它将帮助您选择最适合您需求的气体传感器。
使用前准备
相关阅读
我们建议您在使用气体传感器之前阅读这些知识,这将帮助您更多地了解 Arduino 和我们的产品,也会让您更容易使用开源硬件。
- Arduino 入门指南
- 什么是 Grove 系统
- 为什么我需要 Base shield?
阅读完这些内容后,您将了解如何使用 Base shield 与 Grove 产品配合 Arduino 正常工作。让我们开始吧!
准备工作
本教程将包括一些必要的产品:
- Arduino UNO R3 或 Seeeduino v4
- Base Shield
- Grove - 多通道气体传感器
硬件概述

上图中标出了四个引脚
| 引脚标签 | 描述 |
|---|---|
| GND | 连接到地 |
| VCC | 电源供电:3.3V - 5V |
| SDA | I2C 数据 |
| SCL | I2C 时钟 |
电源供电范围是 3.3V 到 5V,因此该传感器可以与输出电压为 3.3V 的微控制器兼容。
特性
- 一个封装内有三个完全独立的传感元件
- 内置 ATmega168PA
- I2C 接口,可编程地址
- 加热功率可关闭以实现低功耗
- 可检测气体
- 一氧化碳 CO 1 – 1000ppm
- 二氧化氮 NO2 0.05 – 10ppm
- 乙醇 C2H6OH 10 – 500ppm
- 氢气 H2 1 – 1000ppm
- 氨气 NH3 1 – 500ppm
- 甲烷 CH4 >1000ppm
- 丙烷 C3H8 >1000ppm
- 异丁烷 C4H10 >1000ppm
框图

支持的平台
| Arduino | Raspberry Pi |
|---|---|
|
|
上述提到的支持平台是模块软件或理论兼容性的指示。在大多数情况下,我们只为Arduino平台提供软件库或代码示例。不可能为所有可能的MCU平台提供软件库/演示代码。因此,用户必须编写自己的软件库。
电气特性
| 项目 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电压 | - | 3.1 | 3.3 | 5.25 | V |
| 纹波 | @最大功率 | - | 80 | 100 | mV |
| 加热功率 | - | - | - | 88 | mW |
| 最大功率 | - | - | - | 150 | mW |
| ADC精度 | - | - | 10 | - | 位 |
| I2C速率 | - | - | 100 | 400 | kHz |
| VIL | @I2C | -0.5 | - | 0.99 | V |
| VIH | @I2C | 2.31 | - | 5.25 | V |
RED传感器性能
| RED传感器特性 | 符号 | 典型值 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 空气中感应电阻 | R0 | - | 100 | 1500 | kΩ |
| 典型CO检测范围 | FS | - | 1 | 1000 | ppm |
| 灵敏度因子 | SR | - | 1.2 | 50 | - |

OX传感器性能
| OX传感器特性 | 符号 | 典型值 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 空气中感应电阻 | R0 | - | 0.8 | 20 | kΩ |
| 典型NO2检测范围 | FS | - | 0.05 | 10 | ppm |
| 灵敏度因子 | SR | - | 2 | - | - |

NH3传感器性能
| NH3传感器特性 | 符号 | 典型值 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 空气中感应电阻 | R0 | - | 10 | 1500 | kΩ |
| 典型NH3检测范围 | FS | - | 1 | 300 | ppm |
| 灵敏度因子 | SR | - | 1.5 | 15 | - |

入门指南
传感器需要预热至少10分钟才能获得稳定的数据。
硬件安装:
1.将Grove - 多通道气体传感器连接到Seeeduino。

上传代码:
2.下载Arduino库和Grove/Xadow固件并安装到Arduino库中。
3.通过路径直接打开代码:文件 -> 示例 -> Mutichannel_Gas_Sensor-> ReadSensorValue_Grove。
ReadSensorValue_Grove的代码如下所示。
// Read Data from Grove - Multichannel Gas Sensor
#include <Wire.h>
#include "MutichannelGasSensor.h"
void setup()
{
Serial.begin(115200); // start serial for output
Serial.println("power on!");
gas.begin(0x04);//the default I2C address of the slave is 0x04 ; for verison 2 of the multichannel gas sensor the i2c address is 0x08
gas.powerOn();
Serial.print("Firmware Version = ");
Serial.println(gas.getVersion());
}
void loop()
{
float c;
c = gas.measure_NH3();
Serial.print("The concentration of NH3 is ");
if(c>=0) Serial.print(c);
else Serial.print("invalid");
Serial.println(" ppm");
c = gas.measure_CO();
Serial.print("The concentration of CO is ");
if(c>=0) Serial.print(c);
else Serial.print("invalid");
Serial.println(" ppm");
c = gas.measure_NO2();
Serial.print("The concentration of NO2 is ");
if(c>=0) Serial.print(c);
else Serial.print("invalid");
Serial.println(" ppm");
c = gas.measure_C3H8();
Serial.print("The concentration of C3H8 is ");
if(c>=0) Serial.print(c);
else Serial.print("invalid");
Serial.println(" ppm");
c = gas.measure_C4H10();
Serial.print("The concentration of C4H10 is ");
if(c>=0) Serial.print(c);
else Serial.print("invalid");
Serial.println(" ppm");
c = gas.measure_CH4();
Serial.print("The concentration of CH4 is ");
if(c>=0) Serial.print(c);
else Serial.print("invalid");
Serial.println(" ppm");
c = gas.measure_H2();
Serial.print("The concentration of H2 is ");
if(c>=0) Serial.print(c);
else Serial.print("invalid");
Serial.println(" ppm");
c = gas.measure_C2H5OH();
Serial.print("The concentration of C2H5OH is ");
if(c>=0) Serial.print(c);
else Serial.print("invalid");
Serial.println(" ppm");
delay(1000);
}
4.上传代码。记住要从Arduino环境的工具|开发板菜单中选择Seeeduino Uno,并选择Arduino正在使用的正确串口。
通过打开串口监视器,您可以看到从传感器读取的原始数据。

有关 Grove 模块的更多详细信息,请参考 Grove 系统
更新固件
这个 Grove 模块有一个 ATmega168 MCU,已刷入出厂固件。版本已在 2016 年 11 月 11 日更新到 V2。 上传以下代码来检测您传感器的版本。
// 获取 Grove 多通道气体传感器的固件版本
#include <Wire.h>
#include "MutichannelGasSensor.h"
#define SENSOR_ADDR 0X04 // 默认为 0x04
void setup()
{
Serial.begin(115200);
gas.begin(SENSOR_ADDR);
unsigned char version = gas.getVersion();
Serial.print("Version = ");
Serial.println(version);
}
void loop()
{
// 无需执行任何操作
}
如果您传感器的版本是 V1,我们建议您将其升级到 V2 以获得更好的性能。
要更新固件,您需要:
- 一个 Arduino UNO/Seeeduino V3/
- 6 根杜邦线
- 电烙铁
板子背面有一个 ICSP 焊盘,您需要将这些焊盘连接到 Arduino 板。
| 传感器 | Arduino |
|---|---|
| MISO | D12 |
| SCK | D13 |
| NRST | D10 |
| GND | GND |
| MOSI | D11 |
| VCC | 5V |

然后打开示例 UpdateFrimware 到您的 Arduino,打开串口监视器,您将看到一些打印的信息。 输入 'g' 开始。

校准
如果您总是得到不准确的值,请尝试校准传感器。 打开示例 calibration 并上传到您的 Arduino,打开串口监视器在校准时获取信息。
校准已在模块出厂前完成。如果您想重新校准,请确保空气条件新鲜。校准可能需要几分钟到半小时。
原理图在线查看器
资源
常见问题
-
Q1. 如何更改模块的 I2C 地址
- A1. 打开 I2C_Address 示例并运行它。
-
Q2. 我更改了 I2C 地址,但不幸的是我忘记了它是什么。
- A2. 不用担心,运行 factory_setting 示例将其恢复为默认值。请注意,校准数据也会恢复为出厂设置。
-
Q3. 多通道气体传感器是否与 Wio GPS 和 Wio LTE 兼容?
- *A3. 是的,请参考以下代码。
Wio GPS:
#include <Wire.h>
#include "MutichannelGasSensor.h"
#define WIOLTE_GROVE_PIN (12)
#define SENSOR_ADDR 0X04 // 默认为 0x04
void setup()
{
SerialUSB.begin(115200);
pinMode(WIOLTE_GROVE_PIN, OUTPUT);
digitalWrite(WIOLTE_GROVE_PIN, HIGH);
delay(2000);
gas.begin(SENSOR_ADDR); //
}
void loop()
{
float R0_NH3, R0_CO, R0_NO2;
float Rs_NH3, Rs_CO, Rs_NO2;
float ratio_NH3, ratio_CO, ratio_NO2;
R0_NH3 = gas.getR0(0);
R0_CO = gas.getR0(1);
R0_NO2 = gas.getR0(2);
Rs_NH3 = gas.getRs(0);
Rs_CO = gas.getRs(1);
Rs_NO2 = gas.getRs(2);
ratio_NH3 = Rs_NH3/R0_NH3;
ratio_CO = Rs_CO/R0_CO;
ratio_NO2 = Rs_NH3/R0_NO2;
SerialUSB.println("R0:");
SerialUSB.print(R0_NH3);
SerialUSB.print('\t');
SerialUSB.print(R0_CO);
SerialUSB.print('\t');
SerialUSB.println(R0_NO2);
SerialUSB.println("Rs:");
SerialUSB.print(Rs_NH3);
SerialUSB.print('\t');
SerialUSB.print(Rs_CO);
SerialUSB.print('\t');
SerialUSB.println(Rs_NO2);
SerialUSB.println("ratio:");
SerialUSB.print(ratio_NH3);
SerialUSB.print('\t');
SerialUSB.print(ratio_CO);
SerialUSB.print('\t');
SerialUSB.println(ratio_NO2);
SerialUSB.println("------------------------");
delay(1000);
}
Wio LTE:
#include <Wire.h>
#include "MutichannelGasSensor.h"
#define WIOLTE_GROVE_PIN (26)
#define SENSOR_ADDR 0X04 // 默认为 0x04
void setup()
{
// SerialUSB.begin(115200);
pinMode(WIOLTE_GROVE_PIN, OUTPUT);
digitalWrite(WIOLTE_GROVE_PIN, HIGH);
delay(2000);
gas.begin(SENSOR_ADDR); //
}
void loop()
{
float R0_NH3, R0_CO, R0_NO2;
float Rs_NH3, Rs_CO, Rs_NO2;
float ratio_NH3, ratio_CO, ratio_NO2;
R0_NH3 = gas.getR0(0);
R0_CO = gas.getR0(1);
R0_NO2 = gas.getR0(2);
Rs_NH3 = gas.getRs(0);
Rs_CO = gas.getRs(1);
Rs_NO2 = gas.getRs(2);
ratio_NH3 = Rs_NH3/R0_NH3;
ratio_CO = Rs_CO/R0_CO;
ratio_NO2 = Rs_NH3/R0_NO2;
SerialUSB.println("R0:");
SerialUSB.print(R0_NH3);
SerialUSB.print('\t');
SerialUSB.print(R0_CO);
SerialUSB.print('\t');
SerialUSB.println(R0_NO2);
SerialUSB.println("Rs:");
SerialUSB.print(Rs_NH3);
SerialUSB.print('\t');
SerialUSB.print(Rs_CO);
SerialUSB.print('\t');
SerialUSB.println(Rs_NO2);
SerialUSB.println("ratio:");
SerialUSB.print(ratio_NH3);
SerialUSB.print('\t');
SerialUSB.print(ratio_CO);
SerialUSB.print('\t');
SerialUSB.println(ratio_NO2);
SerialUSB.println("------------------------");
delay(1000);
}
项目
智能作物:在传统农业中实施物联网!:我们与自然的使命是保护它,通过 Helium 借助物联网设计和实施技术和监测方法。
技术支持与产品讨论
可升级为工业传感器
使用 SenseCAP S2110 控制器和 S2100 数据记录器,您可以轻松将 Grove 转换为 LoRaWAN® 传感器。Seeed 不仅帮助您进行原型设计,还为您提供了使用 SenseCAP 系列坚固的工业传感器扩展项目的可能性。
IP66 外壳、蓝牙配置、与全球 LoRaWAN® 网络的兼容性、内置 19 Ah 电池以及来自 APP 的强大支持使 SenseCAP S210x 成为工业应用的最佳选择。该系列包括土壤湿度、空气温湿度、光照强度、CO2、EC 传感器以及 8 合 1 气象站。为您下一个成功的工业项目尝试最新的 SenseCAP S210x。