Grove - 非门

此 Grove 模块提供了 逻辑非门 的功能。它基于 74HC1G04GW 芯片。74HC1G04GW 是一种高速 Si 门 CMOS 器件,提供反向缓冲功能。非门模块左侧有一个输入,右侧有一个输出。当输入信号为高电平时,输出信号为低电平;当输入信号为低电平时,输出信号为高电平。
特性
-
简单的非门功能,具有一个输入和一个输出
-
使在电路中集成逻辑非门变得轻而易举
-
使用标准 4 针 Grove 电缆连接到其他 Grove 模块
使用方法
-
请参阅 Grove Mixer Pack V2 Wiki 页面上的发光 LED 串灯示例,了解如何构建使用非门逻辑的电路。
-
另请参阅 Grove - 非门模块的典型使用方法
相关内容
-
Grove - 或门
-
Grove - 与门
可用性
此 Grove 模块作为以下 Grove 套件系列的一部分提供:
- Grove Mixer Pack V2
请注意,此 Grove - 非门模块仅作为上述套件的一部分出售,无法单独从 Seeed Studio Bazaar 购买。
在线原理图查看器
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们提供多种支持渠道,确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。