Skip to main content

Grove - OLED 显示屏 0.96" (SSD1315)

pir

Grove - OLED 显示屏 0.96" (SSD1315) 是一款单色(白色)128×64 像素的无源显示矩阵模块,配备 Grove I2C 接口。

得益于全新的 SSD1315 芯片,它可以在 3.3V 下工作,因此我们移除了昂贵的 DC-DC 升压电路。并且通过板载电平转换电路,新的 Grove - OLED 显示屏 0.96" 可以兼容 3.3V 和 5V 平台。这意味着您可以轻松地将其用作 Arduino OLED 显示屏、Raspberry Pi OLED 显示屏等。

pir

特性​

  • 兼容 3.3V/5V
  • 可更改 I2C 地址
  • 低功耗
  • 单色(白色)128×64 像素
  • 高对比度,高亮度
  • 宽工作温度范围:-40℃ ~ +85 ℃

规格​

参数值
输入电压3.3V / 5V
输出电压0 ~ 2.3V
像素128 x 64
温度范围-40℃ ~ +85 ℃
接口I2C/Digital

硬件概览​

支持的平台​

ArduinoRaspberry Pi

pir

pir

入门指南​

使用 Arduino​

所需材料

Seeeduino V4.2Base ShieldGrove - OLED 显示屏 0.96"

pir

pir

pir

立即购买立即购买立即购买

此外,您可以考虑我们的新产品 Seeeduino Lotus M0+,它相当于 Seeeduino V4.2 和 Base Shield 的组合。

硬件连接​

  • 步骤 1. 将 Grove - TDS 传感器插入 Grove - Base Shield 的 I2C 接口。

  • 步骤 2. 将 Grove - Base Shield 插入 Seeeduino。

  • 步骤 3. 使用 USB 数据线将 Seeeduino 连接到电脑。

pir

软件​

note

如果这是您第一次使用 Arduino,我们强烈建议您在开始之前查看 Arduino 入门指南。

  • 步骤 1. 打开 Arduino IDE,导航到 Sketch -> Include Library -> Manage Libraries...,然后在 Library Manager 中搜索并安装 U8g2 库。

  • 步骤 2. 打开 Arduino IDE 并创建一个新文件,然后将以下代码复制到新文件中。

#include <Arduino.h>
#include <U8g2lib.h>

#ifdef U8X8_HAVE_HW_SPI
#include <SPI.h>
#endif
#ifdef U8X8_HAVE_HW_I2C
#include <Wire.h>
#endif


U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ SCL, /* data=*/ SDA, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE); // 高速 I2C

// U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_SW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ SCL, /* data=*/ SDA, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE); // 低速 I2C

void setup(void) {
u8g2.begin();
}

void loop(void) {
u8g2.clearBuffer(); // 清除内部内存
u8g2.setFont(u8g2_font_ncenB08_tr); // 选择合适的字体
u8g2.drawStr(0,10,"Hello World!"); // 将内容写入内部内存
u8g2.sendBuffer(); // 将内部内存传输到显示屏
delay(1000);
}
  • 步骤 3. 上传示例代码。如果您不知道如何上传代码,请查看 如何上传代码。

  • 步骤 4. OLED 显示屏应显示如下内容:

U8g2库简介​

U8g2 是一个用于嵌入式设备的单色图形库。U8g2 支持单色 OLED 和 LCD,包括我们的芯片 SSD1315。

Arduino 的 U8g2 库可以通过 Arduino IDE 的库管理器安装。U8g2 还包括 U8x8 库:

U8g2

  • 包含所有图形操作(线条/框/圆形绘制)。
  • 支持多种字体,对字体高度几乎没有限制。
  • 需要在微控制器中占用一些内存来渲染显示。

U8x8

  • 仅支持文本输出(字符设备)。
  • 仅允许适合 8x8 像素网格的字体。
  • 直接写入显示屏,微控制器中无需缓冲区。

这里提供了 U8g2 库 wiki 以及 U8g2 API 参考 页面。

常见问题解答​

Q1# 示例无法在其他板子上运行?

A1: U8g2 在初始化时有不同的模式,除了硬件 I2C,它还可以使用软件 I2C。如果无法运行,请尝试使用软件 I2C。更多信息请访问 u8g2。一些示例和简要介绍也可以在 这里 找到。

在线原理图查看器​

资源​

技术支持与产品讨论​

感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供各种支持,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...