Skip to main content

Grove - OLED Display 0.96 inch

pir

Grove - OLED Display 0.96" 模块是一个带有 Grove 4 针 I2C 接口的 OLED 单色 128×64 点阵显示模块。与 LCD 相比,OLED 屏幕更具竞争力,具有高亮度、自发光、高对比度、超薄外形、宽视角、宽温度范围和低功耗等诸多优势。它拥有更大的屏幕,因此可以显示比 OLED 96×96 更多的内容。

pir

版本​

产品版本变更发布日期
Grove - OLED Display 0.96 inch V1.1初始版本2015 年 10 月

特性​

  • Grove 兼容接口
  • 通信模式:I2C
  • 低功耗
  • 显示颜色:白色
  • 宽工作温度范围:-20℃~70℃
  • I2C 地址 0x3C
note

如果您想使用多个 I2C 设备,请参考 Software I2C。

warning

请注意:对 OLED 的重击或压力会导致屏幕损坏。

tip

有关 Grove 模块的更多详细信息,请参考 Grove System

规格参数​

项目最小值标准值最大值单位
电源电压 (VCC)3.35.05.5V
驱动 IC-SSD1308Z--
显示颜色-白色--
点阵-128×64--
面板尺寸-26.7(W)×19.26(H)-mm
有效区域-21.74(W)×11.175 (H)-mm
点间距-0.17(W)×0.175 (H)-mm
点尺寸-0.15(W)×0.15 (H)-mm
宽工作温度范围--20~70-℃
tip

有关 Grove 模块的更多详细信息,请参考 Grove System

支持的平台​

ArduinoRaspberry Pi

pir

pir

caution

上述提到的支持平台表示该模块的软件或理论兼容性。我们在大多数情况下只为 Arduino 平台提供软件库或代码示例。不可能为所有可能的 MCU 平台提供软件库/演示代码。因此,用户必须编写自己的软件库。

入门指南​

note

如果这是您第一次使用 Arduino,我们强烈建议您在开始之前先查看 Getting Started with Arduino。

与 Arduino 配合使用​

演示​

OLED128*64 使用 SSD1308 芯片的所有引脚,默认原点在左上角。您也可以通过调整程序来改变原点,以显示您想要的图案。更多详细信息,请参考 SSD1308_1.0.pdf 和 LY190-128064.pdf。

硬件​

  • 步骤 1. 准备以下物品:
Seeeduino V4Base ShieldGrove - OLED Display 0.96inch

pir

pir

pir

立即购买立即购买立即购买
  • 步骤 2. 将 Grove OLED Display 128*64 插入 Grove Base Shield 的 I2C 端口。
  • 步骤 3. 将 Grove - Base Shield 插入 Seeeduino。
  • 步骤 4. 通过 USB 线将 Seeeduino 连接到 PC。

pir

note

如果我们没有 Grove Base Shield,我们也可以直接将 Grove - OLED Display 0.96 inch 连接到 Seeeduino,如下所示。

SeeeduinoGrove - OLED Display 0.96 inch
5V红色
GND黑色
SDA白色
SCL黄色

软件​

#include <Arduino.h>
#include <U8g2lib.h>

#ifdef U8X8_HAVE_HW_SPI
#include <SPI.h>
#endif
#ifdef U8X8_HAVE_HW_I2C
#include <Wire.h>
#endif

U8G2_SSD1306_128X64_ALT0_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE); // SSD1306 and SSD1308Z are compatible

// U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_SW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ SCL, /* data=*/ SDA, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE); //Low spped I2C

void setup(void) {
u8g2.begin();
}

void loop(void) {
u8g2.clearBuffer(); // clear the internal memory
u8g2.setFont(u8g2_font_ncenB08_tr); // choose a suitable font
u8g2.drawStr(0,10,"Hello World!"); // write something to the internal memory
u8g2.sendBuffer(); // transfer internal memory to the display
delay(1000);
}

  • 步骤 3. 我们可以在屏幕上看到 "Hello World!"。

与 Raspberry Pi 配合使用(使用 Grove Base Hat for Raspberry Pi)​

硬件​

  • 步骤 1. 本项目中使用的物品:
Raspberry piGrove Base Hat for RasPiGrove - OLED Display 0.96 inch

pir

pir

pir

立即购买立即购买立即购买
  • 步骤 2. 将 Grove Base Hat 插入 Raspberry Pi。
  • 步骤 3. 将 OLED 显示屏连接到 Base Hat 的 I2C 端口。
  • 步骤 4. 通过 USB 线缆将 Raspberry Pi 连接到 PC。

pir

软件​

note

如果您使用的是 Raspberry Pi with Raspberrypi OS >= Bullseye,您必须仅使用 Python3 运行此命令行。

  • 步骤 1. 按照 Setting Software 配置开发环境。
  • 步骤 2. 进入相关的虚拟环境。
source ~/grove_env/env/bin/activate
cd ~/grove_env/grove.py/grove
  • 步骤 3. 执行以下命令运行代码。

  • 以下是检查 grove_oled_display_128x64.py 代码。

less grove_oled_display_128x64.py

import time

from grove.i2c import Bus

_COMMAND_MODE = 0x80
_DATA_MODE = 0x40
_NORMAL_DISPLAY = 0xA6

_DISPLAY_OFF = 0xAE
_DISPLAY_ON = 0xAF
_INVERSE_DISPLAY = 0xA7
_SET_BRIGHTNESS = 0x81


BasicFont = [[0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x14, 0x7F, 0x14, 0x7F, 0x14, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x24, 0x2A, 0x7F, 0x2A, 0x12, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x23, 0x13, 0x08, 0x64, 0x62, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x1C, 0x22, 0x41, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x41, 0x22, 0x1C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x08, 0x2A, 0x1C, 0x2A, 0x08, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00],
[0x00, 0xA0, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x62, 0x51, 0x49, 0x49, 0x46, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x22, 0x41, 0x49, 0x49, 0x36, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x3C, 0x4A, 0x49, 0x49, 0x30, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x01, 0x71, 0x09, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1E, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x00, 0xAC, 0x6C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x32, 0x49, 0x79, 0x41, 0x3E, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x7E, 0x09, 0x09, 0x09, 0x7E, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1C, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x3E, 0x41, 0x41, 0x51, 0x72, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x41, 0x7F, 0x41, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x20, 0x40, 0x41, 0x3F, 0x01, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x7F, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x7F, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x7F, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7F, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x3E, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5E, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x7F, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x26, 0x49, 0x49, 0x49, 0x32, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x01, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x3F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x1F, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1F, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x3F, 0x40, 0x38, 0x40, 0x3F, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x03, 0x04, 0x78, 0x04, 0x03, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x41, 0x41, 0x7F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x7F, 0x48, 0x44, 0x44, 0x38, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x28, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x48, 0x7F, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x08, 0x7E, 0x09, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x18, 0xA4, 0xA4, 0xA4, 0x7C, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x7F, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x00, 0x7D, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x80, 0x84, 0x7D, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x7F, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x41, 0x7F, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x7C, 0x04, 0x18, 0x04, 0x78, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x7C, 0x08, 0x04, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0xFC, 0x24, 0x24, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x18, 0x24, 0x24, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x00, 0x7C, 0x08, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x48, 0x54, 0x54, 0x24, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x04, 0x7F, 0x44, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x3C, 0x40, 0x40, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x1C, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1C, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x3C, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3C, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x1C, 0xA0, 0xA0, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x44, 0x64, 0x54, 0x4C, 0x44, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x08, 0x36, 0x41, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x00, 0x7F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x41, 0x36, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x02, 0x01, 0x01, 0x02, 0x01, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x02, 0x05, 0x05, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00]]


class GroveOledDisplay128x64(object):
HORIZONTAL = 0x00
VERTICAL = 0x01
PAGE = 0x02

def __init__(self, bus=1, address=0x3C):
self.bus = Bus(bus)
self.address = address

self.off()
self.inverse = False
self.mode = self.HORIZONTAL

self.clear()
self.on()

def on(self):
self.send_command(_DISPLAY_ON)

def off(self):
self.send_command(_DISPLAY_OFF)

def send_command(self, command):
self.bus.write_byte_data(self.address, _COMMAND_MODE, command)

def send_data(self, data):
self.bus.write_byte_data(self.address, _DATA_MODE, data)

def send_commands(self, commands):
for c in commands:
self.send_command(c)

def clear(self):
self.off()
for i in range(8):
self.set_cursor(i, 0)
self.puts(' ' * 16)

self.on()
self.set_cursor(0, 0)

@property
def inverse(self):
return self._inverse

@inverse.setter
def inverse(self, enable):
self.send_command(_INVERSE_DISPLAY if enable else _NORMAL_DISPLAY)
self._inverse = enable

@property
def mode(self):
return self._mode

@mode.setter
def mode(self, mode):
self.send_command(0x20)
self.send_command(mode)
self._mode = mode

def set_cursor(self, row, column):
self.send_command(0xB0 + row)
self.send_command(0x00 + (8*column & 0x0F))
self.send_command(0x10 + ((8*column>>4)&0x0F))

def putc(self, c):
C_add = ord(c)
if C_add < 32 or C_add > 127: # Ignore non-printable ASCII characters
c = ' '
C_add = ord(c)

for i in range(0, 8):
self.send_data(BasicFont[C_add-32][i])

def puts(self, text):
for c in text:
self.putc(c)

def show_image(self, image):
from PIL import Image
import numpy as np

im = Image.open(image)

bw = im.convert('1')
pixels = np.array(bw.getdata())
page_size = 128 * 8

self.set_cursor(0, 0)
for page in range(8):
start = page_size * page
end = start + page_size

for i in range(start, start + 128):
data = np.packbits(pixels[i:end:128][::-1])[0]
self.send_data(data)


def main():
display = GroveOledDisplay128x64()

display.set_cursor(0, 0)
display.puts('hello')
display.set_cursor(1, 4)
display.puts('world')

if __name__ == "__main__":
main()
  • 运行此代码
python grove_oled_display_128x64.py

终端中似乎没有任何反应,但是如果你检查你的 OLED 显示屏,你会发现网络世界中最著名的句子。😄

pir

note

如果你使用 I2C 工具扫描 Grove 模块的 I2C 地址,你可能会发现两个或更多地址。0x04 是 Grove Base Hat for Raspberry Pi 的地址。

与 Raspberry Pi 配合使用(使用 GrovePi_Plus)​

下面用于 BeagleBone Green 的 Python 脚本也适用于 Raspberry Pi,但 I2C 总线不同。在 Raspberry Pi 2/3 上,I2C 总线是 1。将脚本中的 bus=2 改为 bus=1 就可以在 Pi 上工作。

硬件​

  • 步骤 1. 准备以下物品:
Raspberry piGrovePi_PlusGrove - OLED Display 0.96 inch

pir

pir

pir

立即购买立即购买立即购买
  • 步骤 2. 将 GrovePi_Plus 插入 Raspberry。
  • 步骤 3. 将 Grove - OLED Display 0.96 inch 连接到 GrovePi_Plus 的 I2C-2 端口。
  • 步骤 4. 通过 USB 线缆将 Raspberry 连接到 PC。

pir

软件​

  • 步骤 1. 按照 Setting Software 配置开发环境。

  • 步骤 2. 导航到演示目录:

cd yourpath/GrovePi/Software/Python/
  • 步骤 3. 查看代码
nano Grove-OLED_Display_0.96inch.py   # "Ctrl+x" to exit #
import time
import smbus2 as smbus

_COMMAND_MODE = 0x80
_DATA_MODE = 0x40
_NORMAL_DISPLAY = 0xA6

_DISPLAY_OFF = 0xAE
_DISPLAY_ON = 0xAF
_INVERSE_DISPLAY = 0xA7
_SET_BRIGHTNESS = 0x81


BasicFont = [[0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x14, 0x7F, 0x14, 0x7F, 0x14, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x24, 0x2A, 0x7F, 0x2A, 0x12, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x23, 0x13, 0x08, 0x64, 0x62, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x1C, 0x22, 0x41, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x41, 0x22, 0x1C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x08, 0x2A, 0x1C, 0x2A, 0x08, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00],
[0x00, 0xA0, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x62, 0x51, 0x49, 0x49, 0x46, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x22, 0x41, 0x49, 0x49, 0x36, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x3C, 0x4A, 0x49, 0x49, 0x30, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x01, 0x71, 0x09, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1E, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x00, 0xAC, 0x6C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x32, 0x49, 0x79, 0x41, 0x3E, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x7E, 0x09, 0x09, 0x09, 0x7E, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1C, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x3E, 0x41, 0x41, 0x51, 0x72, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x41, 0x7F, 0x41, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x20, 0x40, 0x41, 0x3F, 0x01, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x7F, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x7F, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x7F, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7F, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x3E, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5E, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x7F, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x26, 0x49, 0x49, 0x49, 0x32, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x01, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x3F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x1F, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1F, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x3F, 0x40, 0x38, 0x40, 0x3F, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x03, 0x04, 0x78, 0x04, 0x03, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x41, 0x41, 0x7F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x7F, 0x48, 0x44, 0x44, 0x38, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x28, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x48, 0x7F, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x08, 0x7E, 0x09, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x18, 0xA4, 0xA4, 0xA4, 0x7C, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x7F, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x00, 0x7D, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x80, 0x84, 0x7D, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x7F, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x41, 0x7F, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x7C, 0x04, 0x18, 0x04, 0x78, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x7C, 0x08, 0x04, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0xFC, 0x24, 0x24, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x18, 0x24, 0x24, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x00, 0x7C, 0x08, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x48, 0x54, 0x54, 0x24, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x04, 0x7F, 0x44, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x3C, 0x40, 0x40, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x1C, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1C, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x3C, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3C, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x1C, 0xA0, 0xA0, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x44, 0x64, 0x54, 0x4C, 0x44, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x08, 0x36, 0x41, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x00, 0x7F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x41, 0x36, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x02, 0x01, 0x01, 0x02, 0x01, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x02, 0x05, 0x05, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00]]


class GroveOledDisplay128x64(object):
HORIZONTAL = 0x00
VERTICAL = 0x01
PAGE = 0x02

def __init__(self, bus=2, address=0x3C):
self.bus = smbus.SMBus(bus)
self.address = address

self.off()
self.inverse = False
self.mode = self.HORIZONTAL

self.clear()
self.on()

def on(self):
self.send_command(_DISPLAY_ON)

def off(self):
self.send_command(_DISPLAY_OFF)

def send_command(self, command):
self.bus.write_byte_data(self.address, _COMMAND_MODE, command)

def send_data(self, data):
self.bus.write_byte_data(self.address, _DATA_MODE, data)

def send_commands(self, commands):
for c in commands:
self.send_command(c)

def clear(self):
self.off()
for i in range(8):
self.set_cursor(i, 0)
self.puts(' ' * 16)

self.on()
self.set_cursor(0, 0)

@property
def inverse(self):
return self._inverse

@inverse.setter
def inverse(self, enable):
self.send_command(_INVERSE_DISPLAY if enable else _NORMAL_DISPLAY)
self._inverse = enable

@property
def mode(self):
return self._mode

@mode.setter
def mode(self, mode):
self.send_command(0x20)
self.send_command(mode)
self._mode = mode

def set_cursor(self, row, column):
self.send_command(0xB0 + row)
self.send_command(0x00 + (8*column & 0x0F))
self.send_command(0x10 + ((8*column>>4)&0x0F))

def putc(self, c):
C_add = ord(c)
if C_add < 32 or C_add > 127: # Ignore non-printable ASCII characters
c = ' '
C_add = ord(c)

for i in range(0, 8):
self.send_data(BasicFont[C_add-32][i])

def puts(self, text):
for c in text:
self.putc(c)

def show_image(self, image):
from PIL import Image
import numpy as np

im = Image.open(image)

bw = im.convert('1')
pixels = np.array(bw.getdata())
page_size = 128 * 8

self.set_cursor(0, 0)
for page in range(8):
start = page_size * page
end = start + page_size

for i in range(start, start + 128):
data = np.packbits(pixels[i:end:128][::-1])[0]
self.send_data(data)


if __name__ == "__main__":
display = GroveOledDisplay128x64(bus=1)

display.set_cursor(0, 0)
display.puts('hello')
display.set_cursor(1, 4)
display.puts('world')
  • 步骤 4: 安装 smbus2 库 sudo pip install smbus2

  • 步骤 5: 运行代码。我们会发现 Grove - OLED 输出 "Hello World"。

sudo python Grove-OLED_Display_0.96inch.py

与 Beaglebone Green 配合使用​

要开始编辑运行在 BBG 上的程序,您可以使用 Cloud9 IDE 并参考 Beaglebone Green Wiki。

以下是在 OLED 上显示 "Hello World" 的步骤。

硬件​

  • 步骤 1. 将 Grove - OLED 连接到 BBG 上的 Grove I2C 接口。
  • 步骤 2. 通过 USB 线将 Seeeduino 连接到 PC。

软件​

  • 步骤 1: 点击右上角的 "+" 创建新文件。

pir

pir

  • 步骤 2: 复制并粘贴以下代码到新标签页中
import time
import smbus2 as smbus

_COMMAND_MODE = 0x80
_DATA_MODE = 0x40
_NORMAL_DISPLAY = 0xA6

_DISPLAY_OFF = 0xAE
_DISPLAY_ON = 0xAF
_INVERSE_DISPLAY = 0xA7
_SET_BRIGHTNESS = 0x81


BasicFont = [[0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x14, 0x7F, 0x14, 0x7F, 0x14, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x24, 0x2A, 0x7F, 0x2A, 0x12, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x23, 0x13, 0x08, 0x64, 0x62, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x1C, 0x22, 0x41, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x41, 0x22, 0x1C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x08, 0x2A, 0x1C, 0x2A, 0x08, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00],
[0x00, 0xA0, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x62, 0x51, 0x49, 0x49, 0x46, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x22, 0x41, 0x49, 0x49, 0x36, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x3C, 0x4A, 0x49, 0x49, 0x30, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x01, 0x71, 0x09, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1E, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x00, 0xAC, 0x6C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x32, 0x49, 0x79, 0x41, 0x3E, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x7E, 0x09, 0x09, 0x09, 0x7E, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1C, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x3E, 0x41, 0x41, 0x51, 0x72, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x41, 0x7F, 0x41, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x20, 0x40, 0x41, 0x3F, 0x01, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x7F, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x7F, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x7F, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7F, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x3E, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5E, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x7F, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x26, 0x49, 0x49, 0x49, 0x32, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x01, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x3F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x1F, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1F, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x3F, 0x40, 0x38, 0x40, 0x3F, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x03, 0x04, 0x78, 0x04, 0x03, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x41, 0x41, 0x7F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x7F, 0x48, 0x44, 0x44, 0x38, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x28, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x48, 0x7F, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x08, 0x7E, 0x09, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x18, 0xA4, 0xA4, 0xA4, 0x7C, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x7F, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x00, 0x7D, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x80, 0x84, 0x7D, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x7F, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x41, 0x7F, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x7C, 0x04, 0x18, 0x04, 0x78, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x7C, 0x08, 0x04, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0xFC, 0x24, 0x24, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x18, 0x24, 0x24, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x00, 0x7C, 0x08, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x48, 0x54, 0x54, 0x24, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x04, 0x7F, 0x44, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x3C, 0x40, 0x40, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x1C, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1C, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x3C, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3C, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x1C, 0xA0, 0xA0, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x44, 0x64, 0x54, 0x4C, 0x44, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x08, 0x36, 0x41, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x00, 0x7F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x41, 0x36, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x02, 0x01, 0x01, 0x02, 0x01, 0x00, 0x00],
[0x00, 0x02, 0x05, 0x05, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00]]


class GroveOledDisplay128x64(object):
HORIZONTAL = 0x00
VERTICAL = 0x01
PAGE = 0x02

def __init__(self, bus=2, address=0x3C):
self.bus = smbus.SMBus(bus)
self.address = address

self.off()
self.inverse = False
self.mode = self.HORIZONTAL

self.clear()
self.on()

def on(self):
self.send_command(_DISPLAY_ON)

def off(self):
self.send_command(_DISPLAY_OFF)

def send_command(self, command):
self.bus.write_byte_data(self.address, _COMMAND_MODE, command)

def send_data(self, data):
self.bus.write_byte_data(self.address, _DATA_MODE, data)

def send_commands(self, commands):
for c in commands:
self.send_command(c)

def clear(self):
self.off()
for i in range(8):
self.set_cursor(i, 0)
self.puts(' ' * 16)

self.on()
self.set_cursor(0, 0)

@property
def inverse(self):
return self._inverse

@inverse.setter
def inverse(self, enable):
self.send_command(_INVERSE_DISPLAY if enable else _NORMAL_DISPLAY)
self._inverse = enable

@property
def mode(self):
return self._mode

@mode.setter
def mode(self, mode):
self.send_command(0x20)
self.send_command(mode)
self._mode = mode

def set_cursor(self, row, column):
self.send_command(0xB0 + row)
self.send_command(0x00 + (8*column & 0x0F))
self.send_command(0x10 + ((8*column>>4)&0x0F))

def putc(self, c):
C_add = ord(c)
if C_add < 32 or C_add > 127: # Ignore non-printable ASCII characters
c = ' '
C_add = ord(c)

for i in range(0, 8):
self.send_data(BasicFont[C_add-32][i])

def puts(self, text):
for c in text:
self.putc(c)

def show_image(self, image):
from PIL import Image
import numpy as np

im = Image.open(image)

bw = im.convert('1')
pixels = np.array(bw.getdata())
page_size = 128 * 8

self.set_cursor(0, 0)
for page in range(8):
start = page_size * page
end = start + page_size

for i in range(start, start + 128):
data = np.packbits(pixels[i:end:128][::-1])[0]
self.send_data(data)


if __name__ == "__main__":
display = GroveOledDisplay128x64(bus=2)

display.set_cursor(0, 0)
display.puts('hello')
display.set_cursor(1, 4)
display.puts('world')
  • 步骤 3: 通过点击磁盘图标保存文件,文件扩展名为 .py。

  • 步骤 4: 安装 smbus2 库 sudo pip3 install smbus2

  • 步骤 5: 运行代码。我们会发现 Grove - OLED 输出 "Hello World"。

sudo python3 Grove-OLED_Display_0.96inch.py

原理图在线查看器​

资源​

技术支持与产品讨论​

感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...