Grove - 光学旋转编码器(TCUT1600X01)

Grove - 光学旋转编码器(TCUT1600X01)是一个透射式传感器,包含一个红外发射器和两个光电晶体管检测器。通常情况下,红外发射器发射红外线,光电晶体管检测器接收红外线,然后光电晶体管导通,两个输出都为高电平,板载LED指示灯点亮。当有障碍物阻挡时,光电晶体管无法接收到红外线,因此光电晶体管将关闭,两个输出都将为低电平,板载LED指示灯熄灭。
您可以将此传感器用作旋转编码器来检测速度或旋转,并且由于有两个光电晶体管检测器,您甚至可以检测旋转方向。
特性
- 双光电晶体管检测器,可以确定旋转方向
- 板载LED指示灯
- Grove接口
规格参数
| 项目 | 值 |
|---|---|
| 工作电压 | 3.3V / 5V |
| 工作温度 | -40°C 至 +105°C |
| 存储温度范围 | -40°C 至 +125°C |
| 发射器波长 | 950 nm |
| 间隙 | 3 mm |
| 接口 | 数字 |
应用
- 汽车光学传感器
- 编码器的精确位置传感器
- 运动、速度和方向传感器
- "旋转和按压"编码传感器
硬件概述
引脚图

原理图
电源

TCUT1600X01的典型电压为5V,因此我们使用MP3120电流模式升压转换器来提供稳定的5V电压。MP3120的输入范围为0.8V至5V,因此您可以在3.3V和5V下与Arduino一起使用此模块。

当光电晶体管检测器接收到红外信号时,输出应为高电平,当障碍物阻挡红外线时,OUT1和OUT2应为低电平。然而,由于漏电流的存在,它不会是0V。漏电压随输入电压而变化。
机械图纸

方向检测

由于有两个光电晶体管检测器,我们可以检测移动方向。如果障碍物从左向右移动,输出状态变化应为11 --> 01 --> 00 --> 10;同样,如果障碍物从右向左移动,应为11 --> 10 --> 00 -->01。
支持的平台
| Arduino | Raspberry Pi |
|---|---|
|
|
上面提到的支持平台表示该模块的软件或理论兼容性。我们在大多数情况下只为Arduino平台提供软件库或代码示例。不可能为所有可能的MCU平台提供软件库/演示代码。因此,用户必须编写自己的软件库。
入门指南
与Arduino一起使用
硬件
所需材料
| Seeeduino V4.2 | Base Shield | Grove - 光学旋转编码器 |
|---|---|---|
|
|
|
| 立即获取 | 立即获取 | 立即获取 |
-
步骤1. 将Grove - 光学旋转编码器连接到Base Shield的D5端口。
-
步骤2. 将Grove - Base Shield插入Seeeduino。
-
步骤3. 通过USB线将Seeeduino连接到PC。

如果我们没有Grove Base Shield,我们也可以直接将此模块连接到Seeeduino,如下所示。
| Seeeduino | Grove - 光学旋转编码器 |
|---|---|
| 5V | 红色 |
| GND | 黑色 |
| D6 | 白色 |
| D5 | 黄色 |
软件
如果这是您第一次使用Arduino,我们强烈建议您在开始之前先查看Arduino入门指南。
- 步骤1. 在Arduino IDE中安装Encoder Library。您可以通过以下路径找到此库:Sketch-->Include Library-->Manage Libraries

然后在弹出窗口中搜索encoder。找到Encoder by Paul Stoffregen,选择Version1.4.1,然后点击Install。

当库安装完成后,您将看到INSTALLED,然后点击Close。

感谢Paul提供的出色库。
- 步骤2. 重启Arduino IDE。打开示例,您可以通过以下三种方式打开:
- 在Arduino IDE中通过路径直接打开:File --> Examples --> Encoder --> Basic。

- 通过点击 Basic.pde 在您的计算机中打开它,您可以在 xxxx\Arduino\libraries\Encoder\examples\Basic 中找到它,XXXX 是您安装 Arduino IDE 的位置。

- 或者,您可以直接点击图标

在代码块右上角将以下代码复制到 Arduino IDE 的新草图中。
/* Encoder Library - Basic Example
* http://www.pjrc.com/teensy/td_libs_Encoder.html
*
* This example code is in the public domain.
*/
#include <Encoder.h>
// Change these two numbers to the pins connected to your encoder.
// Best Performance: both pins have interrupt capability
// Good Performance: only the first pin has interrupt capability
// Low Performance: neither pin has interrupt capability
Encoder myEnc(5, 6);
// avoid using pins with LEDs attached
void setup() {
Serial.begin(9600);
Serial.println("Basic Encoder Test:");
}
long oldPosition = -999;
void loop() {
long newPosition = myEnc.read();
if (newPosition != oldPosition) {
oldPosition = newPosition;
Serial.println(newPosition);
}
}
您可以将两个数字更改为连接到编码器的引脚,为了获得最佳性能:两个引脚都具有中断功能,因此您可以将代码第13行更改为 Encoder myEnc(2, 3);,同时,您应该将此传感器连接到底板的 D2。
-
步骤 4. 上传演示程序。如果您不知道如何上传代码,请查看 如何上传代码。
-
步骤 5. 通过点击 工具-> 串口监视器 打开 Arduino IDE 的 串口监视器。或者同时按 ++ctrl+shift+m++ 键。将波特率设置为 9600。
如果一切顺利,您将得到结果。当您将障碍物从左向右移动时,计数值将增加1;当您将障碍物从右向左移动时,计数值将减少1。
Basic Encoder Test:
0
1
2
3
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
与树莓派一起使用(配合树莓派 Grove 底板)
硬件
- 步骤 1. 本项目中使用的物品:
- 步骤 2. 将 Grove 底板插入树莓派。
- 步骤 3. 将 Grove - OLED Display 1.12'' 连接到底板的 I2C 端口。
- 步骤 4. 通过 USB 线将树莓派连接到 PC。
软件
- 步骤 1. 按照 设置软件 配置开发环境,将 grove.py 安装到您的树莓派。
- 步骤 2. 执行以下命令运行代码。
# virutalenv for Python3
virtualenv -p python3 env
source env/bin/activate
#enter commmand
grove_optical_rotary_encoder
以下是 grove_optical_rotary_encoder.py 代码。
'''
This is the code for
- Grove - Optical Rotary Encoder(TCUT1600X01) <https://www.seeedstudio.com/Grove-Optical-Rotary-Encoder-TCUT1600X0-p-3142.html>`_
Examples:
.. code-block:: python
from grove.grove_button import GroveButton
import time, sys
# connect to pin 5 (slot D5)
PIN = 5
encoder = GroveOpticalRotaryEncoder(PIN)
# Read the value every second and detect motion
while True:
print("\rPosition: {0} ".format(encoder.position()), file=sys.stderr, end='')
time.sleep(0.001)
'''
from __future__ import print_function
import time, sys, signal, atexit
from grove.gpio import GPIO
__all__ = ["GroveOpticalRotaryEncoder"]
# The UPM version rotaryencoder has bug result in segment fault.
# This pure python version could work well.
class GroveOpticalRotaryEncoder(object):
'''
Grove optical Rotary Encoder(TCUT1600X01) class
Args:
pin(int): the number of gpio/slot your grove device connected.
'''
def __init__(self, pin1, pin2 = None):
pin2 = pin1 + 1 if pin2 is None else pin2
self.__gpio = GPIO(pin1, GPIO.IN)
self.__gpio2 = GPIO(pin2, GPIO.IN)
self.__gpio.on_event = self.__gpio_event
self._pos = 0
# called by GPIO library
def __gpio_event(self, pin, value):
v1 = self.__gpio.read()
if not v1: return
v2 = self.__gpio2.read()
self._pos += 1 if v2 else -1
def position(self, pos = None):
'''
set or get the position counter
Args:
pos(int):
optinal, the position counter to be set.
if not specified, only get the current counter
Returns:
(int): current position counter
'''
if not pos is None:
self._pos = pos
return self._pos
def main():
from grove.helper import SlotHelper
sh = SlotHelper(SlotHelper.GPIO)
pin = sh.argv2pin()
'''
from upm.pyupm_rotaryencoder import RotaryEncoder as GroveOpticalRotaryEncoder
from mraa import getGpioLookup
mraa_pin1 = getGpioLookup("GPIO%02d" % (pin + 0))
mraa_pin2 = getGpioLookup("GPIO%02d" % (pin + 1))
# Instantiate a Grove Rotary Encoder, using signal pins mraa_pin1 & mraa_pin2
myRotaryEncoder = GroveOpticalRotaryEncoder(mraa_pin1, mraa_pin2);
'''
myRotaryEncoder = GroveOpticalRotaryEncoder(pin)
## Exit handlers ##
# This function stops python from printing a stacktrace when you hit control-C
def SIGINTHandler(signum, frame):
raise SystemExit
# This function lets you run code on exit, including functions from myRotaryEncoder
def exitHandler():
print("Exiting")
sys.exit(0)
# Register exit handlers
atexit.register(exitHandler)
signal.signal(signal.SIGINT, SIGINTHandler)
# Read the value every second and detect motion
counter = 0
while True:
print("\rPosition: {0} ".format(myRotaryEncoder.position()), file=sys.stderr, end='')
counter += 1
if counter >= 5000:
print("")
counter = 0
time.sleep(0.001)
if __name__ == '__main__':
main()
(env)pi@raspberrypi:~ grove_optical_rotary_encoder
当命令成功运行时,它将每秒打印出数值并检测运动。
# Read the value every second and detect motion
while True:
print("\rPosition: {0} ".format(encoder.position()), file=sys.stderr, end='')
time.sleep(0.001)
您可以通过简单地按 ctrl+c 来退出此程序。
原理图在线查看器
资源
-
[Zip] Grove - 光学旋转编码器 eagle 文件
-
[PDF] TCUT1600X01 数据手册
-
[PDF] MP3120 数据手册
项目
这是本产品的介绍视频,包含简单的演示,您可以尝试一下。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。