Grove - PIR 运动传感器

该传感器允许您感知运动,通常是其范围内的人体运动。只需将其连接到 Grove - Base shield 并对其进行编程,当有人在其检测范围内移动时,传感器将在其 SIG 引脚上输出高电平。
特性
- Grove 兼容接口
- 可调节检测距离
- 可调节保持时间
有关 Grove 模块的更多详细信息,请参考 Grove 系统
规格参数
| 参数 | 值/范围 |
|---|---|
| 工作电压 | 3V–5V |
| 工作电流(VCC = 3V) | 100uA |
| 工作电流(VCC = 5V) | 150uA |
| 测量范围 | 0.1 - 6m |
| 默认检测距离 | 3m |
| 保持时间 | 1 - 25s |
| 工作波长 | 7 - 14um |
| 检测角度 | 120 度 |
支持的平台
| Arduino | Raspberry Pi |
|---|---|
|
|
上面提到的支持平台是/是该模块软件或理论兼容性的指示。在大多数情况下,我们只为 Arduino 平台提供软件库或代码示例。不可能为所有可能的 MCU 平台提供软件库/演示代码。因此,用户必须编写自己的软件库。
开始使用
如果这是您第一次使用Arduino,我们强烈建议您在开始之前先查看Arduino入门指南。
与Arduino一起使用
硬件
- 步骤1. 准备以下物品:
| Seeeduino V4.2 | Grove - PIR运动传感器 | Base Shield |
|---|---|---|
|
|
|
| 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
-
步骤2. 将Grove - PIR运动传感器连接到Grove-Base Shield的D2端口。
-
步骤3. 将Grove - Base Shield插入Seeeduino。
-
步骤4. 通过USB线将Seeeduino连接到PC。

如果我们没有Grove Base Shield,我们也可以直接将Grove-PIR运动传感器连接到Seeeduino,如下所示。
| Seeeduino | Grove - PIR运动传感器 |
|---|---|
| 5V | 红色 |
| GND | 黑色 |
| 未连接 | 白色 |
| D2 | 黄色 |
软件
- 将下面的代码复制到Arduino IDE中并上传。如果您不知道如何上传代码,请查看如何上传代码。
/*
PIR运动传感器引脚的宏定义
使用引脚2接收模块的信号
*/
#define PIR_MOTION_SENSOR 2
void setup()
{
pinMode(PIR_MOTION_SENSOR, INPUT);
Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
// 如果检测到移动的人
// 要了解更多关于为什么数字数字被用作布尔值的信息,请查看 https://www.techtarget.com/whatis/definition/Boolean#:~:text=The%20Boolean%20data,1%20or%200
if(digitalRead(PIR_MOTION_SENSOR))
Serial.println("Hi,people is coming");
else
Serial.println("Watching");
delay(200);
}
检测距离和保持时间可以通过在板上添加两个额外的电位器来调节。详细信息请参考下面的V1.2 Eagle。该模块也可以通过更改跳线帽设置为可重新触发或不可重新触发。
结果应该如下所示:

使用跳线帽短接两个引脚来触发可重复或不可重复触发。如果您使用GND和引脚1,组合结果是不可重复触发(默认)。如果您使用引脚1和VCC,触发是可重复的。不可重复触发意味着事件在一个周期内(通常几秒钟)发生一次。在wiki示例的情况下,它是一个不可重复触发。
与Codecraft一起使用
硬件
步骤1. 将Grove - PIR运动传感器连接到Base Shield的D2端口。
步骤2. 将Base Shield插入您的Seeeduino/Arduino。
步骤3. 通过USB线将Seeeduino/Arduino连接到您的PC。
软件
步骤1. 打开Codecraft,添加Arduino支持,并将主程序拖到工作区域。
如果这是您第一次使用Codecraft,另请参阅使用Arduino的Codecraft指南。
步骤2. 拖拽积木块如下图所示,或打开可在本页末尾下载的cdc文件。

将程序上传到您的Arduino/Seeeduino。
当代码上传完成后,当有人来时LED将点亮。
与Raspberry Pi一起使用(使用Grove Base Hat for Raspberry Pi)
硬件
- 步骤1. 本项目中使用的物品:
| Raspberry pi | Grove Base Hat for RasPi | Grove - PIR运动传感器 |
|---|---|---|
|
|
|
| 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
- 步骤2. 将Grove Base Hat插入Raspberry。
- 步骤3. 将PIR运动传感器连接到Base Hat的端口12。
- 步骤4. 通过USB线将Raspberry Pi连接到PC。

对于步骤3,您可以将PIR运动传感器连接到任何GPIO端口,但请确保使用相应端口号更改命令。
软件
- 步骤1. 按照设置软件配置开发环境。
- 步骤2. 通过克隆grove.py库下载源文件。
cd ~
git clone https://github.com/Seeed-Studio/grove.py
- 步骤3. 执行以下命令运行代码。
cd grove.py/grove
python grove_mini_pir_motion_sensor.py 12
以下是grove_mini_pir_motion_sensor.py代码。
import time
from grove.gpio import GPIO
class GroveMiniPIRMotionSensor(GPIO):
def __init__(self, pin):
super(GroveMiniPIRMotionSensor, self).__init__(pin, GPIO.IN)
self._on_detect = None
@property
def on_detect(self):
return self._on_detect
@on_detect.setter
def on_detect(self, callback):
if not callable(callback):
return
if self.on_event is None:
self.on_event = self._handle_event
self._on_detect = callback
def _handle_event(self, pin, value):
if value:
if callable(self._on_detect):
self._on_detect()
Grove = GroveMiniPIRMotionSensor
def main():
import sys
if len(sys.argv) < 2:
print('Usage: {} pin'.format(sys.argv[0]))
sys.exit(1)
pir = GroveMiniPIRMotionSensor(int(sys.argv[1]))
def callback():
print('Motion detected.')
pir.on_detect = callback
while True:
time.sleep(1)
if __name__ == '__main__':
main()
如果一切正常,您将能够看到以下结果
pi@raspberrypi:~/grove.py/grove $ python grove_mini_pir_motion_sensor.py 12
Motion detected.
Motion detected.
Motion detected.
^CTraceback (most recent call last):
File "grove_mini_pir_motion_sensor.py", line 84, in <module>
main()
File "grove_mini_pir_motion_sensor.py", line 80, in main
time.sleep(1)
KeyboardInterrupt
您可以通过简单地按++ctrl+c++退出此程序。
与Raspberry Pi配合使用(使用GrovePi_Plus)
硬件
- 步骤1. 准备以下物品:
| Raspberry pi | GrovePi_Plus | Grove - PIR运动传感器 |
|---|---|---|
|
|
|
| 立即获取 | 立即获取 | 立即获取 |
-
步骤2. 将GrovePi_Plus插入Raspberry。
-
步骤3. 将传感器连接到GrovePi_Plus的D8端口。
-
步骤4. 通过USB线将Raspberry连接到PC。

软件
在本wiki中,我们使用路径~/GrovePi/而不是/home/pi/Desktop/GrovePi,您需要确保步骤2和步骤3使用相同的路径。
我们强烈建议您更新固件,否则某些传感器可能会出现错误。
如果您使用的是Raspberry Pi with Raspberrypi OS >= Bullseye,您必须仅使用Python3运行此命令行。
- 步骤3. Git克隆Github仓库。
cd ~
git clone https://github.com/DexterInd/GrovePi.git
- 步骤4. 运行以下命令使用PIR运动传感器监测人员移动。
cd ~/GrovePi/Software/Python
sudo python3 grove_pir_motion_sensor.py
以下是grove_pir_motion_sensor.py代码。
import time
import grovepi
# Connect the Grove PIR Motion Sensor to digital port D8
# SIG,NC,VCC,GND
pir_sensor = 8
grovepi.pinMode(pir_sensor,"INPUT")
while True:
try:
# Sense motion, usually human, within the target range
if grovepi.digitalRead(pir_sensor):
print 'Motion Detected'
else:
print '-'
# if your hold time is less than this, you might not see as many detections
time.sleep(.2)
except IOError:
print "Error"
结果应该如下所示:
pi@raspberrypi:~/GrovePi/Software/Python $ sudo python3 grove_pir_motion_sensor.py
-
-
-
Motion Detected
Motion Detected
Motion Detected
Motion Detected
Motion Detected
Motion Detected
Motion Detected
Motion Detected
Motion Detected
Motion Detected
Motion Detected
-
-
常见问题
Q1: 如何使距离可调?
A1: R2:用于调节检测距离(AMP系数,2MΩ)。R6:用于调节保持时间(触发占空比,100KΩ)。
检测距离可以从6米调节到仅几厘米。如果电位器设置到一端,模块会过于敏感,即使没有人在其前方移动,也会被大气触发。保持时间也可以通过延迟时间电位器调节,数值大约从25秒到1秒。
如果焊接了R2和R6,请确保R13和R14为空。
存在电路板可能被损坏的风险。在进行此修改之前请仔细考虑。

原理图在线查看器
资源
- [Eagle] Grove - PIR Motion Sensor Eagle文件 v1.2
- [PDF] Grove - PIR Motion Sensor v1.2 原理图
- [PDF] Grove - PIR Motion Sensor Eagle V1.2 PCB
- [库文件] PIR Motion Sensor的Github仓库
- [数据手册] BISS0001 数据手册
- [数据手册] 菲涅尔透镜 8120 数据手册
- [Codecraft] CDC文件
项目
使用PIR运动传感器的防盗报警器:本文介绍了使用PIR运动传感器的防盗报警器。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。