Grove - 无源蜂鸣器

这是一个3-5V的无源蜂鸣器。您可以通过改变PWM频率来获得不同的蜂鸣声,从而实现“蜂鸣器音乐”。此外,该蜂鸣器还可以用作安全应用中的报警器。快来获取一个,开始您的项目吧!
特性
- 无源:可调节的无源蜂鸣器
- 接口:Grove
规格
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 电压范围 | 3V–5V |
| 谐振频率 | 2700 Hz |
| 声音输出 | > 80dB |
| 工作温度 | -20-70 °C |
| 尺寸 | 20mm * 20mm * 10mm |
| 重量 | 3g |
| 电池 | 不包含 |
支持的平台
| Arduino | Raspberry Pi | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
入门指南
使用 Arduino
所需材料
| Seeeduino XIAO | Grove 面包板 | Grove 无源蜂鸣器 |
|---|---|---|
![]() | ||
| 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
硬件连接

通过 Grove 电缆将面包板上的 Grove 接口与 Grove 无源蜂鸣器连接。
软件
- 步骤1 将以下代码复制到 Arduino IDE 并上传。如果您不知道如何上传代码,请查看 如何上传代码。
示例代码1 - 简单的蜂鸣声
int buzzer = 5; // 蜂鸣器连接到引脚5
int frequency = 2700; // 达到谐振频率
int cycle = 1000000/frequency;
void setup()
{
Serial.begin(9600); // 设置波特率
pinMode(buzzer,OUTPUT); // 设置蜂鸣器为输出模式
}
void loop()
{
digitalWrite(buzzer,HIGH);
delayMicroseconds(cycle/2);
digitalWrite(buzzer,LOW);
delayMicroseconds(cycle/2); // 运行PWM周期
}
- 步骤2 将代码上传到板子后,您将听到蜂鸣器发出蜂鸣声。
示例代码2 - 使用蜂鸣器播放音乐
// 设置对应频率的音符
#define NOTE_D0 0
#define NOTE_D1 294
#define NOTE_D2 330
#define NOTE_D3 350
#define NOTE_D4 393
#define NOTE_D5 441
#define NOTE_D6 495
#define NOTE_D7 556
#define NOTE_DL1 147
#define NOTE_DL2 165
#define NOTE_DL3 175
#define NOTE_DL4 196
#define NOTE_DL5 221
#define NOTE_DL6 248
#define NOTE_DL7 278
#define NOTE_DH1 589
#define NOTE_DH2 661
#define NOTE_DH3 700
#define NOTE_DH4 786
#define NOTE_DH5 882
#define NOTE_DH6 990
#define NOTE_DH7 112
#define WHOLE 1
#define HALF 0.5
#define QUARTER 0.25
#define EIGHTH 0.25
#define SIXTEENTH 0.625
// 整首歌的音符部分
int tune[] =
{
NOTE_DH1, NOTE_D6, NOTE_D5, NOTE_D6, NOTE_D0,
NOTE_DH1, NOTE_D6, NOTE_D5, NOTE_DH1, NOTE_D6, NOTE_D0, NOTE_D6,
NOTE_D6, NOTE_D6, NOTE_D5, NOTE_D6, NOTE_D0, NOTE_D6,
NOTE_DH1, NOTE_D6, NOTE_D5, NOTE_DH1, NOTE_D6, NOTE_D0,
NOTE_D1, NOTE_D1, NOTE_D3,
NOTE_D1, NOTE_D1, NOTE_D3, NOTE_D0,
NOTE_D6, NOTE_D6, NOTE_D6, NOTE_D5, NOTE_D6,
NOTE_D5, NOTE_D1, NOTE_D3, NOTE_D0,
NOTE_DH1, NOTE_D6, NOTE_D6, NOTE_D5, NOTE_D6,
NOTE_D5, NOTE_D1, NOTE_D2, NOTE_D0,
NOTE_D7, NOTE_D7, NOTE_D5, NOTE_D3,
NOTE_D5,
NOTE_DH1, NOTE_D0, NOTE_D6, NOTE_D6, NOTE_D5, NOTE_D5, NOTE_D6, NOTE_D6,
NOTE_D0, NOTE_D5, NOTE_D1, NOTE_D3, NOTE_D0,
NOTE_DH1, NOTE_D0, NOTE_D6, NOTE_D6, NOTE_D5, NOTE_D5, NOTE_D6, NOTE_D6,
NOTE_D0, NOTE_D5, NOTE_D1, NOTE_D2, NOTE_D0,
NOTE_D3, NOTE_D3, NOTE_D1, NOTE_DL6,
NOTE_D1,
NOTE_D3, NOTE_D5, NOTE_D6, NOTE_D6,
NOTE_D3, NOTE_D5, NOTE_D6, NOTE_D6,
NOTE_DH1, NOTE_D0, NOTE_D7, NOTE_D5,
NOTE_D6,
};
// 每个音符的持续时间
float duration[] =
{
1, 1, 0.5, 0.5, 1,
0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 1, 0.5, 0.5,
0.5, 1, 0.5, 1, 0.5, 0.5,
0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 1, 1,
1, 1, 1 + 1,
0.5, 1, 1 + 0.5, 1,
1, 1, 0.5, 0.5, 1,
0.5, 1, 1 + 0.5, 1,
0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 1 + 1,
0.5, 1, 1 + 0.5, 1,
1 + 1, 0.5, 0.5, 1,
1 + 1 + 1 + 1,
0.5, 0.5, 0.5 + 0.25, 0.25, 0.5 + 0.25, 0.25, 0.5 + 0.25, 0.25,
0.5, 1, 0.5, 1, 1,
0.5, 0.5, 0.5 + 0.25, 0.25, 0.5 + 0.25, 0.25, 0.5 + 0.25, 0.25,
0.5, 1, 0.5, 1, 1,
1 + 1, 0.5, 0.5, 1,
1 + 1 + 1 + 1,
0.5, 1, 0.5, 1 + 1,
0.5, 1, 0.5, 1 + 1,
1 + 1, 0.5, 0.5, 1,
1 + 1 + 1 + 1
};
int length;// 定义音符数量
int buzzer = 5; // 设置蜂鸣器引脚
void setup()
{
pinMode(buzzer, OUTPUT); // 设置蜂鸣器为输出模式
length = sizeof(tune) / sizeof(tune[0]); // 计算音符数量
}
void loop()
{
for (int x = 0; x < length; x++) // 逐个播放音符
{
tone(buzzer, tune[x]); // 输出当前音符
delay(400 * duration[x]); // 音乐节奏,可通过更改数字“400”调整快慢
noTone(buzzer);// 停止当前音符,播放下一个音符
}
delay(5000);// 播放完整首歌后,延迟5秒
}
- 步骤3 将代码上传到开发板后,您可以听到蜂鸣器播放音乐。
使用树莓派进行实验
所需材料
| 树莓派 4B(4GB) | Grove 树莓派基帽 | Grove 数字 PIR 动作传感器 |
|---|---|---|
![]() | ||
| 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
硬件连接

将蜂鸣器连接到 Grove 树莓派基帽上的 "PWM" 接口。
软件代码
- 步骤1 在树莓派上安装 Grove.py。
只需一条命令即可完成安装/更新所有依赖项以及最新的 grove.py。
warning
如果您使用的是 树莓派 OS >= Bullseye,您 不能使用此命令。
curl -sL https://github.com/Seeed-Studio/grove.py/raw/master/install.sh | sudo bash -s -
success
如果一切顺利,您将看到以下提示:
Successfully installed grove.py-0.5
#######################################################
Lastest Grove.py from github install complete !!!!!
#######################################################
``` -
除了一键安装,您还可以逐步安装所有依赖项以及最新的 grove.py。
warning
如果您使用的是 树莓派 OS >= Bullseye,您必须仅使用 Python3 执行以下命令。
git clone https://github.com/Seeed-Studio/grove.py
cd grove.py
# Python2
sudo pip install .
# Python3
sudo pip3 install .
- 步骤2 创建一个 Python 文件以编写代码。
cd grove.py
nano example.py
- 步骤3 将以下代码复制到 Python 文件中
#!/usr/bin/env python
import time
from mraa import getGpioLookup
from upm import pyupm_buzzer as upmBuzzer
def main():
# Grove - 蜂鸣器连接到 PWM 接口
buzzer = upmBuzzer.Buzzer(getGpioLookup('GPIO12'))
CHORDS = [upmBuzzer.BUZZER_DO, upmBuzzer.BUZZER_RE, upmBuzzer.BUZZER_MI,
upmBuzzer.BUZZER_FA, upmBuzzer.BUZZER_SOL, upmBuzzer.BUZZER_LA,
upmBuzzer.BUZZER_SI]
for i in range(0, len(CHORDS)):
buzzer.playSound(CHORDS[i], 500000)
time.sleep(0.1)
del buzzer
print('程序退出...')
if __name__ == '__main__':
main()
- 步骤4 运行程序
sudo chmod +x example.py
sudo ./example.py
如果一切顺利,您将听到“do, re, mi, fa, so, la, xi”。
在线原理图查看器
资源
- [PDF] MLT_8530_数据手册
- [PDF] 硬件原理图
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持,以确保您使用我们的产品时拥有顺畅的体验。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。