Grove - 压电振动传感器


Grove-压电振动传感器适用于柔性、振动、冲击和触摸的测量。该模块基于PZT薄膜传感器LDT0-028。当传感器来回移动时,其内部的电压比较器会产生一定的电压。宽动态范围(0.001Hz~1000MHz)保证了出色的测量性能。而且,您可以通过用螺丝刀调节板载电位器来调整其灵敏度。
版本
| 产品版本 | 变更 | 发布日期 |
|---|---|---|
| Grove - 压电振动传感器 V1.1 | 初始版本 | 2014年7月 |
特性
- 标准grove接口
- 宽动态范围:0.1Hz~180Hz
- 可调节灵敏度
- 对强冲击具有高接收性
有关Grove模块的更多详细信息,请参考Grove系统
支持的平台
| Arduino | Raspberry Pi |
|---|---|
|
|
上面提到的支持平台是/是该模块软件或理论兼容性的指示。在大多数情况下,我们只为Arduino平台提供软件库或代码示例。不可能为所有可能的MCU平台提供软件库/演示代码。因此,用户必须编写自己的软件库。
应用
- 洗衣机振动感应
- 低功耗唤醒开关
- 低成本振动感应
- 汽车报警器
- 身体运动
- 安防系统
入门指南
与Arduino一起使用
硬件
Grove - 压电振动传感器在检测到振动时输出逻辑高电平。我们可以使用Arduino的任何引脚来读取数据。这里是一个压电振动传感器控制LED的示例。当检测到振动时,该传感器输出逻辑高信号(可以通过调节电位器来改变灵敏度),LED点亮。
- 步骤1. 准备以下物品:
| Seeeduino V4 | Base Shield | Grove - 压电振动传感器 |
|---|---|---|
|
| )
|
| 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
- 步骤2. 使用4针grove线缆将模块连接到base shield的D2端口,我们使用板载LED数字引脚13作为输出。
- 步骤3. 将Basic Shield插入Arduino。
- 步骤4. 使用USB线缆将Arduino连接到PC。

当您通过顺时针调节电位器增加阈值电压时,即使原本输出高电平,也可能输出低电平。
软件
- 步骤1. 复制并粘贴以下代码到新的Arduino草图中。
const int ledPin=13;
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(ledPin,OUTPUT);
}
void loop() {
int sensorState = digitalRead(2);
Serial.println(sensorState);
delay(100);
if(sensorState == HIGH)
{
digitalWrite(ledPin,HIGH);
}
else
{
digitalWrite(ledPin,LOW);
}
}
- 步骤2. 当检测到振动时LED将点亮。
与Raspberry Pi一起使用(配合Grove Base Hat for Raspberry Pi)
硬件
- 步骤1. 本项目中使用的物品:
| Raspberry pi | Grove Base Hat for RasPi | Grove - 压电振动传感器 |
|---|---|---|
|
|
|
| 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
- 步骤2. 将Grove Base Hat插入Raspberry Pi。
- 步骤3. 将Grove - 压电振动传感器连接到Base Hat的端口12。
- 步骤4. 通过USB线缆将Raspberry Pi连接到PC。

对于步骤3,您可以将压电振动传感器连接到任何GPIO端口,但请确保使用相应的端口号更改命令。
软件
如果您使用的是Raspberry Pi with Raspberrypi OS >= Bullseye,您必须仅使用Python3运行此命令行。
- 步骤1. 按照设置软件配置开发环境。
- 步骤2. 通过克隆grove.py库下载源文件。
cd ~
git clone https://github.com/Seeed-Studio/grove.py
- 步骤3. 执行以下命令运行代码。
cd grove.py/grove
python3 grove_piezo_vibration_sensor.py 12
以下是grove_piezo_vibration_sensor.py代码。
import time
from grove.gpio import GPIO
class GrovePiezoVibrationSensor(GPIO):
def __init__(self, pin):
super(GrovePiezoVibrationSensor, self).__init__(pin, GPIO.IN)
self._on_detect = None
@property
def on_detect(self):
return self._on_detect
@on_detect.setter
def on_detect(self, callback):
if not callable(callback):
return
if self.on_event is None:
self.on_event = self._handle_event
self._on_detect = callback
def _handle_event(self, pin, value):
if value:
if callable(self._on_detect):
self._on_detect()
Grove = GrovePiezoVibrationSensor
def main():
import sys
if len(sys.argv) < 2:
print('Usage: {} pin'.format(sys.argv[0]))
sys.exit(1)
pir = GrovePiezoVibrationSensor(int(sys.argv[1]))
def callback():
print('Detected.')
pir.on_detect = callback
while True:
time.sleep(1)
if __name__ == '__main__':
main()
如果一切顺利,您将能够看到以下结果
pi@raspberrypi:~/grove.py/grove $ python3 grove_piezo_vibration_sensor.py 12
Detected.
Detected.
Detected.
Detected.
Detected.
Detected.
Detected.
Detected.
^CTraceback (most recent call last):
File "grove_piezo_vibration_sensor.py", line 84, in <module>
main()
File "grove_piezo_vibration_sensor.py", line 80, in main
time.sleep(1)
KeyboardInterrupt
您可以通过简单地按 ++ctrl+c++ 来退出此程序。
与树莓派一起使用(配合 GrovePi_Plus)
硬件
- 步骤 1. 准备以下物品:
| 树莓派 | GrovePi_Plus | Grove - 压电振动传感器 |
|---|---|---|
|
|
|
| 立即获取 | 立即获取 | 立即获取 |
- 步骤 2. 将 GrovePi_Plus 插入树莓派。
- 步骤 3. 将 Grove-压电振动传感器连接到 GrovePi_Plus 的 A0 端口。
- 步骤 4. 通过 USB 线缆将树莓派连接到 PC。

软件
如果您使用的是 Raspberry Pi with Raspberrypi OS >= Bullseye,您必须仅使用 Python3 来运行此命令行。
- 步骤 1. 按照 设置软件 来配置开发环境。
- 步骤 2. Git 克隆 Github 仓库。
cd ~
git clone https://github.com/DexterInd/GrovePi.git
- 步骤 3. 执行以下命令来检测振动。
cd ~/GrovePi/Software/Python
python3 grove_piezo_vibration_sensor.py
这是 grove_piezo_vibration_sensor.py 代码。
import time
import grovepi
# 将 Grove 压电振动传感器连接到模拟端口 A0
# OUT,NC,VCC,GND
piezo = 0
grovepi.pinMode(piezo,"INPUT")
while True:
try:
# 当检测到振动时,传感器输出逻辑高信号
print grovepi.analogRead(piezo)
time.sleep(.5)
except IOError:
print "Error"
- 步骤 4. 我们将在终端上看到如下所示的振动显示。
pi@raspberrypi:~/GrovePi/Software/Python $ python3 grove_piezo_vibration_sensor.py
1023
1023
1023
1023
18
17
18
17
我们也可以使用 grovepi.digitalRead(2) 来读取振动状态,只需将传感器连接到 GrovePi 的 D2 端口。
常见问题
Q1: 这是数字输出还是模拟输出?
A1: 这是数字输出,低电平或高电平。
原理图在线查看器
资源
- [PDF] 下载 Wiki PDF
- [Eagle] Grove - 压电振动传感器 Eagle 文件
- [PDF] Grove - 压电振动传感器原理图 PDF 文件
- [PDF] Grove - 压电振动传感器 PCB PDF 文件
- [数据手册] 压电振动传感器数据手册
项目
Arduino Grove 入门套件 - 压电振动传感器:教您如何在 Arduino Grove 入门套件中使用压电振动传感器。
座椅监控器:使用 ARTIK 云监控客舱座椅状态。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。