Grove - 原型扩展板

这个Grove模块允许您在Grove系统原型中添加自己的电路或组件。它让您可以访问Grove连接器电缆的所有四条线路 - S0、S1、VCC和GND。还有一个为常开按钮预留的空间。标准的2.54mm间距使得在板上安装普通DIP格式的IC和其他组件变得容易。
特性
- 标准化Grove接口
- 面包板风格
- 标准间距
- 丝印标签
- 为常开按钮预留空间
接口

Grove接口的VCC和GND如上图所示被引出为两条总线。您可以在两条电源总线之间找到Sig0和Sig1的焊接焊盘。
使用方法
Grove接口的VCC和GND如上图所示被引出为两条总线。您可以在两条电源总线之间找到Sig0和Sig1的焊接焊盘。它们用白线标记出来。 右侧的方形区域用于放置常见的临时按钮,您可以轻松地将其卡入其中,如下所示。

原型扩展板还配有两个20针公头。当您需要在其他面包板或原型板上进行扩展时,可以将它们掰成小段并焊接到原型扩展板上。它们与普通面包板跳线配合良好。

演示:点亮LED
-
将LED的长引脚插入VCC接口,短引脚插入Sig0接口。
-
将LED焊接在原型扩展板上。

-
使用4针Grove电缆将模块连接到Grove - 基础扩展板的数字8端口。
-
将Grove - 基础扩展板插入Arduino,并使用USB电缆将Arduino连接到PC。
-
复制并粘贴下面的代码到新的Arduino草图中。如果您不知道如何上传,请点击这里。
演示代码:
int led = 8;
// setup例程在按下复位键时运行一次:
void setup() {
// 将数字引脚初始化为输出。
pinMode(led, OUTPUT);
}
// loop例程会永远重复运行:
void loop() {
digitalWrite(led, HIGH); // 点亮LED(HIGH是电压电平)
delay(1000); // 等待一秒
digitalWrite(led, LOW); // 通过设置电压为LOW来关闭LED
delay(1000); // 等待一秒
}
原理图在线查看器
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。