Grove - RGB LED 灯条 (10 - WS2813 Mini)

我们在这款灯条上集成了 10 个全彩 RGB LED,只需一个信号引脚即可轻松控制所有 10 个 LED。所有 LED 均为 WS2813 Mini,这是一种智能控制且高性价比的 LED。 更重要的是,WS2813 支持信号断点续传,这意味着即使一个 LED 损坏,其他 LED 仍然可以继续使用。
您可以使用这款小灯条创造出数十万种灯光效果,我们希望它能为您带来更多乐趣。
版本
| 产品版本 | 变更 | 发布日期 |
|---|---|---|
| Grove - RGB LED 灯条 (10 WS2813 Mini) | 初始版本 | 2018年11月 |
特性
- WS2813B IC,3535 LED
- 智能反接保护
- 每个像素的灰度等级为 256,可实现“256256256=16777216”全彩显示
- 刷新频率高达 2KHz
- 串行级联接口,数据接收和解码仅依赖一条信号线
- 双信号线版本,支持信号断点续传
信号断点续传

只要没有两个或更多相邻的 LED 损坏,其余的 LED 将能够正常工作。
规格
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 工作电压 | 3.3V / 5V |
| 工作温度 | -25℃ ~ +85℃ |
| 存储温度 | -40℃ ~ +105℃ |
| RGB 通道恒流 | 16mA |
| 接口 | 数字 |
| 尺寸 | 长: 80mm 宽: 10mm 高: 10mm |
| 重量 | 3.7g |
| 包装尺寸 | 长: 150mm 宽: 100mm 高: 25mm |
| 毛重 | 13g |
典型应用
- 圣诞装饰
- 照明
- 玩具
硬件概述
引脚分布

支持的平台
| Arduino | Raspberry Pi |
|---|---|
|
|
上述提到的支持平台仅表示模块的软件或理论兼容性。我们通常仅为 Arduino 平台提供软件库或代码示例。不可能为所有可能的 MCU 平台提供软件库或演示代码。因此,用户需要自行编写软件库。
入门指南
使用 Arduino
硬件
所需材料
| Seeeduino V4.2 | Base Shield | Grove - RGB LED Stick (10 WS2813 Mini) |
|---|---|---|
|
|
|
| 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
1 如果您使用 Arduino UNO 作为主板,建议使用直流电源,否则 VCC 的最大纹波可能会超过 100mV。如果您使用 Seeeduino V4.2 作为主板,则无需连接直流电源。
2 不支持热插拔。
-
步骤 1. 将 Grove - RGB LED Stick (10 WS2813 Mini) 连接到 Grove-Base Shield 的 D6 端口。
-
步骤 2. 将 Grove-Base Shield 插入 Seeeduino。
-
步骤 3. 使用 USB 线将 Seeeduino 连接到 PC。

如果没有 Grove Base Shield,我们也可以直接将此模块连接到 Seeeduino,如下所示。
| Seeeduino | Grove 线缆 | Grove - RGB LED Stick (10 WS2813 Mini) |
|---|---|---|
| GND | 黑色 | GND |
| 5V 或 3.3V | 红色 | VCC |
| 无连接 | 白色 | NC |
| D6 | 黄色 | SIG |
软件
如果这是您第一次使用 Arduino,我们强烈建议您在开始之前查看 Arduino 入门指南。
-
步骤 1. 从 Github 下载 Led_Strip 库。
-
步骤 2. 参考 如何安装库 为 Arduino 安装库。
-
步骤 3. 重启 Arduino IDE。打开示例代码,可以通过以下三种方式打开:
- 直接在 Arduino IDE 中通过路径打开:File --> Examples --> Adafruit_Neopixel --> simple。

- 在您的电脑中打开它,点击 simple.ino 文件,该文件位于 XXXX\Arduino\libraries\Seeed_Led_Strip-master\examples\simple 文件夹中,其中 XXXX 是您安装 Arduino IDE 的位置。

- 或者,您可以直接点击图标

在代码块右上角,将以下代码复制到 Arduino IDE 的新草图中。
// NeoPixel Ring 简单示例 (c) 2013 Shae Erisson
// 根据 GPLv3 许可证发布,与 AdaFruit NeoPixel 库的其他部分一致
#include "Adafruit_NeoPixel.h"
#ifdef __AVR__
#include <avr/power.h>
#endif
// Arduino 上连接到 NeoPixels 的引脚
// 如果使用 Trinket 或 Gemma,建议将其更改为 1
#define PIN 6
// 连接到 Arduino 的 NeoPixels 数量
#define NUMPIXELS 10
// 设置 NeoPixel 库时,我们需要告诉它像素数量以及使用哪个引脚发送信号。
// 注意,对于较旧的 NeoPixel 灯条,可能需要更改第三个参数——有关可能的值,请参阅 strandtest 示例。
Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
int delayval = 500; // 延迟半秒
void setup() {
// 适用于 Trinket 5V 16MHz,如果您未使用 Trinket,可以删除以下三行代码
#if defined (__AVR_ATtiny85__)
if (F_CPU == 16000000) clock_prescale_set(clock_div_1);
#endif
// Trinket 特殊代码结束
pixels.setBrightness(255);
pixels.begin(); // 初始化 NeoPixel 库
}
void loop() {
// 对于一组 NeoPixels,第一个 NeoPixel 是 0,第二个是 1,以此类推,直到像素数量减一。
for(int i=0;i<NUMPIXELS;i++){
// pixels.Color 接收 RGB 值,从 0,0,0 到 255,255,255
pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(0,150,0)); // 中等亮度的绿色。
pixels.show(); // 将更新后的像素颜色发送到硬件。
delay(delayval); // 延迟一段时间(以毫秒为单位)。
}
}
库文件可能会更新。此代码可能不适用于更新后的库文件,因此我们建议您使用前两种方法。
- 步骤 4. 上传示例代码。如果您不知道如何上传代码,请查看 如何上传代码。
如果一切正常,现在您可以看到 LED 灯条开始闪烁:

在线原理图查看器
资源
-
[Zip] Led_Strip 库
-
[PDF] WS2813-Mini 数据手册
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持,以确保您使用我们的产品时获得最佳体验。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。