Grove - 串口摄像头

串口摄像头是一款易于 MCU 使用的 JPEG 彩色摄像头模块。它集成了图像处理 DSP,可生成 320240 或 640480 的 JPEG 图像(不包含缩略图信息)。拍摄的图片将存储在内部缓冲区中,并通过 UART 端口传输。
特点
- Grove 接口
- JPEG 压缩图像(无缩略图信息)
- 5V 电源供电
- 小巧紧凑
- 协议控制
更多关于 Grove 模块的详细信息,请参考 Grove 系统
规格参数
项目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
工作电压 | 4.8 | 5.0 | 5.3 | V |
分辨率(默认) | 640x480 / 320x240 | / | ||
串口默认波特率 | 115200 | 波特率 | ||
支持的平台
| Arduino | Raspberry Pi | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
上述提到的支持平台仅表示模块的软件或理论兼容性。我们通常仅为 Arduino 平台提供软件库或代码示例。无法为所有可能的 MCU 平台提供软件库或演示代码,因此用户需要自行编写软件库。
应用场景
- 使用 SD 卡扩展板 的数码相机
- 视频监控系统
使用方法
在 PC 上使用摄像头
步骤 1:下载专用串口调试工具 VC0703COMTOOL.rar 并安装。
步骤 2:使用串口转换工具 UartSBee 将串口摄像头连接到 PC。
| 串口摄像头 | Uart_SB v3.1 |
|---|---|
| GND (黑色) | GND |
| VCC (红色) | VCC |
| RX (白色) | TX |
| TX (黄色) | RX |
步骤 3:将 Uart_SB v3.1 连接到电脑并打开 vc0703CommTool 软件。选择与摄像头连接的正确 COM 端口号,默认波特率为 115200,然后打开端口。
步骤 4:点击“Get Version”按钮以重置摄像头。
步骤 5:点击“Fbuf”按钮准备拍摄照片。
-
点击“stop CFbuf”拍摄照片。
-
点击“Sel File”选择存储照片的文件名。
-
点击“Read”从缓冲区读取数据并存储到所选文件中,如下图所示:

-
点击“Resume”恢复帧更新,以便继续拍摄下一张照片。
使用 Arduino 和 SD 卡操作摄像头
步骤 1:将 Grove - 串口摄像头连接到 Arduino 板,硬件包括 Seeeduino V3.0、SD 卡扩展板、SanDisk microSD™ 卡 2GB、Grove - 按钮。
步骤 2:将串口接收缓冲区(默认 64 字节)更改为 128 字节。打开 hardware/arduino/cores 目录,编辑名为 wiring_serial.c 或 HardwareSerial.cpp 的文件,顶部有一个 #define SERIAL_BUFFER_SIZE 64,表示缓冲区使用了 64 字节。需要将其更改为 128。更多详情,请参考 Arduino Hacks。
步骤 3:下载 Grove - 串口摄像头库,上传到 Seeeduino。如果无法编译,请确认 SD 库 是否在您的 Arduino IDE 文件夹中。
步骤 4:打开串口监视器,按下按钮拍摄照片(在 SD 卡和摄像头初始化后)。
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持,以确保您使用我们的产品时能够获得尽可能顺畅的体验。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。