Skip to main content

Grove 串口 LCD V1.0

Grove - 串口 LCD V1.0 是我们串口 LCD 的新版本。在单个板子上集成了一个 16x2 的 LCD 和一个基于 PIC HD44780 的嵌入式电路。板载 PIC 接收 TTL 串口输入,并将接收到的字符打印到 LCD 上。库还提供了一些特殊命令,您可以清屏、调整背光亮度、打开/关闭显示等。

这个 LCD 是一个很棒的礼物,因为它可以用于许多不同的项目!

特性​

  • 非常易于使用。

  • 波特率:9600

  • 4 针连接(2 个 I/O 和 2 个电源引脚)。

  • 类似于 Arduino LiquidCrystal 库的 API 设计。

  • 模块自动返回监听模式。

  • 提供丰富的演示应用程序。

  • 背光控制以节省电力。

应用创意​

  • 用于 Seeeduino / Arduino / 任何微控制器板的 LCD 显示。

  • 使用 RTC 和温度传感器的时间和温度显示。

  • 使用加速度计的加速度显示。

  • 使用指南针的航向角显示。

  • 您的想象力是极限。

  • PC CPU 状态显示:可以通过合适的 UART 转换器与 PC 接口。

规格​

项目最小值典型值最大值单位
工作电压4.755.5V
通信协议UART-
背光控制是-
工作电流:背光开启707580mA
工作电流:背光关闭152025mA

使用方法​

硬件安装​

  • 确保 Seeeduino 的工作电压设置为 5V。

  • 通过 Grove 基板 端口使用 4 针连接器将串口 LCD 连接到 Seeeduino(title=undefined)软件 UART(引脚 11 和引脚 12)。

  • 在将固件上传到 Seeeduino 后按下复位开关。

编程​

串口 LCD 库提供了一组丰富的 API 用于与串口 LCD 模块交互。通过串行发送命令和数据,可以实现普通 LCD 的所有操作。API 的设计类似于 Arduino 的 LiquidCrystal 库,便于快速迁移到串口 LCD 驱动程序。与串口 LCD 模块的交互从初始化开始,在初始化过程中,串口 LCD 模块向 MCU 发送指令以开始通信。初始化后,LCD 进入工作模式,开始接受用于显示的命令和数据。交互中涉及的命令和响应总结在 [1]。

演示应用​

下载 SerialLCD 库 并将其解压到 Arduino IDE 的库文件夹中,路径为:..\arduino-1.0.1\libraries,然后您可以开始构建自己的显示系统。

如果您使用的是 Arduino 1.0 或更高版本,NewSoftSerial 已包含在 Arduino 核心中(命名为 SoftwareSerial)。
注意:当您将串口 LCD 连接到 Grove 并将示例下载到 Seeeduino/Arduino 时,请确保先重置 Seeeduino/Arduino。

Demo 1: Hello World

此示例在第一行打印 "hello, world!",在第二行打印自复位以来经过的秒数。使用了 begin()、setCursor(row,col) 和 print() 函数。
// 包含库代码:
#include <SerialLCD.h>
#include <NewSoftSerial.h> //这是必须的

// 初始化库
SerialLCD slcd(11,12);//这是必须的,分配软串口引脚

void setup() {
// 设置
slcd.begin();
// 打印一条消息到 LCD。
slcd.print("hello, world!");
}

void loop() {
// 将光标设置到第 0 列,第 1 行
// (注意:第 1 行是第二行,因为计数从 0 开始):
slcd.setCursor(0, 1);
// 打印自复位以来的秒数:
slcd.print(millis()/1000,DEC);
}

输出:

Demo 2: 间歇显示

此示例在 LCD 上打印 "hello World!",并使用 display() 和 noDisplay() 函数切换显示的开关。
// 包含库代码:
#include <SerialLCD.h>
#include <NewSoftSerial.h> //这是必须的

// 初始化库
SerialLCD slcd(11,12);//这是必须的,分配软串口引脚

void setup() {
// 设置
slcd.begin();
// 打印一条消息到 LCD。
slcd.print("hello, world!");
}

void loop() {
// 关闭显示:
slcd.noDisplay();
delay(1000);
// 打开显示:
slcd.display();
delay(1000);
}

输出:

Demo 3: 闪烁

此示例在 LCD 上打印 "hello World!",并使用 Blink() 和 noBlink() 函数使光标块闪烁。
// 包含库代码:
#include <SerialLCD.h>
#include <NewSoftSerial.h> //这是必须的

// 初始化库
SerialLCD slcd(11,12);//这是必须的,分配软串口引脚

void setup() {
// 设置:
slcd.begin();
// 打印一条消息到 LCD。
slcd.print("hello, world!");
}

void loop() {
// 关闭闪烁光标:
slcd.noBlink();
delay(1000);
// 打开闪烁光标:
slcd.blink();
delay(1000);
}

输出:

Demo 4: 光标显示

此示例在 LCD 上打印 "hello World!",并使用 cursor() 和 noCursor() 方法切换光标的开关。
// 包含库代码:
#include <SerialLCD.h>
#include <NewSoftSerial.h> //这是必须的

// 初始化库
SerialLCD slcd(11,12);//这是必须的,分配软串口引脚

void setup() {
// 设置
slcd.begin();
// 打印一条消息到 LCD。
slcd.print("hello, world!");
}

void loop() {
// 关闭光标:
slcd.noCursor();
delay(1000);
// 打开光标:
slcd.cursor();
delay(1000);
}

输出:

演示 5:显示文本流方向和光标位置

此代码示例在 LCD 上打印两次 "Seeeduino"。此代码使用 setCursor(col,row)、leftToRight() 和 rightToLeft() 方法来演示光标位置和文本流方向(从左到右和从右到左)。
// 引入库代码:
#include <SerialLCD.h>
#include <NewSoftSerial.h> //这是必须的

// 初始化库
SerialLCD slcd(11,12);//这是必须的,分配软串口引脚

void setup() {
slcd.begin();
// 打开背光
slcd.backlight();
// 打开光标:
slcd.cursor();
}

void loop() {
//将光标设置在第 0 行,第 0 列(LCD 的左上角)
slcd.setCursor(0,0);
//设置文本流方向为从左到右
slcd.leftToRight();
slcd.print("Seeeduino");

//将光标设置在第 1 行,第 15 列(LCD 的右下角)
slcd.setCursor(15,1);
//设置文本流方向为从右到左
slcd.rightToLeft();
slcd.print("Seeeduino");

}

输出:

参考​

Serial LCD 库 提供了一整套指令来操作 LCD1602 的功能。SerialLCD 驱动程序使用 NewSoftSerial 库来实现 UART 逻辑。通过首先创建 SerialLCD 类的对象并提供软件串口(Rx 和 Tx)来访问 API:

SerialLCD slcd(11,12);// 将 11 和 12 分配为软件串口的 RxD 和 TxD 线。

函数描述:

  1. begin()

此函数用于初始化 Serial LCD 模块。

示例:

slcd.begin(); // 初始化 LCD
  1. print()

将文本打印到 LCD。它有两种形式:

示例:

slcd.print(data);  // data 可以是任何文本
slcd.print(data,BASE); // BASE 可以是 BIN, DEC, OCT 或 HEX
slcd.print(float_data,2);//显示浮点数据,小数位数(1-3)
  1. clear()

清除显示内容。

示例:

slcd.clear();  // 清屏
  1. home()

将光标设置到左上角。

示例:

slcd.home();  // 返回到首页
  1. noDisplay()

关闭显示但不清除 RAM。

示例:

slcd.noDisplay();  // 隐藏显示内容
  1. display()

在调用 noDisplay() 后重新打开显示。RAM 中现有的文本会被恢复。

示例:

slcd.display();  // 显示 RAM 中的文本
  1. noBlink()

关闭 LCD 光标的闪烁。

示例:

slcd.noBlink();  // 禁用光标闪烁
  1. blink()

显示闪烁的 LCD 光标。如果与 SLCD_CURSOR_ON 一起使用,不同显示屏上的效果会有所不同。

示例:

slcd.blink();  // 启用光标闪烁
  1. noCursor()

隐藏 LCD 光标。

示例:

slcd.noCursor();  // 禁用光标显示
  1. cursor()

显示 LCD 光标。

示例:

slcd.cursor();  // 启用光标显示
  1. scrollDisplayLeft()

将显示内容(文本和光标)向左滚动一个位置。

示例:

slcd.scrollDisplayLeft();  // 向左滚动
  1. scrollDisplayRight()

将显示内容(文本和光标)向右滚动一个位置。

示例:

slcd.scrollDisplayRight();  // 向右滚动
  1. leftToRight()

设置写入 LCD 的文本方向为“从左到右”,这是默认设置。这表示后续写入显示屏的字符将从左到右,但不会影响之前输出的文本。

示例:

slcd.leftToRight();  // 设置文本流方向为从左到右
  1. rightToLeft()

设置写入 LCD 的文本方向为“从右到左”。这表示后续写入显示屏的字符将从右到左,但不会影响之前输出的文本。

示例:

slcd.rightToLeft();  // 设置文本流方向为从右到左
  1. autoscroll()

打开 LCD 文本的自动滚动功能。这会使显示屏上的每个字符将之前的字符向一个位置推移。如果当前文本方向是从左到右(默认),显示屏会向左滚动。

示例:

slcd.autoscroll();  // 启用自动滚动
  1. noAutoscroll()

关闭 LCD 文本的自动滚动功能。

示例:

slcd.noAutoscroll();  // 禁用自动滚动
  1. setCursor()

将光标设置到(列,行)位置。

示例:

slcd.setCursor(Col,Row);  // 滚动到 X,Y 位置
  1. noPower()

关闭 LCD 电源和背光,但 MCU 电源仍然开启。

示例:

slcd.noPower();  // 关闭 LCD 电源和背光
  1. power()

打开 LCD 电源但不打开背光。

示例:

slcd.power();  // 打开 LCD 电源
  1. noBacklight()

关闭背光。

示例:

slcd.noBacklight();  // 关闭背光
  1. backlight()

打开背光。

示例:

slcd.backlight();  // 打开背光
  1. noPower()(新)

关闭 LCD 电源和背光,但 MCU 电源仍然开启。

示例:

slcd.noPower();  // 关闭 LCD 电源和背光
  1. power()(新)

打开 LCD 电源但不打开背光。

示例:

slcd.power();  // 打开 LCD 电源
  1. noBacklight()(新)

关闭背光。

示例:

slcd.noBacklight();  // 关闭背光
  1. backlight()(新)

打开背光。

示例:

slcd.backlight();  // 打开背光

版本追踪​

修订版描述发布日期
v1.0b第二版2011年3月20日

原理图在线查看器​

资源​

技术支持与产品讨论​

感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持,以确保您使用我们的产品时获得最佳体验。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...