Grove - 串口 MP3 播放器
Grove-串口 MP3 播放器是一种简单的 MP3 播放设备,其设计基于高质量的 MP3 音频芯片——WT5001。它支持 8KHZ~44.1kHZ 采样频率的 MP3 和 WAV 文件格式。该产品具有多个外设端口:标准 UART Grove 接口、双声道耳机插孔、外部接口以及 Micro SD 卡接口。您可以通过串口工具发送命令来控制 MP3 的播放状态,例如切换歌曲、调整音量和播放模式等。虽然它看起来是一个简单的模块,但功能却非常强大。想知道音质如何?快来体验吧!
特点
- 标准 Grove 接口
- 异步串口控制播放模式
- 忙碌指示器
- 复位按钮
- 标准 Micro SD 卡接口
- 支持 FAT16 和 FAT32 文件系统
更多关于 Grove 模块的详细信息,请参考 Grove 系统
支持的平台
| Arduino | Raspberry Pi | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
上述提到的支持平台仅表示模块的软件或理论兼容性。我们通常仅为 Arduino 平台提供软件库或代码示例。无法为所有可能的 MCU 平台提供软件库或演示代码,因此用户需要自行编写软件库。
硬件概览

- ①:左声道 Grove 接口。
- ②:耳机接口:3.5mm 耳机插孔。
- ③:右声道 Grove 接口。
- ④:WT5001。
- ⑤:LED 指示灯:音乐播放时 LED 会亮起。
- ⑥:UART Grove 接口。
- ⑦:SD 卡:Micro SD 卡(≤2GB)。
玩转 Arduino
硬件
Grove - 串口 MP3 播放器可以通过 Arduino/Seeeduino 控制。我们提供了一个 Serial_MP3 测试代码供您使用。我相信您可以轻松上手。有关更详细的信息,请参考以下说明。硬件安装步骤如下:
- 将 Grove - 串口 MP3 播放器连接到 Arduino/Seeeduino 的数字 2 端口。注意,您可以根据需要更改引脚编号,但请确保在代码中进行相应的更改。然后使用 USB 数据线将 Arduino/Seeeduino 连接到 PC。
- 将耳机插入 Grove - 串口 MP3 播放器。至此,硬件部分已完成。
软件
- 步骤 1. 从 Grove-MP3 v2.0 下载库文件。
- 步骤 2. 参考 如何安装库 为 Arduino 安装库。
- 步骤 3. 您可以选择 Seeed_Serial_MP3_Player/examples/WT2003S_Terminal_Player 示例并上传到 Arduino。如果您不知道如何上传代码,请查看 如何上传代码。
- 步骤 4. 我们将在 COM 终端看到如下信息。

- 步骤 5. 请键入相关命令以播放音乐。
该库支持 AVR/SAMD/STM32F4 设备,同时支持硬件和软件串口。
串口分为两种类型。一种是 COMSerial,表示与 Grove-MP3 模块连接的通信端口。另一种是 ShowSerial,表示与 PC 连接的串口信息显示端口。
大多数 Arduino 板至少有一个串口,有些有多个串口(例如 Arduino Mega 有 4 个串口)。它通过数字引脚 0 (RX) 和 1 (TX) 与设备通信,同时通过 USB 与计算机通信。因此,如果您在引脚 D0 和 D1 上连接 UART 设备,则必须在通过 USB 下载程序之前移除它们,否则会导致上传失败。有时您需要的串口数量超过硬件串口的数量。如果是这种情况,您可以使用软件串口,它通过软件模拟串口硬件。软件串口需要 Arduino 控制器的大量帮助来发送和接收数据,因此它不如硬件串口快速或高效。有关串口的更多信息,请参考 Seeed Arduino Serial。
-
AVR: 在以下示例中,我们将软件串口定义为 COMSerial(与 Grove-MP3 模块连接)。并非所有数字引脚都可以用于软件串口。您可以参考 软件串口 了解详细的引脚信息。我们将硬件串口定义为 ShowSerial(与 PC 连接)。如果您使用 Arduino Mega,可以将硬件串口连接到 ShowSerial,将其他 Serial1/Serial2/Serial3 连接到 COMSerial。您可以参考 AVR Mega 设置。
-
SAMD: 在以下示例中,SAMD 不支持软件串口。我们使用硬件串口 Serial1 与 Grove-MP3 模块通信,并使用 SerialUSB 在 PC 上打印消息。
-
STM32F4: 在以下示例中,我们使用硬件串口 Serial 与 Grove-MP3 模块通信,并使用 SerialUSB 在 PC 上打印消息。
有关串口的更多信息,请参考 Seeed Arduino Serial。
#ifdef __AVR__
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial SSerial(2, 3); // RX, TX
#define COMSerial SSerial
#define ShowSerial Serial
WT2003S<SoftwareSerial> Mp3Player;
#endif
#ifdef ARDUINO_SAMD_VARIANT_COMPLIANCE
#define COMSerial Serial1
#define ShowSerial SerialUSB
WT2003S<Uart> Mp3Player;
#endif
#ifdef ARDUINO_ARCH_STM32F4
#define COMSerial Serial
#define ShowSerial SerialUSB
WT2003S<HardwareSerial> Mp3Player;
#endif
- 现在您可以听到存储在 SD 卡中的歌曲。在播放模式下,D1 指示灯会亮起;在暂停模式下,指示灯会闪烁。更多体验等待您探索!
还有另一种通过串口工具控制 MP3 播放模式的方法。在这种方法中,您需要一个 UartSBee 将 MP3 连接到 PC。硬件安装如下图所示:

连接完成后,打开串口工具发送命令。有关具体命令,请参阅参考部分!

更多体验等待您探索!
参考
常用命令说明:
命令名称 | 命令格式 | 描述 |
|---|---|---|
暂停 | 7E 02 A3 7E | 首次发送此命令时音乐将停止。再次发送此命令后,音乐将继续播放。 |
停止 | 7E 02 A4 7E | 此命令可以触发播放下一首歌曲,或者如果播放器正在播放最后一首歌曲,则触发播放第一首歌曲。 |
下一首 | 7E 02 A5 7E | 此命令可以触发播放下一首歌曲,或者如果播放器正在播放最后一首歌曲,则触发播放第一首歌曲。 |
上一首 | 7E 02 A6 7E | 此命令可以触发播放上一首歌曲。当您正在播放第一首歌曲时,发送此命令可以触发播放最后一首歌曲。 |
音量控制 | 7E 03 A7 1F 7E | 音量共有 32 个级别,从 00 到 31。00 为静音,31 为最大音量。 |
指定播放模式 | 7E 03 A9 XX 7E | XX=00 表示单曲播放且不循环(默认) |
XX=01 表示单曲循环播放模式 | ||
XX=02 表示所有曲目循环播放模式 | ||
XX=03 表示随机播放模式 |
在线原理图查看器
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持,确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供了多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。