Grove - Serial RF Pro

Grove-Serial RF Pro 是一款低成本、高性能的透明 FSK 收发器,工作频率为 433/470/868/915 MHz,在 433M(默认)频率下性能最佳。它具有 UART 接口,只需提供 UART 数据即可轻松实现无线数据传输。用户可以灵活设置 UART 波特率、频率、输出功率、数据速率、频率偏差、接收带宽等参数。它是设计无线数据传输产品的理想选择,可广泛应用于无线数据传输领域。
版本跟踪
| 版本 | 描述 | 发布 |
|---|---|---|
| v0.9b | 初始公开发布 | NA |
特性
- Grove 兼容
- 高输出功率
- 高输出功率
- 小尺寸
- 更长的传输距离
应用场景
- 遥控、远程测量系统
- 无线仪表
- 门禁控制
- 识别系统
- 数据采集
- IT 家用电器
- 婴儿监护系统
规格参数
| 项目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作电压 | 4.75 | 5.0 | 5.25 | VDC |
| 睡眠模式电流 | 1 | uA | ||
| 输出功率 | 1 | - | 20 | dB |
| 通信速度 | 1.2 | - | 115.2 | Kbps |
| 传输距离(最大) | 1 | Km | ||
| 灵敏度 | -117 | dBm | ||
| 通信协议 | UART | / | ||
| 工作温度 | -40 | - | +85 | ℃ |
接口功能

| 引脚类型(5V 逻辑电平) | 描述 |
|---|---|
| G(GND) | 接地端口 |
| EN(ENABLE) | 设置为低电平进入正常模式作为数据收发器(默认为低电平,通过 10k 电阻连接到 GND)。 设置为高电平进入睡眠模式。 |
| CON(CONFIG) | 设置为低电平进入配置模式(连接到 GND)。 设置为高电平进行通信(默认为高电平)。 |
| RX | UART 数据输入 |
| TX | UART 数据输出 |
| V(VCC) | 设计为 5V(+) 供电 |
| AT | 天线引脚 |
入门指南
这里我们展示两个 RF Pro Grove 单元相互传输/接收数据。您需要两个 RF Pro Grove 单元和两个 Seeeduino 来进行演示。
- 将一个 Grove - Serial RF Pro 连接到 Grove - Base Shield 的 UART 接口,并将 Grove - Base Shield 插入 Seeeduino。

- 使用相同方法将另一个 Grove - Serial RF Pro 连接到 Seeeduino。
配置和查询方法
如果 ENABLE 引脚为低电平,CONFIG 引脚为低电平,模块将准备进入配置状态。如果红色和绿色 LED 保持点亮,则表示处于配置状态。然后您可以对模块进行配置和查询。
-
将 CON 引脚连接到 LOW/GND 以进入配置模式。
-
发送命令来修改和查询模块的配置。配置和查询指令说明请参见参考资料。
配置指令格式为 AA+FA+[指令]+[参数]。指令为 1 字节,参数为 0-4 字节的十六进制数据(采用大端序,高字节在前,低字节在后)。
注意:
-
如果您进行了更改,请记住 UART 传输速度(默认为 9600,最好不要更改),否则您将无法控制模块。如果更改了 UART 的传输速度,指令的传输速度也会相应改变。指令传输速度的范围为 1.2Kbps – 115.2K bps。
-
LED 功能说明:
- 当有电源且模块工作时,红色和绿色 LED 会闪烁。
- 如果 EN(ENABLE)引脚为低电平(默认为低电平),CON(Config)引脚为低电平,模块将准备进入配置模式。在配置模式下,红色和绿色 LED 都会持续点亮。- 如果模块不在配置模式下,绿色和红色 LED 不会持续点亮。
- 模块传输时红色 LED 闪烁,传输完成时红色 LED 熄灭。
- 模块等待接收数据时绿色 LED 熄灭,模块接收到数据时绿色 LED 闪烁一次。
通信模式
将以下代码上传到 Seeeduino,如果您不知道如何上传,请点击这里。
//send data routine
// link between the computer and the SoftSerial Shield
//at 9600 bps 8-N-1
//Computer is connected to Hardware UART
//SoftSerial Shield is connected to the Software UART:D2&D3
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial SoftSerial(11, 10); // TX, RX
int buffer[64];
int count=0;
void setup()
{
SoftSerial.begin(9600); // the SoftSerial baud rate
Serial.begin(9600); // the Serial port of Arduino baud rate.
}
void loop()
{
delay(1000);
SoftSerial.write(0xAA);
SoftSerial.write(0xFA);
SoftSerial.write(0xE1);
if (SoftSerial.available()) // if date is coming from software serial port ==> data is coming from SoftSerial shield
{
while(SoftSerial.available()) // reading data into char array
{
buffer[count++]=SoftSerial.read(); // writing data into array
if(count == 64)break;
}
for (int i=0; i<count; i++) {
Serial.print(buffer[i],HEX); // if no data transmission ends, write buffer to hardware serial port
}
clearBufferArray(); // call clearBufferArray function to clear the stored data from the array
count = 0; // set counter of while loop to zero
}
if (Serial.available()) // if data is available on hardware serial port ==> data is coming from PC or notebook
SoftSerial.write(Serial.read()); // write it to the SoftSerial shield
Serial.println("...");
}
void clearBufferArray() // function to clear buffer array
{
for (int i=0; i<count;i++)
{ buffer[i]=NULL;} // clear all index of array with command NULL
}
- 打开串口监视器后,您可以看到如下所示的结果。

参考
下表列出了与 Serial RF Pro v0.9b 交互时涉及的命令和响应。
| 指令(HEX) | 描述 | 配置指令(HEX) | 返回值 |
|---|---|---|---|
| F0 | 重置为默认参数(除UART传输速度外),无参数跟随 | AA FA F0 | 4F 4B 0D 0A (OK /r/n) |
| E1 | 读取当前配置参数,无参数跟随 | AA FA E1 | 16字节:(按以下顺序) 工作频率-4字节, 无线数据速率-4字节, 接收带宽-2字节, 频率偏差-1字节, 传输功率-1字节, UART传输速度-4字节 |
| D2 | 设置工作频率,[参数]4字节,[参数]单位:Hz。设置范围:*HM-TRP-433: 414000000-454000000Hz; * HM-TRP-470: 450000000-490000000Hz; *HM-TRP-868: 849000000-889000000Hz; * HM-TRP-915: 895000000-935000000Hz | 示例:配置指令:AA FA D2 36 89 CA C0,设置频率为915000000Hz。(0x36 89 CA C0=915000000) 配置指令:AA FA D2 19 DE 50 80,设置频率为434000000Hz。(0x19 DE 50 80=434000000) | 4F 4B 0D 0A (OK /r/n) |
| C3 | 设置无线数据速率,[参数]4字节,[参数]单位:bps。设置范围:1200-115200 bps | 示例:配置指令:AA FA C3 00 00 25 80,设置传输速度为9600bps。(0x00 00 25 80=9600) 配置指令:AA FA C3 00 00 96 00,设置传输速度为38400bps。(0x00 00 96 00=38400) | 4F 4B 0D 0A (OK /r/n) |
| B4 | 设置接收带宽,[参数]2字节,[参数]单位:KHz 设置范围:30-620KHz | 示例:配置指令:AA FA B4 00 69,设置接收带宽为105KHz。(0x00 69=105) 配置指令:AA FA B4 01 2C,设置接收带宽为300KHz。(0x01 2C=300) | 4F 4B 0D 0A (OK /r/n) |
| A5 | 设置频率偏差,[参数]1字节,[参数]单位:KHz 设置范围:10-160KHz | 示例:配置指令:AA FA A5 23,设置调制频率为35KHz。(0x23=35) 配置指令:AA FA A5 32,设置调制频率为50KHz。(0x32=50) | 4F 4B 0D 0A (OK /r/n) |
| 96 | 设置传输功率,[参数]1字节,0~7级 设置范围:0-7级(1-20 dBm) | 示例:配置指令:AA FA 96 07,设置传输功率为7级(+20 dBm) 配置指令:AA FA 96 03,设置传输功率为3级(+8 dBm)传输功率级别 传输功率 7 +20dBm 6 +17dBm 5 +14dBm 4 +11dBm 3 +8dBm 2 +5dBm 1 +2dBm 0 +1dBm | 4F 4B 0D 0A (OK /r/n) |
| 1E | 设置UART传输速度,[参数]4字节,[参数]单位:bps 设置范围:1200-115200 bps | 示例:配置指令:AA FA 1E 00 00 25 80,设置速度为9600bps。(0x00 00 25 80=9600) 配置指令:AA FA 1E 00 00 96 00,设置速度为38400bps。(0x00 00 96 00=38400) | 4F 4B 0D 0A (OK /r/n) |
| 87 | 接收有用数据时的无线信号强度,无[参数]跟随 | 配置指令:AA FA 87![]() | RSSI值为8位,范围:0-255 |
| 78 | 干扰无线信号强度,无[参数]跟随 注意: 调制指数:h = Fd/Rb,范围为0.5 ~ 32。 如果h > 1,BW =Rb+2Fd;如果h < 1,BW =2Rb+ Fd。 | 配置指令:AA FA 78 | RSSI值为8位,范围:0-255 |
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。