Grove-单轴模拟陀螺仪

Grove – 单轴模拟陀螺仪基于角速度传感器(Murata-ENC-03R),利用科里奥利力现象工作。它只能测量 X 轴的角速度,与其他三轴陀螺仪不同,但速度更快。它可用于位置控制和姿态控制,例如自平衡的两轮驱动。
型号:SEN05091P
特性
-
输入电压:3.3V/5V
-
标准 Grove 接口
-
轻量化
-
高速
-
测量 X 轴角速度
演示
使用 Arduino
该模块通过模拟信号检测单轴旋转。 高通滤波器和低通滤波器电路用于减少温度漂移并抑制输出噪声。 在测量角速度之前,需要一个参考值(角速度为 0 时传感器的输出)。 默认情况下,该值为 1.35V。但为了获得更准确的参考值,在测量之前需要进行校准。 在校准过程中,角速度为 0 时的输出电压会被采样 200 次,然后将这些数据的平均值作为参考值。
-
将模块连接到 Grove - Base Shield 的 A0 端口,当然任何模拟引脚都可以。
-
将 Grove - Base Shield 插入 Arduino/Seeeduino,并使用 USB 数据线将其连接到 PC。
-
上传以下代码。如果您不知道如何上传代码,请点击 这里。
int sensorPin = A0; // 选择传感器的输入引脚
float reference_Value=0;
int sensorValue = 0; // 用于存储传感器值的变量
void setup()
{
int i;
float sum=0;
pinMode(sensorPin, INPUT);
Serial.begin(9600);
Serial.println("请在校准前不要旋转传感器!");
Serial.println("获取参考值:");
for(i=0;i<1000;i++)
{
// 从传感器读取值:
sensorValue = analogRead(sensorPin);
sum += sensorValue;
delay(5);
}
reference_Value = sum/1000.0;
Serial.println(reference_Value);
Serial.println("现在可以开始测试了!");
}
void loop()
{
double angularVelocity;
sensorValue = analogRead(sensorPin);
angularVelocity =((double)(sensorValue-reference_Value)*4930.0)/1023.0/0.67; // 获取角速度
Serial.print(angularVelocity);
Serial.println("度/秒");
Serial.println(" ");
delay(10);
}
- 现在是校准时间。将传感器水平放置在桌面上,然后按下 Seeeduino 的复位按钮,并打开串口工具:

- 当您看到“现在可以开始测试了”时,表示校准完成。您现在可以使用传感器。旋转方向可以参考下图:

使用 Raspberry Pi
-
您需要准备一个 Raspberry Pi 和一个 GrovePi 或 GrovePi+。
-
您需要完成开发环境的配置,否则请按照 这里 的说明进行操作。
-
连接
- 使用 Grove 电缆将传感器连接到 GrovePi 的 A0 插座。
- 导航到演示目录:
cd yourpath/GrovePi/Software/Python/
- 查看代码
nano grovesingleaxisanaloggyro.py # 按 "Ctrl+x" 退出 #
import time
import grovepi
# 将 Grove 单轴模拟陀螺仪连接到模拟端口 A0
# SIG,NC,VCC,GND
sensor = 0
grovepi.pinMode(sensor,"INPUT")
# 校准
print "校准中..."
sum = 0
errors = 0
for x in range(0, 100):
try:
# 获取传感器值
v = grovepi.analogRead(sensor)
sum += v
#time.sleep(.05)
except IOError:
print "错误"
errors += 1
if errors == 100:
print "无法校准"
raise SystemExit
reference_value = sum / (100 - errors)
print "校准完成"
print "参考值 =", reference_value
# 准备就绪
while True:
try:
# 获取传感器值
sensor_value = grovepi.analogRead(sensor)
# 计算角速度(度/秒)
velocity = ((float)(sensor_value - reference_value) * 4930.0) / 1023.0 / 0.67
print "传感器值 =", sensor_value, " 速度 =", velocity
time.sleep(.5)
except IOError:
print "错误"
- 运行演示。
sudo python grovesingleaxisanaloggyro.py
原理图在线查看器
资源
[Eagle] Grove - 单轴模拟陀螺仪 Eagle 文件
[PDF] Grove - 单轴模拟陀螺仪原理图
[PDF] Grove - 单轴模拟陀螺仪 PCB
[Datasheet] 单轴模拟陀螺仪数据手册
[Code] GitHub 上的演示代码
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们为您提供多种支持渠道,确保您在使用我们的产品时拥有顺畅的体验。我们提供多种沟通方式,以满足不同的偏好和需求。