Grove - 固态继电器

Grove – 固态继电器是一种非接触式电子开关模块,具有继电器功能。基于 S208T02,它的最大输出为 250VAC/4A,切换速度小于 10ms。该模块配备了丙烯酸底座和 3D 打印的保护绝缘罩,以确保用户安全。模块上的 LED 指示灯显示继电器处于开启状态。它可以广泛应用于计算机外围接口、温度/速度/光线调节、伺服控制、石化、医疗仪器、金融设备、煤炭、仪表、交通信号等多个领域。
此模块仅适用于交流负载输出。如果使用直流负载,一旦继电器开启,它将始终保持开启状态。
特性
- 3D 打印的保护绝缘罩
- 兼容 3.3V 和 5V 控制电平
- 低切换延迟(≤10ms)
- LED 开启状态指示灯
- 配备散热器,提供更好的稳定性
- 丙烯酸底座和绝缘纸提高安全性能
- Grove 兼容
有关 Grove 模块的更多详细信息,请参考 Grove 系统
应用场景
- 需要低延迟切换的操作,例如舞台灯光控制
- 需要高稳定性的设备,例如医疗设备、交通信号灯
- 需要防爆、防腐、防潮的场景,例如煤炭、化工行业
规格
| 项目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 输入电压 | 3.0 | 3.3 | 5.0 | VDC |
| 输入电流 | 16 | 20 | 50 | mA |
| 输出电压 | - | 220 | 250 | VAC |
| 输出电流 | -- | -- | 4.0 | A |
| 工作频率 | 45 | 50 | 65 | Hz |
| 工作温度 | -25 | 25 | 85 | ℃ |
| 开启时间 | -- | 10 | -- | ms |
| 关闭时间 | -- | 10 | -- | ms |
| 尺寸 | - | 44x44x32 | - | mm |
| 净重 | - | 25.5 | - | g |
接口功能

1. 如果输出电压高于 36V,在操作螺丝之前需要确保模块处于关闭状态。
2. 散热器可能会达到非常高的温度,请勿在使用过程中触摸。
入门指南
使用 Arduino
如果这是您第一次使用 Arduino,我们强烈建议您在开始之前查看 Arduino 入门指南。
此演示使用 220V 交流负载,请注意安全。
所需材料
| Seeeduino V4.2 | 基础扩展板 | 灯泡 | Grove - 固态继电器 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| 立即购买 | 立即购买 | 使用您自己的灯泡 :) | 立即购买 |
硬件连接
-
步骤 1. 将 Grove - 固态继电器连接到 Grove-基础扩展板的 D3 端口。
-
步骤 2. 将灯泡的线连接到 Grove - 固态继电器的 输出端口。
-
步骤 3. 将 Grove - 基础扩展板插入 Seeeduino。
-
步骤 4. 使用 Micro-USB 数据线将 Seeeduino 连接到电脑。
如果我们没有基础扩展板,也可以直接将 Grove-继电器和 Grove-按钮连接到 Arduino 板。请按照以下连接方式。
| Grove - 固态继电器 | Arduino | Grove 数据线 |
|---|---|---|
| GND | GND | 黑色 |
| VCC | 5V | 红色 |
| SIG | D3 | 黄色 |

软件
- 步骤 1. 打开 Arduino IDE,并将以下代码复制到一个新草图中。
/*
Grove - 固态继电器演示代码
继电器将开启 5 秒,然后关闭 5 秒,循环往复。
https://www.seeedstudio.com
*/
int ssrControlPin = 3;
void setup() {
// 初始化数字引脚为输出模式。
pinMode(ssrControlPin, OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(ssrControlPin, HIGH); // 设置继电器开启
delay(5000); // 等待 5 秒
digitalWrite(ssrControlPin, LOW); // 设置继电器关闭
delay(5000); // 等待 5 秒
}
- 步骤 2. 上传演示代码。如果您不知道如何上传代码,请查看 如何上传代码。
上传完成后,您将看到灯泡连续开启 5 秒,然后关闭 5 秒。
使用 Raspberry Pi
硬件连接
所需材料
| 树莓派 | GrovePi_Plus | Grove-继电器 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
-
步骤 1. 将 GrovePi_Plus 插入树莓派。
-
步骤 2. 将 Grove-继电器连接到 GrovePi_Plus 的 D4 端口。
-
步骤 3. 将灯泡的电线连接到 Grove-固态继电器的 输出端口。
-
步骤 4. 使用 USB 数据线将树莓派连接到电脑。

软件
如果这是您第一次使用 GrovePi,请按步骤完成此部分。如果您已经熟悉 GrovePi,可以跳过 步骤 1 和 步骤 2。
- 步骤 1. 设置软件。在命令行中输入以下命令:
:::注意 如果您使用的是 Raspberry Pi 且 Raspberrypi OS >= Bullseye,您 不能使用此命令行。 :::
sudo curl -kL dexterindustries.com/update_grovepi | bash
sudo reboot
cd /home/pi/Desktop
git clone https://github.com/DexterInd/GrovePi.git
有关此部分的更多详细信息,请参考 设置软件。
- 步骤 2. 按照 更新固件 更新 GrovePi 的最新固件。
:::注意 我们强烈建议您更新固件,否则某些传感器可能会出现错误。 :::
- 步骤 3. 运行以下命令以运行演示并获取结果。
:::注意 如果您使用的是 Raspberry Pi 且 Raspberrypi OS >= Bullseye,您必须 仅使用 Python3 执行此命令行。 :::
cd /home/pi/Desktop/GrovePi/Software/Python/
sudo python3 grove_solid_state_relay.py
结果应如下所示:
pi@raspberrypi:~/Desktop/GrovePi/Software/Python$ sudo python3 grove_solid_state_relay.py
on
off
on
off
on
off
on
off
on
off
on
off
如果您想查看代码,请输入以下命令:
nano grove_solid_state_relay.py # 按 "Ctrl+x" 退出 #
代码如下:
import time
import grovepi
# 将 Grove 固态继电器连接到数字端口 D4
# CTR,NC,VCC,GND
relay = 4
grovepi.pinMode(relay,"OUTPUT")
while True:
try:
# 打开继电器 5 秒
grovepi.digitalWrite(relay,1)
print "on"
time.sleep(5)
# 关闭继电器 5 秒
grovepi.digitalWrite(relay,0)
print "off"
time.sleep(5)
except KeyboardInterrupt:
grovepi.digitalWrite(relay,0)
break
except IOError:
print "Error"
测试报告
1. 实验目的
- 测试 Grove – 固态继电器(S208T02)的热性能。
- 测试 Grove – SSR 的极限负载电流。
- 提出提高极限负载电流的措施。
2. 实验原理
通过记录 SSR 芯片在不同电流和不同时间点的温度,分析数据并得出结论。
图 1 是 S208T02 数据手册中的截图,可以看到在不同散热条件和不同温度下,SSR 的电流表现不同。

需要一个温度传感器来获取芯片的温度。我使用了 DS18B20,其检测范围为 -25-125℃,能够满足实验要求。
图 2 显示了实验设备和安装方案。温度传感器被绑在散热片的右侧,为了使 18b20 检测到的温度尽可能接近散热片的温度,在传感器和散热片之间涂抹了导热膏。在散热片和 SSR 之间也涂抹了导热膏。因此,18b20 的温度等于 SSR 的温度。
3. 实验数据
| 电流 | 1分钟 | 5分钟 | 10分钟 | 20分钟 | 稳定时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5A | 31.40 | 33.75 | 34.75 | 35.00 | 15分钟 |
| 1A | 31.8 | 36.75 | 39.6 | 40.56 | 18分钟 |
| 2A | 34.5 | 46.6 | 48.88 | 51.13 | 20分钟 |
| 3A | 35.56 | 52.81 | 58.88 | 60.06 | 17分钟 |
| 4A | 38.00 | 57.88 | 63.88 | 67.00 | 19分钟 |
| 5A | 44.00 | 66.00 | 73.12 | 75.37 | 19分钟 |
- 表格中的温度单位为 ℃
- 测试时的室温为 28 ℃
4. 扩展实验
为了证明提高散热水平可以提升 SSR 的极限工作电流,我进行了扩展实验。
由于手头没有更大的散热片,我在 SSR 上方安装了一个风扇(取自我的电脑 CPU),如图 3 所示。
我仅测试了不同工作电流下的稳定时间,结果如表 2 所示。
| 电流 | 6.0A | 6.5A | 7.0A | 7.5A |
|---|---|---|---|---|
| 稳定温度 | 54.44℃ | 57.63℃ | 60.06℃ | 62.38℃ |
5. 扩展实验结论
根据上述实验结果,可以得出以下结论:
-
当电流固定时,随着时间的推移,温度会稳定在某个值。该值与电流相关,电流越大,稳定温度越高。在 2A 时,稳定温度会超过 50℃,因此,当 SSR 工作时,不应触摸它。
-
结合图 1 和我们的数据,我认为 Grove – SSR 的最大工作电流为 4A。
-
如果负载电流超过 5A,例如达到 7A,则需要安装风扇或采取其他冷却措施,但不推荐这样做。
在线原理图查看器
资源
- [Zip] Grove - 固态继电器 Eagle 文件
- [RAR] Grove - 固态继电器演示代码
- [PDF] S208T02 数据手册
- [PDF] Grove - 固态继电器 PDF 文档
- [PDF] Grove - 固态继电器测试报告
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供各种支持,以确保您使用我们的产品时拥有流畅的体验。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。