Grove - 扬声器

Grove - 扬声器是一款包含功率放大和声音输出的模块。扬声器的音量可以通过板载电位器进行调节。通过不同的输入频率,扬声器可以产生不同的音调。将音乐编码到 Arduino 中,DIY 你的专属音乐盒!
特点
- 音量可调
- Grove 接口
更多关于 Grove 模块的详细信息,请参考 Grove 系统
规格
| 项目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作电压 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | VDC |
| 电压增益 | - | - | 46 | db |
| 带宽 | - | - | 20 | KHz |
支持的平台
| Arduino | Raspberry Pi | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
上述提到的支持平台仅表示模块的软件或理论兼容性。我们通常只为 Arduino 平台提供软件库或代码示例。无法为所有可能的 MCU 平台提供软件库或演示代码,因此用户需要自行编写软件库。
使用方法
使用 Arduino
扬声器可以发出多种声音,例如汽车喇叭声、门铃声和点火声。这些不同的声音基于输入信号的频率。
您可以使用 Arduino 为该模块提供不同频率的信号。Arduino 通过 PWM 或数字写入和延迟生成这些信号。这里我们将展示如何使用 delay() 生成这些信号,扬声器发出低音 1~7。

/*扬声器引脚的宏定义*/
#define SPEAKER 3
int BassTab[]={1911,1702,1516,1431,1275,1136,1012};//低音 1~7
void setup()
{
pinInit();
}
void loop()
{
/*发出低音 1~7*/
for(int note_index=0;note_index<7;note_index++)
{
sound(note_index);
delay(500);
}
}
void pinInit()
{
pinMode(SPEAKER,OUTPUT);
digitalWrite(SPEAKER,LOW);
}
void sound(uint8_t note_index)
{
for(int i=0;i<100;i++)
{
digitalWrite(SPEAKER,HIGH);
delayMicroseconds(BassTab[note_index]);
digitalWrite(SPEAKER,LOW);
delayMicroseconds(BassTab[note_index]);
}
}
由于电容的影响,该模块只能输出低音信号,高音无法发出。
使用 Codecraft
硬件
步骤 1. 将 Grove - 扬声器连接到 Base Shield 的 D3 端口
步骤 2. 将 Base Shield 插入您的 Seeeduino/Arduino。
步骤 3. 使用 USB 数据线将 Seeeduino/Arduino 连接到您的电脑。
软件
步骤 1. 打开 Codecraft,添加 Arduino 支持,并将主程序拖到工作区域。
如果这是您第一次使用 Codecraft,请参阅 使用 Arduino 的 Codecraft 指南。
步骤 2. 按下图拖动模块或打开页面底部提供的 cdc 文件。

将程序上传到您的 Arduino/Seeeduino。
当代码上传完成后,您将听到扬声器发出从 DO 到 SI 的声音。
原理图在线查看器
资源
- Grove - Speaker Eagle 文件
- 如何使用 MCU 生成不同音调
- Grove_-_Speaker_v1.0_brd.pdf
- Grove_-_Speaker_v1.0_sch.pdf
- LM386 低电压音频功率放大器数据手册
- CodeCraft 代码
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供各种支持,确保您使用我们的产品时拥有顺畅的体验。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。