Grove - mbed 入门套件

关于 mbed 和 Grove
mbed 是一个开源开发平台,用于快速原型设计微控制器。它提供免费的软件库、硬件设计和开发工具,使项目构建变得非常简单和快速。
Grove 是一个模块化电子平台,用于快速原型设计,无需焊接或面包板连接。
关于此套件
此套件旨在帮助您尽快开始使用 mbed。它包含许多即插即用的 Grove 模块,帮助您开始探索 mbed 世界。目标之一是让您在硬件和软件的旅程中享受乐趣并建立信心。
有关 Grove 模块的更多详细信息,请参考 Grove 系统
开始使用
开始使用所需的所有物品:
- 此套件
- 一个 Arch
- 一根 USB Micro B 数据线
- 一台联网的电脑
Hello, world
-
点击此 链接 注册或登录 mbed,然后您将获得 mbed 在线编译器。
-
导入程序并打开 main.cpp,您将看到代码。

- 在 mbed 在线 IDE 中,点击顶部工具栏的 "Compile"(或使用 CTRL + D)编译代码并生成二进制文件 - Arch_GPIO_Ex1_LPC11U24.bin。

-
将 Arch 板连接到电脑并长按按钮,一个名为 CRP DISABLD 的 USB 驱动器将弹出。
-
删除 firmware.bin 并将 Arch_GPIO_Ex1_LPC11U24.bin 复制到 USB 驱动器。
-
快速按下按钮,程序将运行,一个 LED 将开始闪烁。
#include "mbed.h"
/* 将一个 GPIO 引脚配置为输出以控制 LED。'led' 是用户分配的名称,
'LED1' 是 Arch 平台中分配给端口引脚 P1_8 的内部名称。 */
DigitalOut led(LED1);
int main()
{
while(1) {
led = 1; // 打开 LED。
wait(0.5); // 等待 0.5 秒。
led = 0; // 关闭 LED。
wait(0.5); // 等待 0.5 秒。
}
}
上述程序使用了 mbed C/C++ SDK 的 DigitalOut 类和 wait() 函数。LED1 是 I/O 引脚 P1_8 的别名,在 Arch 板上标记为 D1。通过向 led 写入 0 或 1 来改变 LED1 的状态。wait() 函数以秒为单位产生延迟。在无尽的 while() 循环中,led 的状态每 0.5 秒持续切换。
有关 DigitalOut 的更多详细信息,请参阅 mbed 手册的 DigitalOut 页面。类似地,wait() 函数的文档可在 wait 页面 中找到。
水果钢琴
一个由一篮水果、微控制器和电脑组成的钢琴。
灵感来自 Makey Makey,但使用了不同的硬件和软件。使用了支持 USB 的 mbed 微控制器。

硬件
- 一个 Arch 板
- 一篮水果
- 一台带交流电源的电脑
- 一些导线
软件
- 点击此 链接 将程序导入 mbed 在线编译器。
- 编译代码并下载二进制文件 - Fruit_Piano_LPC11U24.bin。
- 将 Arch 板连接到电脑并长按按钮,一个名为 CRP DISABLD 的 USB 驱动器将弹出。
- 删除 firmware.bin 并将 Arch_GPIO_Ex1_LPC11U24.bin 复制到 USB 驱动器。
- 快速按下按钮运行程序。
- 将一些苹果或香蕉连接到 Arch 板的 A0 - A5 (P0_11 - P0_14, P0_16, P0_22) 引脚。
- 打开 水果钢琴 并开始演奏。
更多,逐步操作
- 数字输入 - 按钮:使用按钮控制 LED
- 模拟输入 - 电位器:使用电位器控制 LED 的闪烁
- 温度传感:使用模拟温度传感器制作温度计
- PWM 输出 - 蜂鸣器:使用蜂鸣器播放旋律
- 显示:制作数字时钟
- 温度计
- 红外键盘
- 彩色灯
- 温度控制颜色
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供各种支持,确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。