Grove - 开关(P)

这款 Grove – 开关是一种迷你 SPDT 滑动开关,非常适合“开/关”场景。它是一款质量可靠的开关,我们在许多板子上都采用了它。您应该为您的 Grove 原型系统备一些这样的开关。
“P”是什么意思?在这个产品中,“P”代表“面板安装”。
版本
| 产品版本 | 变更内容 | 发布日期 |
|---|---|---|
| Grove-Switch(P) V1.0 | 初始版本 | 2012年7月 |
特性
- Grove 接口
- 易于使用
- 基础 Grove 元件
有关 Grove 模块的更多详细信息,请参考 Grove 系统
规格
| 参数 | 值/范围 |
|---|---|
| 工作电压 | 3.3/5V |
| 电气寿命 | 10,000 次循环 |
| 操作力 | 200 ± 50gf |
| 工作温度 | -20℃ 至 +80℃ |
| 尺寸 | 20mmX20mm |
支持的平台
| Arduino | Raspberry Pi | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
上述提到的支持平台仅表示模块的软件或理论兼容性。我们通常只为 Arduino 平台提供软件库或代码示例。无法为所有可能的 MCU 平台提供软件库或演示代码。因此,用户需要自行编写软件库。
入门指南
如果这是您第一次使用 Arduino,我们强烈建议您在开始之前查看 Arduino 入门指南。
使用 Arduino
硬件
- 步骤 1. 准备以下物品:
| Seeeduino V4.2 | Base Shield | Grove-Switch(P) | Grove - 紫色 LED (3mm) |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
- 步骤 2. 将 Grove-Switch(P) 连接到 Grove-Base Shield 的 D2 端口。
- 步骤 3. 将 Grove-LED 连接到 Grove-Base Shield 的 D6 端口。
- 步骤 4. 将 Grove-Base Shield 插入 Seeeduino。
- 步骤 5. 使用 USB 数据线将 Seeeduino 连接到电脑。

如果没有 Grove Base Shield,我们也可以直接将 Grove-Switch(P) 和 Grove - 紫色 LED (3mm) 连接到 Seeeduino,如下所示。
| Seeeduino | Grove-Switch(P) | Seeeduino | Grove - 紫色 LED (3mm) |
|---|---|---|---|
| 5V | 红色 | 5V | 红色 |
| GND | 黑色 | GND | 黑色 |
| NC | 白色 | NC | 白色 |
| D2 | 黄色 | D6 | 黄色 |
软件
- 步骤 1. 请将以下代码复制到 Arduino IDE 并上传到 Arduino。如果您不知道如何上传代码,请查看 如何上传代码。
const int switchPin = 2; // 按钮引脚编号
const int ledPin = 6; // LED 引脚编号
int switchState = 0; // 用于读取按钮状态的变量
void setup() {
// 初始化 LED 引脚为输出模式:
pinMode(ledPin, OUTPUT);
// 初始化按钮引脚为输入模式:
pinMode(switchPin, INPUT);
Serial.begin(9600);
}
void loop(){
// 读取按钮状态:
switchState = digitalRead(switchPin);
if (switchState == HIGH) {
// 打开 LED:
digitalWrite(ledPin, HIGH);
Serial.println("按钮高电平!");
}
else {
// 关闭 LED:
digitalWrite(ledPin, LOW);
Serial.println("按钮低电平");
}
}
- 步骤 2. 当按钮切换到高电平时,LED 会亮起。同时可以在串口输出中看到如下信息:
按钮高电平!
按钮高电平!
按钮高电平!
使用 Raspberry Pi (配合 Grove Base Hat for Raspberry Pi)
硬件
- 步骤 1. 准备以下物品:
| Raspberry Pi | Grove Base Hat for RasPi | Grove - Switch P |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
- 步骤 2. 将 Grove Base Hat 插入 Raspberry Pi。
- 步骤 3. 将开关连接到 Base Hat 的 12 号端口。
- 步骤 4. 使用 USB 数据线将 Raspberry Pi 连接到电脑。

在步骤 3 中,您可以将开关连接到 任何 GPIO 端口,但请确保在代码中使用对应的端口编号。
软件
如果您使用的是 Raspberry Pi 且 Raspberry Pi OS >= Bullseye,您必须仅使用 Python3 来运行命令。
- 步骤 1. 按照 软件设置指南 配置开发环境。
- 步骤 2. 通过克隆 grove.py 库下载源文件。
cd ~
git clone https://github.com/Seeed-Studio/grove.py
- 步骤 3. 执行以下命令运行代码。
cd grove.py/grove
python3 grove_switch.py 12
以下是 grove_switch.py 的代码:
import time
from grove.gpio import GPIO
class GroveTiltSwitch(GPIO):
def __init__(self, pin):
super(GroveTiltSwitch, self).__init__(pin, GPIO.IN)
@property
def state(self):
return super(GroveTiltSwitch, self).read()
Grove = GroveTiltSwitch
def main():
import sys
if len(sys.argv) < 2:
print('Usage: {} pin'.format(sys.argv[0]))
sys.exit(1)
swicth = GroveTiltSwitch(int(sys.argv[1]))
while True:
if swicth.state is 1:
print("开")
else:
print("关")
time.sleep(1)
if __name__ == '__main__':
main()
如果一切正常,您将能够看到如下结果:
pi@raspberrypi:~/grove.py/grove $ python3 grove_switch.py 12
关
关
开
关
开
开
关
^CTraceback (most recent call last):
File "grove_switch.py", line 70, in <module>
main()
File "grove_switch.py", line 66, in main
time.sleep(1)
KeyboardInterrupt
您可以通过按 ++ctrl+c++ 退出程序。
使用 Raspberry Pi (配合 GrovePi_Plus)
硬件
- 步骤 1. 准备以下物品:
| Raspberry Pi | GrovePi_Plus | Grove-Switch(P) |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
- 步骤 2. 将 GrovePi_Plus 插入到树莓派中。
- 步骤 3. 将 Grove-Switch(P) 连接到 GrovePi_Plus 的 D3 端口。
- 步骤 4. 使用 USB 数据线将树莓派连接到电脑。

软件
如果您使用的是 Raspberry Pi 且 Raspberrypi OS >= Bullseye,您必须仅使用 Python3 执行以下命令。
- 步骤 1. 按照 设置软件 配置开发环境。
- 步骤 2. 克隆 Github 仓库。
cd ~
git clone https://github.com/DexterInd/GrovePi.git
- 步骤 3. 执行以下命令以监控开关状态。
cd ~/GrovePi/Software/Python
python3 grove_switch.py
以下是 grove_switch.py 的代码。
import time
import grovepi
# 将 Grove 开关连接到数字端口 D3
# SIG,NC,VCC,GND
switch = 3
grovepi.pinMode(switch,"INPUT")
while True:
try:
print(grovepi.digitalRead(switch))
time.sleep(.5)
except IOError:
print ("Error")
- 步骤 4. 您将看到如下所示的开关状态。
pi@raspberrypi:~/GrovePi/Software/Python $ python3 grove_switch.py
1
1
0
0
0
在线原理图查看器
资源
- [Eagle&PDF] Grove-Switch(P) 原理图
项目
使用开关控制继电器的开关:您将学习开关的高低电平功能。此外,您还将学习如何使用继电器作为执行器。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们为您提供多种支持渠道,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通方式,以满足不同的偏好和需求。