Grove - 温度传感器

Grove - 温度传感器使用热敏电阻来检测环境温度。当环境温度降低时,热敏电阻的阻值会增加。我们利用这一特性来计算环境温度。该传感器的检测范围为 -40 - 125ºC,精度为 ±1.5ºC。
规格参数
-
电压:3.3 ~ 5V
-
25℃时最大功率额定值:300mW
-
零功率电阻:10 KΩ
-
工作温度范围:-40 ~ +125 ℃
演示
与 Arduino 配合使用
这里有一个示例,展示如何从传感器读取温度信息。
-
使用 4 针 grove 线缆将模块连接到 Grove - Basic Shield 的模拟端口 0。
-
将 Grove - Basic Shield 插入 Arduino。
-
使用 USB 线缆将 Arduino 连接到 PC。

- 上传下面的代码。如果您不知道如何上传,请点击这里。
/*
/* Grove - 温度传感器演示 v1.0
* 该传感器检测环境温度,
* 将此传感器的信号连接到 A0,使用
* 串口监视器获取结果。
* By: https://www.seeedstudio.com
*/
#include <math.h>
int a;
float temperature;
int B=3975; //热敏电阻的 B 值
float resistance;
void setup()
{
Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
a=analogRead(0);
resistance=(float)(1023-a)*10000/a; //获取传感器的电阻值;
temperature=1/(log(resistance/10000)/B+1/298.15)-273.15;//通过数据手册转换为温度 ;
delay(1000);
Serial.print("Current temperature is ");
Serial.println(temperature);
}
- 您可以通过串口监视器查看读数。默认单位是摄氏度。

作为参考,以下是 TTC3A103*39H 的电阻曲线,这是我们在此传感器上使用的热敏电阻。温度越高,电阻越小。

与 Raspberry Pi 配合使用
1.您应该有一个树莓派和一个 grovepi 或 grovepi+。
2.您应该已经完成了开发环境的配置,否则请按照这里的说明进行。
3.连接
- 使用 grove 线缆将传感器插入 grovepi 的 D3 接口。
4.导航到演示目录:
cd yourpath/GrovePi/Software/Python/
- 查看代码
nano grove_temperature_sensor.py # "Ctrl+x" 退出 #
import time
import grovepi
# 将 Grove 温度传感器连接到模拟端口 A0
# SIG,NC,VCC,GND
sensor = 0
while True:
try:
temp = grovepi.temp(sensor,'1.1')
print "temp =", temp
time.sleep(.5)
except KeyboardInterrupt:
break
except IOError:
print "Error"
5.运行演示。
sudo python grove_temperature_sensor.py
与 Beaglebone Green 配合使用
要开始编辑运行在 BBG 上的程序,您可以使用 Cloud9 IDE。
作为熟悉 Cloud9 IDE 的简单练习,创建一个简单的应用程序来闪烁 BeagleBone 上 4 个用户可编程 LED 中的一个是一个很好的开始。
如果这是您第一次使用 Cloud9 IDE,请按照此链接进行操作。
步骤1: 点击右上角的"+"创建一个新文件。


步骤2: 将以下代码复制并粘贴到新标签页中
from Adafruit_I2C import Adafruit_I2C
import time
ADDR_ADC121 = 0x50
REG_ADDR_RESULT = 0x00
REG_ADDR_ALERT = 0x01
REG_ADDR_CONFIG = 0x02
REG_ADDR_LIMITL = 0x03
REG_ADDR_LIMITH = 0x04
REG_ADDR_HYST = 0x05
REG_ADDR_CONVL = 0x06
REG_ADDR_CONVH = 0x07
i2c = Adafruit_I2C(ADDR_ADC121)
class I2cAdc:
def __init__(self):
i2c.write8(REG_ADDR_CONFIG, 0x20)
def read_adc(self):
"读取 ADC 数据 0-4095。"
data_list = i2c.readList(REG_ADDR_RESULT, 2)
#print 'data list', data_list
data = ((data_list[0] & 0x0f) << 8 | data_list[1]) & 0xfff
return data
if __name__ == '__main__':
# 将 Grove - I2C ADC 连接到 Beaglebone Green 的 I2C Grove 端口。
adc = I2cAdc()
while True:
print 'sensor value ', adc.read_adc()
time.sleep(.2)
步骤3: 通过点击磁盘图标保存文件,命名为"grove_i2c_adc.py"。
步骤4: 创建一个新文件,将以下代码复制到新标签页中并以 .py 扩展名保存。
import time
import math
import grove_i2c_adc
import Adafruit_BBIO.GPIO as GPIO
BUZZER = "P9_22" # GPIO P9_22
GPIO.setup(BUZZER, GPIO.OUT)
# 开启蜂鸣器的阈值温度 28 摄氏度
THRESHOLD_TEMPERATURE = 28
adc = grove_i2c_adc.I2cAdc()
# read_temperature() 方法中的参数定义了您连接的 Grove 板(Grove 温度传感器)版本。
# 默认为 'v1.2'。例如:
# temp = read_temperature('v1.0') # B 值 = 3975
# temp = read_temperature('v1.1') # B 值 = 4250
# temp = read_temperature('v1.2') # B 值 = 4250
def read_temperature(model = 'v1.2'):
"从 Grove 温度传感器读取摄氏温度值"
# 每个传感器版本使用不同的热敏电阻,每个都有自己的 B 值常数
if model == 'v1.2':
bValue = 4250 # 传感器 v1.2 使用热敏电阻 ???(假设为 NCP18WF104F03RC,直到 SeeedStudio 澄清)
elif model == 'v1.1':
bValue = 4250 # 传感器 v1.1 使用热敏电阻 NCP18WF104F03RC
else:
bValue = 3975 # 传感器 v1.0 使用热敏电阻 TTC3A103*39H
total_value = 0
for index in range(20):
sensor_value = adc.read_adc()
total_value += sensor_value
time.sleep(0.05)
average_value = float(total_value / 20)
# 将 ADC 数据转换为 Arduino 平台的数据。
sensor_value_tmp = (float)(average_value / 4095 * 2.95 * 2 / 3.3 * 1023)
resistance = (float)(1023 - sensor_value_tmp) * 10000 / sensor_value_tmp
temperature = round((float)(1 / (math.log(resistance / 10000) / bValue + 1 / 298.15) - 273.15), 2)
return temperature
# 功能:如果温度传感器感测到的温度达到您在代码中设置的阈值,蜂鸣器会响 1 秒。
# 硬件:Grove - I2C ADC,Grove - 温度传感器,Grove - 蜂鸣器
# 注意:使用 P9_22(UART2_RXD) 作为 GPIO。
# 将 Grove 蜂鸣器连接到 Beaglebone Green 的 UART Grove 端口。
# 将 Grove - I2C ADC 连接到 Beaglebone Green 的 I2C Grove 端口,然后将 Grove - 温度传感器连接到 Grove - I2C ADC。
if __name__ == '__main__':
while True:
try:
# 从 Grove 温度传感器读取摄氏温度值
temperature = read_temperature('v1.2')
# 当温度达到预定值时,蜂鸣器响起。
print "temperature = ", temperature
except IOError:
print "Error"
步骤5: 将Grove温度传感器连接到Grove I2C ADC,后者连接到BBG上的Grove I2C接口。
步骤6: 运行代码。 您会发现终端每2秒输出一次温度值。
原理图在线查看器
资源
项目
环境立方体!使用Sigfox了解您脚下的土地:一个配备所有必要传感器的立方体,适用于农业、监测等广泛应用。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。