Skip to main content

Grove - 温湿度传感器(高精度迷你版)v1.0

这是一个多功能传感器,可以同时为您提供温度和相对湿度信息。它采用TH02传感器,能够满足一般用途的测量需求。当环境湿度条件在0-80% RH之间,温度条件在0-70°C之间时,它能提供可靠的读数,涵盖了大多数家庭和日常应用中不包含极端条件的需求。

可升级为工业传感器

通过SenseCAP S2110控制器S2100数据记录器,您可以轻松将Grove转换为LoRaWAN®传感器。Seeed不仅帮助您进行原型设计,还为您提供了通过SenseCAP系列坚固的工业传感器扩展项目的可能性。

SenseCAP S210x系列工业传感器为环境感知提供开箱即用的体验。请参考具有更高性能和稳定性的S2101无线温湿度传感器,用于空气质量监测。该系列包括土壤湿度、空气温湿度、光照强度、CO2、EC传感器以及8合1气象站。请尝试最新的SenseCAP S210x,助力您下一个成功的工业项目。

SenseCAP工业传感器
S2101空气温湿度传感器

规格参数

  • 宽工作电压范围
    • (3.3V ~ 5V)
  • 低功耗
    • RH转换期间350 µA
  • 0到100% RH工作范围
  • 测量范围:
    • 湿度:0% - 80% RH
    • 温度:0 ~ 70 °C
  • 精度:
    • 湿度:±4.5% RH
    • 温度:±0.5°C
  • I2C主机接口
  • 出色的长期稳定性
tip

更多关于Grove模块的详细信息,请参考Grove系统

支持的平台

ArduinoRaspberry Pi
caution

上述支持的平台表示该模块的软件或理论兼容性。在大多数情况下,我们只为Arduino平台提供软件库或代码示例。我们无法为所有可能的MCU平台提供软件库/演示代码。因此,用户必须编写自己的软件库。

应用

  • 工业暖通空调/制冷
  • 恒温器/恒湿器
  • 微环境/数据中心

入门指南

note

如果这是您第一次使用Arduino,我们强烈建议您在开始之前先查看Arduino入门指南

与Arduino一起使用

硬件

  • 步骤1. 准备以下物品:
Seeeduino V4.2Base Shield温湿度传感器
立即获取立即获取立即获取
  • 步骤2. 将Grove - 温湿度传感器(高精度&迷你)v1.0连接到Grove-Base Shield的I2C端口。

  • 步骤3. 将Grove - Base Shield插入Seeeduino。

  • 步骤4. 通过USB线将Seeeduino连接到PC。

note

如果我们没有Grove Base Shield,我们也可以直接将Grove - 温湿度传感器Pro连接到Seeeduino,如下所示。

Seeeduino温湿度传感器
5V红色
GND黑色
SDA白色
SCL黄色

软件

  • 步骤1. 从Github下载Grove 温湿度TH02库

  • 步骤2. 参考如何安装库来为Arduino安装库。

  • 步骤3. 重启Arduino IDE。通过路径打开"TH02_demo"示例:文件 --> 示例 --> Grove Temper Humidity_TH02 --> TH02_demo。通过这个演示,我们可以读取环境的温度和相对湿度信息。

这个演示将向您展示如何从这个Grove - 温湿度传感器(高精度&迷你)传感器读取温度和湿度信息。

  • 步骤4. 上传演示代码。如果您不知道如何上传代码,请查看如何上传代码

  • 步骤5. 通过点击工具-> 串口监视器打开Arduino IDE的串口监视器。或者同时按下++ctrl+shift+m++键。如果一切正常,您将获得温度数据。

结果应该如下所示:

原理图在线查看器

资源

项目

Smart Mali:室内园艺智能花盆!(想知道Mali是什么意思吗?)

冷链运输监控与追踪:基于物联网的解决方案,使温度敏感易腐产品的配送更加高效,减少浪费。

技术支持与产品讨论

感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...